電氣原理圖設計中應避免的常見錯誤
1 分鐘
電路圖是每個電路設計的基礎。它們以視覺化方式呈現元件如何連接,並協助工程師進行設計與除錯。一份好的電路圖應該簡潔易讀且技術上精確。遺憾的是,許多電路圖常見的錯誤會導致誤解、浪費時間,甚至在實際製作時損壞元件。
本文將帶您了解電路圖設計中最常見的錯誤,透過錯誤與修正後的設計範例,並提供避免這些錯誤的最佳實務。讀完後,您將清楚知道如何建立既專業又可靠的電路圖。
繪製不良或連接錯誤的導線
初學者最常犯的錯誤之一,就是在電路圖編輯器中因接線不良而留下非預期的開路或造成錯誤連接。即使是一個小間隙或對齊不準的導線,也可能完全改變電路的行為。
例如,在第一張圖片中,電阻與 LED 之間的連接不完整。圖中以紅色叉號清楚標示因接線錯誤而產生的開路。這類錯誤乍看可能不明顯,但在模擬或實際製作時,LED 將永遠不會亮起,因為電流路徑已中斷。
錯誤電路圖:
修正後電路圖:
在修正後的電路圖中,導線已正確連接,確保電阻直接連接到 LED。這個修正看似簡單,卻凸顯了電路圖設計中精確接線的重要性。
在修正後的電路圖中,導線已正確連接,確保電阻直接連接到 LED。這個修正看似簡單,卻凸顯了電路圖設計中精確接線的重要性。
如何避免此錯誤:
- 永遠放大檢視接點處的連接。
- 使用軟體的電氣規則檢查 (ERC) 功能來捕捉開路網路。
- 在交叉導線上使用接點圓點,清楚表示該處為有意連接。
缺少或不一致的標籤
這兩張電路圖凸顯了電路設計中正確標示的重要性。相比之下,其中一張圖片中的同一電路缺乏精確標示,元件僅被泛稱為 RESISTOR、LED 與 BATTERY,而無具體編號與數值。雖然仍可理解電路的基本功能,但缺少詳細註解會降低其實用性。參考此電路圖的人將無從得知應選用的電阻值或電池的電壓規格,這種遺漏可能在組裝時導致錯誤,甚至因使用錯誤元件而損壞敏感零件如 LED。兩張電路圖的比較清楚說明,正確的標示能將簡單的圖面轉化為專業且可靠的實用參考。
錯誤電路圖:
修正後電路圖:
在修正後的電路圖中,電路已加上清晰且有意義的標籤。每個元件都賦予唯一編號與識別,例如 R1 代表 220 Ω 電阻、SW1 代表開關、LED1 代表二極體、B1 代表 9 V 電池。這些細節確保任何閱讀電路圖的人都能迅速判斷每個元件的功能,技術人員也能直接取得更換電阻或確認電池規格所需的資訊。這種精確度有助於避免組裝與除錯時的誤解。
不正確或不穩定的電源設計
電源連接是錯誤最常發生的地方。在這些電路圖中,LM317 穩壓器電路說明了若電阻或電容擺放錯誤,將多麼容易出錯。缺少旁路電容或電阻值錯誤都可能導致輸出電壓不穩定。
錯誤電路圖:
修正後電路圖:
MOSFET 電路也需要謹慎的電源設計。例如,用作開關的 IRLZ44N MOSFET,若閘極未以足夠電壓驅動,將無法正確導通;同樣地,使用錯誤的下拉電阻可能導致錯誤切換。
忽略元件額定值
即使電路圖看起來正確,選錯元件數值也可能導致失效。例如,選用瓦數不足的電阻可能導致過熱;使用 MOSFET 前未檢查其電流額定值,則可能損壞元件。
在前面的電路圖範例中,LED 使用 220 Ω 電阻來限制電流。若不慎改用更小的 22 Ω 電阻,LED 可能會燒毀。
如何預防:
- 再次確認電阻瓦數、電容耐壓與電晶體電流限制。
- 使用模擬工具測試功耗。
- 根據電路需求核對元件數值。
忘記測試與除錯點
設計者常見的疏忽是未在電路圖中加入測試點。之後在實體 PCB 上除錯時,便難以量測電壓或訊號。只需在關鍵節點(如 LM317 的 VOUT 或 MOSFET 閘極)加上一個帶標籤的焊盤,就能節省數小時的除錯時間。
良好實務:
- 為電源線與關鍵訊號加入清楚標示的測試點。
- 必要時放置排針或跳線以供配置。
結論
設計電路圖結合了技術精確度與創意解題。電路圖不僅要正確運作,還要能將設計清楚地傳達給他人。只要避免常見錯誤——如接線不良、缺少標籤、電源或接地不穩、訊號流向不清、忽略元件額定值——就能產出專業級的電路圖。
本文圖例清楚展示了常見錯誤及其修正,說明即使微小的失誤也會對設計造成重大影響,因此在定稿前務必仔細檢視每張電路圖。完成並優化電路圖後,即可透過 PCB 原型將其實現。像 JLCPCB 這類服務,只需 2 美元起就能製作 PCB,還可選擇組裝、鋼網甚至 3D 列印,讓初學者與專業人士都能輕鬆測試、除錯並擴展專案。
使用自動化電路圖檢查工具,並保持整潔有序的圖面,可確保更高的準確度與可讀性。遵循這些實務,設計者不僅能在除錯時節省寶貴時間,也能降低代價高昂的錯誤風險,產出可靠、專業且易於他人解讀的電路圖。
持續學習
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......
掌握戴維寧定理:實用電路分析
在之前的文章中,我們已經看過不同電路的原理圖。當需要求解電路時,通常會使用一些預先定義的定理。電路在較高層次上會變得非常複雜,不能只靠觀察來求解,因此工程師發展出各種定理來處理複雜系統。其中最常用的是戴維寧定理。它可以將任何複雜線性網絡,等效為一個電壓源(稱為戴維寧電壓 Vth)與一個電阻(稱為戴維寧電阻 Rth)串聯的電路。當你需要分析電路在不同負載條件下的 電路 行為時,這種等效電路十分有用。本文將示範如何使用戴維寧定理求解網絡。 戴維寧定理的內容 任何由電壓源、電流源及電阻組成的線性雙端網絡,都可以替換為一個等效電路;該電路由單一電壓源(Vth)與單一 電阻 (Rth)串聯而成。 Vth(戴維寧電壓):端子 A 與 B 之間的開路電壓。 Rth(戴維寧電阻):關閉所有獨立電源後,從端子看到的電阻(電壓源短路,電流源開路)。如果電路中有受控源,則需要使用測試源方法。 使用戴維寧定理分析電路的步驟 1. 斷開負載電阻(RL)。 2. 計算或量度開路電壓,這就是戴維寧電壓(Vth)。移除負載後,在負載端計算該電壓。 3. 將所有電流源開路,並將所有電壓源短路。 4. 計算或量度開路電阻,這就是戴維......
創建高品質電路示意圖:專業且簡化的工作流程
掌握繪製高品質電路圖的技巧對 PCB 玩家與工程師至關重要。電路圖如同藍圖,以視覺化方式呈現電子元件及其連接關係。在本篇專家指南中,JLCPCB 將帶你一步步建立精準且專業的電路圖,提供所需的知識與工具,助你在 PCB 設計領域更上一層樓。 第 1 章:認識電路圖 什麼是電路圖? 電路圖 是一種圖形化表示法,利用標準化符號與連線來展示電子元件之間的連接關係。 電路圖的用途: 溝通:電路圖是通用語言,讓工程師、設計師與技術人員快速理解電路結構與功能。 視覺化:提供電路的視覺呈現,使複雜系統一目了然。 分析與除錯:透過清晰的連接與元件概覽,方便進行電路分析、故障診斷與維修。 文件:作為未來參考、修改或複製設計時的重要文件。 PCB 佈局基礎:PCB 佈局:在設計階段指引 PCB 上元件的擺放與走線。 延伸閱讀:https://jlcpcb.com/blog/pcb-design-rules-and-guidelines-a-complete-best-practices-guide 第 2 章:高品質電路圖的必備要素 標準化符號與慣例: 電路圖使用符號代表各種電子元件。本節將概述常用符號,包括被動元件......