USB-3.0 差分訊號設計指南
2 分鐘
- 差動對走線:
- PCB 層疊建議:
- 走線彎曲、過孔與不連續
- AC 耦合與電容擺放
- 使用 FR4、4 層疊構的設計範例:
- 常見佈局錯誤與避免方法
- 結論:
在資料傳輸的世界裡,USB 3.0 就像 USB 2.0 的「閃電俠」。USB 2.0 號稱「高速」,卻只能以 480 Mb/s 蹣跚前進;而 USB 3.0 的 SuperSpeed 則衝上 5 Gb/s,快了十倍以上。然而這樣的速度飛躍,帶來了全雙工運作,以及在專用接腳上新增差動發射(SSTX)與接收(SSRX)對。USB 2.0 的 D+/D– 線路負責枚舉與向下相容資料,而兩條新的 5 Gb/s 高速差動對則分別承載雙向 SuperSpeed 資料。在維持向下相容的同時,USB 3.0 連接埠仍可接受 USB 2.0 裝置,但速度會降回較慢速率。在這麼高的頻率下,走線就像微波傳輸線,一點 佈局 失誤都可能導致阻抗不匹配與串擾。
如前所述,USB 3.0 的 SuperSpeed 通道使用專用發射對(SSTX+ 與 SSTX–)與接收對(SSRX+ 與 SSRX–)。每對都承載以地為參考的高速類比訊號,並支援全雙工通訊。SSTX/SSRX 對必須視為受控阻抗傳輸線。實務上,這些訊號應平行佈線,保持等間距、嚴格的長度匹配,以及完整的回流路徑。我們將在文章中進一步討論這些概念。
差動對走線:
在 5 Gb/s 下,USB 3.0 SuperSpeed 線路必須嚴格控制阻抗與走線幾何。SuperSpeed 差動對必須以 90 Ω ±10–15% 的傳輸線佈線。這表示需依據 PCB 的介電層疊結構,計算出一致的線寬與間距。差動阻抗並非單端阻抗的兩倍(因為有耦合效應)。實務上,設計目標為 90 Ω(通常容許 ±10%)。避免任何會破壞 90 Ω 的幾何變化(如焊墊、過孔、分割)。尤其千萬別把 SuperSpeed 對走在電源層或平面分割上方。務必讓差動對緊鄰完整接地層,以獲得最佳回流路徑與電磁場屏蔽。SuperSpeed 對內長度差不得超過約 5 mil(≈0.13 mm),這只對應幾皮秒的偏移。TX 與 RX 之間不需做長度匹配,但每一對內部必須匹配。
差動對走線的其他規則:
1) SuperSpeed TX 與 RX 對不應緊鄰,否則會互相耦合串擾。SSTX 與 SSRX 對之間至少相隔 5 倍線寬(例如 5 mil 線寬時,間距約 25 mil)。
2) 殘段與過孔斷點對 SuperSpeed 是致命的。USB 佈線中任何 SuperSpeed 走線都不可有殘段。
3) 盡量減少過孔,若可行,將差動對保持於同一層(或中間有地的相對層),因為更多過孔會縮短 USB 走線的有效長度。
4) 若必須離開接地平面,請提供直接路徑到下一層平面。
5) 多個貫孔焊墊或接地指(如 Type-A 外殼)可能產生不必要的寄生殘段或耦合。原則上,任何層都不要在 SuperSpeed 連接器接腳之間放置銅(走線或平面)。
PCB 層疊建議:
良好的 PCB 層疊是 USB 3.0 SI 的基礎。至少使用四層,若密度需求高則更多。典型的 4 層 USB 3.0 板結構:
- 頂層(訊號)。
- 第 2 層(接地平面)。
- 第 3 層(電源平面)。
- 底層(訊號)。
但若從更好的 EMI 角度,若板尺寸允許,可採用訊號/地/地/訊號。所有高速差動走線走在頂層或底層,緊鄰下方完整接地平面。關鍵原則:每條 SuperSpeed 資料走線全程下方必須有完整接地平面,不可有斷裂或分割。更多層數提供更多選擇。6 層板可採:頂(訊號)、L2(地)、L3(訊號)、L4(電源)、L5(地)、底(訊號)或類似對稱結構。將地與電源平面成對配置,使疊構平衡且不易翹曲。若有多個平面(如多地或分割域),請確保 USB 走線下方有一個不間斷的地平面。TX 與 RX 之間不需做長度匹配。
走線彎曲、過孔與不連續
彎曲:走線 SuperSpeed 時,務必將不連續降到最低。避免任何銳利或不規則特徵。轉角絕不可用 90°,每個 90° 彎角會使其中一側變長(不匹配)並造成阻抗凸起。「盡量少彎曲——最好不超過兩次——並採用 45° 或圓弧彎曲,因為它們能更好地補償單側的些微額外長度,保持成對匹配。
過孔:過孔也是麻煩來源。每個過孔都會帶來寄生電感與電容,可能使眼圖模糊。每個訊號過孔約縮短 2 英吋的通道長度。若必須換層,請在訊號過孔旁放置接地過孔,保持回流路徑。例如差動對從第 1 層換到第 3 層,請確保第 2 層(地)與第 4 層(地或電源)在過孔附近完整且相連。
不連續:走線請從焊墊之間穿過(USB 連接器的貫孔),而非繞行。某些 USB 連接器(Type-A/B)有內層屏蔽或中心接地腳,任何層都別在這些空間填銅,否則會在訊號對與非預期鄰近導體間引入電容。
AC 耦合與電容擺放
USB 3.0 的 SuperSpeed 線路預設為 AC 耦合。電氣規格要求每條 SSTX 通道串聯電容以隔離直流偏壓差。實務上,在 SSTXp 與 SSTXn 各放一顆 0.1 μF(100 nF)晶片電容,盡量靠近 USB 連接器或插座。
耦合電容指南:
1) 電容必須小(0402 或更小),且引線電感極低(≤0.2 nH)。
2) 對稱很重要;兩腳使用相同值(最好同批生產)的電容,避免引入額外共模雜訊。
3) 接收側(SSRX)通常不需 AC 耦合(接收端輸入可處理直流),因此一般只在發射對放 AC 電容。
使用 FR4、4 層疊構的設計範例:
- 介電(FR-4)相對介電係數:εᵣ = 4.3
- 頂層訊號到最近接地平面距離:h = 0.20 mm(典型 prepreg)
- 銅厚(1 oz):t = 0.035 mm(35 µm)
- 目標差動阻抗:Zdiff target = 90 Ω
計算結果:
因此,若目標阻抗 90 Ω,每條差動對的線寬應為 0.33 mm,間距 0.31 mm(對內間距),同時單端阻抗為 50.47 Ω。由於耦合效應,差動對整體阻抗為 90 Ω。任何支援差動微帶與帶狀線計算的在線計算器均可完成;參數可依材料調整,可試用 JLCPCB 阻抗計算器。
常見佈局錯誤與避免方法
- 分割接地平面。SuperSpeed 走線若跨過參考平面縫隙,會破壞訊號回流路徑。避免跨任何地或電源平面的接縫。
- 走線間距或線寬不一致(如過孔焊墊或防焊不規則)會使阻抗超出容許值。請保持對內間距與該層線寬固定。
- 忘記將 +/- 對長度匹配到幾 mil 內會引入偏移。每個彎曲或過孔都會帶來微小不對稱,若無法避免彎曲,請量測並調整。在源端/連接器附近做蛇形繞線,勝過整段不匹配。
- 銳利 90° 轉角與迴繞會造成不連續。轉彎請用 45° 或圓弧。
- AC 耦合錯誤。將 0.1 μF 電容放離連接器太遠或用錯值會斷鏈。記住只需在 TX 對放耦合電容,且須緊鄰連接器腳位。
- 層間對稱失落。將一腳走在平面分割另一側或不規則過孔會破壞對稱。Renesas 甚至警告任何層都別在差動對腳位間放金屬。
結論:
本文為差動訊號佈線指南,亦包含實際達成 90 Ω 阻抗的設計範例。重點就是線寬與間距。嚴謹設計中,應依 USB-IF 建議,在製作硬體前模擬整個通道(含線纜)以驗證訊號完整性。關鍵在於把 USB 3.0 SuperSpeed 通道當作短距高速序列鏈路(可比低速 PCIe 或 SATA),並遵守相同 SI 最佳實踐。若偏離基本準則,可能導致訊號錯誤與不必要串擾。通常眼圖量測品質會在專文深入說明,更多內容請參考 JLCPCB 部落格。
持續學習
MCU Pierce 晶振負載電容與起振穩定性
同一塊樣板,室溫下復位十次,十次都起振,推進低溫箱卻要等好幾秒才看到時脈。這種問題要分開看啟動時間與穩態頻率。前者反映起振條件是否足夠,後者用來判斷負載是否偏離晶體規格。本文以 MCU 內建放大器搭配無源石英晶體的 Pierce 振盪電路為例,整理負載電容、PCB 佈局、量測與量產驗證方法。 晶振設計檢查重點 先依晶體資料表計算 C1、C2,再確認 XIN/XOUT 佈局、寄生電容、ESR、探棒負載與低溫起振裕量。頻率對準不代表起振一定可靠。 一、兩顆負載電容的值從哪裡來 晶體資料表上的 CL,是標稱頻率對應的負載電容。C1、C2 是兩端各自對地的外接電容,Cs 是併入模型的等效寄生電容,初步可用下式估算: 負載電容公式 CL ≈ C1 × C2 ÷ (C1 + C2) + Cs 對稱取值範例 若 CL 為 12 pF、Cs 估計為 2 pF,C1 與 C2 對稱取值時,各約為 20 pF。 計算注意 已經算進模型的 MCU 腳位電容不要再加一次,重複累加會讓負載估算失真。 圖 1. Pierce 振盪電路兩端各配置一顆負載電容 兩側腳位寄生若差異明顯,應依晶片廠商提供的等效模型分別估算,再決定兩......
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......