分線板在電子原型製作中的角色
1 分鐘
- 轉接板基礎
- 轉接板類型
- 為何選擇轉接板而非客製化 PCB:
- 從轉接板過渡到客製化 PCB
- 結論
轉接板是原型設計的核心,幾乎涵蓋所有類型,從感測器到模組,再到開發板。當我們需要實現一個電路卻又不想用焊接方式連接時,轉接板就能派上用場。舉例來說,Arduino 擁有非常龐大的社群支援,如今其套件幾乎涵蓋所有感測器轉接板。你可以購買包含不同模組與感測器轉接板的套件,這些都與 Arduino 相容。本教學將著重介紹轉接板的類型以及如何挑選合適的板子,最後討論一些應用,並說明如何從轉接板過渡到真正的 客製化 PCB。
轉接板基礎
一塊轉接板基本上包含三個元件:首先是 PCB 本身,所有東西都將架構於其上;其次是主要的 IC 或感測器;最後為了讓一切協同運作,我們需要一些介面電路,例如電阻、電容等。這些元件共同構成轉接板。與不同微控制器的相容性也是必須考量的重點。如今我們有了可直接插入麵包板或母排的排針,便無需焊接,這讓轉接板成為遊戲規則的改變者。
假設我想在其他地方使用同一個模組,只需從第一個來源拔下,再插入第二個即可。我們通常採用 2.54 mm 排針作為標準,也與麵包板相容。我們將討論它們的類型。通常它們涵蓋溫度、壓力、加速度……只要你能說得出來,幾乎都能用轉接板測量。
轉接板類型
為此你需要了解許多 IC 及其工作原理,但一些基本類型包括:
1. 感測器轉接板
這些板子搭載特定感測器,如溫度、濕度、壓力或光線。感測器焊接在 PCB 的一側,背面則是介面電路。具備 I/O 腳位以便存取,範例包括:
- BMP180/280 (氣壓)
- MPU6050(加速度計 + 陀螺儀)
- DHT11/DHT22 (溫濕度)
2. 通訊轉接板
用於將通訊協定整合進專案。這些板子負責資料輸出或輸入的操作,通常包含準位轉換電路,例如 I²C 協定會使用電阻將 SDA 與 SCL 線上拉。全球廣泛採用的通訊協定範例包括:
- I²C / SPI / UART 轉接板
- RS232 / RS485 / CAN Bus 轉接板
3. 電源管理轉接板
提供穩壓電源或管理電池充電/分配。它們設計成小尺寸卻能達到與客製化 PCB 相同的性能。使用時需考量電流承載能力與散熱等因素。類型多樣,範例包括:
- DC-DC 轉換器(降壓或升壓模組如 LM2596、MT3608)
- 電池充電模組(TP4056 用於鋰離子電池)
4. 顯示轉接板
透過 SPI 或 I²C 讓顯示模組易於連接。我認為這是最常用的模組,螢幕直接提供使用者介面,而顯示選項也非常豐富:
- OLED 顯示模組(SSD1306)
- LCD 模組(1602/2004 含 I²C 轉接板)
- TFT 顯示器(ILI9341、ST7735)
可依專案需求與成本分析選擇合適方案。
5. 音訊轉接板
用於音訊播放、錄音或處理。音訊轉接板需考量訊號完整性與阻抗匹配等問題。整體而言,我們在某種程度上將數位協定實作於類比喇叭系統,這需要額外留意,因為兩者混合可能產生雜訊與串音。範例包括:
- I²S 音訊模組
- 放大器板(如 PAM8403、TPA3116D2)
- DAC/ADC 板(PCM5102、MCP3008)
6. 儲存與記憶體轉接板
這類模組用於資料記錄。若想儲存感測器相關資訊,它們就是唯一來源。已有許多優秀的函式庫可將資料轉成漂亮的 Excel 表格。通訊協定包括:
- SD 卡轉接板
- EEPROM/Flash 記憶體模組
7. 時脈與計時轉接板
提供計時與同步功能。當需要同步或將時間相關資料記錄到 SD 卡時,RTC 就派上用場。它們自備電池且非常省電,即使主電源斷電也能正常運作。範例包括:
- RTC 模組(DS3231、DS1307)
- 振盪器/時脈產生器轉接板
為何選擇轉接板而非客製化 PCB:
我想之前已回答過:因為可重複用於其他專案,若損壞也可直接更換,非常方便。反之,客製化 PCB 需要 專業焊接工具 才能拆焊再換新。轉接板還能節省 PCB 空間,因為我們把小型轉接板焊到主 PCB 上,下方仍有空間可放置介面電路。
當設計成熟後,為降低整體成本,我們會轉向客製化設計,而非這種雙 PCB 架構,雖然後者更複雜,但仍是必經之路。
從轉接板過渡到客製化 PCB
轉接板是早期開發的理想選擇,但當專案邁向量產時,就必須轉向 客製化 PCB 設計。這些客製化設計能提供更高的可靠性、更小的體積與更佳的性能。
結論
隨著科技持續進步,轉接板也不斷演進,整合更多功能並支援更廣泛的應用。不僅提升實用性,也推動創新,助力業餘專案與工業級系統共同成長。
雖然轉接板可能因尺寸或可靠性限制,不一定適合最終產品設計,但它們在原型階段的重要性無可取代。工程師可快速驗證概念、測試功能並反覆迭代,大幅縮短開發時間與成本。無論是個人專案還是商業解決方案,轉接板始終是現代電子工作流程中不可或缺的一環。
持續學習
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......