掌握 PCB 電路板電路圖:從零開始到像專業人士一樣閱讀與繪製
1 分鐘
- 線路圖 vs PCB 佈局——你必須了解的兩種圖
- 10 分鐘內讀懂任何電路圖:
- 理解積體電路圖:
- 從線路圖到實際 PCB——關鍵連接
- 實際 PCB 基本電路圖
- 快速排查電路圖錯誤
- 結論:
在為實際應用設計電路時,最好使用 PCB。PCB 是電子系統的正式電氣表示。如果你不希望元件之間的線路雜亂無章,最好將其轉換為電路板。設計 PCB 有兩個步驟:首先是線路圖設計。線路圖顯示了 IC、電容器、電阻器及其他元件如何互相連接。
線路圖是我們用來產生 PCB 模擬與測試向量的藍圖。第二步是設計 PCB 本身,因為我們從線路圖知道這些元件在板子上將如何連接,便於解讀。正式來說,從線路圖轉到 PCB 時,軟體會產生網表,再用來連接焊盤與元件。在 USB 3.x Hub 線路圖範例中,我們採用了典型的現代 數位設計,具有 中央 IC、穩壓電源路徑、USB 連接器與去耦網路。
線路圖 vs PCB 佈局——你必須了解的兩種圖
每個硬體系統都使用兩種互補的圖來記錄:
1. 線路圖(邏輯設計): 以符號形式呈現每個元件,並標示適當的輸入/輸出與電源接腳。利用這些功能區塊,我們可以表示電路的電氣連接。它定義了所有規則、電路行為與元件工作條件。使用符號、網路與功能區塊。之所以稱為邏輯,是因為電路的運作取決於我們在此處所做的連接。
2. PCB 佈局(實體實現): 在紙上電路運作良好,我們可以做模擬,但實際電路由銅線、導孔、疊構、佈線與機械限制組成。若考慮這些後性能仍保持不變,就表示設計完美。佈局的重點在於如何走線;有大量書籍與指南,經驗是關鍵。我們必須考慮 訊號完整性、阻抗控制與可製造性。
以下是我設計的高速 USB Hub PCB 對應影像,遵循了上述所有準則。
符號、網路與階層說明
符號代表元件(例如電阻、電容、TVS 二極體、USB Hub、穩壓器)。這些基本上是實際元件的圖形表示。
網路捕捉電氣連接;將網路命名為 VBUS、3V3、DM/DP、TX_P/N 可提升可讀性。這些網路主要在實際 PCB 佈線時提供協助。
階層將複雜設計劃分為功能區塊,例如:
- 主 USB Hub IC
- 電源調節與穩壓
- USB 上行/下行連接埠
- 晶體振盪器電路
- 狀態 LED
- 保護網路
這種階層式風格在我的線路圖中清晰可見,每個區塊都整齊分組。
10 分鐘內讀懂任何電路圖:
快速閱讀線路圖是必備的工程技能;它依賴區段與元件。若了解基本元素及其用法,解讀電路就會變得非常容易。
標準元件符號庫(2025 版):
2025 年最常見的線路圖庫包含以下標準化符號:
- 被動元件: R、C、L、網路
- 半導體: 二極體、BJT、MOSFET
- IC: 簡單(運算放大器、LDO)與複雜(MCU、USB Hub、PMIC)
- 特殊元件: ESD 二極體、共模扼流圈、訊號開關
- 連接器: USB Type-A/Type-C、排針、引腳陣列
在我們的 USB Hub 線路圖中,去耦電容器、穩壓器、TVS 二極體與差分 USB 線路的符號都有明確定義。
追蹤訊號流與電源軌
主要有兩種流向:電源與訊號。一條網路要麼是電源,要麼承載類比或數位訊號。我們可以沿著電源或訊號路徑來判斷板子的運作。
對於電源,先找出所有供電輸入(VBUS → 5V → 3.3V 穩壓器)。然後追蹤穩壓後的電源軌到 IC 的電源接腳,並追蹤接地網路。找出大容量電容器、ESD 保護與濾波元件。
要在我的 USB 設計中追蹤訊號流,先從 USB 上行路徑到 Hub IC,再從 Hub IC 的下行連接埠繼續。差分走線(TX/RX 對)務必注意,因為它們有特定的阻抗與等長要求。
辨識常見區塊:電源、MCU、類比、RF
你的 USB Hub 線路圖包含專業 PCB 系統中常見的區塊:
- 電源區塊: 5V 輸入、LDO、去耦網路
- 數位區塊: USB5744 Hub IC、組態接腳、重設網路
- 時脈區塊: 25 MHz 或相關晶體電路
- USB I/O 區塊: 差分 D+/D− 對、ESD 保護、連接埠致能線
- 指示區塊: LED、限流電阻
理解積體電路圖:
IC、MCU 與 PMIC 的接腳判讀技巧
對於像設計中 USB5744 這類大型 IC:
1. 依功能分組接腳:
- 電源接腳(VDD、VDD33、GND)
- USB 上行/下行接腳
- 組態接腳
- LED/狀態接腳
2. 尋找必要元件:
- 每個 VDD 接腳附近的去耦電容器
- 串聯終端電阻
- 晶體負載電容器
- ESD 網路
3. 檢查特殊接腳:
- 差分對(TX±、RX±)
- 組態接腳(設定裝置模式)
- 重設、致能與測試接腳
解讀資料表中的參考設計
資料表通常提供建議的線路圖連接與電源時序要求。這兩者至關重要,因為我們可用這些資料自訂設計,而電源時序則說明電壓與電流瞬變,因此可決定走線厚度與板上穩壓電源。
在資料表中,我找到了晶體振盪器的負載組態、USB 訊號 佈線規則 與 EMI/ESD 指南。根據我所整理的資料,制定了高速走線的佈局限制。
從線路圖到實際 PCB——關鍵連接
網路名稱、封裝指派與 DRC
1. 網路命名: 清晰的名稱如 VBUS、3V3_OUT、TX1_P/N、DM/DP 可避免佈線錯誤。
2. 封裝指派: 每個符號必須對應實際實體封裝:
- USB Hub IC 使用 QFN 封裝
- 電容與電阻使用 SMD 封裝
- USB Type-A 連接器
3. 設計規則檢查(DRC): 檢查走線寬度是否符合電流需求,差分對是否滿足阻抗規則。
產生 BOM 與基本 PCB 佈局技巧
BOM(材料清單): 包含料號、數值、封裝、容差、電壓等級與製造商。
佈局技巧: 為將雜散電感降至最低,去耦電容器應盡量靠近 IC 接腳。USB 高速走線應保持短且等長以減少訊號反射。差分對下方應有連續接地平面。維持 USB 3.x 通道的正確差分阻抗,必要時以 20H 規則分離類比與數位回流路徑,其中 H 為兩相鄰層間距。
實際 PCB 基本電路圖
LED 閃爍器、電源與音訊放大器:
雖然我使用了較複雜的設計範例,一些入門電路可幫助練習線路圖解讀:
- LED 閃爍器: 簡單的 GPIO + 電阻 + LED 組合。
- 穩壓電源: 具回授與濾波的 LDO 或 DC-DC 轉換器。
- 音訊放大器: 運算放大器或 D 類拓撲,含增益、輸入濾波與輸出級。
快速排查電路圖錯誤
初學者最常見的錯誤:
- 缺少或擺放錯誤的去耦電容器,未遵循正確阻抗曲線。
- 因錯誤的網路標籤造成短路
- 浮接組態接腳
- 晶體負載電容器數值錯誤
- 高速差分訊號阻抗不匹配
- 連接器方向錯誤
結論:
PCB 電路圖不僅是一張圖,更是定義電子系統如何運作的核心工程文件。我已討論了開始設計所需的幾乎所有概念。掌握線路圖閱讀與理解,將邏輯圖轉換為 PCB 佈局,並累積經驗。在專業層面,我們可以建構可靠的高速系統,如 USB Hub、微控制器平台與電源模組。
持續學習
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......