將手繪電路圖轉換為專業電路圖
1 分鐘
- 什麼是電氣原理圖?
- 理解電路原理圖的基礎:
- 電路的圖形表示方法:
- 如何閱讀簡單電路:
- 7 步驟設計專業原理圖:
- 步驟 1:使用 EasyEDA 入門
- 步驟 2:匯入元件
- 步驟 3:連接元件
- 步驟 4:添加電源與接地
- 步驟 5:優化原理圖
- 步驟 6:驗證設計
- 步驟 7:分區與標號
- 結語:
電氣原理圖的設計與判讀是理解並排除電氣系統故障的基本要求。無論你是立志成為電工還是工程科系學生,學會如何閱讀電氣原理圖都是一項寶貴技能。本指南將拆解電氣原理圖的核心要素,並提供實用技巧,助你解讀這些圖面。
什麼是電氣原理圖?
電氣原理圖(又稱電路圖)是以圖形方式呈現電氣電路。它使用標準化符號描繪電路中的各種元件及其連接方式。原理圖的目的在於傳達電路的設計與功能,使人更容易理解電路的運作原理以及元件如何互連。
符號是電路圖的核心要素,沒有這些符號,電路圖就無法完成。這些符號讓工程師、電工與技術人員無須額外文件就能快速理解設計電路的功能。原理圖符號採用國際通用標準,因此無論語言或地區差異,都能解讀同一張原理圖。上圖為一個簡單的整流器原理圖,包含電感、電容與齊納二極體構成的濾波段,旨在輸出穩定的直流電壓。
理解電路原理圖的基礎:
電路的圖形表示方法:
呈現電路有兩種方法:一是方塊圖,二是原理圖。兩者各有優缺點:原理圖能清楚顯示所有元件、連接與排列方式;方塊圖則無法得知內部電路。方塊圖有助於概括性理解電路功能,而非細節。
方塊圖:
工程師與技術人員以多種方式使用方塊圖。常見用途是顯示大型設備中各小電路之間的互連,或大型系統中不同設備之間的互連。方塊圖也可稱為功能圖,因為它揭示了電子電路的基本功能。功能圖以簡化方式說明設備如何運作,並可進一步由原理圖提供詳細資訊。
原理圖:
讓我們打開上述方塊圖中的音訊放大器區塊,看看裡面有什麼。根據標準原理圖繪製慣例,每個元件都應有唯一的字母/數字標籤以資識別。元件僅透過其原理圖符號以及數值或業界標準零件編號來識別。
從上例可知,電晶體為 2N2222 型,電阻值分別為 470、33k(33,000)、330k(330,000)與 680 歐姆。輸入電容為 0.01 微法(μF),輸出電容為 0.1 μF。跨接在 470 歐姆電阻上的射極電容為 4.7 μF。這只是上述方塊圖中的一個方塊(一部分)。因此,方塊圖性質非常概括,用於隱藏實際電路連接。
如何閱讀簡單電路:
讓我簡單說明上述電路的實際功能。這是一個採用電壓分壓器共射極組態的放大器電路。放大器的增益由電路中的各電阻設定,可依據書本或資料表中的設計公式計算。
由左至右閱讀電路:輸入訊號送至 C2,此處 C2 作為去耦電容,僅允許交流訊號通過以進行放大。R3、R2 設定電晶體的偏壓點,使其工作在主動放大區;R1、C1 為回授電阻與旁路電容,用於提供電路穩定性。最終電晶體集極作為輸出,以某增益放大訊號。R4 為連接的負載電阻,C3 則用於產生交流放大輸出。
7 步驟設計專業原理圖:
導線是原理圖的主角,因為它們用來連接元件。整潔且標示清楚的電路,其可讀性與可複製性遠勝雜亂無章的電路。原理圖中導線與連接的關鍵要點:
組織: 以邏輯方式整理導線並適當標示其功能,確保電流沿預定路徑流動。
顏色: 某些電子原理圖中,導線可能以色碼表示特定屬性,例如電源、接地或訊號連接,便於快速識別。
端接: 導線與元件之間的連接通常以點或接點表示,這些是電流匯合或分流的重要節點。
網路標籤走線: 可識別並命名特定電氣連接或節點,透過減少繪製的導線數量來簡化圖面,並清楚指示哪些點在電氣上相連,避免圖面雜亂。
步驟 1:使用 EasyEDA 入門
要開始從紙本走向數位,請依下列步驟操作:
- 前往 www.easyeda.com 並建立帳號或登入。
- 在 Products 分頁下點選 Online Editor。
- 建立新專案並適當命名。
設定好工作區後,畫面中央會出現一塊畫布,這就是你的原理圖工作區,可在此將手繪電路轉為數位圖。
步驟 2:匯入元件
建立原理圖的第二步是匯入所需元件:
使用畫面左側的元件庫搜尋並選取你手繪電路中的元件。在元件庫中點擊元件,再點擊畫布即可放置。對所有元件重複此步驟。
EasyEDA 擁有龐大元件庫,方便你找到所需零件。若找不到特定元件,可透過 EasyEDA 的免費元件申請服務提出需求。
步驟 3:連接元件
放置完所有元件後,即可開始連接:
使用連線工具(按鍵盤 'W' 啟動)在元件間繪製連線。點擊元件引腳末端並拖曳即可拉出導線。
在導線交叉處點擊可添加接點。記得經常參考手繪電路,確保連線正確。
步驟 4:添加電源與接地
完成原理圖前,請使用接線工具箱中的 VCC 與接地符號添加電源與接地連接,並依原始設計適當放置。
步驟 5:優化原理圖
讓原理圖更專業的方法:
- 為元件與導線加上標籤以提高可讀性。
- 使用文字工具在需要處添加註解或說明。
- 利用格點功能整齊對齊元件,使外觀更乾淨。
步驟 6:驗證設計
完成原理圖前,請再次對照手繪電路檢查所有連線。使用 EasyEDA 內建的電氣規則檢查(ERC)找出潛在問題,並依檢查結果進行修正。
步驟 7:分區與標號
識別電路的功能區塊(例如電源、微控制器、感測器)並進行分組。使用矩形或橢圓形在視覺上區分這些區塊。EasyEDA 提供註解工具可自動分配正確的元件編號,利用此工具確保一致性並避免重複編號。
結語:
使用 EasyEDA 將手繪電路轉換為專業原理圖流程簡單,卻能大幅提升設計的清晰度與可用性。憑藉友善的介面與豐富的元件庫,EasyEDA 讓初學者與經驗豐富的設計師都能輕鬆建立高品質原理圖。
閱讀電氣原理圖是任何從事電子或電氣系統工作者必備的基本技能。想了解JLCPCB 工廠如何製造 PCB,請參閱我們的最新部落格。
透過熟悉符號、理解電路流向並以實際範例練習,你將更有信心解讀這些重要的藍圖。記住,熟能生巧。轉換的電路越多,你就越熟練使用 EasyEDA 並創建專業原理圖。設計愉快!
持續學習
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......
掌握戴維寧定理:實用電路分析
在之前的文章中,我們已經看過不同電路的原理圖。當需要求解電路時,通常會使用一些預先定義的定理。電路在較高層次上會變得非常複雜,不能只靠觀察來求解,因此工程師發展出各種定理來處理複雜系統。其中最常用的是戴維寧定理。它可以將任何複雜線性網絡,等效為一個電壓源(稱為戴維寧電壓 Vth)與一個電阻(稱為戴維寧電阻 Rth)串聯的電路。當你需要分析電路在不同負載條件下的 電路 行為時,這種等效電路十分有用。本文將示範如何使用戴維寧定理求解網絡。 戴維寧定理的內容 任何由電壓源、電流源及電阻組成的線性雙端網絡,都可以替換為一個等效電路;該電路由單一電壓源(Vth)與單一 電阻 (Rth)串聯而成。 Vth(戴維寧電壓):端子 A 與 B 之間的開路電壓。 Rth(戴維寧電阻):關閉所有獨立電源後,從端子看到的電阻(電壓源短路,電流源開路)。如果電路中有受控源,則需要使用測試源方法。 使用戴維寧定理分析電路的步驟 1. 斷開負載電阻(RL)。 2. 計算或量度開路電壓,這就是戴維寧電壓(Vth)。移除負載後,在負載端計算該電壓。 3. 將所有電流源開路,並將所有電壓源短路。 4. 計算或量度開路電阻,這就是戴維......
創建高品質電路示意圖:專業且簡化的工作流程
掌握繪製高品質電路圖的技巧對 PCB 玩家與工程師至關重要。電路圖如同藍圖,以視覺化方式呈現電子元件及其連接關係。在本篇專家指南中,JLCPCB 將帶你一步步建立精準且專業的電路圖,提供所需的知識與工具,助你在 PCB 設計領域更上一層樓。 第 1 章:認識電路圖 什麼是電路圖? 電路圖 是一種圖形化表示法,利用標準化符號與連線來展示電子元件之間的連接關係。 電路圖的用途: 溝通:電路圖是通用語言,讓工程師、設計師與技術人員快速理解電路結構與功能。 視覺化:提供電路的視覺呈現,使複雜系統一目了然。 分析與除錯:透過清晰的連接與元件概覽,方便進行電路分析、故障診斷與維修。 文件:作為未來參考、修改或複製設計時的重要文件。 PCB 佈局基礎:PCB 佈局:在設計階段指引 PCB 上元件的擺放與走線。 延伸閱讀:https://jlcpcb.com/blog/pcb-design-rules-and-guidelines-a-complete-best-practices-guide 第 2 章:高品質電路圖的必備要素 標準化符號與慣例: 電路圖使用符號代表各種電子元件。本節將概述常用符號,包括被動元件......