什麼是電荷?定義、類型與範例
1 分鐘
- 1. 1 庫侖的定義
- 2. 電荷的基本性質:
- 3. 電荷分為兩種:
- 4. 電荷的基本性質:
- 結論:
電荷是電子學中最基本且最根本的物理量。電荷是物質的基本性質,由某些基本粒子攜帶,決定了這些粒子在電場或磁場中受到的影響。而電荷在電路中流動,將能量從電池(或電源)傳遞出去,這種流動稱為電流。電流只有在從電池經導線流經元件再回到電池形成完整迴路時才能流動。在米–公斤–秒制及國際單位制中,電荷的單位是庫侖,定義為當電流為一安培時,每秒流過導體橫截面的電荷量。
我們說電流從電池的正極(+)流向負極(−)。可以想像帶正電的粒子沿此方向在電路中流動。這種電流稱為傳統電流方向,也是電子學中通用的方向。然而這並非全貌,因為實際上移動的粒子帶負電,它們流動的方向正好相反!讓我們在本文中更深入探討電與電荷。
1. 1 庫侖的定義
1 庫侖可定義為:當導線中的電流為 1 安培時,1 秒內流過的電荷量。1 庫侖包含 6.24 × 1018 個基本電荷單位,例如單一電子或質子。根據安培的定義,電子本身帶有 −1.602176634 × 10−19 庫侖的負電荷。電化學中常用的電荷單位是法拉第,常用於描述電解反應,如金屬電鍍。1 法拉第等於 96485.332123 庫侖,即 1 莫耳電子(也就是亞佛加厥常數 6.02214076 × 1023 個電子)所帶的電荷。
2. 電荷的基本性質:
異性電荷相吸,同性電荷相斥。具體如下:
舉例來說,兩個質子或兩個電子會互相排斥;質子與電子則強烈相吸。這些特性取決於電荷的種類以及作用其上的力,並決定流動方向。它們所帶電荷不同(注意質子帶 +1.6 × 10−19 C,電子帶 −1.6 × 10−19 C)。雖然質子與電子的電荷量相同,但電性相反。電荷的符號以「q」或「Q」表示。原子中所有電子的總電荷等於電子數量乘以單一電子的電荷。根據此定義,電荷公式可寫成:
Q = ne
其中 Q 為總電荷,e 為單一電子的電荷,n 為電子總數。物體的電荷可透過與期望值比較來測量。研究指出,電子的電荷為1.6 × 10−19 C。
3. 電荷分為兩種:
正電荷:
正電荷(即質子)帶 +1.6 × 10−19 庫侖。正電荷的電場線由內向外延伸至無窮遠。
負電荷:
負電荷(即電子)帶−1.6 × 10−19 庫侖。負電荷的電場線由無窮遠匯入。
電荷讓頭髮能被塑膠尺吸引;同樣地,用氣球摩擦頭髮後氣球會吸住頭髮,但若同時讓兩顆氣球靠近,它們會互相排斥,而頭髮仍會被氣球吸引。
電流就是電荷流動的速率。
q/t = I
4. 電荷的基本性質:
1) 電荷的可加性
當視為點電荷時,電荷為純量。值得注意的是,雖可視為點電荷,仍有正負之分。若系統內有 n 個電荷,根據電荷可加性,總電荷等於各電荷的代數和。
Q = q₁ + q₂ + q₃ + q₄ + q₅ + q₆ + q₇ + q₈ + … + qₙ
2) 電荷守恆:
根據電荷守恆定律,電荷既不會被創造也不會被消滅,只能從一物體轉移至另一物體,總量保持不變。在孤立系統中,電荷永遠守恆。
3) 電荷量子化:
系統的電荷是離散量。電荷在實質上是量子化的,任何系統的淨電荷都可表示為基本電荷單位(即 1.6 × 10−19 C)的整數倍。若物體的淨電荷為 q,可寫成:
Q = ne
字母「e」代表電子與質子的基本電荷單位,n 必須為整數,不可為分數或無理數。因此 n 可為任意正或負的整數,例如 1、−1、2、−3、4、−5 等。
電荷量子化的概念對於利用公式「q = ne」計算系統總電荷至關重要。假設某系統共有 n₁ 個電子與 n₂ 個質子,則可推得總電荷為 (n₂ − n₁) e。
結論:
當物質置於電磁場中時會獲得電荷,從而感受到力的作用。電荷可為正或負(通常分別由質子與電子攜帶)。同性電荷相斥,異性電荷相吸。
持續學習
為什麼 PCB 排針對可靠電路板設計至關重要
重點摘要 雙重功能:同時作為電氣引腳及機械固定件;準確的孔徑可防止焊點承受過大應力。 間距與電流:2.54 mm 引腳約可承載 3 A,而 1.27 mm 引腳約可承載 1 A。 焊盤尺寸:應根據引腳對角尺寸設計鍍通孔;對於 0.64 mm 方形引腳,孔徑通常為 1.05–1.15 mm。 智能佈局:將接地引腳放在訊號旁邊以降低噪聲,並配合線纜引腳編號。 組裝規則:回流焊應使用 LCP 材料,並達到至少 75% 的垂直焊料填充率。 PCB 排針通常是電路板上最便宜的連接器,但卻承受最多的操作。線纜會插入其中,電路板也可能堆疊在其上。即使組裝完成很久之後,使用者仍可能以斜角拉扯線纜。所有這些負載最終都會集中到幾個焊點上,因為排針同時承擔兩項工作。從電氣角度看,它是一排傳輸電源及訊號的裸露短導體;從機械角度看,它是一個固定件。每根引腳都穿過鍍銅通孔,可防止拉扯線纜時將焊盤從層壓板上撕下。 圖 1:電路板上的直式、直角及堆疊式 PCB 排針 許多排針故障其實是機械問題,卻表現得像電氣問題,例如只有在線纜移動時才會斷開的焊點。將排針同時視為結構件及連接器,間距、孔徑及方向的選擇便不再是隨意決定。本指南涵蓋......
深入了解具高熱穩定性的聚酰亞胺 PCB 材料
重點摘要 兩種形態:可製成柔性薄膜(彎曲時不會開裂)或硬質玻璃纖維層壓板(提供結構穩定性)。 極高耐熱性:可承受超過 200°C 的工作溫度,Tg 可達 250°C–410°C。 高過孔可靠性:在 50°C 至 260°C 之間,Z 軸方向只膨脹 1.2%,可防止鍍孔裂紋。 必須烘焙:可吸收相當於自身重量 2.8% 的水分,因此回焊前必須烘焙,以避免分層。 JLCPCB 柔性電路支援:適合高可靠性應用;JLCPCB 支援 1 至 4 層柔性聚酰亞胺 FPC。 聚酰亞胺 PCB 可以在 FR-4 已經軟化的溫度下繼續運作,因此會被用於引擎艙、衛星及深井鑽探工具。代價是成本:聚酰亞胺層壓板的價格可能是傳統 FR-4 的數倍,所以只有在應用真正需要其熱性能及機械性能時,才值得選用。 本指南將介紹: 聚酰亞胺是甚麼,以及它為何有兩種不同形態 Tg、CTE 及分解溫度與 FR-4 有何差異 在哪些情況下吸濕特性有幫助,哪些情況下會造成問題 哪些行業願意為其付費,以及能獲得甚麼回報 JLCPCB 目前實際可以製造哪些聚酰亞胺產品 圖 1:聚酰亞胺柔性電路 了解聚酰亞胺這種先進 PCB 材料 聚酰亞胺之所以被列......
掌握高良率製造中的 PCB 電鍍類型及製程控制
重點摘要 兩步電鍍:先建立化學種子層,再以電解銅增加結構強度。 工藝選擇:圖形電鍍適合細線路;整板電鍍適合厚銅。 導通孔完整性:將縱橫比保持在 10:1 或以下,避免孔壁最薄處開裂。 表面處理:BGA 平面焊盤使用 ENIG,高磨損接點使用硬金。 IPC 標準:Class 2 要求 20 µm 銅孔壁厚度;Class 3 要求 25 µm 且不得有空洞。 PCB 電鍍會將一疊已鑽孔的覆銅板變成可運作的電路。這也是唯一無法從外部直接檢查的製程。電路板上的每個過孔,都是一個內部生長出銅管的孔。阻焊層完成後,你便再也看不到這條銅管。理解以下概念,便能掌握整個主題:銅不會黏附在已固化的環氧樹脂上,而環氧樹脂也不導電,因此製造商必須先在裸露樹脂上形成化學種子層。 圖 1:板件通過垂直連續銅電鍍線 只有完成這一步,電流才可以建立真正關鍵的銅厚。這種先化學處理、再通電增厚的兩步方法,解釋了你會遇到的大部分電鍍類型、缺陷及檢查規則。本指南將說明這兩種機制的差異,以及圖形電鍍與整板電鍍的不同;同時也會介紹 ENIG 及硬金 等表面處理的沉積方式。最後才會討論電鍍液化學成分及電流密度,因為它們決定深孔過孔能否通過回流......
了解 IPC-6012 標準:高可靠性剛性 PCB 製造指南
重點摘要 IPC-6012 與 IPC-A-600:IPC-6012 是具約束力的性能規範,而 IPC-A-600 僅作為外觀驗收參考文件。 Class 2 與 Class 3:Class 3 要求更厚的孔壁銅厚(25 μm,而 Class 2 為 20 μm),並且不允許鍍層空洞。 測試驗證:品質透過對拼板上的測試 coupon 進行熱應力測試後,再進行微切片分析確認。 提前指定等級:必須在製造圖紙中提前標註所需等級,電路板製造完成後無法再升級為更高等級。 IPC-6012 是決定 PCB 製造商可以交付什麼品質電路板的重要規範。許多設計者會在製造圖紙中標註「依 IPC-6012 Class 2 製造」後便繼續下一步,但製造商會仔細閱讀這項要求,因為它將成為檢驗人員判定是否合格的依據。 裸 PCB 並不是僅靠外觀即可判定是否合格。為確認鍍通孔品質,製造商會從樣品板中切取通孔截面,研磨拋光後,使用顯微鏡測量孔壁銅厚。 圖 1:金相顯微鏡下的鍍通孔微切片 PCB 等級並不會改變您的設計,因此 Class 3 電路板並不是「更聰明」或設計更好的電路板。它只是同一份設計圖稿,在更嚴格的驗收標準下進行評估......
電容 ESR 完整指南:定義、合適數值與量測方法
重點摘要 定義:電容 ESR(等效串聯電阻)以單一電阻值表示實際電容內部的損耗,包括來自電極、端接結構、電解質與介電材料的損耗。 重要性:漣波電流流經 ESR 時,會在電源軌上產生漣波電壓跳變,並在電容內部造成 I²R 發熱,進而限制電容的額定漣波電流與使用壽命。 測試條件:ESR 會隨頻率、溫度、電容量、封裝尺寸與技術類型而變化,因此只有同時註明測試頻率與溫度,ESR 數值才具有意義。 量測方式:ESR 電表適合快速檢查;搭配四線式 Kelvin(克爾文)接線的 LCR 電表,則可用於依規格書核對元件。一般萬用電表無法量測 ESR。 並非越低越好:部分線性穩壓器依賴輸出電容的 ESR 維持迴路穩定性,並規定最低 ESR,因此替換成低 ESR 元件之前,請先查看穩壓器規格書。 電容 ESR(等效串聯電阻)是實際電容阻抗中的電阻性成分,會將漣波電流轉化為漣波電壓與熱量。即使每顆電容量測出的電容量都正確,ESR 仍可能是電源供應器過熱,或輸出漣波高於設計預期的常見原因。 本指南將帶您了解: 什麼是電容 ESR,以及它的來源。 ESR 為何會影響漣波電壓、自發熱與穩壓器穩定性。 不同電容技術應具備什麼樣......
掌握 PCB 走線寬度設計,預防熱失效與訊號失效
重點摘要 預防焊接缺陷:熱隔離輻條可保留焊接熱量,避免冷焊點,並防止小型元件出現立碑現象。 電源焊墊避免使用熱隔離:散熱焊墊與承載超過 3 A 電流的走線應採用實心連接,以最大限度散熱並降低壓降。 選擇合適的輻條尺寸:被動元件使用較細的輻條(0.10–0.20 mm),一般 SMD 元件則使用較寬的輻條(0.20–0.30 mm)。 預留蝕刻餘裕:輻條寬度應比板廠的最小製造能力增加 30%,以承受生產過程中的過度蝕刻。 談到尺寸,電路板上有一項尺寸直接關係到實際電流、發熱與失效風險,那就是 PCB 走線寬度。您只需幾秒鐘就能在佈線時設定線寬,但它究竟能否承受負載,結果截然不同。如果設定錯誤,銅線路可能過熱、防焊層變成褐色、邏輯電源軌的電壓降至臨界值以下,最後讓電路板不是在您的工作台上,而是在客戶手中失效! 本指南將說明走線寬度如何影響電氣性能,透過一個完整計算範例介紹標準線寬公式,解釋計算器何時有幫助、何時可能誤導您,以及為什麼內層與外層需要不同線寬,並介紹板廠實際能夠蝕刻出的線路尺寸。 PCB 走線寬度選擇錯誤的隱藏風險 您可以將銅走線想像成延長線。較細的延長線可以整天為桌燈供電而沒有問題;但如......