鋁基板如何提升導熱率
1 分鐘
- 什麼是鋁基板?
- 為什麼散熱管理在電子產品中如此重要
- 鋁基板中的導熱效能
- 鋁基板中的散熱與膨脹:
- 鋁基板與傳統 FR-4 PCB 比較表:
- 鋁基板的應用
- 結論
隨著現代電子產品體積縮小且效能日益強大,散熱管理已成為電子設計中最重要的議題之一。印刷電路板(PCB)擁有各式各樣的芯材與材料。過去我們已經介紹過多種材料,但今天我們將重點放在「金屬基板」(MCPCB)。基礎 PCB 的散熱效能不佳,會導致電子裝置效能下降、壽命縮短,甚至可能導致災難性的失效。
與傳統的 FR-4 板材相比,鋁基板具有更好的導熱率,是一種高效的替代方案。本文將列出其不同的特性,並深入探討鋁基板的結構、優點、應用,以及它們如何提升導熱效能。
什麼是鋁基板?
鋁基板(Aluminum PCB)是一種以金屬為基底的印刷電路板,專為控制電路板中電力電子元件產生的熱量而設計。它使用鋁取代傳統的玻璃纖維(FR-4)作為基礎基板。鋁基板的基本結構如下:
1. 銅電路層:此層的主要功能是為 PCB 上的所有元件提供電氣連接。與標準的覆銅板(1 到 10 盎司)相比,所使用的銅層相對較厚。在為 PCB 詢價時,您可以選擇銅重(Copper Weight)。銅層越厚,其電流負載能力就越高。
2. 介電層(絕緣層):介電層即為絕緣層,厚度約為 50 至 200 μm。由於它扮演電氣隔離與熱傳導的角色,因此應具有較低的熱阻與較高的電氣信號絕緣性。
3. 金屬基底層(鋁):鋁基座由鋁基板組成,為 PCB 提供機械強度。但其主要用途是作為熱導體來散發熱量。
4. 鋁基保護膜層:這類薄膜是可選的。它具有保護作用,可防止金屬表面受到不必要的蝕刻與刮傷。
為什麼散熱管理在電子產品中如此重要
在電力轉換器、LED 和汽車電子等電子零件運作期間會產生熱量。如果這些熱量不迅速散發到周圍環境,周邊元件就會受熱。過度的熱量累積會縮短元件壽命並導致焊點疲勞。元件過熱可能會導致其燒毀,進而引燃 PCB 和整個電路。
鋁基板中的導熱效能
1. 鋁卓越的導熱率
透過並排比較兩種基板的特性可以看出:FR-4 的導熱率僅為 0.3 至 0.4 W/mK。另一方面,鋁的導熱率約為 205 W/mK。根據比較,傳統 FR-4 PCB 的熱阻為 5.50 × 10⁻⁴ °C/W,這比鋁基板高出近 30%,導致其散熱效率大幅降低。
2. 介電層的作用
儘管鋁本身具有高導熱率,但位於銅佈線與鋁之間的介電層對熱傳導有極大的幫助。在某些設計中,絕緣層的導熱率介於 1 W/mK 至 10 W/mK 之間。
熱阻公式:
較低的 Rth 值表示導熱效能更好。製造商透過優化介電材料並減少厚度,大幅提升了鋁基板的散熱表現。
鋁基板中的散熱與膨脹:
在熱移除方面,鋁基板的表現優於標準 FR4 PCB。例如:厚度為 1.6 mm 的鋁基板熱阻(TR)為每瓦 2-3 度;而相同厚度的 FR4 PCB 熱阻則在每瓦 22-25 度之間。熱膨脹係數也會因材料而異,由於鋁基板具有良好的散熱能力,因此不會有嚴重的熱脹冷縮問題。
鋁基板與傳統 FR-4 PCB 比較表:
鋁基板的應用
1. LED 照明:鋁基板常用於 LED 燈具和燈泡中,以控制高亮度 LED 產生的熱量。由於 PCB 基座可直接連接到最近的散熱片,因此在所有 LED 燈泡中都能看到它的蹤影。
2. 電力電子:用於功率需求較大或進行電壓/電流轉換的場合。例如:電源供應器、電壓調節器和轉換器。
3. 消費性電子產品:由於電子產品日益縮小,小型散熱片可能不再是最佳選擇。在這種情況下,金屬基板將是首選。消費性電子的應用包括電腦、行動裝置和 LCD 背光。
4. 醫療設備:MRI 掃描儀、手術燈和診斷儀器等精密電子設備必須始終保持在低溫狀態,鋁基板在此發揮關鍵作用。
結論
在元件發熱為主要問題的情況下,我們看到了鋁基板優於傳統方案的幾個原因。隨著對高功率和微型裝置需求的不斷增長,鋁基板已成為散熱管理的標準首選。它們在機械韌性和高導熱率方面均優於 FR4。然而,在電路運作時防止熱量進入還有其他技術,例如主動冷卻技術、散熱管及基本的 CPU 風扇。透過理解熱傳遞原理,工程師可以設計出耐用且高效的電子裝置。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......