什麼是空白電路板(裸 PCB)以及它的用途
1 分鐘
- 1. 零 PCB 與空白 PCB 的差異:
- 2. 裸板 PCB 的結構
- 3. 如何在 JLCPCB 製作空白 PCB
- 4. 空白 PCB 的種類:
- 5. 混合訊號裸板 PCB 設計準則:
- 6. 使用空白 PCB 的優點:
- 結論
沒有任何電子零件的印刷電路板(PCB)稱為空白 PCB 或裸板 PCB。相對地,PCBA 則是已裝上所有所需電子零件的 PCB。由於電路板表面覆蓋一層銅,空白 PCB 有時也被稱為「覆銅」電路板。空白 PCB 由多層環氧玻璃纖維、銅箔與 PCB 油墨構成。在銅箔之前,空白印刷電路板上有非導電的預浸層,並包含一張基材板。銅填充的導通孔連接多層銅走線。
裸板 PCB 可分為單面、雙面與多層等類型,可依複雜度與用途選擇疊構。製作時使用 FR-4(玻璃纖維環氧樹脂)、聚醯亞胺(用於軟板)或金屬核心材料等基材,以因應高功率應用。下文將進一步說明。本文介紹空白 PCB 的定義、用途與製程,並示範如何利用 JLCPCB 的製板服務製作空白 PCB。
1. 零 PCB 與空白 PCB 的差異:
零 PCB(亦稱萬用板或洞洞板)是預製的板子,帶有孔陣列與銅焊盤,用於手動電路原型製作。零件插入孔中,再以導線或焊錫橋接。零 PCB 適合快速小規模實驗,但無法支援複雜或高密度電路。
空白 PCB 則是依特定電路設計客製生產的板子,無預鑽孔或銅走線,可依需求製成任意形狀、尺寸或層數,用於專業 原型與量產。
2. 裸板 PCB 的結構
典型的空白電路板包含下列層次:
⦁ 基材(基礎材料):提供機械支撐與絕緣。
⦁ 銅層:導電路徑,用於連接電子零件。
⦁ 防焊層:保護銅走線,防止焊接時焊錫橋接。
⦁ 絲印:印刷文字或符號,標示零件位置與參考代號。
3. 如何在 JLCPCB 製作空白 PCB
JLCPCB 是價格實惠、交期快速且流程完整的 PCB 製造服務。透過 JLCPCB 製作空白 PCB 的步驟如下:
1. 準備 Gerber 檔案
使用 KiCad、Altium Designer 或 Eagle 等 PCB 設計軟體繪製電路,匯出包含銅層、防焊層、絲印層與鑽孔資料的 Gerber 檔案。
2. 進入 JLCPCB 網站
登入帳號並建立新訂單,上傳 Gerber 檔案,平台會自動渲染板子預覽。
3. 設定 PCB 規格
選擇板子參數,例如:
⦁ 尺寸與數量
⦁ 層數
⦁ 板厚
⦁ 銅厚
⦁ 表面處理(HASL、ENIG 等)
⦁ 防焊顏色
由於訂購的是空白 PCB,不需上傳 BOM 或貼片檔案。
4. 下單付款
確認所有參數後進入結帳,依交期與預算選擇運送方式。
5. 收貨並使用空白 PCB
收到板子後即可進行零件組裝,可手焊或透過自動貼片機完成。
4. 空白 PCB 的種類:
1. FR-4
最常見的空白 PCB 為 FR4 PCB。FR4 並非材料名,而是第四級阻燃等級。FR4 PCB 實際為環氧玻璃纖維 PCB,介於銅層間的預浸片亦為部分固化的環氧玻璃纖維。FR4 空白 PCB 易於生產,在相同層數與線路複雜度下成本較低。
2. 金屬核心 PCB
金屬核心 PCB 包含銅核心或鋁核心,常用於 LED 照明與高功率應用,其導熱能力遠高於 FR4。
3. 軟硬結合板
以 PI 或 PET 為基材的可撓空白 PCB 稱為軟板或軟硬結合板;軟硬結合板在可撓區域外另疊合 FR4 PCB 層。
4. 高頻 PCB
高頻 PCB 亦稱高速或射頻微波 PCB,採 PTFE 基材,可收發高頻訊號,應用於天線、雷達、防撞系統、GPS、手機、飛彈系統等。
5. 混合訊號裸板 PCB 設計準則:
分區佈線:類比訊號與時脈訊號應分離,兩區保持 20H 間距,H 為頂層至最近參考地層的距離。
阻抗匹配:設計時須確保阻抗一致並降低 電磁干擾,以減少訊號反射並維持訊號完整性。
6. 使用空白 PCB 的優點:
首先,設計者能以極低成本測試電路並驗證想法;待電路完善後再進行正式焊接與組裝。其次,DIY 電子愛好者廣泛使用裸板,因為公開板無法滿足需求時可從頭製作。主要優勢如下:
現代電子製造依賴空白 PCB 的多樣性與適應性,它是電路設計的基石,為創新電子產品提供堅實基礎。
空白 PCB 測試:
外形尺寸:裸板在零件尚未安裝前就可能存在缺陷,若板框不合格,後續將引發諸多問題。
製程缺陷:常見問題包括蝕刻不足、過蝕與孔洞缺陷,微小瑕疵都可能導致失效。隨著元件密度提高,多層板需求上升,裸板測試更顯重要。
若將裸板比作骨架,零件便是器官與肌肉;堅固的骨架可避免高價零件的長期浪費。
結論
空白印刷電路板是所有電子產品的基礎。透過 JLCPCB 等服務,自訂空白 PCB 變得前所未有的簡單。只需設計檔案與幾個設定步驟,即可將數位電路圖轉化為可量產的實體板。無論專業工程師或電子愛好者,理解並善用空白 PCB 都是硬體開發成功的關鍵。若對空白或裸板 PCB 的疊構、層數或設計問題有任何疑問,歡迎聯繫 JLCPCB 支援團隊。
持續學習
為什麼 PCB 排針對可靠電路板設計至關重要
重點摘要 雙重功能:同時作為電氣引腳及機械固定件;準確的孔徑可防止焊點承受過大應力。 間距與電流:2.54 mm 引腳約可承載 3 A,而 1.27 mm 引腳約可承載 1 A。 焊盤尺寸:應根據引腳對角尺寸設計鍍通孔;對於 0.64 mm 方形引腳,孔徑通常為 1.05–1.15 mm。 智能佈局:將接地引腳放在訊號旁邊以降低噪聲,並配合線纜引腳編號。 組裝規則:回流焊應使用 LCP 材料,並達到至少 75% 的垂直焊料填充率。 PCB 排針通常是電路板上最便宜的連接器,但卻承受最多的操作。線纜會插入其中,電路板也可能堆疊在其上。即使組裝完成很久之後,使用者仍可能以斜角拉扯線纜。所有這些負載最終都會集中到幾個焊點上,因為排針同時承擔兩項工作。從電氣角度看,它是一排傳輸電源及訊號的裸露短導體;從機械角度看,它是一個固定件。每根引腳都穿過鍍銅通孔,可防止拉扯線纜時將焊盤從層壓板上撕下。 圖 1:電路板上的直式、直角及堆疊式 PCB 排針 許多排針故障其實是機械問題,卻表現得像電氣問題,例如只有在線纜移動時才會斷開的焊點。將排針同時視為結構件及連接器,間距、孔徑及方向的選擇便不再是隨意決定。本指南涵蓋......
深入了解具高熱穩定性的聚酰亞胺 PCB 材料
重點摘要 兩種形態:可製成柔性薄膜(彎曲時不會開裂)或硬質玻璃纖維層壓板(提供結構穩定性)。 極高耐熱性:可承受超過 200°C 的工作溫度,Tg 可達 250°C–410°C。 高過孔可靠性:在 50°C 至 260°C 之間,Z 軸方向只膨脹 1.2%,可防止鍍孔裂紋。 必須烘焙:可吸收相當於自身重量 2.8% 的水分,因此回焊前必須烘焙,以避免分層。 JLCPCB 柔性電路支援:適合高可靠性應用;JLCPCB 支援 1 至 4 層柔性聚酰亞胺 FPC。 聚酰亞胺 PCB 可以在 FR-4 已經軟化的溫度下繼續運作,因此會被用於引擎艙、衛星及深井鑽探工具。代價是成本:聚酰亞胺層壓板的價格可能是傳統 FR-4 的數倍,所以只有在應用真正需要其熱性能及機械性能時,才值得選用。 本指南將介紹: 聚酰亞胺是甚麼,以及它為何有兩種不同形態 Tg、CTE 及分解溫度與 FR-4 有何差異 在哪些情況下吸濕特性有幫助,哪些情況下會造成問題 哪些行業願意為其付費,以及能獲得甚麼回報 JLCPCB 目前實際可以製造哪些聚酰亞胺產品 圖 1:聚酰亞胺柔性電路 了解聚酰亞胺這種先進 PCB 材料 聚酰亞胺之所以被列......
掌握高良率製造中的 PCB 電鍍類型及製程控制
重點摘要 兩步電鍍:先建立化學種子層,再以電解銅增加結構強度。 工藝選擇:圖形電鍍適合細線路;整板電鍍適合厚銅。 導通孔完整性:將縱橫比保持在 10:1 或以下,避免孔壁最薄處開裂。 表面處理:BGA 平面焊盤使用 ENIG,高磨損接點使用硬金。 IPC 標準:Class 2 要求 20 µm 銅孔壁厚度;Class 3 要求 25 µm 且不得有空洞。 PCB 電鍍會將一疊已鑽孔的覆銅板變成可運作的電路。這也是唯一無法從外部直接檢查的製程。電路板上的每個過孔,都是一個內部生長出銅管的孔。阻焊層完成後,你便再也看不到這條銅管。理解以下概念,便能掌握整個主題:銅不會黏附在已固化的環氧樹脂上,而環氧樹脂也不導電,因此製造商必須先在裸露樹脂上形成化學種子層。 圖 1:板件通過垂直連續銅電鍍線 只有完成這一步,電流才可以建立真正關鍵的銅厚。這種先化學處理、再通電增厚的兩步方法,解釋了你會遇到的大部分電鍍類型、缺陷及檢查規則。本指南將說明這兩種機制的差異,以及圖形電鍍與整板電鍍的不同;同時也會介紹 ENIG 及硬金 等表面處理的沉積方式。最後才會討論電鍍液化學成分及電流密度,因為它們決定深孔過孔能否通過回流......
了解 IPC-6012 標準:高可靠性剛性 PCB 製造指南
重點摘要 IPC-6012 與 IPC-A-600:IPC-6012 是具約束力的性能規範,而 IPC-A-600 僅作為外觀驗收參考文件。 Class 2 與 Class 3:Class 3 要求更厚的孔壁銅厚(25 μm,而 Class 2 為 20 μm),並且不允許鍍層空洞。 測試驗證:品質透過對拼板上的測試 coupon 進行熱應力測試後,再進行微切片分析確認。 提前指定等級:必須在製造圖紙中提前標註所需等級,電路板製造完成後無法再升級為更高等級。 IPC-6012 是決定 PCB 製造商可以交付什麼品質電路板的重要規範。許多設計者會在製造圖紙中標註「依 IPC-6012 Class 2 製造」後便繼續下一步,但製造商會仔細閱讀這項要求,因為它將成為檢驗人員判定是否合格的依據。 裸 PCB 並不是僅靠外觀即可判定是否合格。為確認鍍通孔品質,製造商會從樣品板中切取通孔截面,研磨拋光後,使用顯微鏡測量孔壁銅厚。 圖 1:金相顯微鏡下的鍍通孔微切片 PCB 等級並不會改變您的設計,因此 Class 3 電路板並不是「更聰明」或設計更好的電路板。它只是同一份設計圖稿,在更嚴格的驗收標準下進行評估......
電容 ESR 完整指南:定義、合適數值與量測方法
重點摘要 定義:電容 ESR(等效串聯電阻)以單一電阻值表示實際電容內部的損耗,包括來自電極、端接結構、電解質與介電材料的損耗。 重要性:漣波電流流經 ESR 時,會在電源軌上產生漣波電壓跳變,並在電容內部造成 I²R 發熱,進而限制電容的額定漣波電流與使用壽命。 測試條件:ESR 會隨頻率、溫度、電容量、封裝尺寸與技術類型而變化,因此只有同時註明測試頻率與溫度,ESR 數值才具有意義。 量測方式:ESR 電表適合快速檢查;搭配四線式 Kelvin(克爾文)接線的 LCR 電表,則可用於依規格書核對元件。一般萬用電表無法量測 ESR。 並非越低越好:部分線性穩壓器依賴輸出電容的 ESR 維持迴路穩定性,並規定最低 ESR,因此替換成低 ESR 元件之前,請先查看穩壓器規格書。 電容 ESR(等效串聯電阻)是實際電容阻抗中的電阻性成分,會將漣波電流轉化為漣波電壓與熱量。即使每顆電容量測出的電容量都正確,ESR 仍可能是電源供應器過熱,或輸出漣波高於設計預期的常見原因。 本指南將帶您了解: 什麼是電容 ESR,以及它的來源。 ESR 為何會影響漣波電壓、自發熱與穩壓器穩定性。 不同電容技術應具備什麼樣......
掌握 PCB 走線寬度設計,預防熱失效與訊號失效
重點摘要 預防焊接缺陷:熱隔離輻條可保留焊接熱量,避免冷焊點,並防止小型元件出現立碑現象。 電源焊墊避免使用熱隔離:散熱焊墊與承載超過 3 A 電流的走線應採用實心連接,以最大限度散熱並降低壓降。 選擇合適的輻條尺寸:被動元件使用較細的輻條(0.10–0.20 mm),一般 SMD 元件則使用較寬的輻條(0.20–0.30 mm)。 預留蝕刻餘裕:輻條寬度應比板廠的最小製造能力增加 30%,以承受生產過程中的過度蝕刻。 談到尺寸,電路板上有一項尺寸直接關係到實際電流、發熱與失效風險,那就是 PCB 走線寬度。您只需幾秒鐘就能在佈線時設定線寬,但它究竟能否承受負載,結果截然不同。如果設定錯誤,銅線路可能過熱、防焊層變成褐色、邏輯電源軌的電壓降至臨界值以下,最後讓電路板不是在您的工作台上,而是在客戶手中失效! 本指南將說明走線寬度如何影響電氣性能,透過一個完整計算範例介紹標準線寬公式,解釋計算器何時有幫助、何時可能誤導您,以及為什麼內層與外層需要不同線寬,並介紹板廠實際能夠蝕刻出的線路尺寸。 PCB 走線寬度選擇錯誤的隱藏風險 您可以將銅走線想像成延長線。較細的延長線可以整天為桌燈供電而沒有問題;但如......