Rogers vs PTFE vs Teflon:為高頻設計選擇最佳 PCB 層壓板
2 分鐘
- 為何在 PCB 設計中材料選擇至關重要
- 認識這些材料
- 實際影響:傳輸線範例
- 如何選擇合適材料
- 結論:
FR4 雖然最受歡迎,卻不一定適用於高頻 PCB,因為這種 PCB 基材 會在高頻下削弱訊號性能。問題不在於導電材料,而在於基板的介電特性——介電質本身就會在高頻衰減訊號。經過大量研究,我們找到了幾種優秀材料:Rogers、PTFE 與 Teflon 基材。它們提供更佳的介電控制、更低的訊號損耗與更優的熱穩定性,但成本與標準 FR4 差距甚大。本指南將帶您了解:
- Rogers、PTFE 與 Teflon 基材的基礎知識。
- 比較它們的介電常數、損耗與熱性能。
- 提供詳細設計範例,展示材料選擇如何影響射頻用途的 PCB 走線。
為何在 PCB 設計中材料選擇至關重要
基材的兩項關鍵電氣特性決定了其在高頻電路中的表現:
1. 介電常數 (Dk 或 εr):
決定訊號傳播速度。Dk 值越低,訊號速度越快、波長越長,也會影響走線阻抗計算。Rogers 通常提供 Dk = 2.2–6.5,PTFE/Teflon 約為 2.1。
2. 損耗因子 (Df 或 tan δ):
代表介電損耗(射頻能量有多少轉為熱能)。損耗因子越低,效率越高。以下為 FR4、Rogers 與 PTFE 的比較表:
● FR-4:~0.015–0.02 @ 1 GHz
● Rogers RO4350B:~0.0037
● PTFE/Teflon:~0.0002–0.0009
認識這些材料
1. Rogers 基材:
Rogers 公司提供多種高頻 PCB 基材(如 RO4000、RO3000 系列),成分為碳氫陶瓷或 PTFE 複合材料。因其低損耗特性,從數百 MHz 到數十 GHz 皆表現優異,且熱穩定性優於其他高頻材料,常用於雷達、衛星與精密射頻技術。
2. PTFE(聚四氟乙烯)基材
一種聚合物,介電常數隨頻率變化極小,損耗在所有材料中最低,但較易受熱影響。電氣訊號處理能力極佳,然機械性質柔軟,銅層會隨溫度膨脹或收縮,常見於醫療與雷達應用。
3. Teflon 基材
Teflon 為杜邦/Chemours 註冊的 PTFE 品牌。在 PCB 領域,「Teflon 板」通常指 PTFE 基板,具與 PTFE 相同的低損耗、低 Dk 特性,但多指純 PTFE 或 PTFE 複合材料。因其柔軟,需特殊製程,常見於 >10 GHz 的極高頻微波板與航太通信。
實際影響:傳輸線範例
實例:設計 10 GHz 的 50 Ω 微帶線,板厚 0.8 mm,銅厚 35 μm,計算達到 50 Ω 阻抗所需的走線寬度。
1. 案例 A:Rogers RO4350B
Dk = 3.48,Df = 0.0037,使用微帶阻抗公式:
● 所需寬度 ≈ 1.6 mm
● 衰減 ≈ 0.26 dB/inch
2. 案例 B:PTFE/Teflon
Dk = 2.1,Df = 0.0005,使用微帶 阻抗 公式:
● 所需寬度 ≈ 2.45 mm
● 衰減 ≈ 0.04 dB/inch
3. 案例 C:FR-4(對照組)
Dk ≈ 4.4,Df ≈ 0.017,使用微帶阻抗公式:
● 所需寬度 ≈ 1.35 mm
● 衰減 ≈ 0.82 dB/inch(10 GHz 時訊號損失明顯)
Dk 越低,相同阻抗下走線越寬,會影響版面空間。PTFE/Teflon 因極低損耗因子,在超高頻表現遠優於 FR-4 與 Rogers,而 Rogers 又比純 PTFE/Teflon 更易加工。
如何選擇合適材料
何時選 Rogers:
● 中到高頻設計,最高約 20 GHz。
● 需在性能與可製造性間取得平衡。
● 混合訊號板,同時具備 RF 與數位區塊。
何時選 PTFE/Teflon:
● 需要極低損耗(雷達、衛星通信)。
● 頻率 >20 GHz。
● 極端環境下需高可靠度(太空)。
結論:
在 Rogers、PTFE 與 Teflon 之間的抉擇,取決於:
● 頻率與損耗預算
● 製造能力
● 預算
● 機械限制
本文已詳細說明各項考量。對多數 RF 設計者而言,Rogers RO4350B 在 20 GHz 內是「甜蜜點」;若為尖端超低損耗系統,PTFE/Teflon 仍無可匹敵。使用高頻材料時,難免會遇到 製造挑戰。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......