如何選擇 PCB 的厚度
1 分鐘
- 不同 PCB 厚度的特性與應用
- 影響 PCB 厚度的關鍵因素:
- 如何選擇合適的 PCB 厚度
- 結論:
首先,在電子產品的世界裡,PCB 常被稱為「心臟」,它將所有元件連接在一起,因此板厚成為這一關鍵零件的重要參數。PCB 厚度是否選用得當,直接影響最終電子產品的性能、穩定性與可靠度。
選擇 PCB 厚度的過程會受到多種因素影響,例如產品應用場景、板材材質與銅層數量。因此,在決定 PCB 厚度時,必須綜合考量這些因素。
不同 PCB 厚度的特性與應用
最常見的 PCB 厚度包括 0.4 mm、0.6 mm、0.8 mm、1.0 mm、1.2 mm、1.6 mm、2.0 mm。不同厚度的 PCB 對電路性能會產生不同影響。
超薄 PCB(0.6 mm 以下)
超薄 PCB 重量輕、柔軟且易彎折,適合對空間效率要求極高的產品,例如:
- 智慧型手機與平板電腦
- 穿戴式裝置
- 機器人
- 筆記型電腦
- 無人機
這些產品需要極薄極輕的 PCB,因此採用超薄厚度才能滿足需求。然而薄板的承載能力相對較弱,不適合需要承載較重元件的場景。
中薄 PCB(0.6–1.6 mm)
中薄 PCB 在厚度與承載能力之間取得良好平衡,適用於大多數電子產品,包括電腦主機板與家電控制板。中板的剛性與穩定性適中,可滿足大部分應用情境。與其他厚度相比,中板價格相對較低,更具經濟效益。在 JLCPCB,0.8 mm 至 1.6 mm 的板材最低僅需 2 美元起。
電子業採用 FR-4 基材時,最常見且廣泛使用的 PCB 厚度為 1.57 mm,亦稱為標準 PCB 厚度。它通常用於一般應用,包括消費性電子、智慧家庭與工業控制。這些應用對機械強度或導電特性沒有特別高的要求,因此預設厚度已足夠。
較厚 PCB(1.6 mm 以上)
厚板具有高承載能力與高剛性,適合需要承載高功率與重元件的電子產品,也適合暴露於嚴苛環境。這類應用包括:
- 工業控制板
- 汽車電路板
- 航太
- 軌道運輸
這些應用需要具備高機械強度與耐用性的 PCB。
它們也適用於大尺寸外形的 PCB,因為常規厚度在此情況下容易變形與彎曲。然而厚板成本較高,加工難度也較大。
影響 PCB 厚度的關鍵因素:
1. PCB 層數:電路板銅層越多,整體厚度通常越大。
2. 訊號類型:承載高功率訊號的電路板通常需要更厚的銅層與更寬的走線,而低功率環境的電路板可以做得較薄。
3. 材料選擇:不同材料具有不同的厚度特性,選擇不同材料會影響電路板厚度。
4. 作業環境:在嚴苛環境中,薄板或軟板可能不是最佳選擇。同樣地,較厚的銅走線具有更大的熱質量,在大電流下熱穩定性較差,較不適合溫度變化劇烈的場合。
5. 銅厚:PCB 的整體厚度受銅層厚度影響。2 盎司或 3 盎司的厚銅層對整體厚度的影響大於 1 盎司銅。
6. 特殊需求:某些應用可能需要客製化電路板厚度,例如高密度板或用於特殊環境的電路板。
如何選擇合適的 PCB 厚度
選擇 PCB 類型時,需考量電路板厚度是否符合應用需求。一般而言,選擇 PCB 厚度時應考慮以下因素:
釐清應用需求與性能要求:在選擇 PCB 厚度前,務必清楚了解應用性能要求、各種場景及元件承載需求,以確保所選厚度能滿足產品特定需求。
電路板安全性:若電路板需承受高電壓或高電流,應選擇較厚電路板以確保安全運作。
電路板機械特性:若電路板需承受高機械衝擊,建議選擇較厚 PCB 以確保機械強度。
生產成本:PCB 越厚,生產成本越高。因此選擇時需在確保產品性能的同時,考量生產技術成熟度與 PCB 厚度成本。
一般而言,客製化 PCB 層厚的交期會因厚度規格特殊而較長。
結論:
選擇合適的 PCB 厚度 是確保電路板性能與可靠性的關鍵因素。JLCPCB 身為 PCB 製造商,綜合考量工程師的應用需求、成本與製造能力,支援 1 至 20 層 PCB 生產,並提供 0.7 mm 至 2.5 mm 的厚度範圍。工程師可依據自身需求選擇合適厚度。不論您需要標準 FR-4 材料或特殊材料,JLCPCB 都能提供客製化解決方案。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......