PCB 材料指南:類型、選用及其對效能的影響
2 分鐘
- PCB 材料基礎知識
- 基板在電路板耐用性中的角色
- 評估材料的關鍵特性:
- 熱門 PCB 材料類型
- 標準應用中的 FR-4 及其變體
- 高頻材料 (Rogers, Teflon)
- 軟性 PCB 基板:
- 影響材料選擇的因素
- 成本與效能的權衡
- 環境與熱考量
- 材料對 PCB 可靠度的影響
- 基板如何影響訊號完整性
- 與材料選擇不當相關的常見故障:
- 材料採購與測試
- 供應商評估清單
- 基礎材料鑑定測試
- PCB 材料的新興趨勢
- 永續與無鉛創新
- 5G 與車用需求
- 結論
如果 PCB 材料會說話,FR-4 可能會說:「我掌管了 80% 的電子產業,卻還是沒人感激我。」Rogers 會自豪地說:「我很貴,因為我很特別。」而聚醯亞胺 (Polyimide) 則會展現它的韌性說:「我能屈能伸,彎而不折。」
這篇部落格的目的,是向您介紹可用的 PCB 基板類型,以及這些材料如何影響 PCB 的效能、熱穩定性、訊號完整性和整體壽命。選擇 PCB 材料主要基於兩點:應用場景與設計複雜度。FR-4 是目前所有愛好者的最佳選擇,但我們將探討它何時會失效。為什麼我們需要其他材料?什麼樣的材料在打高空或太空環境中表現最佳?這份指南將涵蓋您所需的一切。
PCB 材料基礎知識
在選擇基板之前,了解 PCB 材料實際的作用會很有幫助。不,它們不只是「PCB 上綠色的部分」。它們控制著電氣行為、散熱效能、機械剛性,甚至是製造的可行性。
基板在電路板耐用性中的角色
基板是 PCB 的基礎,其工作包括:
• 固定銅走線的位置
• 提供層與層之間的絕緣
• 在受熱時保持尺寸穩定性
• 抵抗濕氣與老化
基板若強度不足,可能導致 PCB 在迴流焊接 (Reflow) 期間發生翹曲,或在熱循環 (Thermal Cycling) 時導致導通孔 (Via) 破裂,並像海綿一樣吸收濕氣,產生爆板 (Popcorn) 的風險。基板對 PCB 的阻抗穩定性有重大影響。劣質基板會讓您的 PCB 像一件便宜的家具:外表看起來不錯,但在負載下就會變得無法使用。
評估材料的關鍵特性:
材料特性決定了電路板在實際環境下的表現。我們可以根據「三大指標」來評估材料:
1) 玻璃轉化溫度 (Tg):
PCB 材料的一個特點是玻璃轉化溫度 (Tg)。這代表 PCB 從玻璃態轉變為橡膠態的轉折點。不同材料有不同的 Tg 點。
• 標準 FR-4:130–140°C
• 高 Tg FR-4:170–180°C
• 聚醯亞胺 (Polyimide):250–400°C
由於無鉛焊接製程的溫度較高,高 Tg 材料在迴焊過程中比低 Tg 材料更可靠。聚合物也優化適用於生產薄膜加熱器;JLCPCB 已使用此類材料生產相關產品。
2) 熱膨脹係數 (CTE):
CTE 控制材料隨熱量膨脹的程度。CTE 越高,導通孔彈出的風險就越大。這就是為什麼我們總是追求較低的 CTE。您可以把 CTE 想像成 PCB 的「耐性」,越低越好。
3) 介電常數 (Dk) 與 介質損耗 (Df):
PCB 的介電常數 (Dk) 和介電損耗因子 (Df) 直接決定了產品的電氣效能和阻抗特性。具體而言,較低的 Dk 值可實現更高的訊號傳播速度,而較低的 Df 值可減少訊號損失。射頻 (RF) 工程師對這些參數的關注程度,就像攝影師關注鏡頭銳利度一樣。Dk 和 Df 是研究各種介電材料時的首要考量。
熱門 PCB 材料類型
PCB 材料形成了一個從經濟實惠的 FR-4 到價格不菲的高頻層壓板的層級結構。
標準應用中的 FR-4 及其變體
FR-4 常被稱為 PCB 基板中的「瑞士軍刀」,以價格實惠、強度高且易於加工著稱。其變體包括:
• FR-4 標準 Tg (130°C)
• FR-4 中 Tg (150–160°C)
• FR-4 高 Tg (170–200°C)
FR-4 主要用於:
• 微控制器 (MCU)
• 電源供應器
• 物聯網 (IoT) 裝置
但在以下應用中應避免使用 FR-4:
• 5G
• 微波無線電
• 10–20 GHz 以上的高速 SerDes
高頻材料 (Rogers, Teflon)
對於射頻和高速設計,FR-4 會變成一個「吵鬧的鄰居」,在 GHz 頻率下,介電質中的損耗會增加,導致訊號非常不穩定。
| 材料 | Dk | 應用場景 |
| Rogers RO4350B | 3.48 | 天線、5G、射頻模組 |
| RO4003C | 3.38 | 低成本射頻電路板 |
| RT/Duroid 5880 | 2.20 | 衛星、雷達 |
| Teflon/PTFE | 2.1–2.4 | 超低損耗射頻 |
這些材料用於高頻範圍,以補償介電損耗,其特點包括:
• 低且穩定的介電常數
• 極低的損耗正切 (Loss Tangent)
• 優異的溫度表現
它們的成本高於 FR-4,且需要特殊的加工製程,這也是為什麼這些基板的生產週期較長的原因。
軟性 PCB 基板:
軟板使用聚醯亞胺 (Polyimide) 基材,以其高耐熱性和優異的彎曲性著稱。這些軟板可設計為多次彎曲,應用於:
• 穿戴式裝置
• 折疊式設備
• 航太
在某些應用中,針對有機械運動的設計,您可能需要考慮使用軟硬結合板 (Rigid-flex)。由於這些電路板的厚度可以薄至 5 mil,因此可以實現良好的訊號完整性。
影響材料選擇的因素
選擇合適的 PCB 材料類比於選擇正確的 CPU:它是價格、效能與未來需求之間的權衡。
成本與效能的權衡
• FR-4:便宜、通用
• 高 Tg FR-4:略貴,可靠度更好
• Rogers/PTFE:為了頂級射頻效能付出溢價
• 聚醯亞胺:為了靈活性與高溫穩定性付出高成本
• 陶瓷:成本極高,但具有無敵的熱特性
環境與熱考量
實驗室中製作的電路也必須在真實條件下運作。例如:您的 PCB 不生活在真空中(除非它在衛星上)。需考慮的因素包括:
• 運作溫度
• 濕氣暴露
• 振動與衝擊
• 耐化學性
• 散熱要求
材料對 PCB 可靠度的影響
材料選擇直接關係到 PCB 的壽命、訊號穩定性和欄位故障率。
基板如何影響訊號完整性
PCB 材料直接影響阻抗、串擾 (Crosstalk)、計時偏離 (Timing Skew) 和電磁干擾 (EMI) 行為。因為我們都知道訊號有回流電流,在高頻下,訊號能量在基板的介電空間中流動。單是 FR-4 的變動就可能導致 ±10% 的阻抗漂移。Rogers 保持嚴格的公差,非常適合射頻路徑、天線、SerDes 和差分對。訊號完整性嚴重依賴於:
• 一致的介電常數
• 低損耗正切
與材料選擇不當相關的常見故障:
1. 導通孔孔壁破裂:在溫度循環較多時使用了高 CTE 材料。
2. 分層:在迴焊期間使用了低 Tg 的 FR-4。
3. 阻抗失配:在 GHz 設計中使用了 FR-4。
4. 濕氣吸收故障:在潮濕環境中使用了聚醯亞胺或 FR-4。
5. 介電擊穿:在簡單 PCB 基板上使用高壓電路。
材料採購與測試
一旦決定了材料,下一個挑戰就是尋找合適的供應商並驗證品質。
供應商評估清單
可靠的 PCB 材料供應商必須提供:
• 一致的 Dk/Df 控制
• 詳細的數據表 (Datasheets)
• 符合 IPC-4101 標準
• RoHS/REACH 認證
• UL94 阻燃等級
基礎材料鑑定測試
在大規模生產之前,請進行鑑定測試:
如果供應商未通過這些測試,請禮貌地拒絕繼續下單。
PCB 材料的新興趨勢
隨著技術進步,我們今天選擇的材料需要適應更高的頻率和更小的特徵尺寸,同時也應遵守環保法規。
永續與無鉛創新
• 無鹵素 (Halogen-free) FR-4
• 可回收基板
• 生物基層壓板
• 低碳製造製程
• 兼容無鉛製程的高 Tg 材料
環境合規性已不再是選項,特別是在全球市場中。
5G 與車用需求
• 毫米波 (mmWave) 所需的超穩定 Dk/Df
• 高溫穩定性 (150–200°C)
• 低 EMI 排放
• 用於可靠度的低 CTE
• 高導熱率
• 高壓承受能力(用於電動車電力電子設備)
從 ADAS 雷達到電動車充電器,材料科學現在是下一代電子的支柱。
結論
選擇合適的 PCB 材料是電路板設計中最關鍵的決策之一。基板限制可以在製造商網頁上找到,他們會提供數據表並提到高頻下的損耗。以下提供材料效能矩陣表:
| 材料類型 | 成本 | 效能 | 最佳應用場景 |
| 標準 FR-4 | 低 | 良好 | 消費性電子產品 |
| 高 Tg FR-4 | 中 | 較佳熱可靠度 | 工業、汽車 |
| Rogers/PTFE | 高 | 卓越射頻與高速 | 5G、射頻與微波 |
| 聚醯亞胺 (軟板) | 高 | 靈活 + 耐高溫 | 穿戴式裝置與航太 |
| 金屬芯 | 中 | 優異散熱處理 | LED 與電源板 |
| 陶瓷基板 | 極高 | 卓越電熱行為 | 雷達與航太 |
既然設計師已經了解了 Dk、Df 和其他材料常數,選擇正確的基板就是他們的職責。透過這些基板,您可以顯著改善訊號的整體效能並減少串擾。然而,我也看過有人即使在低頻、非關鍵訊號中也使用高階基板,這只是一個昂貴的錯誤。關鍵點是:如果低成本方案可行,就採用它。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......