突破熱極限:硬體工程師的 FR4 印刷電路板選材與設計實務指南
1 分鐘
電子產品開發的各個階段,FR4印刷電路板往往是容易被忽略的部分,但它卻至關重要。過往經驗中,我們習慣性地將預設參數直接應用到CAD中,接著將設計傳送給工廠。然而在不斷進步的工業生產中,邊緣運算晶片功耗的在不斷攀升,通訊頻率也將逼近毫米級,PCB的開發不斷挑戰物理定律的極限。
為了實現高品質的硬體設計,掌握最高效率的製造流程至關重要。作為領軍的電子產品製造商,JLCPCB提供從標準FR4到高玻璃化轉變溫度(GT)材料的全系列產品,並結合透明的價格和高效的製造工藝,助力您的設計在全球市場中脫穎而出。
解碼 FR4 PCB 材料的物理構成
FR4印刷電路板實際上是一種複雜的異質複合材料系統。“FR”代表阻燃,符合NEMA LI 1-1998標準;而“4”指的是特定的增強材料:編織玻璃纖維和環氧樹脂。
1. 玻璃纖維的織造效應 (Weave Effect)
對於普通的控制板,玻璃纖維的織法無關緊要。但在高速數位訊號(如 PCIe 5.0 或 DDR5)的設計中,FR4 電路板內部的纖維束與樹脂間隙會造成介電常數(Dk)的不連續。這會導致訊號在差分對(Differential Pair)中出現嚴重的時滯抖動(Skew)。資深技術團隊在處理這類問題時,會要求採用更細密的開纖布(Flat Glass),或將佈線角度旋轉 10 度。通過這種人為的方式來規避材料結構帶來的訊號物理損耗。
2. 樹脂系統的化學演進
高階FR4印刷電路板不再使用純環氧樹脂,而是額外添加了大量的陶瓷粉末填充物或特殊固化劑。這種方式不僅提高了耐火性能,還能防止在200°C以上高溫的焊接過程中出現分層或顯著的電化學遷移(CAF),從而確保更穩定的材料結構。
被誤解的FR4 導熱係數(Thermal Conductivity)
實際生產過程中,FR4 導熱係數往往是最令人頭痛的參數。而事實卻是:FR4 本質上是一種熱絕緣體。
1. 數值的陷阱
標準FR4印刷電路板材料的水平導熱係數約為0.25 W/(m·K),這與銅的導熱係數(385 W/(m·K))相比,大可忽略不計。如果散熱完全依賴基板導熱的話,功率元件的溫度將迅速且不受控制地升高。
2. 導熱的突破口
材料本身並不導熱,由此需要在FR4印刷電路板上進行專業的人工處理。目前的行業標準是製作一系列導熱孔。實際上,導熱孔內壁“金屬層的厚度”遠比導熱孔的“數量”重要。直徑0.25毫米、壁厚25微米的高品質導熱孔,使其導熱效率遠高於其他低品質的薄壁導熱孔。正因如此,JLCPCB會在PCB製造過程中精確控制電沉積製程。
隱形的殺手“Z-axis CTE 與過孔斷裂”
很多產品在實驗室測試時運作完美,但在戶外環境工作數月後突然故障。這類隱性問題通常是由於FR4 電路板的 Z 軸熱膨脹係數(Z-axis CTE)不匹配導致的。
1. 膨脹的「剪力效應」
樹脂的熱膨脹率遠大於銅。當溫度升高時,板材在厚度方向(Z 軸)劇烈膨脹,而銅製的過孔壁(Via Barrel)卻被牢牢限制住。這種微觀下的拉扯力會直接在過孔最薄弱處產生微裂紋(Micro-cracks)。
2. Tg(玻璃轉化溫度)的防線
針對高性能FR4 印刷電路板,我們會強烈建議選用 High-Tg 材料(如 Tg170 或更高)。高 Tg 板材能延遲樹脂進入軟化狀態的時間極大地改善 Z 軸膨脹,確保多層板內部的電氣連接在極端溫差下依然堅如磐石。
封裝尺寸大的 Power Module 的 SMT 生產過程對板材平整度要求極高。高品質的ENIG(化學鍍鎳浸金)表面處理可以提供較平整的印刷盤,該做法可有效避免因錫厚薄不一致而造成的晶體偏向或Sn壓線應力引起的斷裂。
針對 FR4 PCB 的DFM (可製造性設計) 建議
一個專業的FR4 PCB設計,需要更多地考慮產線的真實反饋。
· 乾燥的存儲環境:FR4 具有一定的吸濕性。若組裝前板材存放環境不當,材料內部的微量水氣會在高溫焊爐中劇烈汽化,造成板材分層或起泡。所以大規模生產前需要保證,存儲環境絕對乾燥。
· 均衡的殘銅率:在FR4 電路板的疊層設計中,兩對稱層的殘銅率應盡量接近。如果差量較大,在經過高溫烤板或焊製時,不均勻的內應力會導致板材產生不可逆的弓曲或扭曲(Bow and Twist)。
· 合適的銅厚:對於高電流的PCB電路軌道設計,不要一味地加寬走線。選擇合適的,例如2oz或3oz的厚銅工藝,對散熱與壓降的改善往往是呈倍數提升的。
專業洞察: 進行PCB報價評估時,很多時候會為了節省成本選擇標準 Tg130 材料。但若考慮到產品返修成本與長期品牌聲譽,對於高品質工業級產品,採用中高 Tg 板材會是更好選擇。雖然這會增加微小的單價,但絕對是回報率最高的投資。

結論:在成熟材料中發掘極致價值
目前氮化鎵、陶瓷基板等新型材料在特定領域大放異彩,但在可預見的未來,FR4 PCB 仍將是電子工程界的絕對重心。理解FR4導熱係數的極限、掌握樹脂與纖維的物理脾性,並結合嚴謹的設計思維,這便能使得傳統材料創造出驚人的性能表現。
當您的設計準備從 Gerber 文件轉化為實體產品時,選擇一個擁有深厚技術底蘊的合作夥伴至關重要。JLCPCB 從基材篩選到全自動化的 SMT 貼片,每一步都為您的FR4 PCB 板提供工業級的品質保證。利用我們的 PCB 成本計算器,您可以即時獲取最具競爭力的 PCB 報價,開啟您邁向高品質硬體的第一步。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......