十大常用電子元件指南
1 分鐘
電子元件是電子技術的基本要素,也是電子電路不可或缺的構建模組。隨著電子技術及其應用領域的快速發展,設計過程中使用的元件數量日益增加。對於電子工程師或愛好者而言,掌握常用電子元件的特性與應用至關重要。本文介紹工程師最常用的十大電子元件,並提供選擇合適元件的指導。
電阻器
它是電路中最常用的元件,是一種限流元件。電阻器對電流具有阻礙作用。透過改變電阻器的電阻值,可以控制所連接支路的電流,從而確保電子設備中的各種元件在其額定電流下穩定工作。常見的電阻器包括熱敏電阻、壓敏電阻、分壓電阻、色環電阻、功率電阻和光敏電阻。這些電阻器可以用符號 Ω 或字母 R 表示。
電容器
在電路科學中,電容器具有在特定電壓下儲存電荷的能力。這種能力稱為電容,以 C 表示。電容的單位是法拉,標記為 F。電容器的電容值決定了其儲存電荷的能力。在電路圖中,電容器通常以字母 C 開頭標識,例如 C01、C02、C03、C100 等。
二極體
二極體,也稱為晶體二極體或簡稱二極體,由兩個電極(端子)組成。它具有單向導電特性,只允許電流朝一個方向流動。它可用於整流、保護、開關和檢波等應用。
齊納二極體
齊納二極體是一種具有單向導電特性的元件。其主要功能是將電流從一個方向引導至另一個方向。二極體種類繁多,包括正向導通二極體和反向阻斷二極體。它可用於各種應用,包括穩壓器、電源調節、過壓保護等。透過選擇合適的崩潰電壓和功率額定值,齊納二極體可提供多種穩壓選項。它是電子電路中常用的重要元件,能確保電路中電壓的穩定性和可靠性。
電感器
電感器是一種用於儲存和釋放電能的電子元件。它由一個或多個線圈組成,通常由導電材料繞製成螺旋形或環形。電感器透過電磁感應原理將電流轉換為磁場,並在變化的電流中產生反向電動勢。其主要功能是抵抗電流的變化並調節電流上升和下降的速度。電感器在電路中的濾波、調節電流和電壓以及儲能方面起著至關重要的作用。常見的電感器類型包括線圈電感器、電感式感測器和變壓器。電感器的特性由其電感值、電流容量和頻率響應等參數決定。它廣泛應用於電子設備、通訊系統、電源、自動化控制及其他領域。
變容二極體
它是一種特殊的二極體,可透過改變反向電壓來調整其電容值。常用於調諧電路和頻率合成器等應用。它具有響應快速、可靠性強和體積小巧的品質,適用於無線通訊、廣播等相關領域。它提供了靈活性和可調性,允許在電路內實現頻率調整功能。
電晶體
電晶體是一種能控制並放大電流的半導體裝置。其功能是將微弱訊號放大成具有較大幅度的電訊號。它廣泛應用於電子設備、通訊系統、電腦、電力控制等領域。電晶體體積小、可靠性高,使其成為現代電子技術中不可或缺的元件之一。
場效電晶體
也稱為 FET(場效電晶體),常用於電子電路中的放大和開關應用。場效電晶體具有高輸入阻抗、低輸出阻抗和低功耗的特性。它們還能提供高增益和快速開關速度。根據其結構的不同,常見的場效電晶體包括 MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體)和 JFET(接面場效電晶體)。場效電晶體廣泛應用於類比電路、數位電路、功率放大器等領域。它們是現代電子設備的重要組成部分。
感測器
感測器(也稱為換能器)是一種偵測裝置,能將物理量轉換為電訊號或其他可識別的形式。這些訊號隨後用於分析、處理和控制目的。感測器廣泛應用於各種行業,例如工業自動化、醫療設備、汽車、航太、環境監測和消費性電子產品。根據所量測的物理量,常見的感測器類型包括溫度感測器、壓力感測器、光感測器、加速度感測器、濕度感測器等。感測器的高精度、高靈敏度和高可靠性使其成為實現智慧化、自動化和無人化作業的關鍵技術。
變壓器
它是一種用於改變交流電電壓的電氣設備。它由兩個或多個線圈組成,稱為初級線圈和次級線圈,共享一個磁鐵芯。透過電磁感應原理,變壓器可以將輸入電壓轉換為所需的輸出電壓,同時維持電能的功率平衡。變壓器廣泛應用於電力系統、電子設備、通訊網路和工業領域。它具有高效率、高可靠性和節能的品質,使其成為電力輸配電中必不可少的設備。它們也可用於隔離目的,因為其輸入和輸出線圈彼此完全隔離。
如何購買電子元件?
隨著電子元件產業的快速發展,工程師在採購合適元件時面臨許多挑戰。元件種類繁多,品牌和製造商眾多,並且存在元件短缺問題。那麼,工程師應該如何應對這種情況呢?
JLCPCB 是領先的 PCB 製造商,提供高品質的 PCB 製造和組裝解決方案。他們為工程師提供多種服務,包括 PCB 設計與佈局、PCB 製造、PCB 組裝和測試,為工程師提供便捷的解決方案。
JLCPCB 擁有超過 430,000 種元件供工程師選擇。工程師可以在下達 PCBA 訂單前預訂零件,無需擔心最後一刻的零件短缺問題。此外,他們提供免費的私人倉庫,無需庫存成本或人工費。
選擇 JLCPCB,工程師可以節省大量時間、金錢和精力,從而能夠專注於專案的其他關鍵面向。只需提供 PCB 設計檔案和所需元件清單,JLCPCB 將負責元件的採購和組裝。
在當今快速發展的電子元件產業中,工程師面臨著採購正確元件的挑戰。作為領先的 PCB 製造商,JLCPCB 提供全面的 PCB 組裝服務。工程師可以信賴 JLCPCB 龐大的庫存和專業團隊,以高效地採購必要元件,並利用可靠、高品質的組裝服務。透過選擇 JLCPCB,工程師可以專注於專案的其他面向,以確保成功實施。
持續學習
為什麼 PCB 排針對可靠電路板設計至關重要
重點摘要 雙重功能:同時作為電氣引腳及機械固定件;準確的孔徑可防止焊點承受過大應力。 間距與電流:2.54 mm 引腳約可承載 3 A,而 1.27 mm 引腳約可承載 1 A。 焊盤尺寸:應根據引腳對角尺寸設計鍍通孔;對於 0.64 mm 方形引腳,孔徑通常為 1.05–1.15 mm。 智能佈局:將接地引腳放在訊號旁邊以降低噪聲,並配合線纜引腳編號。 組裝規則:回流焊應使用 LCP 材料,並達到至少 75% 的垂直焊料填充率。 PCB 排針通常是電路板上最便宜的連接器,但卻承受最多的操作。線纜會插入其中,電路板也可能堆疊在其上。即使組裝完成很久之後,使用者仍可能以斜角拉扯線纜。所有這些負載最終都會集中到幾個焊點上,因為排針同時承擔兩項工作。從電氣角度看,它是一排傳輸電源及訊號的裸露短導體;從機械角度看,它是一個固定件。每根引腳都穿過鍍銅通孔,可防止拉扯線纜時將焊盤從層壓板上撕下。 圖 1:電路板上的直式、直角及堆疊式 PCB 排針 許多排針故障其實是機械問題,卻表現得像電氣問題,例如只有在線纜移動時才會斷開的焊點。將排針同時視為結構件及連接器,間距、孔徑及方向的選擇便不再是隨意決定。本指南涵蓋......
深入了解具高熱穩定性的聚酰亞胺 PCB 材料
重點摘要 兩種形態:可製成柔性薄膜(彎曲時不會開裂)或硬質玻璃纖維層壓板(提供結構穩定性)。 極高耐熱性:可承受超過 200°C 的工作溫度,Tg 可達 250°C–410°C。 高過孔可靠性:在 50°C 至 260°C 之間,Z 軸方向只膨脹 1.2%,可防止鍍孔裂紋。 必須烘焙:可吸收相當於自身重量 2.8% 的水分,因此回焊前必須烘焙,以避免分層。 JLCPCB 柔性電路支援:適合高可靠性應用;JLCPCB 支援 1 至 4 層柔性聚酰亞胺 FPC。 聚酰亞胺 PCB 可以在 FR-4 已經軟化的溫度下繼續運作,因此會被用於引擎艙、衛星及深井鑽探工具。代價是成本:聚酰亞胺層壓板的價格可能是傳統 FR-4 的數倍,所以只有在應用真正需要其熱性能及機械性能時,才值得選用。 本指南將介紹: 聚酰亞胺是甚麼,以及它為何有兩種不同形態 Tg、CTE 及分解溫度與 FR-4 有何差異 在哪些情況下吸濕特性有幫助,哪些情況下會造成問題 哪些行業願意為其付費,以及能獲得甚麼回報 JLCPCB 目前實際可以製造哪些聚酰亞胺產品 圖 1:聚酰亞胺柔性電路 了解聚酰亞胺這種先進 PCB 材料 聚酰亞胺之所以被列......
掌握高良率製造中的 PCB 電鍍類型及製程控制
重點摘要 兩步電鍍:先建立化學種子層,再以電解銅增加結構強度。 工藝選擇:圖形電鍍適合細線路;整板電鍍適合厚銅。 導通孔完整性:將縱橫比保持在 10:1 或以下,避免孔壁最薄處開裂。 表面處理:BGA 平面焊盤使用 ENIG,高磨損接點使用硬金。 IPC 標準:Class 2 要求 20 µm 銅孔壁厚度;Class 3 要求 25 µm 且不得有空洞。 PCB 電鍍會將一疊已鑽孔的覆銅板變成可運作的電路。這也是唯一無法從外部直接檢查的製程。電路板上的每個過孔,都是一個內部生長出銅管的孔。阻焊層完成後,你便再也看不到這條銅管。理解以下概念,便能掌握整個主題:銅不會黏附在已固化的環氧樹脂上,而環氧樹脂也不導電,因此製造商必須先在裸露樹脂上形成化學種子層。 圖 1:板件通過垂直連續銅電鍍線 只有完成這一步,電流才可以建立真正關鍵的銅厚。這種先化學處理、再通電增厚的兩步方法,解釋了你會遇到的大部分電鍍類型、缺陷及檢查規則。本指南將說明這兩種機制的差異,以及圖形電鍍與整板電鍍的不同;同時也會介紹 ENIG 及硬金 等表面處理的沉積方式。最後才會討論電鍍液化學成分及電流密度,因為它們決定深孔過孔能否通過回流......
了解 IPC-6012 標準:高可靠性剛性 PCB 製造指南
重點摘要 IPC-6012 與 IPC-A-600:IPC-6012 是具約束力的性能規範,而 IPC-A-600 僅作為外觀驗收參考文件。 Class 2 與 Class 3:Class 3 要求更厚的孔壁銅厚(25 μm,而 Class 2 為 20 μm),並且不允許鍍層空洞。 測試驗證:品質透過對拼板上的測試 coupon 進行熱應力測試後,再進行微切片分析確認。 提前指定等級:必須在製造圖紙中提前標註所需等級,電路板製造完成後無法再升級為更高等級。 IPC-6012 是決定 PCB 製造商可以交付什麼品質電路板的重要規範。許多設計者會在製造圖紙中標註「依 IPC-6012 Class 2 製造」後便繼續下一步,但製造商會仔細閱讀這項要求,因為它將成為檢驗人員判定是否合格的依據。 裸 PCB 並不是僅靠外觀即可判定是否合格。為確認鍍通孔品質,製造商會從樣品板中切取通孔截面,研磨拋光後,使用顯微鏡測量孔壁銅厚。 圖 1:金相顯微鏡下的鍍通孔微切片 PCB 等級並不會改變您的設計,因此 Class 3 電路板並不是「更聰明」或設計更好的電路板。它只是同一份設計圖稿,在更嚴格的驗收標準下進行評估......
電容 ESR 完整指南:定義、合適數值與量測方法
重點摘要 定義:電容 ESR(等效串聯電阻)以單一電阻值表示實際電容內部的損耗,包括來自電極、端接結構、電解質與介電材料的損耗。 重要性:漣波電流流經 ESR 時,會在電源軌上產生漣波電壓跳變,並在電容內部造成 I²R 發熱,進而限制電容的額定漣波電流與使用壽命。 測試條件:ESR 會隨頻率、溫度、電容量、封裝尺寸與技術類型而變化,因此只有同時註明測試頻率與溫度,ESR 數值才具有意義。 量測方式:ESR 電表適合快速檢查;搭配四線式 Kelvin(克爾文)接線的 LCR 電表,則可用於依規格書核對元件。一般萬用電表無法量測 ESR。 並非越低越好:部分線性穩壓器依賴輸出電容的 ESR 維持迴路穩定性,並規定最低 ESR,因此替換成低 ESR 元件之前,請先查看穩壓器規格書。 電容 ESR(等效串聯電阻)是實際電容阻抗中的電阻性成分,會將漣波電流轉化為漣波電壓與熱量。即使每顆電容量測出的電容量都正確,ESR 仍可能是電源供應器過熱,或輸出漣波高於設計預期的常見原因。 本指南將帶您了解: 什麼是電容 ESR,以及它的來源。 ESR 為何會影響漣波電壓、自發熱與穩壓器穩定性。 不同電容技術應具備什麼樣......
掌握 PCB 走線寬度設計,預防熱失效與訊號失效
重點摘要 預防焊接缺陷:熱隔離輻條可保留焊接熱量,避免冷焊點,並防止小型元件出現立碑現象。 電源焊墊避免使用熱隔離:散熱焊墊與承載超過 3 A 電流的走線應採用實心連接,以最大限度散熱並降低壓降。 選擇合適的輻條尺寸:被動元件使用較細的輻條(0.10–0.20 mm),一般 SMD 元件則使用較寬的輻條(0.20–0.30 mm)。 預留蝕刻餘裕:輻條寬度應比板廠的最小製造能力增加 30%,以承受生產過程中的過度蝕刻。 談到尺寸,電路板上有一項尺寸直接關係到實際電流、發熱與失效風險,那就是 PCB 走線寬度。您只需幾秒鐘就能在佈線時設定線寬,但它究竟能否承受負載,結果截然不同。如果設定錯誤,銅線路可能過熱、防焊層變成褐色、邏輯電源軌的電壓降至臨界值以下,最後讓電路板不是在您的工作台上,而是在客戶手中失效! 本指南將說明走線寬度如何影響電氣性能,透過一個完整計算範例介紹標準線寬公式,解釋計算器何時有幫助、何時可能誤導您,以及為什麼內層與外層需要不同線寬,並介紹板廠實際能夠蝕刻出的線路尺寸。 PCB 走線寬度選擇錯誤的隱藏風險 您可以將銅走線想像成延長線。較細的延長線可以整天為桌燈供電而沒有問題;但如......