超越基礎:PTFE PCB 的角色
1 分鐘
聚四氟乙烯(PTFE)PCB 是先進電子應用中不可或缺的一環。在各種 PCB 材料中,鐵氟龍(Teflon)正是聚四氟乙烯(PTFE)的商標名稱。鐵氟龍 PCB 以其高頻與耐熱特性聞名,這一切都歸功於其優異的介電性能。RF PCB 設計經常採用低損耗的 PTFE 基材,因為其介電損耗極低,且 Dk 值範圍廣泛。
- 低介電常數:實現高速訊號傳輸,損耗極低。
- 高熱穩定性:適合溫度波動劇烈的環境。
- 耐化學性:適用於惡劣與腐蝕性環境。
- 耐用性:在嚴苛應用中長久可靠。
從 20 世紀中葉最初用於軍事技術,到如今應用於先進通訊系統,鐵氟龍 PCB 徹底改變了我們對電子產品的認知與開發方式。本文將詳細介紹鐵氟龍 PCB 的材料、重要性、應用、規格及其為產業帶來的所有優勢。想深入了解先進 PCB,s請參閱我們最新的多層 PCB 設計文章。
什麼是 PTFE/鐵氟龍 PCB?
PTFE 是一種合成氟聚合物,其商標名稱「鐵氟龍」廣為人知。其惰性、低介電常數與優異耐熱性,使其成為特種 PCB 的理想材料。此類 PCB 專為 5 GHz 以上頻率的訊號傳輸而設計,是微波與射頻應用的最佳選擇。PTFE 吸濕率極低,因此在需要高可靠性與強勁性能的環境中表現完美。與標準 FR-4 相比,PTFE 材料在 PCB 製造過程中需要額外關注。以下列出幾種 PTFE 基材的介電、導電與損耗正切因子。
- 質地柔軟:PTFE 質地柔軟,在 PCB 成型與鑽孔過程中容易出現刮傷或撕裂。
- 不黏表面:PTFE 光滑的不黏特性(常見於鍋具塗層)使銅電鍍製程變得複雜,需採用特殊技術在表面先植入金屬種子層,以確保電鍍通孔與槽孔的可靠結合。
- 成本增加:PTFE 材料帶來的額外挑戰導致製造成本提高。
PTFE 與傳統 PCB 材料比較
相較於標準 FR4 PCB,PTFE PCB 更適合需要低損耗、高頻傳輸與環境耐受的應用。雖然價格更高,但其性能優勢足以證明在高階技術中的價值。
1) 電氣特性
- 鐵氟龍 PCB:鐵氟龍(PTFE)具有低介電常數(DK)與低損耗因子(Df),是高频應用的理想材料,可確保訊號延遲與電氣損耗極小,對維持高訊號完整性至關重要。
- FR4 PCB:FR4 為玻璃纖維環氧層壓板,DK 與 Df 均高於鐵氟龍,訊號損耗與延遲較大,較不適合高頻與高速應用。
2) 熱特性
- 鐵氟龍 PCB:鐵氟龍熱穩定性極佳,可耐受高達 260°C 的溫度,適用於高熱應力環境。
- FR4 PCB:FR4 通常僅能耐溫至 140°C,耐熱性較低,在高溫環境中更容易劣化。
3) 吸濕性
- 鐵氟龍 PCB:吸濕率極低,可將膨脹或翹曲風險降至最低,確保在潮濕環境中依然可靠。
- FR4 PCB:FR4 吸濕率較高,長時間暴露於高濕環境可能導致機械變形與電氣特性改變。
何時該使用鐵氟龍 PCB?
儘管優點眾多,鐵氟龍 PCB 並非所有情況的最佳選擇。以下幾點可作為是否採用鐵氟龍 PCB 的考量因素,同時附上 JLCPCB 製程實驗室可提供的 PTFE 選項圖表。
- 加工複雜度:PTFE 質地柔軟且具彈性,需要專用設備。
- 成本:材料與製造成本均高於傳統 FR4 PCB。
- 尺寸穩定性:生產過程需小心處理,避免變形。
鐵氟龍 PCB 的特性:
當應用場景需要卓越的頻率與溫度耐受能力時,鐵氟龍 PCB 成為首選。以下為此類電路板的關鍵特性:
- 優異低溫韌性:即使在 -196°C 仍保持韌性與 5% 伸長率。
- 耐化學性:不受化學品、油類與腐蝕環境影響,即使暴露於腐蝕性化學環境,固有特性仍保持不變。
- 耐候性:在各種惡劣天候條件下依然可靠,高濕環境表現優異。
- 低能量耗散:極低的耗散因子為雷達與射頻設備等高精密系統提供卓越絕緣。
- 惰性強:PTFE 中碳與氟的牢固鍵結使鐵氟龍 PCB 具備非黏著與不黏性,確保化學惰性。
- 卓越電氣性能:低介電損耗、穩定介電常數、高電阻率與擊穿電壓。
鐵氟龍 PCB 製造:你必須知道的事:
製作鐵氟龍電路板需要極高精度與細心。專攻鐵氟龍 PCB 的製造商深知其與標準 FR4 材料的顯著差異。關鍵製程步驟如下:
1) 表面處理與清潔
鐵氟龍 PCB 的基礎為 PTFE 層壓板,通常以陶瓷填料或玻璃纖維增強,為高頻應用提供所需的機械穩定性與強度。
必須仔細清潔 PTFE 層壓板,去除可能影響銅層附著的雜質。表面處理所用工具的選擇至關重要,製造商會避免使用可能損傷嬌貴層壓板的刷具、研磨刷或複合刷。
2) 銅箔覆蓋
真空壓合是在真空環境下以熱壓方式將銅箔層壓至 PTFE 基材。專用真空壓合機可確保銅與 PTFE 之間牢固且均勻的結合,這是可靠運作的關鍵。鐵氟龍 PCB 的電鍍需格外小心,PTFE 材料 Z 軸熱膨脹係數高,需施加最佳壓力。
3) 影像轉移
在覆銅 PTFE 層壓板上塗佈光阻層,透過光罩以紫外線曝光定義電路圖形。顯影後,以化學溶液蝕刻去除不需要的銅,留下所需線路。
4) 防焊油墨塗佈
蝕刻後 12 小時內必須完成防焊油墨塗佈。製造商會先以標準 PTFE 製程烘烤板材,去除殘留水分,再進行防焊油墨塗佈。
5) 鑽孔與電鍍
高精度鑽孔確保導通孔與元件孔位置精確、連接可靠。PCB 廠商常偏好陶瓷填充層壓板,因其更易鑽孔。隨後對鑽孔進行銅電鍍,實現 PCB 各層間的電氣連接。
6) 品質控制與測試
電氣測試可檢查開短路,確保整體功能;目視檢查則徹底確認無缺陷或異常。建議在室溫下避光儲存,防止表面氧化與污染。
經驗豐富的製造商深知壓合、蝕刻、電鍍等工序的訣竅,能取得最佳效果。鐵氟龍 PCB 的成功生產仰賴專用設備、專屬製程與合格製造商的技術知識,如此才能確保產出可在最嚴苛環境下運作的可靠高品質 PCB。
PTFE PCB 的關鍵應用:
- 航太:訊號損耗極低,確保衛星與飛機通訊可靠。
- 電信:為 5G 基礎設施及其他射頻應用提供精確訊號完整性。
- 醫療設備:用於需要低干擾與高精度的診斷設備。
- 汽車:先進駕駛輔助系統(ADAS)與雷達技術的核心。
結語:
在射頻電子 PCB 領域,PTFE 被公認為眾多 RF 系統的首選材料。鐵氟龍 PCB 憑藉低介電常數與低損耗因子,在高頻應用中可將訊號延遲與電氣損耗降至最低,並以極低吸濕率、耐化學性與優異熱穩定性提供卓越可靠性。鐵氟龍 PCB 已成為現代通訊、航太與工業應用的關鍵,對製造商而言,使用時應將高頻性能與環境耐受性列為首要考量。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......