PCB 故障排除:如何透過專業製造診斷問題並預防失效
1 分鐘
- 工程師常見的 PCB 問題
- PCB 故障排除步驟流程
- 診斷根本原因:超越症狀
- 在製造階段預防 PCB 問題
- 常見 PCB 失效與專業預防
- 何時故障排除 vs. 何時重新設計
- JLCPCB 如何協助減少 PCB 故障排除
- PCB 故障排除檢查表
- 常見問題 (FAQ)
現代 PCB 可能通過工作台測試,但之後仍因微小缺陷而失效。不良 PCB 無法完全避免,因此掌握故障排除技巧非常實用。製造過程中的人為錯誤,如走線輕微偏移或微小焊錫空洞,常會引發問題。及早發現並修復這些問題可節省金錢與時間,因為缺陷 PCB 會增加重工成本並延遲生產。若在原型早期階段發現缺陷,可為製造廠省下數千美元。實務上,故障排除是有系統地分析症狀並進行針對性測試的過程。關鍵在於將細心診斷與預防設計結合,最好在佈局或組裝階段就發現錯誤,避免成為量產夢魘。

為何問題在測試後或量產時才浮現
某些缺陷具潛伏性,錯誤可能在首次測試後甚至到客戶端才顯現。微小製造缺陷不太可能讓板子立即死亡,卻會在產品受壓時導致間歇性失效。其他設計疏忽,如省略去耦電容或電壓裕度不足,也只有在真實負載下才會暴露。實驗室未偵測到的失效,也可能由環境因素或粗暴對待造成。簡言之,PCB 可能以完好狀態出廠,卻在通電、升溫或實際運作後顯現潛在弱點。
故障排除成本:重工、延遲與風險
PCB 故障排除對財務與時程的衝擊可能很大。每片需重工或報廢的不良板都浪費材料與工時。舉例來說,一萬片批量即使只有 5% 缺陷率,也可能因報廢板子與維修時間而損失數千美元。維修板子會佔用技術員並延遲交貨,若上市時程緊湊風險更高。隱藏成本包括供應鏈中斷,甚至若失效品流出將失去客戶信任。簡言之,一個不良焊點可能演變成重大瓶頸。及早發現並修復錯誤可降低昂貴變更的可能性,避免整批卡在生产線。
關鍵洞察:診斷與預防並重
故障排除如同偵探工作與工程分析。最有效的修復是認出症狀並縮小根本原因。實務上,這代表在板子出貨前重新檢視設計規格與生產流程。業界研究指出,若放任 PCB 品質不良,可能損失 10–20% 營收。反之,使用 DFM 工具並遵循 IPC 規範,可在早期發現大量問題。多數 PCB 失效源於製程人為錯誤,但只要具備識別並排除這些錯誤的能力,就能節省時間與大筆費用。
工程師常見的 PCB 問題
電源與訊號問題,如不穩或雜訊
電源與訊號完整性問題最常見。不穩或雜訊的電源軌會導致運作異常。去耦電容不足或接地層破裂會讓電壓下降與雜訊漣波進入邏輯。去耦電容必須置於每顆 IC 的電源接腳旁,以穩定快速暫態。缺乏良好去耦,大型數位 IC 抽載突波會表現為電壓突波或掉電。
訊號方面,高速線易受串擾與 EMI 干擾。走線過於靠近會在網路間耦合雜訊,破壞資料。所幸設計規則可將敏感線走在完整接地層上方來降低影響。阻抗不匹配會造成反射與高頻振鈴。總結而言,電源/訊號問題表現為隨機重啟、資料錯誤或雜訊裕度下降。工程師應檢查供電電壓位準與穩定性、接地層連續性及關鍵訊號波形。
焊接缺陷、元件失效與熱問題
大量 PCB 失效發生在組裝階段。若回焊或波焊溫度或時間不正確,會出現冷焊、焊錫橋接、立碑或空洞。這些可透過暗淡或粗糙焊點及傾斜或單邊立碑的元件目視發現。好消息是,多數此類缺陷可透過遵循 IPC-A-610 workmanship 標準避免。就連 AOI 與 X-ray 等自動檢測,也能在出貨前抓出大量焊接缺陷。
過熱與元件故障也很常見。板面燒焦或鼓脹通常代表 IC 或電容過熱。高溫可能導致引線與封裝內部斷裂。實際上,過熱是電路板失效的最大元凶之一。工程師可在應力下發現燒毀零件、破裂基材或規格漂移的感測器。
PCB 故障排除步驟流程
目視檢查損壞與錯位
首先在目視下檢查板子——在良好照明下快速掃描明顯損壞。查看有無破件、浮墊或醜陋焊橋。燒焦痕跡通常表示過熱。檢查鼓脹或破裂的電解電容、劣化 IC、缺失或錯位元件,以及任何糊塗或橋接的焊錫。冷焊通常暗淡或呈顆粒狀。確認每顆零件極性與絲印及線路圖相符。肉眼看不見時,用顯微鏡找細微裂紋或焊錫空洞。傾斜板子觀察銅面。絲印錯字有時暗示不匹配。
電氣與功能測試方法
目視完成後,即可上電或啟動模擬。先用萬用表測試電源軌——量測電壓,切到導通模式確認地線只連應連之處,且電源網路間無意外短路。所有應導通的連接器接腳與網路,都不應與其他接腳相連。下一步用示波器或邏輯分析儀探測訊號——確認重要測試點波形與資料表一致。時脈、匯流排與類比訊號的邊緣與形狀,可透過示波器揭示。熱像儀可找出板面熱點。發現不良焊點時,使用烙鐵或重工站。必要時用外接 LCR 表量測被動元件值。
診斷根本原因:超越症狀
設計與製造相關問題
症狀背後常有更深層的根源。需自問:是佈局/設計缺陷還是製造瑕疵?常見設計元凶包括封裝錯誤、間距不足或疊構錯誤。違反製造商 DFM 規則,如線寬低於製程最小值或間距過緊,都會導致良率問題。務必將 PCB 與設計規則及元件資料表交叉核對(參考 JLCPCB 設計指南)。

製造缺陷即使在完美設計中也可能存在。例如電鍍不足或層壓不完整會導致通孔開路或層間分離。層間對位偏移可能使相鄰平面短路。製程中的污染會造成間歇短路或焊錫性問題。
搬運與組裝問題,如 ESD 或應力
因此,除了晶片與焊錫,搬運方式也可能導致板子失效。組裝或測試時的 ESD 可能默默擊穿 IC,導致日後出現詭異故障。機械應力可能扯斷走線或磨損電鍍通孔。經典的機械損壞徵兆是板子彎折或敲擊前正常,之後就當機。潮濕下 BGAs 可能爆米花,導致分層或焊球坑洞。
務必使用ESD 防護墊與工具,遵守熱浸 profile 避免濕氣衝擊,並在組裝時充分支撐板子。偵錯時可調整測試條件:冷卻或夾持後恢復的元件,罪魁禍首可能是機械問題。
在製造階段預防 PCB 問題
DFM 優化與製程管控

穩健的製造設計(DFM)是最佳預防措施。佈線時工程師應遵循 IPC 與製造商規則:設定適當線寬/間距、焊墊尺寸、過孔尺寸,並考慮熱減緩。採用 DFM 指南可避免常見製造缺陷。JLCPCB 的免費線上 DFM 分析儀可在製造前自動標示違規。規則檢查器也應確保正確防焊開窗與元件間距(供貼片機)。在製造端,製程管控確保 DFM 選項落實。每片板子通常經 AOI 與 X-ray 檢查,以捕捉組裝缺陷。回焊爐遵循嚴格溫控曲線,實現可靠焊點。
材料選擇與清潔度標準
材料選擇及其清潔度對可靠度影響極大。採用經驗證的PCB 基材,具備正確玻璃轉移溫度(Tg)與熱膨脹係數(CTE),確保板子能承受熱循環與高頻訊號。例如 JLCPCB 選用樹脂超過 UL94 V-0 阻燃等級。簡言之,選擇適合專案的 PCB 表面處理。
生產與組裝中保持清潔同樣關鍵。助焊劑殘留、灰塵或金屬顆粒可能吸濕或在偏壓下噴濺,導致漏電或短路。IPC 標準嚴格要求焊後清潔:回焊後 PCB 不得有任何導電殘留。添加最終保形塗層時,須避免包入空氣或污染物。為除濕,可靠製造商會在預組裝烘烤,並保持無塵室潔淨。
常見 PCB 失效與專業預防
透過 DFM 與溫控曲線預防焊錫缺陷

實驗室日常頭痛典型如焊橋、焊錫不足、立碑等,可透過 DFM 意識焊墊與正確回焊曲線預防。需有適當焊墊尺寸、鋼網開口對位、均勻焊錫分布等。透過在焊墊兩側加入熱阻或平衡銅箔,可根本防止元件翻轉。IPC-A-610 定義:焊點應凹面、光滑且無空洞或橋接。實務上,即控制升溫與浸泡,使焊錫充分潤濕焊墊。工程師須與製造商緊密合作,釘選所用焊料混配的溫度曲線。

在組裝階段,我們以快速手動檢查與 AOI 掃描把關。一個技巧是將元件焊墊稍微置中偏移,使焊錫回流時能平整潤濕。設計審查時應預先檢查熱焊墊與接地過孔,消除立碑風險並確保焊錫填滿所有區域。
透過認證預防分層與過孔問題

分層與過孔/銅箔問題常源於材料或製程缺陷。若含水板子升溫過快或樹脂固化不全,可能發生分層。使用認證材料與驗證層壓流程可預防。過孔失效可透過遵守長徑比與設計指南避免。足夠的過孔環寬與孔銅厚度至關重要。JLCPCB 的 DFM 工具會明確標示環寬過薄。設計時保持過孔長徑比在建議範圍,必要時採用焊盤內電鍍。總之,預防分層與過孔裂紋,主要在於使用認證板材並遵循 IPC 認證流程。
何時故障排除 vs. 何時重新設計
重大決策之一是修復或重新設計。小批量或原型,快速修復合理;技術員通常可在實驗台修復單一網路或更換錯誤元件。多重板失效、良率頻繁低落,或任何不符終端應用的缺陷,則觸發重新設計。同樣,若組裝顯示高比例立碑,應修改 PCB 封裝或回焊曲線,而非一再維修。
實務上,經驗法則:若維修需超過兩次局部介入,就重新設計 PCB。大量生產意味設計必須可靠,數千片中即使一片失效也可能無法容忍。大量生產的紅線可由產品 IPC 等級指定。
JLCPCB 如何協助減少 PCB 故障排除
免費 DFM 回饋與檢查
JLCPCB 提供工具,在製造前發現問題。設計師可用 JLCPCB 免費線上 DFM 檢查器或參考其指南,確認線寬、鑽孔尺寸、間距與環寬符合製程能力。DFM 工具即時找出典型設計缺陷,包括元件放置問題、線寬違規與間距問題。此自動審查意味許多潛在失效及早被標記,避免重新打樣。
AOI 檢查可捕捉半遮焊墊或焊錫量不足。JLCPCB 亦視需要執行飛針或 X-ray 測試,驗證網路與內部連接。本質上,其產前檢查是安全網:已知問題如環寬間隙會對照所選疊構檢查,組裝亦按標準檢驗。
PCB 故障排除檢查表

用萬用表確認每個供電電壓在額定位準,再上電敏感元件。量測 VCC 與 GND 間電阻檢查短路。若某軌為 0 V,排查可能短路或缺件。用 DMM 導通模式檢查關鍵網路。確保地線共通,且應隔離網路間無短路。

上電後,量測穩壓器、參考源與 ADC/DAC 接腳實際電壓。意外壓降或雜訊顯示去耦問題。用示波器探測時脈、資料匯流排與類比訊號,對照參考波形。數位訊號確認邏輯位準正確;高速邊緣查看振鈴或反射。必要時用 LCR 表檢查去耦電容。故障電容常呈高阻抗或開路。

常見問題 (FAQ)
問:PCB 故障排除必備哪些工具?
答:數位萬用表 (DMM) 是檢查導通與電壓的基本工具。示波器對檢視訊號波形與雜訊至關重要。其他包括 LCR 表、熱像儀與邏輯分析儀(用於數位匯流排)。
問:如何快速定位短路或斷線?
答:首先斷電,用 DMM 導通模式找出意外連接。應導通卻開路的網路表示斷線。短暫上電並量測各軌電壓,若某軌卡在 0 V 通常表示短路。
問:哪些設計做法有助避免這些問題?
答:嚴格遵守 DFM 規則與 IPC 指南。務必在 IC 電源接腳旁放置去耦電容,並保持高速走線足夠間距以避免串擾。
問:JLCPCB 的 DFM 工具與檢查如何協助我?
答:JLCPCB 提供免費線上 DFM 檢查器,可在製造前分析您的 Gerber 檔。它會即時標示設計錯誤。
問:焊接品質應遵循哪些 IPC 標準?
答:IPC-A-610 標準是焊點驗收的基準,明確規定 SMT 與通孔焊點的判定準則。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......