PCB 層數解析:透過智慧疊構、標準與設計實踐打造更優質的電路板
1 分鐘
- 規劃有效的 PCB 層疊構造
- 遵守 PCB 層的標準與規範
- 進階 PCB 層設計技巧
- 常見 PCB 層問題與排除
- 常見問題(FAQ)
PCB 是由銅箔與絕緣層層疊而成的「三明治」,用來形成電路板。每一層都有特定功能:有些負責承載訊號(連接元件的走線),有些則作為完整的電源或接地平面。可以把 PCB 層想像成大樓的樓層,每層扮演不同角色,例如一層是辦公室(訊號),另一層是倉庫(接地/電源)。層數依設計複雜度而定,從單層到十幾層的高階電子產品都有。本文將說明如何有效安排這些層,降低 EMI 並提升訊號完整性,關鍵就在於佈線與配置的規劃。
單層與多層 PCB 的定義
最基礎的是單層 PCB,只有一面銅箔,製造成本低,適合 LED 驅動等低成本電路。
業界主流是雙層 PCB,上下兩面都有銅箔,走線選擇翻倍,兩層間透過稱為「過孔」的小孔互連訊號。
多層 PCB則使用三層以上銅箔,內部通常夾有電源與接地平面,並位於訊號層之間。手機、筆電、醫療設備等高密度產品都採用多層板,以滿足嚴格的雜訊管理需求。
從簡單到複雜的層配置演進
早期電子產品單雙層板即可應付,但隨著功能複雜與速度提升,設計者必須增加層數。每多一層就多出佈線空間,避免交叉。實際應用上,低階產品為成本考量維持 2–4 層;中階設計常見 6 層;高速高階系統則普遍 8 層以上。8 層板被視為「高速/高密度設計的最佳選擇」,多重平面配對提供優異的 EMI 抑制與電源穩定性。
規劃有效的 PCB 層疊構造
層疊(stackup)就是從上到下所有銅層與絕緣層的順序。開始拉線前就得把層疊敲定,因為 4、6、8 層板並非每層都能隨意走線;亂選層會導致嚴重訊號完整性問題。聰明的疊層能為電流提供清晰的迴路,並為高速線控制阻抗。
訊號層、電源層與接地層的策略配置
接地與電源平面(去耦配對):把完整的接地與電源平面放在疊層中段並相鄰,兩者就像內建電容,提供優秀的去耦效果,降低迴路電感與系統雜訊。連續的接地平面緊貼訊號層,可為迴流電流提供短而低電感的路徑。高速線盡量避免跨過平面分割,若非得跨越,可用縫合過孔橋接迴路。
訊號層擺放:最關鍵的訊號應緊鄰參考平面。永遠在訊號走線下方放置完整接地平面,以維持訊號完整性並降低 EMI。例如 4 層板常見安排:
- Top = 訊號
- Layer 2 = 接地
- Layer 3 = 電源
- Bottom = 訊號
如此每個外層訊號都緊耦合到平面,阻抗穩定。
4、6、8 層板的常見疊層範例

1) 4 層板:常見疊層為 Top(訊號/元件)- Layer2(接地)- Layer3(電源)- Bottom(訊號/元件)。在嵌入式與 RF 模組專案中常見,兼顧走線密度、阻抗控制與成本。
2) 6 層板:兩種常用配置:
- Pattern A:訊號 接地 訊號 訊號 電源 訊號(底)
- Pattern B:訊號 接地 訊號 電源 接地 訊號
Pattern A 多一內層訊號,有助紓解走線;Pattern B 把電源平面夾在兩接地平面間,抗雜訊能力佳。需良好配電時選 A,雜訊免疫力優先時選 B。
3) 8 層板:常見疊層:Top(訊號) 接地 訊號 電源 訊號 接地 Bottom(訊號)。中間兩層電源,第 2 與第 7 層為接地,是高速設計的黃金法則,多重平面配對縮小迴路面積並降低輻射。
兼顧厚度與材料以達成性能
銅厚/銅重:厚銅可載更大電流並散熱,但會影響阻抗。銅越厚,要維持相同阻抗就得加寬或加間距。疊層時依需求選擇銅重。
介質厚度:走線阻抗直接取決於訊號層與參考平面的距離。例如 1.6 mm 板厚、Dk≈4.2 時,5 mil(0.127 mm)走線在距參考平面 0.2 mm 時約 50 Ω。介質變薄阻抗下降,變厚阻抗上升。
板厚與材料:一般硬板厚度 0.6–2.0 mm 以上,較厚板材散熱與支撐較佳;極薄板可撓但易翹曲或組裝破裂。
介電材料:FR-4 為常見標準,Dk≈4.3。RF 或超高速應用可選低損耗材料如 Rogers 或 PTFE 基材,Dk 與損耗因子更低,可減少訊號損失。板材也會影響疊層距離,JLCPCB 等提供的阻抗計算器可協助選厚。
遵守 PCB 層的標準與規範
優質PCB 設計不能僅靠直覺,須遵循業界標準與最佳實踐。IPC(Institute for Printed Circuits)即為最常見的標準:

- IPC-2221/2222(通用與硬板設計):定義線寬、間距與疊層優化的通用規則,提供計算特定電流下最小線寬的公式,確保走線不過熱、不電弧,並有足夠介電間距。
- IPC-2141(高速設計):針對高速板的訊號完整性與阻抗控制提供建議,說明如何設計走線與疊層以減少反射與損耗,維持差動與單端阻抗。
- IPC-2152(熱管理):協助計算安全走線厚度與熱隔離,讓發熱元件安全散熱,指導銅平面與散熱過孔的設計。
遵循這些標準可提升可靠度、簡化製造並符合法規。多數 PCB CAD 軟體內建 IPC 規則檢查器,可在設計階段自動把關。
阻抗控制與層對稱需求
1) 控制阻抗:高速線通常要求單端 50 Ω、差分 100 Ω。阻抗由走線幾何與到參考平面的介質間距決定。先固定疊層,再調線寬/間距達標。IPC 與板廠疊層表可提供參考值,JLCPCB 的阻抗計算器會依板材厚度給出建議線寬。
2) 層對稱:高品質阻抗板通常以中心對稱,介質厚度與銅分布上下鏡像,避免兩側固化或膨脹速率不同導致翹曲。不對稱疊構「會在製程中翹曲,進而影響訊號完整性」。設計時可在規格書中明確要求對稱疊層。
3) 訊號對走線:差動對與其他等長網路應走在同一層,保持等長等間距以維持阻抗平衡。Sierra Circuits 建議長度誤差控制在數 mil 內,並保持對稱避免偏移。若非得換層,兩線應一起經同一過孔。
高速設計的層分配規則
- 專屬參考平面:每條高速線都要有乾淨的迴流路徑,通常是在同一層正下方放置完整接地平面。缺乏連續平面時,迴流繞遠路會產生雜訊與抖動。
- 避免平面分割:不要讓高速線跨越平面分割區;若必須跨越,加縫合過孔在該處連接兩側平面。
- 類比數位分離:混合訊號設計中,將類比與數位區域分配不同層或獨立銅區,避免數位切換雜訊干擾敏感類比走線。
- 差動對:維持固定間距與參考平面,確保疊層提供正確差分阻抗。
進階 PCB 層設計技巧
跨多層的走線策略
- 訊號分組:把相關匯流排訊號放在同一層,例如位址線一層、資料線另一層,整齊且利於時序分析。
- 減少過孔:每個過孔都帶寄生電容與電感。
- 縫合過孔:在敏感區周圍與連接器附近放置接地過孔「圍籬」,把平面連在一起,提供局部迴流。
透過層選擇抑制熱與 EMI
熱擴散:銅導熱佳,內層銅平面本身就是散熱片。多層板銅量多,可均熱。高功耗設計可專闢內層平面並加散熱過孔把熱導至平面。
EMI 遮蔽:完整平面本身就是輻射遮蔽。多重接地/電源配對可縮小訊號電流迴路面積,8 層板因平面配對多,EMI 性能優異。
常見 PCB 層問題與排除
即使事先規劃,問題仍可能發生。以下說明如何辨識與解決常見層相關問題:
由疊層不良導致的訊號完整性問題
訊號行為異常常可追溯到疊層缺陷,例如介質不均導致阻抗突變,進而在高速線上看到反射或位元錯誤。
診斷方法:
- 用示波器與 TDR 眼圖觀察反射,確認是否因層間距錯誤導致阻抗不匹配。
- 檢查迴流路徑,用接地連續性測試或模擬確認每個訊號層的相鄰平面確為接地。
- 檢視不同層的平行走線是否因共享去耦不良的平面而互相干擾。
把症狀與層配置對照,通常可鎖定問題層。
解決串擾、雜訊與翹曲

串擾與雜訊:兩相鄰訊號線能量互相耦合即產生串擾。解決方式:加大線距、中間加接地層、把其中一條改走到已有接地參考的層,並在電源-接地平面間靠近元件處加去耦電容。雜訊過大時可在干擾源間插入細接地平面或保護走線。
翹曲:成品板彎曲主因是疊構不對稱。重新安排銅箔與預浸材,使疊構上下鏡像,例如中線以上介質與銅厚須與以下相等,兩面使用相同數量的含銅芯板。業界經驗顯示,平衡疊構可讓大多數翹曲問題消失。

常見問題(FAQ)
Q:為何多層 PCB 需要這麼多層?
A:層數多可在小面積內走複雜電路,並提供獨立的電源與接地平面。每增加一層就多出佈線空間或完整銅面供電/接地。
Q:什麼是 PCB 疊構?
A:疊構就是板內所有銅層與絕緣層的垂直順序,簡單說就是 PCB「三明治」的排法。
Q:接地平面如何作用?
A:接地平面是完整銅箔,提供電流迴流路徑並兼做 EMI 遮蔽。放在訊號層正下方時,可縮短迴流路徑並維持走線特性阻抗。
Q:什麼原因造成串擾?如何降低?
A:兩平行走線間能量耦合即串擾。可加大線距或中間加接地層來降低。
Q:為何層對稱重要?不對稱會如何?
A:層對稱可保持板子平衡。若一側銅或介質厚於另一側,板子在製程與溫變中會翹曲或彎曲。
持續學習
為什麼 PCB 排針對可靠電路板設計至關重要
重點摘要 雙重功能:同時作為電氣引腳及機械固定件;準確的孔徑可防止焊點承受過大應力。 間距與電流:2.54 mm 引腳約可承載 3 A,而 1.27 mm 引腳約可承載 1 A。 焊盤尺寸:應根據引腳對角尺寸設計鍍通孔;對於 0.64 mm 方形引腳,孔徑通常為 1.05–1.15 mm。 智能佈局:將接地引腳放在訊號旁邊以降低噪聲,並配合線纜引腳編號。 組裝規則:回流焊應使用 LCP 材料,並達到至少 75% 的垂直焊料填充率。 PCB 排針通常是電路板上最便宜的連接器,但卻承受最多的操作。線纜會插入其中,電路板也可能堆疊在其上。即使組裝完成很久之後,使用者仍可能以斜角拉扯線纜。所有這些負載最終都會集中到幾個焊點上,因為排針同時承擔兩項工作。從電氣角度看,它是一排傳輸電源及訊號的裸露短導體;從機械角度看,它是一個固定件。每根引腳都穿過鍍銅通孔,可防止拉扯線纜時將焊盤從層壓板上撕下。 圖 1:電路板上的直式、直角及堆疊式 PCB 排針 許多排針故障其實是機械問題,卻表現得像電氣問題,例如只有在線纜移動時才會斷開的焊點。將排針同時視為結構件及連接器,間距、孔徑及方向的選擇便不再是隨意決定。本指南涵蓋......
深入了解具高熱穩定性的聚酰亞胺 PCB 材料
重點摘要 兩種形態:可製成柔性薄膜(彎曲時不會開裂)或硬質玻璃纖維層壓板(提供結構穩定性)。 極高耐熱性:可承受超過 200°C 的工作溫度,Tg 可達 250°C–410°C。 高過孔可靠性:在 50°C 至 260°C 之間,Z 軸方向只膨脹 1.2%,可防止鍍孔裂紋。 必須烘焙:可吸收相當於自身重量 2.8% 的水分,因此回焊前必須烘焙,以避免分層。 JLCPCB 柔性電路支援:適合高可靠性應用;JLCPCB 支援 1 至 4 層柔性聚酰亞胺 FPC。 聚酰亞胺 PCB 可以在 FR-4 已經軟化的溫度下繼續運作,因此會被用於引擎艙、衛星及深井鑽探工具。代價是成本:聚酰亞胺層壓板的價格可能是傳統 FR-4 的數倍,所以只有在應用真正需要其熱性能及機械性能時,才值得選用。 本指南將介紹: 聚酰亞胺是甚麼,以及它為何有兩種不同形態 Tg、CTE 及分解溫度與 FR-4 有何差異 在哪些情況下吸濕特性有幫助,哪些情況下會造成問題 哪些行業願意為其付費,以及能獲得甚麼回報 JLCPCB 目前實際可以製造哪些聚酰亞胺產品 圖 1:聚酰亞胺柔性電路 了解聚酰亞胺這種先進 PCB 材料 聚酰亞胺之所以被列......
掌握高良率製造中的 PCB 電鍍類型及製程控制
重點摘要 兩步電鍍:先建立化學種子層,再以電解銅增加結構強度。 工藝選擇:圖形電鍍適合細線路;整板電鍍適合厚銅。 導通孔完整性:將縱橫比保持在 10:1 或以下,避免孔壁最薄處開裂。 表面處理:BGA 平面焊盤使用 ENIG,高磨損接點使用硬金。 IPC 標準:Class 2 要求 20 µm 銅孔壁厚度;Class 3 要求 25 µm 且不得有空洞。 PCB 電鍍會將一疊已鑽孔的覆銅板變成可運作的電路。這也是唯一無法從外部直接檢查的製程。電路板上的每個過孔,都是一個內部生長出銅管的孔。阻焊層完成後,你便再也看不到這條銅管。理解以下概念,便能掌握整個主題:銅不會黏附在已固化的環氧樹脂上,而環氧樹脂也不導電,因此製造商必須先在裸露樹脂上形成化學種子層。 圖 1:板件通過垂直連續銅電鍍線 只有完成這一步,電流才可以建立真正關鍵的銅厚。這種先化學處理、再通電增厚的兩步方法,解釋了你會遇到的大部分電鍍類型、缺陷及檢查規則。本指南將說明這兩種機制的差異,以及圖形電鍍與整板電鍍的不同;同時也會介紹 ENIG 及硬金 等表面處理的沉積方式。最後才會討論電鍍液化學成分及電流密度,因為它們決定深孔過孔能否通過回流......
了解 IPC-6012 標準:高可靠性剛性 PCB 製造指南
重點摘要 IPC-6012 與 IPC-A-600:IPC-6012 是具約束力的性能規範,而 IPC-A-600 僅作為外觀驗收參考文件。 Class 2 與 Class 3:Class 3 要求更厚的孔壁銅厚(25 μm,而 Class 2 為 20 μm),並且不允許鍍層空洞。 測試驗證:品質透過對拼板上的測試 coupon 進行熱應力測試後,再進行微切片分析確認。 提前指定等級:必須在製造圖紙中提前標註所需等級,電路板製造完成後無法再升級為更高等級。 IPC-6012 是決定 PCB 製造商可以交付什麼品質電路板的重要規範。許多設計者會在製造圖紙中標註「依 IPC-6012 Class 2 製造」後便繼續下一步,但製造商會仔細閱讀這項要求,因為它將成為檢驗人員判定是否合格的依據。 裸 PCB 並不是僅靠外觀即可判定是否合格。為確認鍍通孔品質,製造商會從樣品板中切取通孔截面,研磨拋光後,使用顯微鏡測量孔壁銅厚。 圖 1:金相顯微鏡下的鍍通孔微切片 PCB 等級並不會改變您的設計,因此 Class 3 電路板並不是「更聰明」或設計更好的電路板。它只是同一份設計圖稿,在更嚴格的驗收標準下進行評估......
電容 ESR 完整指南:定義、合適數值與量測方法
重點摘要 定義:電容 ESR(等效串聯電阻)以單一電阻值表示實際電容內部的損耗,包括來自電極、端接結構、電解質與介電材料的損耗。 重要性:漣波電流流經 ESR 時,會在電源軌上產生漣波電壓跳變,並在電容內部造成 I²R 發熱,進而限制電容的額定漣波電流與使用壽命。 測試條件:ESR 會隨頻率、溫度、電容量、封裝尺寸與技術類型而變化,因此只有同時註明測試頻率與溫度,ESR 數值才具有意義。 量測方式:ESR 電表適合快速檢查;搭配四線式 Kelvin(克爾文)接線的 LCR 電表,則可用於依規格書核對元件。一般萬用電表無法量測 ESR。 並非越低越好:部分線性穩壓器依賴輸出電容的 ESR 維持迴路穩定性,並規定最低 ESR,因此替換成低 ESR 元件之前,請先查看穩壓器規格書。 電容 ESR(等效串聯電阻)是實際電容阻抗中的電阻性成分,會將漣波電流轉化為漣波電壓與熱量。即使每顆電容量測出的電容量都正確,ESR 仍可能是電源供應器過熱,或輸出漣波高於設計預期的常見原因。 本指南將帶您了解: 什麼是電容 ESR,以及它的來源。 ESR 為何會影響漣波電壓、自發熱與穩壓器穩定性。 不同電容技術應具備什麼樣......
掌握 PCB 走線寬度設計,預防熱失效與訊號失效
重點摘要 預防焊接缺陷:熱隔離輻條可保留焊接熱量,避免冷焊點,並防止小型元件出現立碑現象。 電源焊墊避免使用熱隔離:散熱焊墊與承載超過 3 A 電流的走線應採用實心連接,以最大限度散熱並降低壓降。 選擇合適的輻條尺寸:被動元件使用較細的輻條(0.10–0.20 mm),一般 SMD 元件則使用較寬的輻條(0.20–0.30 mm)。 預留蝕刻餘裕:輻條寬度應比板廠的最小製造能力增加 30%,以承受生產過程中的過度蝕刻。 談到尺寸,電路板上有一項尺寸直接關係到實際電流、發熱與失效風險,那就是 PCB 走線寬度。您只需幾秒鐘就能在佈線時設定線寬,但它究竟能否承受負載,結果截然不同。如果設定錯誤,銅線路可能過熱、防焊層變成褐色、邏輯電源軌的電壓降至臨界值以下,最後讓電路板不是在您的工作台上,而是在客戶手中失效! 本指南將說明走線寬度如何影響電氣性能,透過一個完整計算範例介紹標準線寬公式,解釋計算器何時有幫助、何時可能誤導您,以及為什麼內層與外層需要不同線寬,並介紹板廠實際能夠蝕刻出的線路尺寸。 PCB 走線寬度選擇錯誤的隱藏風險 您可以將銅走線想像成延長線。較細的延長線可以整天為桌燈供電而沒有問題;但如......