電子裝置與電路
1 分鐘
- 電子裝置的類型:
- 什麼是電子電路?
- 電子電路的類型:
- 電子電路的基礎關鍵元件:
- 電子電路設計:
- 電子裝置與電路的應用:
- 結語:
在現代科技領域中,電子裝置與電路扮演著驅動一切——從日常小工具到複雜機械——的關鍵角色。掌握這些元件的基礎知識,能讓我們深入理解各種電子系統如何運作與互動。本文將探討電子裝置與電路的基本概念、類型、功能,以及其設計在當今科技版圖中的重要性。電子學研究的是電子於電路中的流動,「Electronics」一詞源自「electron mechanics」,意即探究電子在外加場域下的行為。
電子裝置的類型:
每種元件都具備基本特性,並據此行為;開發者依據設計目標選用,以建構所需電路。下圖列舉了常用於各類電子電路的元件範例。簡單來說,元件可分為主動元件與被動元件。
1. 被動元件:包含電阻、電容與電感。它們不需外部電源即可運作,用於管理電路中的電能流動。
例如:
- 電阻:限制電流並分壓
- 電容:儲存與釋放電能
- 電感:以磁場形式儲能
2. 主動元件:需外部電源,並可控制電流方向。例如電晶體、二極體與積體電路(IC)。
例如:
- 電晶體:用於放大與開關
- 二極體:僅允許單向電流
- 積體電路(IC):將多種元件整合於單一晶片
3. 半導體元件:屬於主動元件的子類,如二極體與電晶體,仰賴矽等半導體材料運作。
例如:
- 二極體
- 電晶體
- 閘流體
4. 機電元件:結合電子與機械功能,如繼電器、馬達與電磁閥。
例如:
- 繼電器
- 馬達
- 電磁閥
什麼是電子電路?
電子電路是一種閉迴路系統,讓電流得以流動並執行特定功能。電路可簡單如手電筒線路,也可複雜如電腦處理器。所有電子設備皆仰賴電路運作。電子電路包含多種元件,透過焊接與排列,完成特定操作,例如:小訊號放大、邏輯反相,或感測器輸出檢測。
電子電路的類型:
電子電路主要分為三大類:
電子電路的基礎關鍵元件:
電子電路利用電阻、電容、電感與積體電路等元件設計而成,其行為可透過電路理論與數學模型分析與預測。
電阻:電阻可限制電流,用於控制電流大小與分壓。其運作原理遵循歐姆定律:「電阻兩端電壓與流經電流成正比」。
電容:電容可儲存與釋放電能,以電場形式儲能。電容阻斷直流、允許交流,常與電阻搭配用於計時電路,亦廣泛應用於濾波、平滑與定時。
電感:電感又稱交流電阻,以磁場形式儲能,單位為亨利(H)。電感抗拒電流變化,常見於濾波、調諧與儲能應用。
電晶體:電晶體為三端半導體元件,主要作為開關或放大器,可受電壓或電流控制。透過一端電壓,即可控制另兩端電流。
二極體:二極體僅允許單向電流,為整流與解調的關鍵元件,具陽極與陰極兩端,常見於交直流轉換電路。
積體電路(IC):IC 將電晶體、電阻、電容等元件微型化並整合於單一半導體晶片,是手機、電腦等現代電子產品的基石,可分為類比或數位 IC。
微控制器與微處理器:為可程式化 IC,內含處理器核心、記憶體與 I/O 週邊,廣泛用於嵌入式與電腦系統,如機器人、車輛、醫療設備、家電、自動販賣機、無線電收發器等。
感測器:感測器可偵測溫度、光線、壓力或運動等物理量,對環境監測、自動化與消費性電子至關重要。
顯示器:LED、LCD 與 OLED 等裝置,用於顯示資訊或影像。
如需深入了解如何設計自訂電路符號,請參閱這篇詳盡文章。
電子電路設計:
電路示意圖: 示意圖以標準化符號呈現電路結構,便於理解與設計。
PCB 設計:印刷電路板提供元件實體載體,設計時須規劃走線與元件布局,確保連接正確。
測試與除錯:利用示波器、萬用表等工具驗證功能並找出問題,是設計流程的關鍵步驟。
探索我們的初學者示意圖指南,建立閱讀與解讀技術圖面的紮實基礎。
電子裝置與電路的應用:
消費性電子:智慧型手機、電視與家電皆仰賴電子電路。
工業自動化:自動控制、監控系統提升效率與安全。
醫療設備:從診斷儀器到生命維持系統,電子技術改善醫療品質。
通訊:電話、衛星與網際網路皆需電子技術進行訊號收發。
結語:
電子元件與應用已深入日常生活。電子學處理微毫級的電壓、電流與功率,亦能控制千伏、千安與兆瓦。今日,電子工程已成獨立學門,本文僅為入門簡介;該領域涵蓋電路設計、半導體物理、訊號處理等廣泛主題。
從簡單元件到複雜系統,電子技術支撐無數應用,使生活更互聯、高效與先進。掌握這些基礎,將更深刻體會驅動科技社會的精妙系統。
持續學習
為什麼 PCB 排針對可靠電路板設計至關重要
重點摘要 雙重功能:同時作為電氣引腳及機械固定件;準確的孔徑可防止焊點承受過大應力。 間距與電流:2.54 mm 引腳約可承載 3 A,而 1.27 mm 引腳約可承載 1 A。 焊盤尺寸:應根據引腳對角尺寸設計鍍通孔;對於 0.64 mm 方形引腳,孔徑通常為 1.05–1.15 mm。 智能佈局:將接地引腳放在訊號旁邊以降低噪聲,並配合線纜引腳編號。 組裝規則:回流焊應使用 LCP 材料,並達到至少 75% 的垂直焊料填充率。 PCB 排針通常是電路板上最便宜的連接器,但卻承受最多的操作。線纜會插入其中,電路板也可能堆疊在其上。即使組裝完成很久之後,使用者仍可能以斜角拉扯線纜。所有這些負載最終都會集中到幾個焊點上,因為排針同時承擔兩項工作。從電氣角度看,它是一排傳輸電源及訊號的裸露短導體;從機械角度看,它是一個固定件。每根引腳都穿過鍍銅通孔,可防止拉扯線纜時將焊盤從層壓板上撕下。 圖 1:電路板上的直式、直角及堆疊式 PCB 排針 許多排針故障其實是機械問題,卻表現得像電氣問題,例如只有在線纜移動時才會斷開的焊點。將排針同時視為結構件及連接器,間距、孔徑及方向的選擇便不再是隨意決定。本指南涵蓋......
深入了解具高熱穩定性的聚酰亞胺 PCB 材料
重點摘要 兩種形態:可製成柔性薄膜(彎曲時不會開裂)或硬質玻璃纖維層壓板(提供結構穩定性)。 極高耐熱性:可承受超過 200°C 的工作溫度,Tg 可達 250°C–410°C。 高過孔可靠性:在 50°C 至 260°C 之間,Z 軸方向只膨脹 1.2%,可防止鍍孔裂紋。 必須烘焙:可吸收相當於自身重量 2.8% 的水分,因此回焊前必須烘焙,以避免分層。 JLCPCB 柔性電路支援:適合高可靠性應用;JLCPCB 支援 1 至 4 層柔性聚酰亞胺 FPC。 聚酰亞胺 PCB 可以在 FR-4 已經軟化的溫度下繼續運作,因此會被用於引擎艙、衛星及深井鑽探工具。代價是成本:聚酰亞胺層壓板的價格可能是傳統 FR-4 的數倍,所以只有在應用真正需要其熱性能及機械性能時,才值得選用。 本指南將介紹: 聚酰亞胺是甚麼,以及它為何有兩種不同形態 Tg、CTE 及分解溫度與 FR-4 有何差異 在哪些情況下吸濕特性有幫助,哪些情況下會造成問題 哪些行業願意為其付費,以及能獲得甚麼回報 JLCPCB 目前實際可以製造哪些聚酰亞胺產品 圖 1:聚酰亞胺柔性電路 了解聚酰亞胺這種先進 PCB 材料 聚酰亞胺之所以被列......
掌握高良率製造中的 PCB 電鍍類型及製程控制
重點摘要 兩步電鍍:先建立化學種子層,再以電解銅增加結構強度。 工藝選擇:圖形電鍍適合細線路;整板電鍍適合厚銅。 導通孔完整性:將縱橫比保持在 10:1 或以下,避免孔壁最薄處開裂。 表面處理:BGA 平面焊盤使用 ENIG,高磨損接點使用硬金。 IPC 標準:Class 2 要求 20 µm 銅孔壁厚度;Class 3 要求 25 µm 且不得有空洞。 PCB 電鍍會將一疊已鑽孔的覆銅板變成可運作的電路。這也是唯一無法從外部直接檢查的製程。電路板上的每個過孔,都是一個內部生長出銅管的孔。阻焊層完成後,你便再也看不到這條銅管。理解以下概念,便能掌握整個主題:銅不會黏附在已固化的環氧樹脂上,而環氧樹脂也不導電,因此製造商必須先在裸露樹脂上形成化學種子層。 圖 1:板件通過垂直連續銅電鍍線 只有完成這一步,電流才可以建立真正關鍵的銅厚。這種先化學處理、再通電增厚的兩步方法,解釋了你會遇到的大部分電鍍類型、缺陷及檢查規則。本指南將說明這兩種機制的差異,以及圖形電鍍與整板電鍍的不同;同時也會介紹 ENIG 及硬金 等表面處理的沉積方式。最後才會討論電鍍液化學成分及電流密度,因為它們決定深孔過孔能否通過回流......
了解 IPC-6012 標準:高可靠性剛性 PCB 製造指南
重點摘要 IPC-6012 與 IPC-A-600:IPC-6012 是具約束力的性能規範,而 IPC-A-600 僅作為外觀驗收參考文件。 Class 2 與 Class 3:Class 3 要求更厚的孔壁銅厚(25 μm,而 Class 2 為 20 μm),並且不允許鍍層空洞。 測試驗證:品質透過對拼板上的測試 coupon 進行熱應力測試後,再進行微切片分析確認。 提前指定等級:必須在製造圖紙中提前標註所需等級,電路板製造完成後無法再升級為更高等級。 IPC-6012 是決定 PCB 製造商可以交付什麼品質電路板的重要規範。許多設計者會在製造圖紙中標註「依 IPC-6012 Class 2 製造」後便繼續下一步,但製造商會仔細閱讀這項要求,因為它將成為檢驗人員判定是否合格的依據。 裸 PCB 並不是僅靠外觀即可判定是否合格。為確認鍍通孔品質,製造商會從樣品板中切取通孔截面,研磨拋光後,使用顯微鏡測量孔壁銅厚。 圖 1:金相顯微鏡下的鍍通孔微切片 PCB 等級並不會改變您的設計,因此 Class 3 電路板並不是「更聰明」或設計更好的電路板。它只是同一份設計圖稿,在更嚴格的驗收標準下進行評估......
電容 ESR 完整指南:定義、合適數值與量測方法
重點摘要 定義:電容 ESR(等效串聯電阻)以單一電阻值表示實際電容內部的損耗,包括來自電極、端接結構、電解質與介電材料的損耗。 重要性:漣波電流流經 ESR 時,會在電源軌上產生漣波電壓跳變,並在電容內部造成 I²R 發熱,進而限制電容的額定漣波電流與使用壽命。 測試條件:ESR 會隨頻率、溫度、電容量、封裝尺寸與技術類型而變化,因此只有同時註明測試頻率與溫度,ESR 數值才具有意義。 量測方式:ESR 電表適合快速檢查;搭配四線式 Kelvin(克爾文)接線的 LCR 電表,則可用於依規格書核對元件。一般萬用電表無法量測 ESR。 並非越低越好:部分線性穩壓器依賴輸出電容的 ESR 維持迴路穩定性,並規定最低 ESR,因此替換成低 ESR 元件之前,請先查看穩壓器規格書。 電容 ESR(等效串聯電阻)是實際電容阻抗中的電阻性成分,會將漣波電流轉化為漣波電壓與熱量。即使每顆電容量測出的電容量都正確,ESR 仍可能是電源供應器過熱,或輸出漣波高於設計預期的常見原因。 本指南將帶您了解: 什麼是電容 ESR,以及它的來源。 ESR 為何會影響漣波電壓、自發熱與穩壓器穩定性。 不同電容技術應具備什麼樣......
掌握 PCB 走線寬度設計,預防熱失效與訊號失效
重點摘要 預防焊接缺陷:熱隔離輻條可保留焊接熱量,避免冷焊點,並防止小型元件出現立碑現象。 電源焊墊避免使用熱隔離:散熱焊墊與承載超過 3 A 電流的走線應採用實心連接,以最大限度散熱並降低壓降。 選擇合適的輻條尺寸:被動元件使用較細的輻條(0.10–0.20 mm),一般 SMD 元件則使用較寬的輻條(0.20–0.30 mm)。 預留蝕刻餘裕:輻條寬度應比板廠的最小製造能力增加 30%,以承受生產過程中的過度蝕刻。 談到尺寸,電路板上有一項尺寸直接關係到實際電流、發熱與失效風險,那就是 PCB 走線寬度。您只需幾秒鐘就能在佈線時設定線寬,但它究竟能否承受負載,結果截然不同。如果設定錯誤,銅線路可能過熱、防焊層變成褐色、邏輯電源軌的電壓降至臨界值以下,最後讓電路板不是在您的工作台上,而是在客戶手中失效! 本指南將說明走線寬度如何影響電氣性能,透過一個完整計算範例介紹標準線寬公式,解釋計算器何時有幫助、何時可能誤導您,以及為什麼內層與外層需要不同線寬,並介紹板廠實際能夠蝕刻出的線路尺寸。 PCB 走線寬度選擇錯誤的隱藏風險 您可以將銅走線想像成延長線。較細的延長線可以整天為桌燈供電而沒有問題;但如......