PCB 基板材料之熱阻與效能比較
1 分鐘
- 三種常見的 PCB 基板材料
- 鋁基板材料
- 陶瓷基板材料
- 其他基板材料
- 給 PCB 設計師的建議
- 材料與應用範例
- JLCPCB 的 PCB 製造與組裝服務
- 結論
印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的一部分,作為從智慧型手機到醫療設備等多種裝置的骨幹。在 PCB 設計中,基板材料的選擇是一項關鍵因素,特別是在涉及 PCB 阻抗、熱阻以及整體效能時。在本文中,我們將比較三種常見 PCB 基板材料的熱阻與效能:FR-4、鋁基板與陶瓷基板,並為尋求優化 PCB 熱效能的設計師提供建議。我們還將探討其他基板材料,並提供這些材料常見應用的額外範例。
三種常見的 PCB 基板材料
FR-4 基板材料
(圖片來源:Jichangsheng Technology)
FR-4 是 PCB 製造中廣泛使用的基板材料。它是一種以環氧樹脂為基礎的層壓材料,由玻璃纖維布和阻燃樹脂組成。FR-4 具有良好的機械強度和優異的電絕緣特性,使其成為許多應用的熱門選擇。然而,它的導熱率相對較低,這會限制其散熱能力。
改善 FR-4 熱效能的一種方法是使用較厚的銅層和較寬的走線,以增加散熱表面積。另一種選擇是使用散熱孔(Thermal Vias),為熱量從元件傳遞到電路板另一側提供路徑。此外,設計師可以使用散熱片來改善熱管理,儘管這可能會增加電路板的成本。
鋁基板材料
鋁是一種金屬基底材料,具有優異的導熱率和高熱膨脹係數。它通常用於散熱至關在高功率應用中。鋁基板也可以作為散熱片或其他冷卻解決方案的基底。
鋁基板的一個具體範例是絕緣金屬基板(IMS),它由夾在鋁層和銅層之間的薄絕緣材料層組成。鋁層提供優異的散熱能力,而銅層則提供良好的導電性。
鋁基板的另一個應用是在 LED 照明中。LED 會產生大量熱量,使用鋁基板有助於散發這些熱量,從而提高 LED 的壽命與可靠度。
陶瓷基板材料
陶瓷是另一種常用於高功率和高頻應用的基板材料。陶瓷基板具有優異的導熱率和機械強度,並能在高溫下運作。它們還具有耐腐蝕性及良好的電氣特性。
陶瓷基板的一個具體範例是低溫共燒陶瓷(LTCC),它由多層陶瓷材料組成。這些層次可以透過網印製程繪製導電走線,從而建立具有整合式被動元件的複雜電路。
陶瓷基板常用於需要高頻運作的應用,例如微波和射頻(RF)應用。它們也用於電力電子領域,例如 DC-DC 轉換器和馬達驅動器。
其他基板材料
除了 FR-4、鋁和陶瓷之外,還有其他可用於 PCB 製造的基板材料。例如,羅傑斯公司(Rogers Corporation)為 PCB 提供廣泛的高效能材料,包括具有高導熱率、低介電損耗和低熱膨脹係數的材料。另一個範例是聚四氟乙烯(PTFE)基材料,它們具有優異的電氣特性並能在高溫下運作,使其成為射頻應用的熱門選擇。
聚醯亞胺(Polyimide)是另一種常用於軟性 PCB(軟板)的基板材料。它具有高耐溫性,可用於 PCB 必須彎曲或折疊的應用中。聚醯亞胺常用於航太和高可靠度應用,在這些應用中,PCB 必須承受極端溫度和嚴苛環境。
給 PCB 設計師的建議
在為 PCB 選擇基板材料時,設計師應考慮應用的具體要求,以及成本、供應情況和製造難易度等因素。對於高功率或高溫應用,鋁或陶瓷等材料因其較高的導熱率而更受青睞。然而,對於低功率應用,FR-4 可能是更具成本效益且實用的選擇。
除了基板材料的選擇外,設計師還應考慮其他可能影響 PCB 熱效能的因素,例如元件佈局、銅重(Copper Weight)與厚度,以及散熱孔的使用。散熱片和其他冷卻解決方案也可用於改善熱管理,儘管它們會增加電路板的成本。
材料與應用範例
其他基板材料及其應用包括:
鐵氟龍(Teflon):此材料具有優異的介電特性,並能在高溫下運作。常用於微波和射頻應用。
Kapton:此材料是一種聚醯亞胺薄膜,常用於軟性電路,例如醫療設備和航太應用中的電路。
金屬核心 PCB(Metal Core PCB):這些 PCB 使用金屬核心(通常是鋁)作為基板材料。它們常用於高功率 LED 照明和車用領域。
軟性 PCB(Flexible PCB):這些 PCB 使用軟性基板材料(通常是聚醯亞胺),使其能夠彎曲和折疊。常用於穿戴式技術、醫療裝置和航太應用。
高溫 FR-4:此材料是 FR-4 的變體,專為在高溫下運作而設計。常用於汽車和航太應用。
陶瓷填充 PTFE:此材料結合了 PTFE 優異的電氣特性與陶瓷的高導熱率。常用於高頻和高功率應用。
JLCPCB 的 PCB 製造與組裝服務
JLCPCB 先進的製造流程確保您的 PCB 以最高品質和可靠度標準製造。我們還提供友善的使用者線上訂購系統,讓您輕鬆獲取報價並為您的 PCB 專案下單。憑藉快速的交期、具競爭力的價格以及對客戶滿意度的承諾,JLCPCB 是尋求可靠且高品質 PCB 製造服務設計師的絕佳選擇。
結論
總結來說,基板材料的選擇是 PCB 設計中的關鍵因素,特別是在涉及熱阻和效能時。設計師有多種基板材料可供選擇,每種材料都有其獨特的特性和優勢。FR-4、鋁基板和陶瓷基板是常用的基板材料,各有其優缺點。
在選擇基板材料時,設計師應考慮應用的具體要求,以及成本、供應情況和製造難易度等因素。他們還應考慮其他影響 PCB 熱效能的因素,例如元件佈局、銅重與厚度,以及散熱孔的使用。
JLCPCB 是領先的 PCB 製造和組裝服務供應商,提供多種基板材料供您選擇,包括 FR-4、鋁基板、銅核心基板、Rogers 以及 PTFE 鐵氟龍。
持續學習
為什麼 PCB 排針對可靠電路板設計至關重要
重點摘要 雙重功能:同時作為電氣引腳及機械固定件;準確的孔徑可防止焊點承受過大應力。 間距與電流:2.54 mm 引腳約可承載 3 A,而 1.27 mm 引腳約可承載 1 A。 焊盤尺寸:應根據引腳對角尺寸設計鍍通孔;對於 0.64 mm 方形引腳,孔徑通常為 1.05–1.15 mm。 智能佈局:將接地引腳放在訊號旁邊以降低噪聲,並配合線纜引腳編號。 組裝規則:回流焊應使用 LCP 材料,並達到至少 75% 的垂直焊料填充率。 PCB 排針通常是電路板上最便宜的連接器,但卻承受最多的操作。線纜會插入其中,電路板也可能堆疊在其上。即使組裝完成很久之後,使用者仍可能以斜角拉扯線纜。所有這些負載最終都會集中到幾個焊點上,因為排針同時承擔兩項工作。從電氣角度看,它是一排傳輸電源及訊號的裸露短導體;從機械角度看,它是一個固定件。每根引腳都穿過鍍銅通孔,可防止拉扯線纜時將焊盤從層壓板上撕下。 圖 1:電路板上的直式、直角及堆疊式 PCB 排針 許多排針故障其實是機械問題,卻表現得像電氣問題,例如只有在線纜移動時才會斷開的焊點。將排針同時視為結構件及連接器,間距、孔徑及方向的選擇便不再是隨意決定。本指南涵蓋......
深入了解具高熱穩定性的聚酰亞胺 PCB 材料
重點摘要 兩種形態:可製成柔性薄膜(彎曲時不會開裂)或硬質玻璃纖維層壓板(提供結構穩定性)。 極高耐熱性:可承受超過 200°C 的工作溫度,Tg 可達 250°C–410°C。 高過孔可靠性:在 50°C 至 260°C 之間,Z 軸方向只膨脹 1.2%,可防止鍍孔裂紋。 必須烘焙:可吸收相當於自身重量 2.8% 的水分,因此回焊前必須烘焙,以避免分層。 JLCPCB 柔性電路支援:適合高可靠性應用;JLCPCB 支援 1 至 4 層柔性聚酰亞胺 FPC。 聚酰亞胺 PCB 可以在 FR-4 已經軟化的溫度下繼續運作,因此會被用於引擎艙、衛星及深井鑽探工具。代價是成本:聚酰亞胺層壓板的價格可能是傳統 FR-4 的數倍,所以只有在應用真正需要其熱性能及機械性能時,才值得選用。 本指南將介紹: 聚酰亞胺是甚麼,以及它為何有兩種不同形態 Tg、CTE 及分解溫度與 FR-4 有何差異 在哪些情況下吸濕特性有幫助,哪些情況下會造成問題 哪些行業願意為其付費,以及能獲得甚麼回報 JLCPCB 目前實際可以製造哪些聚酰亞胺產品 圖 1:聚酰亞胺柔性電路 了解聚酰亞胺這種先進 PCB 材料 聚酰亞胺之所以被列......
掌握高良率製造中的 PCB 電鍍類型及製程控制
重點摘要 兩步電鍍:先建立化學種子層,再以電解銅增加結構強度。 工藝選擇:圖形電鍍適合細線路;整板電鍍適合厚銅。 導通孔完整性:將縱橫比保持在 10:1 或以下,避免孔壁最薄處開裂。 表面處理:BGA 平面焊盤使用 ENIG,高磨損接點使用硬金。 IPC 標準:Class 2 要求 20 µm 銅孔壁厚度;Class 3 要求 25 µm 且不得有空洞。 PCB 電鍍會將一疊已鑽孔的覆銅板變成可運作的電路。這也是唯一無法從外部直接檢查的製程。電路板上的每個過孔,都是一個內部生長出銅管的孔。阻焊層完成後,你便再也看不到這條銅管。理解以下概念,便能掌握整個主題:銅不會黏附在已固化的環氧樹脂上,而環氧樹脂也不導電,因此製造商必須先在裸露樹脂上形成化學種子層。 圖 1:板件通過垂直連續銅電鍍線 只有完成這一步,電流才可以建立真正關鍵的銅厚。這種先化學處理、再通電增厚的兩步方法,解釋了你會遇到的大部分電鍍類型、缺陷及檢查規則。本指南將說明這兩種機制的差異,以及圖形電鍍與整板電鍍的不同;同時也會介紹 ENIG 及硬金 等表面處理的沉積方式。最後才會討論電鍍液化學成分及電流密度,因為它們決定深孔過孔能否通過回流......
了解 IPC-6012 標準:高可靠性剛性 PCB 製造指南
重點摘要 IPC-6012 與 IPC-A-600:IPC-6012 是具約束力的性能規範,而 IPC-A-600 僅作為外觀驗收參考文件。 Class 2 與 Class 3:Class 3 要求更厚的孔壁銅厚(25 μm,而 Class 2 為 20 μm),並且不允許鍍層空洞。 測試驗證:品質透過對拼板上的測試 coupon 進行熱應力測試後,再進行微切片分析確認。 提前指定等級:必須在製造圖紙中提前標註所需等級,電路板製造完成後無法再升級為更高等級。 IPC-6012 是決定 PCB 製造商可以交付什麼品質電路板的重要規範。許多設計者會在製造圖紙中標註「依 IPC-6012 Class 2 製造」後便繼續下一步,但製造商會仔細閱讀這項要求,因為它將成為檢驗人員判定是否合格的依據。 裸 PCB 並不是僅靠外觀即可判定是否合格。為確認鍍通孔品質,製造商會從樣品板中切取通孔截面,研磨拋光後,使用顯微鏡測量孔壁銅厚。 圖 1:金相顯微鏡下的鍍通孔微切片 PCB 等級並不會改變您的設計,因此 Class 3 電路板並不是「更聰明」或設計更好的電路板。它只是同一份設計圖稿,在更嚴格的驗收標準下進行評估......
電容 ESR 完整指南:定義、合適數值與量測方法
重點摘要 定義:電容 ESR(等效串聯電阻)以單一電阻值表示實際電容內部的損耗,包括來自電極、端接結構、電解質與介電材料的損耗。 重要性:漣波電流流經 ESR 時,會在電源軌上產生漣波電壓跳變,並在電容內部造成 I²R 發熱,進而限制電容的額定漣波電流與使用壽命。 測試條件:ESR 會隨頻率、溫度、電容量、封裝尺寸與技術類型而變化,因此只有同時註明測試頻率與溫度,ESR 數值才具有意義。 量測方式:ESR 電表適合快速檢查;搭配四線式 Kelvin(克爾文)接線的 LCR 電表,則可用於依規格書核對元件。一般萬用電表無法量測 ESR。 並非越低越好:部分線性穩壓器依賴輸出電容的 ESR 維持迴路穩定性,並規定最低 ESR,因此替換成低 ESR 元件之前,請先查看穩壓器規格書。 電容 ESR(等效串聯電阻)是實際電容阻抗中的電阻性成分,會將漣波電流轉化為漣波電壓與熱量。即使每顆電容量測出的電容量都正確,ESR 仍可能是電源供應器過熱,或輸出漣波高於設計預期的常見原因。 本指南將帶您了解: 什麼是電容 ESR,以及它的來源。 ESR 為何會影響漣波電壓、自發熱與穩壓器穩定性。 不同電容技術應具備什麼樣......
掌握 PCB 走線寬度設計,預防熱失效與訊號失效
重點摘要 預防焊接缺陷:熱隔離輻條可保留焊接熱量,避免冷焊點,並防止小型元件出現立碑現象。 電源焊墊避免使用熱隔離:散熱焊墊與承載超過 3 A 電流的走線應採用實心連接,以最大限度散熱並降低壓降。 選擇合適的輻條尺寸:被動元件使用較細的輻條(0.10–0.20 mm),一般 SMD 元件則使用較寬的輻條(0.20–0.30 mm)。 預留蝕刻餘裕:輻條寬度應比板廠的最小製造能力增加 30%,以承受生產過程中的過度蝕刻。 談到尺寸,電路板上有一項尺寸直接關係到實際電流、發熱與失效風險,那就是 PCB 走線寬度。您只需幾秒鐘就能在佈線時設定線寬,但它究竟能否承受負載,結果截然不同。如果設定錯誤,銅線路可能過熱、防焊層變成褐色、邏輯電源軌的電壓降至臨界值以下,最後讓電路板不是在您的工作台上,而是在客戶手中失效! 本指南將說明走線寬度如何影響電氣性能,透過一個完整計算範例介紹標準線寬公式,解釋計算器何時有幫助、何時可能誤導您,以及為什麼內層與外層需要不同線寬,並介紹板廠實際能夠蝕刻出的線路尺寸。 PCB 走線寬度選擇錯誤的隱藏風險 您可以將銅走線想像成延長線。較細的延長線可以整天為桌燈供電而沒有問題;但如......