了解工業級 PCB 生產
1 分鐘
- 什麼是工業級 PCB 生產?
- 工業級 PCB 生產的重要性
- 確保可靠性與耐用度
- 實現微型化與高密度設計
- 支援複雜電路設計
- PCB 製造中的關鍵材料
- 工業生產中常見的 PCB 類型
- 工業級 PCB 生產流程
- 防焊層與絲印製作:
- 工業級 PCB 生產的挑戰
- 工業應用中的 PCB 佈線最佳實務
- 工業級 PCB 生產的未來趨勢
- 物聯網(IoT)與智慧製造:
幾乎所有電子設備都建立在印刷電路板(PCB)之上,PCB 也如同骨架般支撐並連接各種元件。隨著各產業持續演進,對可靠且高效的大量生產 PCB 需求大幅增長。工業級 PCB 生產即大規模製造用於汽車、航太、消費電子與電信等領域的電路板。本文將從材料、製程到最佳化設計與效率的最佳實務,全面涵蓋工業級 PCB 製造的重要面向。
什麼是工業級 PCB 生產?
工業級 PCB 生產是指大規模製造用於各種應用的 PCB。這些電路板需針對不同產業的特定需求量身打造,以確保在各種環境下皆能可靠運作。生產流程包含設計、佈線、材料選擇與 PCB 製造等多個階段;在工業環境中,可靠性與效能至關重要,因此每一階段都對板子的品質、性能與壽命扮演關鍵角色。
工業級 PCB 生產的重要性
高品質 PCB 的製造對於各產業電子系統的可靠性與效能極為重要,以下為工業級 PCB 生產不可或缺的幾項主要原因:
確保可靠性與耐用度
工業級 PCB 常處於嚴苛環境,如極端溫度、震動與濕氣。優質的 PCB 製造可確保電路板在這些條件下不會失效,進而維持所支援電子系統的可靠性與使用壽命。
實現微型化與高密度設計
隨著電子裝置功能增加且體積縮小,對微型化與高密度 PCB 的需求日益增長。透過表面貼裝技術與多層板製程等工業級 PCB 生產技術,可在不犧牲性能的前提下,製造更小、更高效的電路板。
支援複雜電路設計
現代工業應用常需包含大量連接與元件的複雜電路。先進的 PCB 製造技術讓設計者與製造商能夠實現複雜的電路佈局,進而推動航太、汽車與醫療技術等領域先進電子系統的發展。
PCB 製造中的關鍵材料
電路板的性能、耐用度與成本,很大程度上取決於所選用的材料。常見材料包括:
銅箔:
銅箔構成 PCB 的導電層,用於形成連接各元件的線路。高品質銅箔可確保良好導電性並將訊號損失降至最低。
基材(FR4):
FR4 為玻璃纖維強化環氧樹脂層壓板,具備優異的機械與熱性能,是 PCB 的結構基礎,廣泛應用於各類板件。
防焊層:
防焊層覆蓋於銅線路上,可防止短路,同時確保在組裝元件時,焊料僅附著於指定位置。
絲印:
絲印用於在 PCB 表面印製標籤與參考代號,便於組裝時辨識元件位置。
工業生產中常見的 PCB 類型
工業生產會依功能與環境需求採用不同類型的 PCB,包括:
單面板:
僅有一層導電材料,常用於簡單電子產品。
雙面板:
具兩層導電材料,可在正反兩面放置元件,提供較複雜的電路佈線。
多層板:
由三層以上導電材料組成,可實現更複雜的設計,常見於工業機械與電信等高效能應用。
硬板:
採用硬質基材,以可靠性與耐用度著稱,適合嚴苛的工業環境。
軟板:
基材可彎曲,適用於空間受限或需彎曲的應用場合。
軟硬結合板:
結合硬板與軟板的優點,能在複雜的電子設計中提供更高的靈活性。
工業級 PCB 生產流程
PCB 製造流程包含多個步驟且相當複雜,以下概述工業級 PCB 生產的主要步驟:
設計與佈線:
首先使用專業軟體進行 PCB 佈線設計,工程師繪製線路圖,詳細定義各元件間的連接與走線。
材料選擇:
依應用與工作環境選擇合適材料,如基材、銅箔厚度等。
製板:
壓合各層並蝕刻銅箔以形成導電線路,再利用雷射切割與 CNC 鑽孔等先進技術,精準製出元件安裝孔。
疊板壓合:
多層板需將各層壓合,確保電路板能處理複雜線路並維持電氣完整性。
防焊層與絲印製作:
先塗佈防焊層保護銅線路,再印製絲印提供標籤與元件代號。
元件組裝:
利用自動化設備將表面貼裝元件(SMD)及其他零件銲接於板面,此步驟對建立可靠連接與降低錯誤至關重要。
測試與品管:
最後進行完整測試,透過自動光學檢測(AOI)、X 光檢測與電性測試,確保 PCB 符合產業規範並正常運作。
工業級 PCB 生產的挑戰
儘管工業級 PCB 製造技術成熟,仍面臨以下挑戰:
微型化:
隨著電子裝置縮小,PCB 須採更嚴格的公差、更小的元件與更緊湊的佈局,使製造難度提升。
熱管理:
高功率應用中,若散熱設計不當,將導致元件失效並縮短板子壽命,因此熱管理極為關鍵。
訊號完整性:
高頻應用須維持訊號完整性,以避免訊號衰減、電磁干擾(EMI)與串擊等問題。
成本效益:
在品質與成本間取得平衡是持續的課題,製造商需最佳化材料與製程,在符合性能要求下同時控制成本。
工業應用中的 PCB 佈線最佳實務
為工業用途設計 PCB 時,須謹慎考量並遵循最佳準則。以下建議可協助最佳化工業 PCB 的佈線與性能:
線寬與間距:
依所載電流選擇適當線寬,並保持足夠間距以避免短路或訊號干擾。
靠近電源接腳:
為降低雜訊與電壓漣波,電容與電阻應盡量靠近積體電路的電源接腳。
熱管理:
利用散熱片或導熱孔有效散熱,防止 PCB 過熱並延長使用壽命。
元件擺放:
將同類元件集中擺放以提升訊號完整性並簡化佈局,同時在縮小整體尺寸時不犧牲性能。
工業 PCB 的應用
工業 PCB 應用廣泛,涵蓋:
汽車系統:
現代車輛的引擎控制、娛樂系統與安全系統皆依賴 PCB,為關鍵核心
航太:
航太領域的飛控、導航與通訊設備皆使用 PCB,可靠性要求極高
電信:
電信設備中的 PCB 負責資料傳輸、訊號處理與網路基礎建設,確保通訊順暢
.
醫療設備:
工業級 PCB 用於手術器械、診斷與監護設備,可靠性與精準度至關重要
消費電子:
從智慧家庭到智慧型手機,PCB 是日常現代電子產品的基礎
如何為工業應用選擇合適的 PCB
選擇工業應用 PCB 時,須考量以下要點:
材料耐用度:
選用能承受高溫、濕氣與機械應力等嚴苛環境的材料
元件品質:
採用工業級且可靠的元件(如 SMD),避免在嚴苛應用中失效
熱與電氣性能:
選用高導熱與高電氣性能的 PCB,確保高功率與高頻應用的穩定性
成本與擴充性:
評估整體製造與材料成本,確保設計具備量產擴充性且經濟可行
工業級 PCB 生產的未來趨勢
隨著技術進步與產業需求變化,工業級 PCB 製造持續演進。以下趨勢將形塑未來 PCB 生產:
更高微型化:
因電子裝置趨向更小且更強大,PCB 廠商聚焦微型化技術,開發高密度互連(HDI)板,採用更細線路與更小孔徑,以滿足緊湊複雜的電路設計。
先進材料:
柔性基材與高頻層壓板等先進材料日益重要,具備更佳熱穩定性與訊號完整性,適用於航太、醫療與電信等嚴苛應用。
自動化與 AI 整合:
AI 與自動化逐步導入 PCB 製程,透過自動組裝線、機器人搬運與 AI 品管系統,降低錯誤並提升產能與精度。
永續製造:
環保意識抬頭,製造商採用無鉛銲料、減少廢料與節能製程,降低 PCB 生產對環境的衝擊。
物聯網(IoT)與智慧製造:
IoT 興起帶動對能處理通訊與資料運算的智慧 PCB 需求。智慧製造亦被用於即時庫存追蹤、供應鏈管理與提升生產效率。
強化測試與品保:
隨 PCB 日益複雜,更先進的檢測技術如 3D X 光成像與機器學習演算法被用來找出缺陷,確保最高品質標準。
結論
工業級 PCB 的發展是各領域技術進步的關鍵。透過深入了解 PCB 製造的材料、製程與挑戰,產業得以打造可靠且高效能的電路板,滿足現代電子裝置的需求。隨著技術演進,最佳化 PCB 設計以提升效率、成本與性能 將更顯重要。無論在消費電子、汽車、航太或電信,PCB 都是創新的核心,引領產業未來。
持續學習
為什麼 PCB 排針對可靠電路板設計至關重要
重點摘要 雙重功能:同時作為電氣引腳及機械固定件;準確的孔徑可防止焊點承受過大應力。 間距與電流:2.54 mm 引腳約可承載 3 A,而 1.27 mm 引腳約可承載 1 A。 焊盤尺寸:應根據引腳對角尺寸設計鍍通孔;對於 0.64 mm 方形引腳,孔徑通常為 1.05–1.15 mm。 智能佈局:將接地引腳放在訊號旁邊以降低噪聲,並配合線纜引腳編號。 組裝規則:回流焊應使用 LCP 材料,並達到至少 75% 的垂直焊料填充率。 PCB 排針通常是電路板上最便宜的連接器,但卻承受最多的操作。線纜會插入其中,電路板也可能堆疊在其上。即使組裝完成很久之後,使用者仍可能以斜角拉扯線纜。所有這些負載最終都會集中到幾個焊點上,因為排針同時承擔兩項工作。從電氣角度看,它是一排傳輸電源及訊號的裸露短導體;從機械角度看,它是一個固定件。每根引腳都穿過鍍銅通孔,可防止拉扯線纜時將焊盤從層壓板上撕下。 圖 1:電路板上的直式、直角及堆疊式 PCB 排針 許多排針故障其實是機械問題,卻表現得像電氣問題,例如只有在線纜移動時才會斷開的焊點。將排針同時視為結構件及連接器,間距、孔徑及方向的選擇便不再是隨意決定。本指南涵蓋......
深入了解具高熱穩定性的聚酰亞胺 PCB 材料
重點摘要 兩種形態:可製成柔性薄膜(彎曲時不會開裂)或硬質玻璃纖維層壓板(提供結構穩定性)。 極高耐熱性:可承受超過 200°C 的工作溫度,Tg 可達 250°C–410°C。 高過孔可靠性:在 50°C 至 260°C 之間,Z 軸方向只膨脹 1.2%,可防止鍍孔裂紋。 必須烘焙:可吸收相當於自身重量 2.8% 的水分,因此回焊前必須烘焙,以避免分層。 JLCPCB 柔性電路支援:適合高可靠性應用;JLCPCB 支援 1 至 4 層柔性聚酰亞胺 FPC。 聚酰亞胺 PCB 可以在 FR-4 已經軟化的溫度下繼續運作,因此會被用於引擎艙、衛星及深井鑽探工具。代價是成本:聚酰亞胺層壓板的價格可能是傳統 FR-4 的數倍,所以只有在應用真正需要其熱性能及機械性能時,才值得選用。 本指南將介紹: 聚酰亞胺是甚麼,以及它為何有兩種不同形態 Tg、CTE 及分解溫度與 FR-4 有何差異 在哪些情況下吸濕特性有幫助,哪些情況下會造成問題 哪些行業願意為其付費,以及能獲得甚麼回報 JLCPCB 目前實際可以製造哪些聚酰亞胺產品 圖 1:聚酰亞胺柔性電路 了解聚酰亞胺這種先進 PCB 材料 聚酰亞胺之所以被列......
掌握高良率製造中的 PCB 電鍍類型及製程控制
重點摘要 兩步電鍍:先建立化學種子層,再以電解銅增加結構強度。 工藝選擇:圖形電鍍適合細線路;整板電鍍適合厚銅。 導通孔完整性:將縱橫比保持在 10:1 或以下,避免孔壁最薄處開裂。 表面處理:BGA 平面焊盤使用 ENIG,高磨損接點使用硬金。 IPC 標準:Class 2 要求 20 µm 銅孔壁厚度;Class 3 要求 25 µm 且不得有空洞。 PCB 電鍍會將一疊已鑽孔的覆銅板變成可運作的電路。這也是唯一無法從外部直接檢查的製程。電路板上的每個過孔,都是一個內部生長出銅管的孔。阻焊層完成後,你便再也看不到這條銅管。理解以下概念,便能掌握整個主題:銅不會黏附在已固化的環氧樹脂上,而環氧樹脂也不導電,因此製造商必須先在裸露樹脂上形成化學種子層。 圖 1:板件通過垂直連續銅電鍍線 只有完成這一步,電流才可以建立真正關鍵的銅厚。這種先化學處理、再通電增厚的兩步方法,解釋了你會遇到的大部分電鍍類型、缺陷及檢查規則。本指南將說明這兩種機制的差異,以及圖形電鍍與整板電鍍的不同;同時也會介紹 ENIG 及硬金 等表面處理的沉積方式。最後才會討論電鍍液化學成分及電流密度,因為它們決定深孔過孔能否通過回流......
了解 IPC-6012 標準:高可靠性剛性 PCB 製造指南
重點摘要 IPC-6012 與 IPC-A-600:IPC-6012 是具約束力的性能規範,而 IPC-A-600 僅作為外觀驗收參考文件。 Class 2 與 Class 3:Class 3 要求更厚的孔壁銅厚(25 μm,而 Class 2 為 20 μm),並且不允許鍍層空洞。 測試驗證:品質透過對拼板上的測試 coupon 進行熱應力測試後,再進行微切片分析確認。 提前指定等級:必須在製造圖紙中提前標註所需等級,電路板製造完成後無法再升級為更高等級。 IPC-6012 是決定 PCB 製造商可以交付什麼品質電路板的重要規範。許多設計者會在製造圖紙中標註「依 IPC-6012 Class 2 製造」後便繼續下一步,但製造商會仔細閱讀這項要求,因為它將成為檢驗人員判定是否合格的依據。 裸 PCB 並不是僅靠外觀即可判定是否合格。為確認鍍通孔品質,製造商會從樣品板中切取通孔截面,研磨拋光後,使用顯微鏡測量孔壁銅厚。 圖 1:金相顯微鏡下的鍍通孔微切片 PCB 等級並不會改變您的設計,因此 Class 3 電路板並不是「更聰明」或設計更好的電路板。它只是同一份設計圖稿,在更嚴格的驗收標準下進行評估......
電容 ESR 完整指南:定義、合適數值與量測方法
重點摘要 定義:電容 ESR(等效串聯電阻)以單一電阻值表示實際電容內部的損耗,包括來自電極、端接結構、電解質與介電材料的損耗。 重要性:漣波電流流經 ESR 時,會在電源軌上產生漣波電壓跳變,並在電容內部造成 I²R 發熱,進而限制電容的額定漣波電流與使用壽命。 測試條件:ESR 會隨頻率、溫度、電容量、封裝尺寸與技術類型而變化,因此只有同時註明測試頻率與溫度,ESR 數值才具有意義。 量測方式:ESR 電表適合快速檢查;搭配四線式 Kelvin(克爾文)接線的 LCR 電表,則可用於依規格書核對元件。一般萬用電表無法量測 ESR。 並非越低越好:部分線性穩壓器依賴輸出電容的 ESR 維持迴路穩定性,並規定最低 ESR,因此替換成低 ESR 元件之前,請先查看穩壓器規格書。 電容 ESR(等效串聯電阻)是實際電容阻抗中的電阻性成分,會將漣波電流轉化為漣波電壓與熱量。即使每顆電容量測出的電容量都正確,ESR 仍可能是電源供應器過熱,或輸出漣波高於設計預期的常見原因。 本指南將帶您了解: 什麼是電容 ESR,以及它的來源。 ESR 為何會影響漣波電壓、自發熱與穩壓器穩定性。 不同電容技術應具備什麼樣......
掌握 PCB 走線寬度設計,預防熱失效與訊號失效
重點摘要 預防焊接缺陷:熱隔離輻條可保留焊接熱量,避免冷焊點,並防止小型元件出現立碑現象。 電源焊墊避免使用熱隔離:散熱焊墊與承載超過 3 A 電流的走線應採用實心連接,以最大限度散熱並降低壓降。 選擇合適的輻條尺寸:被動元件使用較細的輻條(0.10–0.20 mm),一般 SMD 元件則使用較寬的輻條(0.20–0.30 mm)。 預留蝕刻餘裕:輻條寬度應比板廠的最小製造能力增加 30%,以承受生產過程中的過度蝕刻。 談到尺寸,電路板上有一項尺寸直接關係到實際電流、發熱與失效風險,那就是 PCB 走線寬度。您只需幾秒鐘就能在佈線時設定線寬,但它究竟能否承受負載,結果截然不同。如果設定錯誤,銅線路可能過熱、防焊層變成褐色、邏輯電源軌的電壓降至臨界值以下,最後讓電路板不是在您的工作台上,而是在客戶手中失效! 本指南將說明走線寬度如何影響電氣性能,透過一個完整計算範例介紹標準線寬公式,解釋計算器何時有幫助、何時可能誤導您,以及為什麼內層與外層需要不同線寬,並介紹板廠實際能夠蝕刻出的線路尺寸。 PCB 走線寬度選擇錯誤的隱藏風險 您可以將銅走線想像成延長線。較細的延長線可以整天為桌燈供電而沒有問題;但如......