電子學中串聯與並聯電路的實用指南
1 分鐘
- 認識串聯電路
- 認識並聯電路
- 串聯與並聯電路的主要差異
- 結合串聯與並聯電路
- 電路設計實用技巧
- 結論
串聯與並聯電路 是理解電子學與設計高效電氣系統的基礎。這些組態決定了電阻、電容與二極體等元件在電路中的連接方式,進而影響整體系統的行為。通常電路圖中會包含大量彼此嵌合的串並聯組合,以執行特定功能。只含一顆電池與一個負載電阻的電路分析起來很簡單,但在實際應用中並不常見;我們通常遇到的是多個元件互相連接的電路。這兩種基本連接方式可以結合,形成更複雜的串並聯電路。
想像你正在除錯一塊剛組裝好、用來控制 LED 陣列的電路板,你的萬用電錶顯示的電壓卻與計算值不符。這不一定是萬用電錶故障,而可能揭示了串並聯電路在裝置中的關鍵特性。身為工程師,你明白電氣電路是驅動與控制電子設備的根本。
本指南將深入探討串聯與並聯電路,說明組態如何影響元件上的電壓與電流。掌握這些原理對設計與維修電路至關重要,也能讓你在解決問題時,不會懷疑工具或電學基本定律。想了解更多 PCB 設計,請參閱我們的最新文章。
認識串聯電路
在串聯電路中,元件首尾相連形成單一路徑。這表示所有元件流過相同電流,但電壓依各別電阻分配。串聯電路就是元件排成一列、只有一條電流路徑的電路。電流 (I) 順時針流動,從電池正極出發繞一圈回到負極,再經過電池內部。
單一路徑的缺點是:只要串聯電路任一處斷開,整個電路就會「開路」停止工作。例如,老式聖誕燈串中只要有一顆燈泡燒毀或被移除,整串燈就會熄滅,直到換掉故障燈泡為止。
範例:電阻串聯
3 個電阻與電壓源串聯的線路圖可表示為:
串聯電路關鍵特性:
- 所有元件流過相同電流。
- 電源總電壓分配在各元件上。
- 總電阻為各電阻之和:Rₙ = R₁ + R₂ + R₃ + ...
- 任一元件失效即中斷整個電路。
認識並聯電路
在並聯電路中,元件跨接在同一電壓源上,形成多條電流路徑。每個元件都得到完整電源電壓,但電流分流到各分支。並聯電路的定義特徵是所有元件都接在同一組電氣共通點之間。純並聯電路不論連接多少元件,永遠只有兩組電氣共通點,電流有多條路徑,但所有元件兩端只有一個電壓。
並聯連接的優點是:並聯元件沿多條路徑連接,每個元件兩端電壓相同,等於網路電壓;流經網路的總電流等於各元件電流之和。
範例:電阻並聯
同樣 3 個電阻,這次提供 3 個迴路讓電流從電池正極流回負極。所有電阻與電池都接在這兩組點之間,表示並聯電路中所有元件兩端電壓 (V) 相同。
並聯電路關鍵特性:
- 所有元件共享相同電壓。
- 總電流為各分支電流之和:Iₙ = I₁ + I₂ + I₃ + ...
- 總電阻公式:1/Rₙ = 1/R₁ + 1/R₂ + 1/R₃ + ...
- 任一分支失效,其餘分支仍正常運作。
串聯與並聯電路的主要差異
結合串聯與並聯電路
許多電子系統同時採用串並聯組合,以兼顧性能與效率。分析此類系統時:
- 找出並區分串聯與並聯區段。
- 逐步簡化各區段,計算總電阻。
- 應用歐姆定律與基爾霍夫定律進行複雜計算。
有些網路定理可輕鬆解決複雜電路,例如疊加定理,可用來依不同電源分析電路;諾頓與戴維寧定理,則可將所有被動電阻與電源合併為單一等效電源與電阻。
電路設計實用技巧
1. 選擇合適組態: 需統一電流時用串聯,需穩定電壓時用並聯。
2. 預留失效備援: 並聯電路在單一元件失效時更可靠。
3. 定期測試: 實作前先用 SPICE 等軟體模擬並測試電路。
結論
串聯與並聯電路是電子學的基石。理解其行為與應用,能讓工程師與愛好者設計出可靠且高效的系統。串聯電路保證電流一致,但單一路徑使其易受故障影響;並聯電路則提供多條電流路徑,提高可靠性,但需妥善控制電流。
實際電子電路多為兩種組態的結合,要有效分析與優化,就必須透徹掌握其行為。運用歐姆定律、基爾霍夫定律以及戴維寧、諾頓等網路定理,工程師可簡化複雜電路並提升性能。不論是簡單手電筒還是複雜 PCB,精通這些組態都是電子領域成功的基礎。
持續學習
為什麼 PCB 排針對可靠電路板設計至關重要
重點摘要 雙重功能:同時作為電氣引腳及機械固定件;準確的孔徑可防止焊點承受過大應力。 間距與電流:2.54 mm 引腳約可承載 3 A,而 1.27 mm 引腳約可承載 1 A。 焊盤尺寸:應根據引腳對角尺寸設計鍍通孔;對於 0.64 mm 方形引腳,孔徑通常為 1.05–1.15 mm。 智能佈局:將接地引腳放在訊號旁邊以降低噪聲,並配合線纜引腳編號。 組裝規則:回流焊應使用 LCP 材料,並達到至少 75% 的垂直焊料填充率。 PCB 排針通常是電路板上最便宜的連接器,但卻承受最多的操作。線纜會插入其中,電路板也可能堆疊在其上。即使組裝完成很久之後,使用者仍可能以斜角拉扯線纜。所有這些負載最終都會集中到幾個焊點上,因為排針同時承擔兩項工作。從電氣角度看,它是一排傳輸電源及訊號的裸露短導體;從機械角度看,它是一個固定件。每根引腳都穿過鍍銅通孔,可防止拉扯線纜時將焊盤從層壓板上撕下。 圖 1:電路板上的直式、直角及堆疊式 PCB 排針 許多排針故障其實是機械問題,卻表現得像電氣問題,例如只有在線纜移動時才會斷開的焊點。將排針同時視為結構件及連接器,間距、孔徑及方向的選擇便不再是隨意決定。本指南涵蓋......
深入了解具高熱穩定性的聚酰亞胺 PCB 材料
重點摘要 兩種形態:可製成柔性薄膜(彎曲時不會開裂)或硬質玻璃纖維層壓板(提供結構穩定性)。 極高耐熱性:可承受超過 200°C 的工作溫度,Tg 可達 250°C–410°C。 高過孔可靠性:在 50°C 至 260°C 之間,Z 軸方向只膨脹 1.2%,可防止鍍孔裂紋。 必須烘焙:可吸收相當於自身重量 2.8% 的水分,因此回焊前必須烘焙,以避免分層。 JLCPCB 柔性電路支援:適合高可靠性應用;JLCPCB 支援 1 至 4 層柔性聚酰亞胺 FPC。 聚酰亞胺 PCB 可以在 FR-4 已經軟化的溫度下繼續運作,因此會被用於引擎艙、衛星及深井鑽探工具。代價是成本:聚酰亞胺層壓板的價格可能是傳統 FR-4 的數倍,所以只有在應用真正需要其熱性能及機械性能時,才值得選用。 本指南將介紹: 聚酰亞胺是甚麼,以及它為何有兩種不同形態 Tg、CTE 及分解溫度與 FR-4 有何差異 在哪些情況下吸濕特性有幫助,哪些情況下會造成問題 哪些行業願意為其付費,以及能獲得甚麼回報 JLCPCB 目前實際可以製造哪些聚酰亞胺產品 圖 1:聚酰亞胺柔性電路 了解聚酰亞胺這種先進 PCB 材料 聚酰亞胺之所以被列......
掌握高良率製造中的 PCB 電鍍類型及製程控制
重點摘要 兩步電鍍:先建立化學種子層,再以電解銅增加結構強度。 工藝選擇:圖形電鍍適合細線路;整板電鍍適合厚銅。 導通孔完整性:將縱橫比保持在 10:1 或以下,避免孔壁最薄處開裂。 表面處理:BGA 平面焊盤使用 ENIG,高磨損接點使用硬金。 IPC 標準:Class 2 要求 20 µm 銅孔壁厚度;Class 3 要求 25 µm 且不得有空洞。 PCB 電鍍會將一疊已鑽孔的覆銅板變成可運作的電路。這也是唯一無法從外部直接檢查的製程。電路板上的每個過孔,都是一個內部生長出銅管的孔。阻焊層完成後,你便再也看不到這條銅管。理解以下概念,便能掌握整個主題:銅不會黏附在已固化的環氧樹脂上,而環氧樹脂也不導電,因此製造商必須先在裸露樹脂上形成化學種子層。 圖 1:板件通過垂直連續銅電鍍線 只有完成這一步,電流才可以建立真正關鍵的銅厚。這種先化學處理、再通電增厚的兩步方法,解釋了你會遇到的大部分電鍍類型、缺陷及檢查規則。本指南將說明這兩種機制的差異,以及圖形電鍍與整板電鍍的不同;同時也會介紹 ENIG 及硬金 等表面處理的沉積方式。最後才會討論電鍍液化學成分及電流密度,因為它們決定深孔過孔能否通過回流......
了解 IPC-6012 標準:高可靠性剛性 PCB 製造指南
重點摘要 IPC-6012 與 IPC-A-600:IPC-6012 是具約束力的性能規範,而 IPC-A-600 僅作為外觀驗收參考文件。 Class 2 與 Class 3:Class 3 要求更厚的孔壁銅厚(25 μm,而 Class 2 為 20 μm),並且不允許鍍層空洞。 測試驗證:品質透過對拼板上的測試 coupon 進行熱應力測試後,再進行微切片分析確認。 提前指定等級:必須在製造圖紙中提前標註所需等級,電路板製造完成後無法再升級為更高等級。 IPC-6012 是決定 PCB 製造商可以交付什麼品質電路板的重要規範。許多設計者會在製造圖紙中標註「依 IPC-6012 Class 2 製造」後便繼續下一步,但製造商會仔細閱讀這項要求,因為它將成為檢驗人員判定是否合格的依據。 裸 PCB 並不是僅靠外觀即可判定是否合格。為確認鍍通孔品質,製造商會從樣品板中切取通孔截面,研磨拋光後,使用顯微鏡測量孔壁銅厚。 圖 1:金相顯微鏡下的鍍通孔微切片 PCB 等級並不會改變您的設計,因此 Class 3 電路板並不是「更聰明」或設計更好的電路板。它只是同一份設計圖稿,在更嚴格的驗收標準下進行評估......
電容 ESR 完整指南:定義、合適數值與量測方法
重點摘要 定義:電容 ESR(等效串聯電阻)以單一電阻值表示實際電容內部的損耗,包括來自電極、端接結構、電解質與介電材料的損耗。 重要性:漣波電流流經 ESR 時,會在電源軌上產生漣波電壓跳變,並在電容內部造成 I²R 發熱,進而限制電容的額定漣波電流與使用壽命。 測試條件:ESR 會隨頻率、溫度、電容量、封裝尺寸與技術類型而變化,因此只有同時註明測試頻率與溫度,ESR 數值才具有意義。 量測方式:ESR 電表適合快速檢查;搭配四線式 Kelvin(克爾文)接線的 LCR 電表,則可用於依規格書核對元件。一般萬用電表無法量測 ESR。 並非越低越好:部分線性穩壓器依賴輸出電容的 ESR 維持迴路穩定性,並規定最低 ESR,因此替換成低 ESR 元件之前,請先查看穩壓器規格書。 電容 ESR(等效串聯電阻)是實際電容阻抗中的電阻性成分,會將漣波電流轉化為漣波電壓與熱量。即使每顆電容量測出的電容量都正確,ESR 仍可能是電源供應器過熱,或輸出漣波高於設計預期的常見原因。 本指南將帶您了解: 什麼是電容 ESR,以及它的來源。 ESR 為何會影響漣波電壓、自發熱與穩壓器穩定性。 不同電容技術應具備什麼樣......
掌握 PCB 走線寬度設計,預防熱失效與訊號失效
重點摘要 預防焊接缺陷:熱隔離輻條可保留焊接熱量,避免冷焊點,並防止小型元件出現立碑現象。 電源焊墊避免使用熱隔離:散熱焊墊與承載超過 3 A 電流的走線應採用實心連接,以最大限度散熱並降低壓降。 選擇合適的輻條尺寸:被動元件使用較細的輻條(0.10–0.20 mm),一般 SMD 元件則使用較寬的輻條(0.20–0.30 mm)。 預留蝕刻餘裕:輻條寬度應比板廠的最小製造能力增加 30%,以承受生產過程中的過度蝕刻。 談到尺寸,電路板上有一項尺寸直接關係到實際電流、發熱與失效風險,那就是 PCB 走線寬度。您只需幾秒鐘就能在佈線時設定線寬,但它究竟能否承受負載,結果截然不同。如果設定錯誤,銅線路可能過熱、防焊層變成褐色、邏輯電源軌的電壓降至臨界值以下,最後讓電路板不是在您的工作台上,而是在客戶手中失效! 本指南將說明走線寬度如何影響電氣性能,透過一個完整計算範例介紹標準線寬公式,解釋計算器何時有幫助、何時可能誤導您,以及為什麼內層與外層需要不同線寬,並介紹板廠實際能夠蝕刻出的線路尺寸。 PCB 走線寬度選擇錯誤的隱藏風險 您可以將銅走線想像成延長線。較細的延長線可以整天為桌燈供電而沒有問題;但如......