鋁基板與傳統 FR-4:散熱管理的比較分析
1 分鐘
- 理解鋁基板
- 鋁基板的優點
- 鋁基板的考量因素
- 理解傳統 FR-4
- 傳統 FR-4 的優點
- 傳統 FR-4 的缺點
- 散熱管理的比較分析
- 材料選擇的考量因素
- 結論
在電子產品快速演進的世界中,散熱管理在確保印刷電路板的效能與可靠度方面扮演著至關重要的角色。隨著電子裝置變得更加輕薄且效能更強大,有效的散熱變得必不可少。在本文中,我們將對兩種熱門的 PCB 基板材料:鋁基板與傳統 FR-4 進行全面的比較分析。我們將探討它們的散熱管理能力、優點、考量因素,並為 PCB 設計領域的電子愛好者、創客、工程師、學生及專業人士提供寶貴的見解。
理解鋁基板
鋁基板又稱為金屬基板 (MCPCB),與傳統的 FR-4 PCB 相比具有獨特的特性。鋁基板不使用玻璃纖維基材,而是採用導熱金屬芯,通常由鋁或銅製成。這個金屬芯充當了極佳的散熱器,能有效發散功率元件產生的熱量。
鋁基板的優點
卓越的導熱率:與 FR-4 PCB 相比,鋁基板表現出顯著更高的導熱率。金屬芯允許熱量在板上快速擴散,最大限度地減少熱點並確保最佳的熱性能。
高效散熱:鋁基板優異的導熱性可實現高效散熱,使其成為電力電子應用的理想選擇。這項特性降低了元件過熱的風險,延長了其使用壽命並確保穩定運作。
輕量化且具成本效益:與傳統 FR-4 電路板相比,鋁基板重量更輕,適用於對減重有嚴格要求的應用。此外,在某些情況下,特別是設計需要高效熱管理的高功率應用時,鋁基板可能更具成本效益。
鋁基板的考量因素
電氣絕緣:由於鋁具有導電性,因此必須確保電路層之間有適當的電氣絕緣以防止短路。這可以透過使用介電層或導熱屏障材料來實現。
靈活性有限:鋁基板屬於剛性板,靈活性低於 FR-4 電路板。因此,它們可能不適用於需要複雜彎曲或軟性設計的應用。
理解傳統 FR-4
FR-4 是 PCB 產業中使用最廣泛的基板材料。它由編織玻璃纖維芯與環氧樹脂浸漬而成,提供了優異的電氣絕緣特性。
傳統 FR-4 的優點
多功能性:FR-4 PCB 提供廣泛的設計可能性,包括多層配置與複雜電路。它們適用於各種應用,從低功耗消費性電子產品到高頻通訊系統。
成本效益:對於通用型 PCB 而言,FR-4 是具備成本效益的選擇。其廣泛的使用使其在原型打樣與大規模生產中都極易取得且價格親民。
傳統 FR-4 的缺點
導熱率較低:與鋁基板相比,FR-4 的導熱率較低。這項特性可能導致局部熱點,並可能需要額外的散熱管理技術(如散熱片或散熱過孔)來實現有效散熱。
尺寸與重量:FR-4 PCB 通常比鋁基板更厚、更重,這在重量敏感的應用或有空間限制的設計中是一個考量點。
散熱管理的比較分析
在散熱管理方面,鋁基板在需要高功率耗散的應用中表現出色。金屬芯作為高效的熱擴散器,允許熱量快速發散並縮小全板的溫差。這項特性對於電力電子、LED 照明與車用應用特別有利。
另一方面,傳統 FR-4 PCB 更具多功能性且成本更低。它們適用於廣泛的應用,並在大多數情況下提供可靠的性能。然而,當涉及高功率應用或有嚴格散熱要求的設計時,可能需要額外的散熱管理技術以確保最佳散熱。
材料選擇的考量因素
在鋁基板與傳統 FR-4 之間做出選擇時,應考慮以下幾個因素:
功率損耗:如果您的設計涉及會產生大量熱量的高功率元件,由於其卓越的導熱率,鋁基板是首選。
空間限制:如果您的應用空間有限,鋁基板憑藉其輕量且緊湊的設計而具備優勢。
靈活性要求:如果您的設計需要複雜的彎曲或軟性 PCB,傳統 FR-4 可能是更好的選擇,因為鋁基板較為剛硬。
成本考量:雖然鋁基板提供卓越的散熱管理能力,但其成本可能高於傳統 FR-4。根據您專案的特定需求評估成本影響至關重要。
結論
散熱管理是 PCB 設計中直接影響電子裝置效能與可靠度的關鍵環節。選擇正確的基板材料(無論是鋁基板還是傳統 FR-4)對於實現高效散熱至關重要。
鋁基板在高功率應用中表現卓越,提供優異的導熱率與高效散熱。它們輕巧且具成本效益,適合重量敏感的設計。然而,其剛性與有限的靈活性可能不適用於需要複雜彎曲的應用。
傳統 FR-4 PCB 則提供多功能性與成本效益,廣泛應用於各類領域並提供可靠性能。然而,其較低的導熱率可能需要額外的散熱管理技術,特別是在高功率場景下。
在選擇基板材料時,評估功率損耗、空間限制、靈活性需求與成本考量至關重要。透過了解專案的特定需求,您可以做出明智的決策,優化散熱管理並確保 PCB 設計的整體效能與可靠度。
在 JLCPCB,我們了解散熱管理在 PCB 設計中的重要性。我們在製造高品質 PCB 方面的專業知識使我們能夠提供包括鋁基板與傳統 FR-4 在內的多種選項,以滿足客戶的多樣化需求。請持續關注我們的部落格,獲取更多資訊文章、教學與產業見解,助力您在 PCB 設計與電子領域取得卓越成就。
持續學習
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......