厚銅 PCB:發揮卓越的功率處理與熱性能
2 分鐘
- 厚銅層的材料與結構優勢
- 厚銅性能最佳化的設計策略
- 厚銅 PCB 的先進製程
- JLCPCB 於厚銅方案的專業實力
- 常見問題(FAQ)
在我的研究中,我發現於 PCB 市場,外層電路板通常採用 1 oz/ft²(約 35µm),內層電路板則為 0.5 oz/ft²,這被視為標準銅厚。另一種顛覆傳統的設計則使用 3 oz/ft²(105µm)或更高的銅厚,某些激進設計甚至達到 20 oz/ft² 以上。這並非筆誤——我們談的是單側銅層厚度接近一毫米的厚銅 PCB。
你可能會問,什麼樣的應用需要這麼多銅?答案是物理學。導體截面積與載流能力成正比。一條在 1 oz 銅厚下可安全承載 1 A 的走線,在 3 oz 銅厚下寬度不變即可承載約 3 A,更高銅厚則可持續提升。對於需要通過數十甚至數百安培的電力電子應用,厚銅不是選項,而是必要。

厚銅板與一般 PCB 有幾項重大差異。它們需要修訂後的設計規範(如加大走線間距與環形環寬)、替代製程(特殊蝕刻與電鍍),並承受厚銅層帶來的機械應力。最終產生的是一塊銅 PCB,物理強度更高、重量更大,且更能應對大電流與高溫應用。
電力電子、汽車與工業系統的關鍵應用
電力電子根本離不開厚銅 PCB。據我所學,它們無處不在——切換 50–200 A 相電流的馬達驅動控制器、為伺服器機房或電信設備供電的高功率 DC-DC 轉換器、EV 電池管理系統與逆變器。你也會在工業焊接站、電源、軍用與航太配電,乃至太陽能與風力發電機控制器中見到它們。

汽車產業的電氣化趨勢,進一步推升對厚 PCB 方案的需求。EV 的車載充電器、DC-DC 轉換器與牽引逆變器,都需要能在狹小機殼內承載大電流並散發大量熱量的板子。由於需符合 AEC-Q 標準、抗振與熱循環等可靠性要求,厚銅板更顯不可或缺。
另一個龐大市場是工業自動化。伺服驅動器、變頻器與配電盤不再使用傳統匯流排,而是改採 PCB 實現,正是厚銅讓這一切成為可能。
厚銅層的材料與結構優勢
厚 PCB 板提升載流能力並降低電阻
厚銅 PCB 的主要優點很直接:銅越厚,每英寸電阻越低,載流能力越高,導體發熱越少。
舉個實例:10 mm 寬的走線在 1 oz 銅厚下,室溫直流電阻約 4.8 mΩ/cm;同樣走線在 4 oz 銅厚下降至約 1.2 mΩ/cm,降幅約 4 倍。20 A 時,1 oz 走線 I²R 損耗為 19.2 mW/cm,4 oz 僅 4.8 mW/cm。單條 10 cm 走線差距 144 mW 看似不大,但乘以整塊電源板上數十條高電流走線,熱影響就極為顯著。
電阻降低亦代表電源分配走線壓降更小,這對維持精密電源供應器的嚴格穩壓,以及確保長電源匯流排末端的閘極驅動電壓充足,都至關重要。
提升散熱能力與機械強度
銅層厚重,本身就像內建散熱片。銅的熱導率(約 400 W/mK)遠優於 FR-4(約 0.3 W/mK),因此大塊銅提供低熱阻路徑,將熱量橫向擴散至整塊板子,遠離高功耗元件。
這種熱擴散在搭配導熱孔時特別好用,可將熱量導至外接散熱區。舉例:在功率 MOSFET 下方設置導熱孔陣列,連接至另一面的厚銅接地層,與標準銅設計相比,可大幅降低結至板的熱阻。
額外銅厚亦提升板子剛性,防止彎曲,增強抗振能力,對於汽車與工業板在整個生命週期中承受機械應力尤為重要。
銅厚規格與層別整合選項
厚銅規格通常以 oz/ft² 表示。常見等級為 3 oz(105 µm)、4 oz(140 µm)、6 oz(210 µm)、10 oz(350 µm),極端需求可達 20 oz(700 µm)。選擇依據包括所需電流、可用空間及板廠能力。

層別整合可選擇每層皆厚銅(純電源板最佳),或採混合疊構:厚銅電源層搭配標準銅信號層。混合疊構日益普及,可在需要處提供大電流,同時仍能在標準層走細間距控制信號。
JLCPCB 提供厚銅與混合疊構選項,讓您在同一塊板子上微調電源與信號走線。
專業提示:指定厚銅時,務必確認板廠在您選擇的銅厚下仍能達到所需的最小線寬與間距。蝕刻公差隨銅厚增加而變大,因此 6/6 mil 的線寬/間距在 1 oz 下可行,在 4 oz 下可能需放寬至 10/10 mil 或更寬。
厚銅性能最佳化的設計策略
走線寬度、間距與導熱孔規則
厚銅設計的經驗法則不同。厚銅蝕刻時間長,側蝕明顯,因此可實現的最小線寬與間距直接與銅厚相關。粗略而言,最小線寬(mil)約等於銅厚(mil)。因此 4 oz 銅(約 5.6 mil 厚)基本上限制最小線寬約 6–8 mil,間距亦同比例放大。載流走線請查 IPC-2152 規範或使用線寬計算器,依電流、目標溫升與銅厚選擇適當線寬。建議預留餘裕——溫升 10°C 是多數專案的好起點。
功率元件(導熱孔陣列)請用最大孔徑(通常 0.30–0.5 mm),中心距 1.0–1.5 mm,以最大化銅填充。視需要填孔並蓋孔——反正後續還要焊接。
平衡電源分配與信號完整性
厚銅設計常需在同一板子上同時支援大電流電源與精細控制信號。關鍵在於良好的分區與疊構。將電源分配(厚銅)與信號(標準銅)分層,並以接地層隔離。
實體上將大電流路徑與敏感類比及高速數位走線分開。大電流產生的磁場可能耦合雜訊至相鄰信號,尤其當回流路徑不完整時。於接地層間縫合過孔,可形成電磁屏蔽。
混合疊構的標準配方:外層厚銅(電源匯流排),內層標準銅(信號),每層信號層上下皆設接地層。如此同時具備大電流能力、良好熱導與乾淨信號走線。
DFM 注意事項,避免常見陷阱
厚銅 DFM 常見失誤包括:線寬/間距過窄不符銅厚(DFM 會擋,但耽誤時程)、未考慮板厚增加導致連接器與機殼干涉、未依銅厚加大環形環以符合鑽孔至銅的寬鬆公差等。
儘早與板廠溝通。確定疊構、銅厚與最小特徵尺寸後再進行設計。一次快速的 DFM 對話可省去後續重製的麻煩。
厚銅 PCB 的先進製程
精密蝕刻、電鍍與層壓技術
厚銅 PCB 的製程與一般實驗室常見板子截然不同。更厚的銅需要更長蝕刻時間,側蝕也更多,導致細微特徵容易消失。因此需使用高壓噴淋蝕刻機並嚴格控制化學參數,以減少側蝕並保持乾淨的走線邊緣。
電鍍均勻性亦是難題。厚層電鍍(用於填孔或增加銅厚)必須在整個板面維持一致電流密度,電流分布、鍍液化學、攪拌皆需精準設定。稍有偏差就會得到波浪狀銅面,無法接受。

另一挑戰是將厚銅層與 prepreg 及芯板壓合。厚銅的熱容量會干擾層壓時的熱傳導,若樹脂無法填滿厚銅間的空隙,就可能產生氣泡,影響可靠度。我見過經驗老道的工程師採用針對厚銅調整的壓合曲線,只需把溫度與壓力曲線拉對即可。
厚銅箔處理與均勻性確保
使用 3 oz 或更厚的銅箔會打亂既有流程。它們太硬,無法像薄箔那樣彎曲,疊板對位變成高風險作業。更糟的是,箔材在層壓後累積內應力,若不注意可能導致翹曲或分層。
部分高階板廠結合電鍍與箔材以達到目標銅厚。例如,與其從 4 oz 箔開始,不如先採 2 oz 箔再電鍍額外 2 oz,如此初始箔材較輕易於處理,最終銅厚相同卻省去頭痛。
於板面多處進行切片分析,可確保達到且維持所需銅厚,特別是板邊或特徵密集區,這些地方蝕刻或電鍍可能與板中央不同。
高功率環境可靠度品管
電力設備用的厚銅板,除一般 PCB 檢驗外,還需額外品管。大電流測試確保走線與過孔在額定電流下不過熱;熱循環測試驗證厚銅層與焊點在反覆溫變中不分層或龜裂。

針對厚銅疊構,導通孔鍍銅的切片分析尤為關鍵,孔壁銅厚必須足夠且均勻,以承載預期電流。接著進行剝離強度測試,確認銅與基材的結合力,確保厚銅的機械負荷不會破壞層間結合。
JLCPCB 於厚銅方案的專業實力
厚銅分層與測試的先進設備
JLCPCB 的板廠配備高壓噴淋蝕刻線、精密電鍍系統與多開口層壓機,皆針對厚銅最佳化。不論您訂購少量原型或大量 PCB 設計,都能獲得一致結果。
從原型到量產的客製化支援
電力電子專案通常需反覆原型驗證熱性能與載流能力後,才鎖定量產。JLCPCB 提供厚銅快速打樣,讓您短時間內測試並優化設計,再進入量產。原型與量產使用相同製程,因此驗證過的原型可無縫轉入大量生產。
電源優化 PCB 製造的實績

JLCPCB 已為馬達控制器、太陽能逆變器等各類電力電子設備生產厚銅板。這些經驗意味工程團隊真正掌握厚銅製程細節,能依您的專案提供具體 DFM 建議。只需上傳設計,DFM 系統即會在生產前指出潛在問題。

常見問題(FAQ)
Q. 何謂厚銅 PCB?
任何單層銅厚達 3 oz/ft²(約 105µm)或以上,即歸類為厚銅 PCB。部分製造商以 2 oz 為界。銅厚超過 20 oz/ft² 有時稱為「極端銅」設計。
Q. 厚銅如何影響板厚與重量?
影響顯著。每增加 1 oz 銅厚,每層約增加 35µm 厚度。若四層板每層皆用 6 oz 銅,總厚度將比同結構 1 oz 板厚約 0.84mm,重量亦大幅增加。
Q. 能否在同一板子混用厚銅與標準銅層?
可以,混合疊構很常見,建議用於同時需要大電源分配與細間距信號走線的板子。外層厚銅處理電源,內層標準銅走信號。
Q. 厚銅可做到的最小線寬?
最小線寬隨銅厚增加而變大,因蝕刻限制。概略:3 oz 約 5–6 mil,4 oz 約 7–8 mil,6 oz 通常需 10 mil 或更寬。確切能力視板廠設備與製程而定。
Q. 厚銅 PCB 是否比標準板貴?
是的。厚銅板因原材料增加、蝕刻時間延長、特殊電鍍及更複雜層壓,成本更高。依銅重與層數不同,溢價通常比同規模標準銅設計高 30% 至 200%。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......