多層 PCB 製造中預浸材的角色
1 分鐘
- 1. PCB 製造中的預浸材?
- 2. 預浸材選擇如何影響 PCB?
- 3. PCB 製造常用預浸材類型
- 4. 預浸材製造流程:
- 5. PCB 設計中的預浸材缺陷:
- 6. 如何依預浸材決定 PCB 阻抗?
- 7. 預浸材與芯板有何不同?
- 結論:
PCB 疊構包含層、平面、芯板、基礎層、基板、層壓板與預浸材。談到芯板,可舉 FR4、鋁、Rogers 等為例;而預浸材則是相鄰芯板之間或芯板與線路層之間的介電材料。在多層板中,預浸材是將芯板與各層黏合的關鍵。釐清預浸材與芯板的差異後,究竟該為應用選擇何種材料?在電鍍、蝕刻與固化過程中,重要的電氣參數又會如何變化?
針對特定多層板,最佳預浸材取決於厚度、層間結構與阻抗。依樹脂含量可分為高膠(HR)、中膠(MR)與標準膠(SR)三類。本文將說明多層板與疊構,並深入探討預浸材的定義及其角色。
1. PCB 製造中的預浸材?
預浸材(Prepreg)是 Pre-impregnated composite fiber 的縮寫,指玻璃纖維布先經部分固化樹脂系統含浸而成。顧名思義,它是一層絕緣膜;透過熱傳導,可在製板時置於兩芯板間或銅箔與芯板間,提供所需絕緣。它在多層板中同時扮演電氣絕緣與物理支撐的黏合層。
預浸材負責調控目標電氣特性,如依介電常數達成受控阻抗,並強化機械性以確保板子可靠耐用。其樹脂僅部分固化,層壓時受熱加壓才完全固化,形成均勻強固的結合。
2. 預浸材選擇如何影響 PCB?
預浸材選擇直接決定板子品質、壓合黏結完整性與散熱能力。高頻設計中,相對介電常數會影響阻抗與訊號損耗;樹脂在層壓間的流動性亦須確保。依操作溫度選對玻璃轉移溫度(Tg),可讓板子承受熱應力而不彎曲龜裂。
3. PCB 製造常用預浸材類型
依需求不同,多層板製造可選用下列預浸材:
1. 環氧預浸材:
環氧預浸材因優異接著力、高機械強度與低介電常數,最為常見,適用於消費性電子與通訊設備等高可靠度應用。
2. 聚醯亞胺預浸材:
聚醯亞胺預浸材具卓越熱穩定性與耐極端環境能力,常見於航太、汽車與高溫通訊應用。
3. 無鹵預浸材:
為降低環境衝擊,無鹵預浸材成為綠色替代方案,適用於醫療等對環保與永續電子有要求的產業。
4. 預浸材製造流程:
製程必須全面且精密,才能確保最終預浸材符合規範。
1. 含浸製程
將玻璃纖維布塗覆樹脂,使其同時具備黏著與介電功能。高品質環氧樹脂須均勻分布,含浸控制至關重要。
玻璃纖維布準備:作為補強材,提供機械強度,編織密度依設計機械性能而定。
環氧樹脂膠槽:玻璃布通過含添加劑(如阻燃、增韌)的環氧槽,環氧樹脂因絕緣與接著性佳而最常用。
部分固化(B-stage):樹脂僅部分固化,呈現微黏狀態,層壓時可流動並形成強固層間結合。
2. 烘乾與固化
含浸後須經烘乾與固化,確保樹脂維持壓合黏結能力,此步驟攸關最終品質。
控溫烘乾:帶膠玻璃布進入專用烘箱,溫度與時間精準控制,使樹脂均勻部分固化。
固化度監控:過度固化會降低層壓流動性,固化不足則黏結力差,準確監控至關重要。
3. 裁切與包裝
固化達規格後,預浸材被裁切並捲裝出貨,準備進入 PCB 產線。
精密裁切:已乾燥部分固化的預浸材需精準裁切,確保疊板時對位無缺陷。
潔淨片材:片材標註樹脂含量、玻璃布型號與厚度,並以無塵包裝避免污染。
4. 樹脂含量控制
樹脂含量直接影響機電性能,正確的樹脂/纖維比例可針對特定設計調整。
精準樹脂量:含浸階段即精準控制,高樹脂量提供更佳接著與絕緣,適合高頻高速應用。
強度與撓性:低樹脂量則剛性高、抗形變,適合高機械強度需求。精準配比讓製造商可依機電性能需求微調預浸材。
此製程體系使預浸材兼具機械強度與電氣性能,適用於各類 PCB。
5. PCB 設計中的預浸材缺陷:
分層:因黏結不足導致層間剝離,常因樹脂流動不佳、受潮或預浸材過期。預防:妥善儲存、控制壓合溫壓、使用新鮮材料。
樹脂不足:樹脂量不足以填滿層間,導致接著不良。預防:選足膠預浸材,並控制層壓使樹脂充分流動。
氣泡:多因吸濕或壓合不良,層間殘留微小氣泡。預防:乾燥櫃儲存、疊板前預烘、固化時均溫均壓。
透過管控儲存與壓合參數,可有效避免缺陷。
6. 如何依預浸材決定 PCB 阻抗?
選對預浸材厚度對高速設計的阻抗控制至關重要,要點如下:
目標阻抗:先定義設計所需阻抗,如單端 50 Ω 或差分 90 Ω,以決定介電常數與厚度。
計算線寬與間距:依銅厚線寬選預浸材厚度,厚度大阻抗高、厚度小阻抗低,需搭配幾何與厚度達成目標。
選用介電穩定的預浸材:介電常數變化會改變訊號速度,選低且穩定的 Dk 材料以維持阻抗一致。
使用阻抗計算工具:透過模擬模型關聯厚度、線寬與介電常數,快速調整至目標阻抗。
7. 預浸材與芯板有何不同?
兩者皆為多層板關鍵材料,但目的與特性各異。
挑戰與考量
預浸材雖重要,亦伴隨挑戰:
⦁ 品質管控:預浸材厚度與樹脂含量須嚴格監控,任何偏差都會影響性能與可靠度。
⦁ 環境敏感性:預浸材易吸濕,須妥善儲存以維持品質。
JLCPCB 深知高速多層板選對預浸材的重要性,因此提供高品質預浸與芯板材質選擇,含 FR4、鋁基及 Rogers 等高頻基材,滿足機電需求。
JLCPCB 協助工程師達成最佳訊號完整性與長期可靠度。不論打樣或量產,我們的先進製程與低成本服務,讓您輕鬆實現專業級 PCB。
結論:
選對預浸材是確保 PCB 性能、品質與壽命的關鍵。預浸材作為黏結與介電層,提供機械穩定性與所需電氣特性。在 GHz 高速設計中,正確的介電材料選擇尤其重要。透徹理解預浸材於多層板中的角色,工程師與設計師即可優化設計,實現卓越性能。
持續學習
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......