FR-4 與 Rogers:您應該選擇哪種 PCB 材料?
1 分鐘
- 什麼是 FR-4:
- 什麼是 Rogers:
- Rogers PCB 材料的類型:
- FR-4 與 Rogers 材料的 7 大差異:
- 結論:
傳統上,製造商一直使用具備耐熱特性且生產成本較低的材料來製造 PCB。隨著電子產業在高頻應用方面的需求日益增長,僅靠 FR-4 已不足以應付。某些設備雖然不一定會處於極端溫度下,但可能必須在射頻下運作。根據射頻所要求的極端效能條件,必須使用如 羅傑斯等專門材料,才能發揮 PCB 的最佳功能。請參閱我們近期關於 PCB 設計中不同類型導通孔的文章。Rogers 廣泛的 PCB 材料組合使其能夠應用於多種領域,包括:
• 5G NR 毫米波天線
• 衛星通訊
• 雷達系統
• 車用感測器
• 航太航空電子設備
• 高速資料通訊
• 測試儀器
讓我們來探討為何 Rogers PCB 材料是這些尖端電子領域的優質解決方案。
什麼是 FR-4:
FR-4 是一種熱固性玻璃纖維強化環氧樹脂複合材料。它是大多數 PCB 的傳統基礎材料,也是『等級 4 阻燃』(Flame Retardant Level 4)的縮寫。作為一種由環氧樹脂和玻璃纖維製成的複合材料,製造商將其加工成片狀,並在其中一側或兩側壓合銅箔。
FR-4 的關鍵特性與特徵:
低成本:FR-4 是最經濟的 PCB 基板材料之一。
適中的介電常數:1 MHz 時約為 4.5。
適中的損耗正切:1 MHz 時約為 0.02。
然而,由於介電損耗,FR-4 在高頻下會受到效能限制,使其不適合許多射頻應用。其相對較高且不穩定的介電常數與損耗正切,也使得 FR-4 成為精密類比電路和高速數位電路的不良選擇。
什麼是 Rogers:
與 FR-4 不同,Rogers 基板材料提供不同的成分。其中一些使用陶瓷基底而非玻璃纖維。Rogers 提供多種成分組合,例如由碳氫化合物強化的編織玻璃,其電氣效能非常接近聚四氟乙烯(PTFE)。
Rogers 材料的一些關鍵特性:
穩定的介電常數:受到嚴格控制,依材料不同在 2.9 至 10.2 範圍內波動。
低損耗正切:10 GHz 時約為 0.0009 至 0.002。
優異的高頻效能:在毫米波頻率下仍具備低訊號損耗。
低熱膨脹:與銅的膨脹係數相匹配,提升可靠度。
精確的介電特性、與銅的高度匹配以及低損耗,使 Rogers 成為效能導向的微波、電信、航太和高可靠度應用的理想選擇。然而,由於特殊的材料成分,Rogers 的單位面積成本比 FR-4 高出 5 到 10 倍。
Rogers PCB 材料的類型:
Rogers 針對不同應用製造各種類型的 PCB 材料。這些包括:
FR-4 與 Rogers 材料的 7 大差異:
1. 運作頻率
一般 FR-4 板與 Rogers 材料板之間的主要差異在於其應用領域。FR-4 製造的 PCB 僅能在特定的頻率範圍內正常運作。另一方面,使用 Rogers 材料的 PCB 可以在更廣泛的頻率範圍內運作。例如,雖然 FR-4 PCB 幾乎難以達到 10 MHz,但 Rogers PCB 在遠超過 500 MHz 的應用中仍表現出色。
2. 材料硬度
FR-4 和 Rogers 材料在材料硬度上有實質的差異。FR-4 主要由環氧樹脂組成,硬度相當高。另一方面,Rogers 材料由於是碳氫化合物,相對較軟。
3. 加工技術
儘管 Rogers 材料專為高頻運作而設計,但它們與 PTFE 微波 PCB 材料不同。Rogers 系列材料不需要任何特殊處理(例如針對貫通孔加工的特殊處理),也不需要額外的技術流程。
FR-4 材料是環氧玻璃布層壓板,具有穩定的電絕緣性、平滑的表面、良好的平整度且無凹點。它適用於需要良好電絕緣性的產品。此材料也適合作為 PCB 鑽孔墊板、FPC 加強板、行星齒輪、測試板、馬達絕緣體等用途。
4. 成本
成本是電子設備的重要因素。客戶尋求的是具有最佳性價比的 PCB。雖然使用 FR-4 製造電路板可以節省成本,但該材料僅適用於低頻和中等溫度環境下的產品。另一方面,對於需要高速運作或高溫的應用,即使價格昂貴,使用 Rogers 材料也會更合適。
5. 阻抗穩定性
FR-4 材料的最大介電常數為 4.5。相比之下,Rogers 材料的介電常數約為 2.2 至 12.85。Rogers 材料較高的介電常數有助於實現高阻抗穩定性。
6. 熱效能
對於在高速下運行的應用,PCB 必須具備更好的熱容量,以防止過熱並導致運行問題。Rogers PCB 具有較高的熱效能,在高溫和高速應用中的表現優於 FR-4。
7. 訊號完整性
Rogers PCB 材料的損耗因數為 0.004%。相比之下,FR-4 材料的損耗因數為 0.02%。Rogers PCB 材料顯著較低的損耗因數有助於實質性地降低訊號損耗,進而提升訊號完整性。
結論:
我們對一般的 FR-4 與 Rogers PCB 材料進行了全面比較,並說明了如何為應用選擇最合適的材料。Rogers PCB 材料的優點在於不需要特殊的 PCB 製造製程。在合適的情況下,設計人員可以僅在處理高頻的層次使用 Rogers 材料,而在其他層次使用 FR-4,藉此抵消 Rogers 材料較高的成本。
對於涉及無線電和微波頻率、行動網路和太空技術的印刷電路板製造,Rogers PCB 材料提供了優於其他任何類型材料(包括 FR-4)的絕佳效能。雖然與其他材料相比價格較貴,但當印刷電路板必須在惡劣環境、高頻以及高可靠度要求下運作時,Rogers PCB 材料絕對值得這些額外成本。」
持續學習
為什麼 PCB 排針對可靠電路板設計至關重要
重點摘要 雙重功能:同時作為電氣引腳及機械固定件;準確的孔徑可防止焊點承受過大應力。 間距與電流:2.54 mm 引腳約可承載 3 A,而 1.27 mm 引腳約可承載 1 A。 焊盤尺寸:應根據引腳對角尺寸設計鍍通孔;對於 0.64 mm 方形引腳,孔徑通常為 1.05–1.15 mm。 智能佈局:將接地引腳放在訊號旁邊以降低噪聲,並配合線纜引腳編號。 組裝規則:回流焊應使用 LCP 材料,並達到至少 75% 的垂直焊料填充率。 PCB 排針通常是電路板上最便宜的連接器,但卻承受最多的操作。線纜會插入其中,電路板也可能堆疊在其上。即使組裝完成很久之後,使用者仍可能以斜角拉扯線纜。所有這些負載最終都會集中到幾個焊點上,因為排針同時承擔兩項工作。從電氣角度看,它是一排傳輸電源及訊號的裸露短導體;從機械角度看,它是一個固定件。每根引腳都穿過鍍銅通孔,可防止拉扯線纜時將焊盤從層壓板上撕下。 圖 1:電路板上的直式、直角及堆疊式 PCB 排針 許多排針故障其實是機械問題,卻表現得像電氣問題,例如只有在線纜移動時才會斷開的焊點。將排針同時視為結構件及連接器,間距、孔徑及方向的選擇便不再是隨意決定。本指南涵蓋......
深入了解具高熱穩定性的聚酰亞胺 PCB 材料
重點摘要 兩種形態:可製成柔性薄膜(彎曲時不會開裂)或硬質玻璃纖維層壓板(提供結構穩定性)。 極高耐熱性:可承受超過 200°C 的工作溫度,Tg 可達 250°C–410°C。 高過孔可靠性:在 50°C 至 260°C 之間,Z 軸方向只膨脹 1.2%,可防止鍍孔裂紋。 必須烘焙:可吸收相當於自身重量 2.8% 的水分,因此回焊前必須烘焙,以避免分層。 JLCPCB 柔性電路支援:適合高可靠性應用;JLCPCB 支援 1 至 4 層柔性聚酰亞胺 FPC。 聚酰亞胺 PCB 可以在 FR-4 已經軟化的溫度下繼續運作,因此會被用於引擎艙、衛星及深井鑽探工具。代價是成本:聚酰亞胺層壓板的價格可能是傳統 FR-4 的數倍,所以只有在應用真正需要其熱性能及機械性能時,才值得選用。 本指南將介紹: 聚酰亞胺是甚麼,以及它為何有兩種不同形態 Tg、CTE 及分解溫度與 FR-4 有何差異 在哪些情況下吸濕特性有幫助,哪些情況下會造成問題 哪些行業願意為其付費,以及能獲得甚麼回報 JLCPCB 目前實際可以製造哪些聚酰亞胺產品 圖 1:聚酰亞胺柔性電路 了解聚酰亞胺這種先進 PCB 材料 聚酰亞胺之所以被列......
掌握高良率製造中的 PCB 電鍍類型及製程控制
重點摘要 兩步電鍍:先建立化學種子層,再以電解銅增加結構強度。 工藝選擇:圖形電鍍適合細線路;整板電鍍適合厚銅。 導通孔完整性:將縱橫比保持在 10:1 或以下,避免孔壁最薄處開裂。 表面處理:BGA 平面焊盤使用 ENIG,高磨損接點使用硬金。 IPC 標準:Class 2 要求 20 µm 銅孔壁厚度;Class 3 要求 25 µm 且不得有空洞。 PCB 電鍍會將一疊已鑽孔的覆銅板變成可運作的電路。這也是唯一無法從外部直接檢查的製程。電路板上的每個過孔,都是一個內部生長出銅管的孔。阻焊層完成後,你便再也看不到這條銅管。理解以下概念,便能掌握整個主題:銅不會黏附在已固化的環氧樹脂上,而環氧樹脂也不導電,因此製造商必須先在裸露樹脂上形成化學種子層。 圖 1:板件通過垂直連續銅電鍍線 只有完成這一步,電流才可以建立真正關鍵的銅厚。這種先化學處理、再通電增厚的兩步方法,解釋了你會遇到的大部分電鍍類型、缺陷及檢查規則。本指南將說明這兩種機制的差異,以及圖形電鍍與整板電鍍的不同;同時也會介紹 ENIG 及硬金 等表面處理的沉積方式。最後才會討論電鍍液化學成分及電流密度,因為它們決定深孔過孔能否通過回流......
了解 IPC-6012 標準:高可靠性剛性 PCB 製造指南
重點摘要 IPC-6012 與 IPC-A-600:IPC-6012 是具約束力的性能規範,而 IPC-A-600 僅作為外觀驗收參考文件。 Class 2 與 Class 3:Class 3 要求更厚的孔壁銅厚(25 μm,而 Class 2 為 20 μm),並且不允許鍍層空洞。 測試驗證:品質透過對拼板上的測試 coupon 進行熱應力測試後,再進行微切片分析確認。 提前指定等級:必須在製造圖紙中提前標註所需等級,電路板製造完成後無法再升級為更高等級。 IPC-6012 是決定 PCB 製造商可以交付什麼品質電路板的重要規範。許多設計者會在製造圖紙中標註「依 IPC-6012 Class 2 製造」後便繼續下一步,但製造商會仔細閱讀這項要求,因為它將成為檢驗人員判定是否合格的依據。 裸 PCB 並不是僅靠外觀即可判定是否合格。為確認鍍通孔品質,製造商會從樣品板中切取通孔截面,研磨拋光後,使用顯微鏡測量孔壁銅厚。 圖 1:金相顯微鏡下的鍍通孔微切片 PCB 等級並不會改變您的設計,因此 Class 3 電路板並不是「更聰明」或設計更好的電路板。它只是同一份設計圖稿,在更嚴格的驗收標準下進行評估......
電容 ESR 完整指南:定義、合適數值與量測方法
重點摘要 定義:電容 ESR(等效串聯電阻)以單一電阻值表示實際電容內部的損耗,包括來自電極、端接結構、電解質與介電材料的損耗。 重要性:漣波電流流經 ESR 時,會在電源軌上產生漣波電壓跳變,並在電容內部造成 I²R 發熱,進而限制電容的額定漣波電流與使用壽命。 測試條件:ESR 會隨頻率、溫度、電容量、封裝尺寸與技術類型而變化,因此只有同時註明測試頻率與溫度,ESR 數值才具有意義。 量測方式:ESR 電表適合快速檢查;搭配四線式 Kelvin(克爾文)接線的 LCR 電表,則可用於依規格書核對元件。一般萬用電表無法量測 ESR。 並非越低越好:部分線性穩壓器依賴輸出電容的 ESR 維持迴路穩定性,並規定最低 ESR,因此替換成低 ESR 元件之前,請先查看穩壓器規格書。 電容 ESR(等效串聯電阻)是實際電容阻抗中的電阻性成分,會將漣波電流轉化為漣波電壓與熱量。即使每顆電容量測出的電容量都正確,ESR 仍可能是電源供應器過熱,或輸出漣波高於設計預期的常見原因。 本指南將帶您了解: 什麼是電容 ESR,以及它的來源。 ESR 為何會影響漣波電壓、自發熱與穩壓器穩定性。 不同電容技術應具備什麼樣......
掌握 PCB 走線寬度設計,預防熱失效與訊號失效
重點摘要 預防焊接缺陷:熱隔離輻條可保留焊接熱量,避免冷焊點,並防止小型元件出現立碑現象。 電源焊墊避免使用熱隔離:散熱焊墊與承載超過 3 A 電流的走線應採用實心連接,以最大限度散熱並降低壓降。 選擇合適的輻條尺寸:被動元件使用較細的輻條(0.10–0.20 mm),一般 SMD 元件則使用較寬的輻條(0.20–0.30 mm)。 預留蝕刻餘裕:輻條寬度應比板廠的最小製造能力增加 30%,以承受生產過程中的過度蝕刻。 談到尺寸,電路板上有一項尺寸直接關係到實際電流、發熱與失效風險,那就是 PCB 走線寬度。您只需幾秒鐘就能在佈線時設定線寬,但它究竟能否承受負載,結果截然不同。如果設定錯誤,銅線路可能過熱、防焊層變成褐色、邏輯電源軌的電壓降至臨界值以下,最後讓電路板不是在您的工作台上,而是在客戶手中失效! 本指南將說明走線寬度如何影響電氣性能,透過一個完整計算範例介紹標準線寬公式,解釋計算器何時有幫助、何時可能誤導您,以及為什麼內層與外層需要不同線寬,並介紹板廠實際能夠蝕刻出的線路尺寸。 PCB 走線寬度選擇錯誤的隱藏風險 您可以將銅走線想像成延長線。較細的延長線可以整天為桌燈供電而沒有問題;但如......