您的 PCB 尺終極指南
1 分鐘
- 什麼是 PCB 尺?
- PCB 尺的主要功能
- PCB 尺的特性與測量項目
- 如何選擇合適的 PCB 尺?
- 製作專屬的 PCB 尺
- 結論
- JLCPCB 尺
在 PCB 設計與製造的世界中,擁有正確的工具對於達成準確性與精密度至關重要。其中一種深受專業人士與業餘愛好者歡迎的工具就是「PCB 尺」。這種專業的測量工具旨在提供準確的測量、參考資訊及元件封裝腳位,協助設計師、工程師、技術人員及組裝人員在 PCB 開發的各個階段順利進行。在本指南中,我們將探討什麼是 PCB 尺、它提供的功能與測量項目、如何選擇合適的 PCB 尺,以及製作專屬 PCB 尺的技巧。
什麼是 PCB 尺?
PCB 尺是專為 PCB 相關任務設計的專用測量工具。這些尺通常由 FR-4 或金屬等耐用材料製成,以確保使用壽命與準確性。尺上印有廣泛的標記,包括測量刻度、元件封裝以及各種參考指南。這些元素旨在促進高效的 PCB 設計與組裝流程。
PCB 尺的主要功能
PCB 尺在 PCB 設計過程中主要發揮兩個至關重要的作用。
首先,它為印刷電路板上的電子元件和走線提供準確的測量與參考資訊。這些資訊對於防止焊接過程中的錯誤至關重要,能確保元件精確放置並維持電路功能的正確性。
其次,這把尺有助於視覺化並理解電阻、電容、電感及 IC 晶片等元件的封裝尺寸,讓設計師在設計階段能做出更明智的決策。
PCB 尺的特性與測量項目
PCB 尺上的標記具有多種用途,並為設計師提供實用功能。以下是 PCB 尺的一些關鍵特性:
1. 元件佈局的測量精密性
尺子提供的準確測量使設計師能夠精確規劃並在板上佈置元件。這有助於避免設計錯誤,並在有限的空間內優化元件配置。
2. 優化線寬以提升效能
許多 PCB 尺包含線寬(Trace Width)參考,幫助設計師根據載流量等因素確定適當的走線寬度。透過利用這些參考,設計師可確保 PCB 能夠處理所需的電流,而不會出現效能問題或過熱現象。
3. 視覺化元件的大小與形狀
PCB 尺不僅提供測量和線寬參考,還整合了元件封裝圖案,讓設計師視覺化電子元件的大小與形狀。這使他們能確保元件與 PCB 上的可用空間相容,並在元件挑選過程中做出明智決策。
透過利用 PCB 尺提供的精確測量、線寬參考及元件封裝,設計師可以達成準確的元件放置、優化的走線佈局並符合產業標準。使用 PCB 尺不僅能節省時間,還能將錯誤降至最低,從而產出高品質的 PCB 設計。
如何選擇合適的 PCB 尺?
在選擇 PCB 尺時,應考慮以下四個重要因素以確保其適用性:
1. 準確性:
選擇能提供準確測量與元件封裝的 PCB 尺,以確保設計的精確性與相容性。
2. 耐用性:
考量到 PCB 設計環境的需求,請選擇由不鏽鋼或壓克力等耐用材料製成的尺。這能確保其在整個設計過程中的長效性與可靠性。
3. 易用性:
選擇標記清晰、字體易讀且具有顏色編碼區域等使用者友善特性的 PCB 尺。這些特點能提升設計師的使用體驗與整體效率。
4. 與設計軟體的相容性:
某些 PCB 尺的設計與流行的設計軟體相容,允許設計師將測量值與封裝直接匯入專案中,進而簡化設計流程並提高效率。
製作專屬的 PCB 尺
如果您偏好根據特定需求訂製 PCB 尺,請遵循以下步驟:
規劃設計:
確定您想要在尺上加入的特定功能與測量項目,例如線寬、鑽孔尺寸及元件封裝。
使用 PCB 設計軟體:
利用 EasyEDA、KiCad 或 Altium Designer 等軟體建立您的尺子設計。善用精確的測量工具、元件庫及設計規則檢查(DRC)以確保準確。
確定尺寸與比例:
為您的尺選擇合適的尺寸,確保其符合您的工作空間且易於閱讀。常見尺寸包括 15 公分(150 mm)或 6 英吋。
選擇合適的材料:
為您的尺選擇耐用且穩定的材料,考慮剛性及對環境因素的抵抗力。FR-4 玻璃纖維或鋁基板是熱門選擇。
確保標記清晰:
使用適當的線條粗細與字體大小來增強尺子的可讀性,確保測量數值清晰易辨。
驗證準確性:
將您的尺與經過校準的參考尺或標準尺進行比較,根據需要進行調整以確保測量精確。
加入對齊標記:
添加對齊標記或定位特徵,以輔助 PCB 佈局任務中的準確定位。
整合元件封裝:
可選擇性地加入常用的元件封裝,作為 PCB 佈局時的快速參考。
匯出與製造:
將您的 PCB 尺設計匯出為 Gerber 格式並選擇可靠的製造商。指定材料、層疊結構、銅厚、阻焊顏色及絲印偏好。遵循製造商的指南提供必要的檔案與規範,以確保生產順利。
審核與測試:
收到訂製的 PCB 尺後,徹底審核並測試其準確性。對照校準參考驗證測量值,並確保標記清晰易讀。如有需要,請為未來的版本進行調整。
結論
總結來說,PCB 尺在 PCB 設計與製造領域中仍是不可或缺的工具。儘管現在有許多線上工具,但實體 PCB 尺為現實世界的 PCB 設計提供了關鍵優勢。它們提供精確測量、促進準確的元件放置並提升整體開發流程。透過利用 PCB 尺,設計師與製造商可以提高效率、減少錯誤並達成卓越品質的 PCB。
JLCPCB 尺
JLCPCB 尺結合了英制與公制測量單位。它清晰地顯示了 0 到 20 公分的數值,展示了其準確的測量能力。此外,印製數字之間的小刻度可實現精確測量。這把尺還裝飾有可愛的卡通熊圖案。若要獲得 JLCPCB 尺,只需在 JLCPCB.com/hk 上訂購即可。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......