深入 PCB 結構:層次、疊構與堆疊如何定義現代電路板的性能
1 分鐘
- 構成任何 PCB 結構的核心要素
- 解讀 PCB 層別及其功能
- 掌握 PCB 疊構,取得最佳成果
- PCB 堆疊方式與製造考量
- 結構影響的實體設計因素
- 常見問題(FAQ)
印刷電路板看起來可能只是扁平的綠色矩形,但在表面之下,它們其實是精密的多層結構。隨著裝置日益小型化與複雜化,工程師轉而採用多層板,並精心挑選材料與疊構,以滿足電氣與機械需求。本文將層層拆解,探討基板選擇、疊層結構與堆疊方式如何左右 PCB 性能。我們將從基礎材料談起,一路涵蓋到高密度互連,帶你掌握 PCB 設計的核心要點。文中也會引用業界最佳實務與成本取捨的指導原則,並比較幾種常見且已成業界標準的疊構。

構成任何 PCB 結構的核心要素
基板材料與銅箔基礎
每塊 PCB 都從基板開始,它就像電路板的絕緣骨架。最常見的是 FR-4,價格低廉、機械強度佳,介電常數適中,是萬用的基板選擇。缺點是在射頻頻段損耗較高,因此 RF 與微波板會改用 Rogers 材料,其介電常數穩定且損耗低至約 0.001,性能遠優於 FR-4,但成本約為 5–10 倍。
下一步是在基板上壓合銅箔,銅箔層數決定 PCB 的層數。常見銅厚 0.5 oz 至 2 oz,依載流需求調整;訊號線可用薄銅,電源線則建議用厚銅。
基本疊構中的 Prepreg 與 Core
Core 是雙面已壓合銅的固化基板,剛性高且厚度精準,1.6 mm 標準板可能由一至多片 core 構成。壓合時 prepreg 在高溫高壓下流動,把 core 與外層銅箔黏合。prepreg 最終厚度受壓力與樹脂含量影響,壓合後可能 ±10% 變化。多層板常見 6 層疊構即使用兩片 core,中間與外側夾 prepreg。
Core vs. Prepreg(並排比較): Core 剛性且厚度精準,設計師常把關鍵內層訊號與平面放在 core 上以穩定阻抗;prepreg 擅長填縫,但單獨使用時阻抗精度較低。可把 core 視為骨架,prepreg 視為連接組織。
解讀 PCB 層別及其功能
訊號層 vs. 電源/接地平面
訊號層負責走線與焊墊;電源與接地平面則作為穩定電壓參考與供電網路。多層板通常把內層專門留給連續銅平面,接地平面提供低阻抗迴路並兼 EMI 屏蔽,電源平面則分佈 +3.3 V 或 +5 V。兩者相鄰時形成平行板電容,有助於去雜訊。
將電源與接地緊鄰放置(平面配對)可降低電源雜訊與迴路電感,並抑制地彈與瞬變。這也是為何 IC 電源腳旁要放旁路電容,形成最小迴路。
層數對設計複雜度的影響
層數翻倍約可讓佈線容量翻倍,同時也提高成本與製程難度。2 層板最便宜,但網線一多就擁擠;4 層板常見疊法:
- 訊號
- 接地
- 電源
- 訊號
相較 2 層板,4 層板提供更佳去耦與阻抗控制,成本約增 30–40%。6 層板再增兩層,常見疊法:
- Top(訊號)
- GND
- 訊號
- 訊號
- PWR
- Bottom(訊號)
或
- Top
- GND
- 訊號
- PWR
- GND
- Bottom
層數越高,越能控制走線密度與電源分配,但成本也越高;若成本優先,應盡量減少層數。
多層板的內層與外層差異
外層負責表面貼裝元件與連接器,佈線密度高;內層無法放置表面元件,通常作為走線或連續平面。外層走線為微帶線(一面銅一面空氣),內層為帶狀線(夾在介質中),電容較大、屏蔽較好,阻抗較低。高速差動對常放內層,上下緊鄰參考平面以降低輻射。JLCPCB 建議多層板將接地與電源平面放內層以兼作屏蔽,外層則處理高壓或 I/O。
掌握 PCB 疊構,取得最佳成果
標準疊構範例(2 層至 8 層)

- 2 層 PCB:無內層平面,上下皆為訊號層,常把底層鋪銅當接地,成本低但走線受限。
- 4 層 PCB:Top/Bottom 走線,內兩層為完整平面(GND+PWR),例如 L1=訊號, L2=GND, L3=VCC, L4=訊號,提供良好去耦與阻抗控制,性價比高。
- 6 層 PCB:Top(訊號)–GND–訊號–訊號–PWR–Bottom(訊號),或 Top–GND–訊號–PWR–GND–Bottom,後者雜訊免疫力更佳。
- 8 層 PCB:範例:Top(訊號)–GND–訊號–PWR–PWR–訊號–GND–Bottom(訊號),提供兩組平面配對與四個訊號層,EMI 抑制最佳,但板更厚、成本更高。
疊構對稱與平衡法則
黃金法則:疊構必須上下對稱,避免翹曲。銅厚與層序應以板中心鏡像,例如 6 層板 L1=L6、L2=L5、L3=L4。銅分佈不均會在加熱時造成彎翹。
阻抗控制與訊號完整性
阻抗控制指將走線設計成特定阻抗(常見 50 Ω 單端或 90 Ω 差動)。疊構直接決定線寬與間距,換 prepreg 或移動參考平面都會改阻抗。設計師會用計算器或場求解器調整參數,確保阻抗達標。
良好疊構有助訊號完整性:高速訊號需緊鄰參考平面,JLCPCB 的 HDI 指南建議「訊號下要有地,電源再往上」,形成帶狀線以降低輻射與串音。
PCB 堆疊方式與製造考量
高密度互連(HDI)的順序堆疊
當需要極高密度與大量盲埋孔時,採用順序層壓:先壓合部分層次並鑽孔電鍍,再疊上新的 prepreg 與銅箔進行第二次層壓,如此可做出僅連相鄰層的微盲孔。

例如 12 層 HDI 可先壓 4 層做埋孔,再疊 4 層做埋孔,最後再疊 4 層並鑽盲孔,逐步完成。
Foil Build 與 Cap Build 比較
PCB 製造商主要採兩種疊板方式:foil build(外層用銅箔)與 cap build(外層用 core)。foil build 最常見,成本與彈性兼顧;cap build 外層為厚 core,常用於微波或 RF 板,以獲得極高尺寸穩定性。

總結:foil build 是主流,cap build 僅在性能關鍵時採用;兩者混用則成 hybrid build,需與板廠密切合作選材。
Hybrid 與 Rigid-Flex 結構變化
除全硬板外,設計師有時需 hybrid 或 rigid-flex 結構。rigid-flex 是將硬板區與 polyimide 軟板區壓合在一起,軟板區銅薄(≤1 oz),用無流動 prepreg 防止樹脂溢入彎折區。熱源元件通常擺在硬板區,以便利用熱孔或平面散熱。
結構影響的實體設計因素
熱管理與機械強度
更多銅與層數可橫向擴散熱量,內層平面如同大型散熱片;但剛性提高後,溫差應力也增大,因此對稱疊構至關重要。FR-4 與銅的熱膨脹係數不同,若失衡易導致翹曲或分層,rigid-flex 需用低 CTE 材料與無流動 prepreg 緩解。

成本、尺寸與可製造性取捨
層數越多成本越高,JLCPCB 分析指出 4→6 層或 6→8 層每步約漲 30–40%。厚銅、特殊材料、微盲孔都會加價。但高層數可縮小板面積,節省的 PCB 面積有時能抵消單價上升。JLCPCB 的免費 DFM 可在設計階段掃描 Gerber,提示線寬、間距、缺平面或散熱不足等常見問題。

常見問題(FAQ)
Q:什麼是 PCB 疊構?
疊構是銅層與介電層的順序安排,決定層數與每層用途。
Q:如何決定層數?
依佈線密度、訊號完整性與預算而定。簡單設計 2 層即可,高速或多腳位晶片通常需 4 層以上,以獲得專用平面與額外走線層。
Q:電源與接地平面的作用?
提供低電感迴路、EMI 屏蔽,並與相鄰平面形成電容,有助於去雜訊。
Q:JLCPCB 能協助驗證疊構嗎?
可以!JLCPCB 提供疊構模板、阻抗計算器,以及免費 JLCDFM 工具自動檢查設計。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......