理解 PCB 工程:完整指南
1 分鐘
- 什麼是 PCB 工程?
- 2. PCB 的類型
- 3. PCB 工程在現代電子中的重要性
- 4. PCB 設計的關鍵要素
- 5. PCB 工程與製造流程
- 結論:
印刷電路板(PCB)是現代電子產品中最關鍵的元件,因為它們連接並支援其他電子零件。PCB 工程對於規劃、開發和製造步驟至關重要,以創造功能完善且高效能的電路板。在現今追求效能最佳化與微型化的時代,從消費性電子到工業系統,PCB 設計都是電子產業的重要環節。
本文將涵蓋 PCB 工程最重要的幾個面向,包括其重要性、設計概念、製造技術與最佳實踐,協助您打造足以滿足現代電子需求的強大 PCB。
什麼是 PCB 工程?
PCB 工程是設計與製造印刷電路板的過程,這些電路板連接積體電路、電阻、電容等電子元件。板上的銅線、焊墊與導孔可讓元件彼此連接並組裝。PCB 工程不只是畫板子,更著重於讓佈局在速度、可靠性與生產便利性上達到最佳化。
由於現代 PCB 可能具備多層與複雜設計,以支援高速電路、電源傳輸與訊號完整性,因此 PCB 工程是推動電子技術進步的重要環節。
2. PCB 的類型
PCB 有多種類型,每種都最適合特定應用。最常見的有:
⦁ 單面 PCB:
這是最簡單的 PCB 類型,只有一層導電材料,常用於低成本消費性產品。
⦁ 雙面 PCB:
雙面 PCB 在兩面都有導電層,適合更複雜的應用。
⦁ 多層 PCB:
多層 PCB 具有多層導電材料,可實現更複雜的電路。電腦、智慧型手機與醫療設備等先進裝置經常採用多層板。
⦁ 軟性 PCB:
軟性 PCB 的材料可彎曲折疊,讓設計更靈活,有助於打造更小巧的裝置。
⦁ 軟硬結合 PCB:
結合剛性與軟性層,軟硬結合 PCB 提供設計自由度與持久效能。選擇哪種 PCB 取決於應用、尺寸、複雜度與環境條件。
3. PCB 工程在現代電子中的重要性
PCB 工程是確保電子裝置可靠且高效運作的關鍵。由於消費者需要更小但更強大的裝置,PCB 工程師必須在效能、成本與空間之間取得平衡。
PCB 工程的關鍵角色包括:
⦁ 訊號完整性:
正確的 PCB 設計可避免訊號衰減過多,確保電路正常運作,特別是在高頻環境中。
⦁ 熱管理:
PCB 工程師必須考量散熱方式,避免元件過熱損壞。
⦁ 電源分配:
良好的 PCB 設計可讓電源平均分配到整塊板子,避免壓降與功耗浪費。
⦁ 微型化:
隨著裝置越來越小,PCB 工程師必須在維持效能與功能的前提下縮小設計。
4. PCB 設計的關鍵要素
PCB 設計包含多個步驟,每一步都需要細心處理。以下是最重要的要素:
⦁ 電路圖設計:
繪製電路圖是 PCB 設計的第一步,它呈現元件間的電氣連接。這份藍圖對於確保電路在進入實體佈局前能正常運作至關重要。
⦁ 元件擺放:
策略性地擺放元件對於最佳化效能與製造便利性非常重要。通常會將微控制器與電源 IC 等關鍵元件置於中央,其餘元件則環繞配置。
⦁ 佈線:
佈線是利用銅線連接元件的過程。對於高頻線路,高效佈線可將干擾降至最低並最大化訊號完整性。
⦁ 疊構規劃:
對於多層 PCB,了解疊構非常重要。此步驟包括決定訊號走線、電源分配與接地層的層數。良好的疊構可提升訊號品質與散熱效能。
⦁ 導孔:
多層 PCB 利用導孔連接不同層。使用哪種導孔(通孔、盲孔或埋孔)取決於設計複雜度與空間限制。
5. PCB 工程與製造流程
PCB 設計完成後,下一步就是製造,包含幾個重要步驟:
⦁ 製板:
製造 PCB 的第一步是以 FR4 等阻燃玻璃纖維材料製作板子框架,接著加上銅層並進行蝕刻以形成所需電路圖案。
⦁ 鑽孔:
需鑽孔以供插件元件與導孔使用。精準度在此非常重要,孔位錯誤可能導致元件對位不良與訊號問題。
⦁ 電鍍:
在鑽孔上覆蓋導電材料(通常為銅),使各層之間能夠導電。
⦁ 防焊層塗佈:
為保護銅線並避免焊接時短路,需在板子上塗佈防焊層。這就是大多數 PCB 上看到的綠色層。
⦁ 絲印:
絲印會在 PCB 上印上標籤,如零件編號與公司名稱,方便組裝與除錯。
⦁ 組裝:
根據設計,元件會透過插件技術(THT)或表面黏著技術(SMT)安裝到 PCB 上。
⦁ 測試:
出貨前,PCB 會經過完整測試,確保其依設計規格運作。常用的測試包括線上測試(ICT)與自動光學檢測(AOI)。
結論:
從家電到工業系統,PCB 工程是現代電子產品的核心。當工程師掌握正確的規劃、佈局與製造方法,就能打造出可靠且高效能的電路板。
隨著電子技術持續進步並激發各產業創新,PCB 工程仍將是推動電路設計與效能極限的關鍵領域。任何 PCB 專案要成功,都必須選對材料、遵循最佳實踐並與製造商密切合作。
持續學習
為什麼 PCB 排針對可靠電路板設計至關重要
重點摘要 雙重功能:同時作為電氣引腳及機械固定件;準確的孔徑可防止焊點承受過大應力。 間距與電流:2.54 mm 引腳約可承載 3 A,而 1.27 mm 引腳約可承載 1 A。 焊盤尺寸:應根據引腳對角尺寸設計鍍通孔;對於 0.64 mm 方形引腳,孔徑通常為 1.05–1.15 mm。 智能佈局:將接地引腳放在訊號旁邊以降低噪聲,並配合線纜引腳編號。 組裝規則:回流焊應使用 LCP 材料,並達到至少 75% 的垂直焊料填充率。 PCB 排針通常是電路板上最便宜的連接器,但卻承受最多的操作。線纜會插入其中,電路板也可能堆疊在其上。即使組裝完成很久之後,使用者仍可能以斜角拉扯線纜。所有這些負載最終都會集中到幾個焊點上,因為排針同時承擔兩項工作。從電氣角度看,它是一排傳輸電源及訊號的裸露短導體;從機械角度看,它是一個固定件。每根引腳都穿過鍍銅通孔,可防止拉扯線纜時將焊盤從層壓板上撕下。 圖 1:電路板上的直式、直角及堆疊式 PCB 排針 許多排針故障其實是機械問題,卻表現得像電氣問題,例如只有在線纜移動時才會斷開的焊點。將排針同時視為結構件及連接器,間距、孔徑及方向的選擇便不再是隨意決定。本指南涵蓋......
深入了解具高熱穩定性的聚酰亞胺 PCB 材料
重點摘要 兩種形態:可製成柔性薄膜(彎曲時不會開裂)或硬質玻璃纖維層壓板(提供結構穩定性)。 極高耐熱性:可承受超過 200°C 的工作溫度,Tg 可達 250°C–410°C。 高過孔可靠性:在 50°C 至 260°C 之間,Z 軸方向只膨脹 1.2%,可防止鍍孔裂紋。 必須烘焙:可吸收相當於自身重量 2.8% 的水分,因此回焊前必須烘焙,以避免分層。 JLCPCB 柔性電路支援:適合高可靠性應用;JLCPCB 支援 1 至 4 層柔性聚酰亞胺 FPC。 聚酰亞胺 PCB 可以在 FR-4 已經軟化的溫度下繼續運作,因此會被用於引擎艙、衛星及深井鑽探工具。代價是成本:聚酰亞胺層壓板的價格可能是傳統 FR-4 的數倍,所以只有在應用真正需要其熱性能及機械性能時,才值得選用。 本指南將介紹: 聚酰亞胺是甚麼,以及它為何有兩種不同形態 Tg、CTE 及分解溫度與 FR-4 有何差異 在哪些情況下吸濕特性有幫助,哪些情況下會造成問題 哪些行業願意為其付費,以及能獲得甚麼回報 JLCPCB 目前實際可以製造哪些聚酰亞胺產品 圖 1:聚酰亞胺柔性電路 了解聚酰亞胺這種先進 PCB 材料 聚酰亞胺之所以被列......
掌握高良率製造中的 PCB 電鍍類型及製程控制
重點摘要 兩步電鍍:先建立化學種子層,再以電解銅增加結構強度。 工藝選擇:圖形電鍍適合細線路;整板電鍍適合厚銅。 導通孔完整性:將縱橫比保持在 10:1 或以下,避免孔壁最薄處開裂。 表面處理:BGA 平面焊盤使用 ENIG,高磨損接點使用硬金。 IPC 標準:Class 2 要求 20 µm 銅孔壁厚度;Class 3 要求 25 µm 且不得有空洞。 PCB 電鍍會將一疊已鑽孔的覆銅板變成可運作的電路。這也是唯一無法從外部直接檢查的製程。電路板上的每個過孔,都是一個內部生長出銅管的孔。阻焊層完成後,你便再也看不到這條銅管。理解以下概念,便能掌握整個主題:銅不會黏附在已固化的環氧樹脂上,而環氧樹脂也不導電,因此製造商必須先在裸露樹脂上形成化學種子層。 圖 1:板件通過垂直連續銅電鍍線 只有完成這一步,電流才可以建立真正關鍵的銅厚。這種先化學處理、再通電增厚的兩步方法,解釋了你會遇到的大部分電鍍類型、缺陷及檢查規則。本指南將說明這兩種機制的差異,以及圖形電鍍與整板電鍍的不同;同時也會介紹 ENIG 及硬金 等表面處理的沉積方式。最後才會討論電鍍液化學成分及電流密度,因為它們決定深孔過孔能否通過回流......
了解 IPC-6012 標準:高可靠性剛性 PCB 製造指南
重點摘要 IPC-6012 與 IPC-A-600:IPC-6012 是具約束力的性能規範,而 IPC-A-600 僅作為外觀驗收參考文件。 Class 2 與 Class 3:Class 3 要求更厚的孔壁銅厚(25 μm,而 Class 2 為 20 μm),並且不允許鍍層空洞。 測試驗證:品質透過對拼板上的測試 coupon 進行熱應力測試後,再進行微切片分析確認。 提前指定等級:必須在製造圖紙中提前標註所需等級,電路板製造完成後無法再升級為更高等級。 IPC-6012 是決定 PCB 製造商可以交付什麼品質電路板的重要規範。許多設計者會在製造圖紙中標註「依 IPC-6012 Class 2 製造」後便繼續下一步,但製造商會仔細閱讀這項要求,因為它將成為檢驗人員判定是否合格的依據。 裸 PCB 並不是僅靠外觀即可判定是否合格。為確認鍍通孔品質,製造商會從樣品板中切取通孔截面,研磨拋光後,使用顯微鏡測量孔壁銅厚。 圖 1:金相顯微鏡下的鍍通孔微切片 PCB 等級並不會改變您的設計,因此 Class 3 電路板並不是「更聰明」或設計更好的電路板。它只是同一份設計圖稿,在更嚴格的驗收標準下進行評估......
電容 ESR 完整指南:定義、合適數值與量測方法
重點摘要 定義:電容 ESR(等效串聯電阻)以單一電阻值表示實際電容內部的損耗,包括來自電極、端接結構、電解質與介電材料的損耗。 重要性:漣波電流流經 ESR 時,會在電源軌上產生漣波電壓跳變,並在電容內部造成 I²R 發熱,進而限制電容的額定漣波電流與使用壽命。 測試條件:ESR 會隨頻率、溫度、電容量、封裝尺寸與技術類型而變化,因此只有同時註明測試頻率與溫度,ESR 數值才具有意義。 量測方式:ESR 電表適合快速檢查;搭配四線式 Kelvin(克爾文)接線的 LCR 電表,則可用於依規格書核對元件。一般萬用電表無法量測 ESR。 並非越低越好:部分線性穩壓器依賴輸出電容的 ESR 維持迴路穩定性,並規定最低 ESR,因此替換成低 ESR 元件之前,請先查看穩壓器規格書。 電容 ESR(等效串聯電阻)是實際電容阻抗中的電阻性成分,會將漣波電流轉化為漣波電壓與熱量。即使每顆電容量測出的電容量都正確,ESR 仍可能是電源供應器過熱,或輸出漣波高於設計預期的常見原因。 本指南將帶您了解: 什麼是電容 ESR,以及它的來源。 ESR 為何會影響漣波電壓、自發熱與穩壓器穩定性。 不同電容技術應具備什麼樣......
掌握 PCB 走線寬度設計,預防熱失效與訊號失效
重點摘要 預防焊接缺陷:熱隔離輻條可保留焊接熱量,避免冷焊點,並防止小型元件出現立碑現象。 電源焊墊避免使用熱隔離:散熱焊墊與承載超過 3 A 電流的走線應採用實心連接,以最大限度散熱並降低壓降。 選擇合適的輻條尺寸:被動元件使用較細的輻條(0.10–0.20 mm),一般 SMD 元件則使用較寬的輻條(0.20–0.30 mm)。 預留蝕刻餘裕:輻條寬度應比板廠的最小製造能力增加 30%,以承受生產過程中的過度蝕刻。 談到尺寸,電路板上有一項尺寸直接關係到實際電流、發熱與失效風險,那就是 PCB 走線寬度。您只需幾秒鐘就能在佈線時設定線寬,但它究竟能否承受負載,結果截然不同。如果設定錯誤,銅線路可能過熱、防焊層變成褐色、邏輯電源軌的電壓降至臨界值以下,最後讓電路板不是在您的工作台上,而是在客戶手中失效! 本指南將說明走線寬度如何影響電氣性能,透過一個完整計算範例介紹標準線寬公式,解釋計算器何時有幫助、何時可能誤導您,以及為什麼內層與外層需要不同線寬,並介紹板廠實際能夠蝕刻出的線路尺寸。 PCB 走線寬度選擇錯誤的隱藏風險 您可以將銅走線想像成延長線。較細的延長線可以整天為桌燈供電而沒有問題;但如......