PCB 膠水:類型、應用與電路板組裝的最佳替代方案
1 分鐘
- 膠黏劑在 PCB 可靠性與效能中的角色
- 現今主流的 PCB 膠黏劑類型
- PCB 膠黏劑在實際專案的關鍵應用
- 傳統 PCB 膠黏劑的頂尖替代方案
- 如何選擇並正確使用電路板膠黏劑
- 應用技巧與常見錯誤
- 常見問題(FAQ)
印刷電路板不只靠焊錫固定零件。PCB 膠黏劑(或稱電路板膠水)能在極端環境下將各層與元件牢牢黏合。優質膠水可在組裝時固定零件,同時提供電氣絕緣、防潮密封與晶片散熱功能。事實上,膠黏劑對效能至關重要,可防止微小元件鬆脫或位移。換句話說,正確的膠水能讓裝置的電子拼圖在嚴苛使用條件下依然可靠地黏在一起。
膠黏劑在 PCB 可靠性與效能中的角色

耐用性通常默默發揮作用,多數 PCB 膠黏劑也是如此。它們讓日常裝置抵禦濕氣與環境衝擊。在汽車與航太電子中,膠水協助零件承受極端條件,也能吸收跌落衝擊並延長可靠度。PCB 膠黏劑還有助於縮小電子產品尺寸;即使是最小晶片也能被牢固固定,使微型板子容納更多功能。高密度板若無膠水,將難以避免裂紋與短路。優質 PCB 膠黏劑默默確保元件定位,讓電路維持最佳運作。
PCB 膠水不可或缺的常見情境
大型電容、變壓器與連接器:這些零件可能因震動而拉扯焊點,少量膠水即可防止脫落。

雙面組裝:雙面置件時,膠水先固定底面零件,避免在頂面回流時掉落。
原型與手焊:玩家常用手工快乾膠,防止焊接時元件漂移。
損壞預防:維修或長期使用時,膠水可填縫,避免焊錫虹吸或接點龜裂。

現今主流的 PCB 膠黏劑類型
環氧樹脂系 PCB 膠
眾多黏著劑中,環氧膠最受青睞。其雙劑型(樹脂+硬化劑)固化後形成堅硬塑膠,耐熱耐化學,適合固定與密封。在印刷電路板(PCB)組裝中,用於永久黏接重元件或散熱片。固化後的環氧成為 PCB 的結構一部分,可承受焊錫高溫與機械衝擊。缺點是需數小時完全固化,但能提供長期耐高溫的強力接合。
矽膠黏著劑:柔性與高溫應用

矽膠固化後具橡膠彈性,可吸收衝擊與震動,耐溫範圍 −40°C 至 200°C,適用於軟板與 LED 模組,亦具優異絕緣與防潮性。中性固化矽膠不釋放腐蝕副產物,工程師常在組裝時先以熱熔膠定位,長期抗震則靠矽膠。
壓克力與 UV 固化選項
壓克力膠應用廣泛,固化快、適用材質多,新型壓克力可耐產線高溫與濕氣。UV 固化膠屬壓克力系,照光前保持液態,UV 燈照射數秒即可硬化,適合快速量產。

瞬間固化特性方便工廠在加熱前固定精密元件。UV 壓克力特別適合感測器、顯示器等微型組裝。但須注意:若接合區有陰影或深度過大,UV 光無法到達,將影響固化效果。
SMT 紅膠與導電膠等特規產品

SMT 紅膠:在表面黏著組裝中,常見的 SMT 紅膠為熱固環氧,先點膠固定零件,回流時於 100–150°C 固化,使焊錫熔化前元件已牢固。固化後永久堅硬,常用於雙面板底面元件防掉落。
導電膠:除黏著外還能導電,通常含銀或碳,可替代焊錫。例如對熱敏感基板黏晶片,或修補斷銅箔。缺點是成本高、導電率低於焊錫,僅用於無法焊接的場合。
PCB 膠黏劑在實際專案的關鍵應用
焊接前的元件固定
最基本用途即在焊接前點膠定位。量產時每顆 SMD 由機器放置後,微量膠水可防止跳件;雙面板更需在底面元件下點膠,避免掉落。大型電解電容、高連接器等重件,亦需額外膠水加固。
多層板壓合與層間黏結
製作多層 PCB時,需將多張薄芯板與半固化膠片(prepreg)交替堆疊,經高溫高壓固化成一體。軟板則用薄膠膜將覆蓋膜(coverlay)貼合於銅箔/聚醯亞胺基材,提供層間絕緣與接合。若無膠水,層間將無法黏合或短路。
現代多層板透過膠膜確保各層在熱與應力下保持壓合;軟板則以特殊膠層將銅與覆蓋膜黏結,隔離並保護線路。
維修、重工與三防漆支援

維修時膠水同樣關鍵:跳線可用線路固定膠定位,斷銅箔可用導電環氧膠修補;液態膠帶亦可作為臨時防焊膜,波焊後撕除。最終產品常噴塗三防漆(conformal coating),即為一種聚合物膠水,提供全面防護。
軟板與軟硬結合板製程

軟板與軟硬結合板需用膠水黏結各層。軟板將覆蓋膜與補強板貼合於聚醯亞胺,兼顧柔性與連接器強度。JLCPCB 現代軟板多採無膠基材,以熱壓直接結合銅箔與聚醯亞胺,提升彎折壽命。軟硬結合板則用特定膠水將硬質 FR-4 與軟性區黏結,確保彎折時不分層。
傳統 PCB 膠黏劑的頂尖替代方案
機械固定法

重載或高應力場合可用螺絲、支架、鉚釘等機械方式固定,例如大型變壓器常直接鎖於板或機殼,強度勝過任何環氧膠。
無膠軟板技術
最新技術直接省略膠層,以特殊壓合或液態聚醯亞胺製程將銅與聚醯亞胺結合,提升耐熱與彎折壽命。JLCPCB 指出目前 90% 軟板已採無膠結構,可靠性更高。
先進焊接與點膠技術
選擇性焊接、真空吸嘴固定、自動點膠機精準塗佈,或設計可焊接金屬墊等方式,都能在不用膠水的情況下固定元件。
如何選擇並正確使用電路板膠黏劑
關鍵選擇因素(熱、電、環境)
選膠如同配對,需符合專案需求:考量操作溫度、導熱或導電需求、介電強度、與 PCB 材質的相容性、固化方式(熱固化、UV 固化或室溫固化)以及產線產能。高功率板需耐高溫且導熱佳;量產線可選 UV 快固,實驗室可用慢固環氧。
應用技巧與常見錯誤

先用異丙醇清潔焊盤與元件腳,去除油脂與助焊劑。使用針筒或細點膠頭,每顆零件底下一小滴即可,過量會污染焊盤造成短路。確實遵守固化溫度、時間或 UV 劑量,不足將導致未來脫落。熱固化環氧需確認回流曲線避免過烤。部分膠水會釋放氣體或刺激皮膚,務必通風並戴手套。先以廢板測試膠水強度與相容性,確保萬無一失。

常見問題(FAQ)
Q. PCB 膠黏劑的用途?
用於固定元件與層板,提供機械支撐、抗震、防潮、電氣絕緣,有時亦協助散熱。
Q. 可以用三秒膠(氰基丙烯酸酯)嗎?
可暫時點膠或非關鍵部位,但長期易脆、耐熱與抗震差;長期可靠度建議用電子級環氧或矽膠。
Q. 熱熔膠安全嗎?
消費性產品常用於低應力臨時固定,但耐溫低、熱循環後易劣化,高可靠度設計不建議。
Q. 無膠軟板是什麼?
省略銅箔與聚醯亞胺間的膠層,改用特殊壓合或液態聚醯亞胺直接結合,提升耐熱與彎折壽命,適合動態彎折應用。
Q. 什麼是 SMT 紅膠?
SMT 紅膠為熱固環氧,點於元件下方,回流時於 105–150 °C 固化,先固定零件再焊錫,常用於雙面板防底件掉落,固化後永久堅硬。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......