PCB 解析:印刷電路板簡易指南
1 分鐘
印刷電路板(PCB)是幾乎所有現代電子設備背後的關鍵基礎。PCB 的重要性在於它們提供電子元件之間的電氣互連、提供固定元件的剛性支撐,並以緊湊的封裝形式整合到最終產品中。它們是電子設備中負責外形與功能的主要元件,讓先進的半導體能夠以極高的資料速率彼此通訊。
從智慧型手機、電腦到家用電器與工業設備,PCB 讓這些裝置能夠可靠地執行各種功能。在這份簡易指南中,我們將說明 PCB 是什麼、它們如何運作,以及為何在當今科技驅動的世界中如此關鍵。
什麼是 PCB?
印刷電路板(PCB)是一種扁平且薄的板子,由絕緣材料(如玻璃纖維)製成,表面蝕刻有導電路徑。這些路徑也稱為走線,可讓電流在板上的不同元件之間流動,將所有元件連接成為一個功能性電路。電阻、電容、電晶體與積體電路(IC)等元件會被安裝在板上,並透過這些路徑互相連接。PCB 也為電子元件提供機械支撐,使設備能夠安裝在外殼內。
PCB 可以是單面(僅一層導電材料)、雙面或多層,取決於設計的複雜度與所需的連接數量。在製造過程中,內層銅箔會被蝕刻,只留下預定的銅走線來連接電路板上的元件。多個蝕刻層會依序壓合,直到完成整個印刷電路板的疊構。這就是 PCB 製造的整體流程。
PCB 的組成:
PCB 的層數通常依據其導電層的數量而定。然而,PCB 還包含其他類型的層,這些層以導電與絕緣材料交替疊合的方式壓合在一起。現今的 PCB 必定包含以下四種層別:
- 基材: PCB 的基礎材料,通常由玻璃纖維(FR4)或金屬製成,提供剛性與絕緣性。
- 銅層: 在基材上方覆蓋一層薄銅,用來形成導電路徑。依 PCB 的複雜度,可能有一或多層銅。
- 防焊層: 綠色(或其他顏色)的保護層,覆蓋銅走線以防止短路與搬運時的損傷。
- 絲印: 印在 PCB 上的白色標記,提供標籤與符號,幫助識別元件與連接。
PCB 由這四種層混合組成。單面 PCB 包含一層基材、一層銅、一層防焊與一層絲印。雙面 PCB 包含一層基材、兩層銅、雙面防焊,通常也有絲印。多層 PCB 還可能使用預浸材料作為層間介電層,壓合於兩個核心層之間或核心與導體層之間。
PCB 歷史一瞥:
過去,電子產品由小型積體電路(IC)與離散元件組裝而成,再以導線連接,元件則固定於剛性基材上。最早的基材是一種稱為電木(bakelite)的材料,用來取代膠合板的上層。導線數量多到容易纏繞或佔據大量空間,除錯困難且可靠度低。製造速度也慢,因為必須手動焊接多個元件及其導線。
如今,標準設計可包含許多小型元件,如微型 IC、極小被動元件與高接腳數的先進晶片。已不可能再用焊線手動連接所有元件,因此銅連線直接沉積於絕緣基材上,如前述製程。現今許多裝置都是具備數千條連線與多重電氣介面的先進高密度互連(HDI)設計,驅動從智慧型手機、心率監測器到火箭的各種應用。
PCB 的類型
依據複雜度與應用需求,有不同類型的 PCB:
1. 單面 PCB: 僅有一層銅走線。結構簡單、成本低,常見於低成本電子產品。
適用於計算機、收音機、LED 燈與電源供應器等基本裝置。優點:成本最低、製造最容易。缺點:僅單面走線,電路複雜度與元件密度受限。
2. 雙面 PCB: 板子雙面都有銅層,可實現更複雜的電路,用於消費性電子與更精密的設備。
常見於擴大機、自動販賣機與汽車儀表板。優點:元件密度更高、走線彈性更好。缺點:成本略高,需電鍍通孔連接兩面。
3. 硬板 PCB: 顧名思義,這類 PCB 堅硬不可彎曲,廣泛用於耐用電子產品。
幾乎所有標準設備如桌上型電腦、電視與工業控制都可見。優點:機械支撐強、平面設計成本低。缺點:無彈性,不適合緊湊或活動部件。
4. 軟板 PCB: 以柔性材料製成,可彎曲扭曲,常見於穿戴裝置、相機與小型設備。
用於智慧手錶、醫療穿戴、折疊手機與印表機噴頭。優點:節省空間、重量輕、可配合不規則外形。缺點:成本較高,組裝難度大。
5. 軟硬結合板:結合硬板與軟板,用於部分區域需彎曲、部分需穩定的應用。
廣泛應用於航太、軍事、高階醫療與折疊電子產品。優點:兼具耐用與動態彎曲能力,減少連接器並提升可靠度。缺點:成本最高,設計與製造最複雜。
6. 多層 PCB: 由多層銅走線堆疊並互相絕緣,用於智慧型手機、電腦與醫療設備等高效能裝置。
多層 PCB 中,訊號需在不同銅層間傳輸,這透過導通孔達成——小型的電鍍孔作為垂直導電路徑。最常見的是貫穿孔,貫穿整塊板子;更高階設計可能使用盲孔(外層連內層)或埋孔(僅內層互連),實現更緊湊的電路。
PCB 如何製造?
「什麼是 PCB?」這個問題也涉及它的外觀、組成與製造方式。乍看之下,印刷電路板似乎只用相當簡單的技術來排列、安裝與連接元件。然而,它其實是涉及眾多技術階段與尖端製造系統的複雜流程。
PCB 由多層材料構成,類似三明治結構,層數可隨複雜度增加。典型的簡單 PCB 包含前述四種層。早期設計階段會先繪製並驗證電路功能,再將設計送至製造商進一步生產。步驟包括:
- 設計與佈線
- 列印 PCB 設計
- 蝕刻
- 鑽孔
- 電鍍
- 防焊層塗佈
- 絲網印刷
- 表面處理
- 檢測與測試
所有步驟皆有詳細說明,s請參閱我們的 PCB 製造終極指南,涵蓋印刷電路板的所有設計與製造面向。
PCB 如何運作?
PCB 為電子設備提供基礎,讓元件透過有組織的導電走線互相通訊。以下為 PCB 運作的基本說明:
電源分配: PCB 將電池或電源供應器的電力路由至所有必要元件。
訊號流動: 板上的走線在不同元件間傳輸訊號(電流),使它們能夠通訊並執行任務。
元件支撐: PCB 提供堅固結構,可安全固定元件,保持連接穩定。
走線的精心排列可確保訊號準確高效傳輸,同時將干擾或故障風險降至最低。
為何 PCB 如此重要?
PCB 對現代電子產品的運作至關重要,原因如下:
緊湊設計: PCB 讓複雜電路得以小型化與整齊排列,使裝置更小而不犧牲性能。
可靠度: PCB 確保連接穩定並將電氣干擾降至最低,使電子設備可靠運作。
量產成本低: PCB 可大量生產,對製造商與消費者皆具成本效益。
耐用性: 具備保護層與堅固材料,PCB 可承受物理與環境壓力,確保長久性能。
PCB 的應用
印刷電路板(PCB)幾乎是所有現代電子設備的核心。在消費性電子中,它們驅動智慧型手機、筆電、電視與遊戲機。汽車產業依賴 PCB 實現導航、娛樂與引擎控制等關鍵系統。
在醫療領域,PCB 對心率監測器與影像設備等裝置至關重要,確保診斷準確與病患照護。工業機械從自動化系統到控制面板,也依賴 PCB 高效運作。此外,航太產業在太空船與航空設備中使用先進 PCB,設計上能耐受極端環境並滿足高效能需求。
結論
印刷電路板是現代電子的基礎,讓我們對裝置期待的功能、緊湊與可靠度得以實現。從簡單的小工具到高度先進的系統,PCB 使我們所處的互聯世界成為可能。隨著科技演進,PCB 的角色將持續擴大,推動各產業創新,並提升塑造日常生活的設備。
常見問題:印刷電路板(PCB)
1. PCB 代表什麼?其主要用途為何?
PCB 代表印刷電路板。它是一種透過導電銅走線提供電子元件間電氣連接的板子,同時提供機械支撐。
2. 最常見的 PCB 類型有哪些?
常見類型包括單面(單面銅)、雙面(雙面銅)、多層(多層銅)、硬板、軟板與軟硬結合板(結合硬板與軟板)。
3. 典型 PCB 的四個基本層別是什麼?
典型 PCB 包含:基材(通常為 FR-4 玻璃纖維,提供剛性與絕緣)
銅層(導電走線)
防焊層(保護塗層,通常為綠色)
絲印(標籤與標記)
4. 多層 PCB 如何在層間傳輸訊號?
多層 PCB 使用導通孔——小型電鍍孔作為垂直導電路徑。最常見的是貫穿孔,穿透整塊板子;更高階設計可能使用盲孔(外層連內層)或埋孔(僅內層互連),實現更緊湊的布局。
5. 為何大多數 PCB 是綠色?
綠色來自防焊層,用於保護銅走線並防止短路。綠色是傳統且最廣泛使用的顏色,與白色絲印及銅對比良好,但也有其他顏色可供選擇。
持續學習
為什麼 PCB 排針對可靠電路板設計至關重要
重點摘要 雙重功能:同時作為電氣引腳及機械固定件;準確的孔徑可防止焊點承受過大應力。 間距與電流:2.54 mm 引腳約可承載 3 A,而 1.27 mm 引腳約可承載 1 A。 焊盤尺寸:應根據引腳對角尺寸設計鍍通孔;對於 0.64 mm 方形引腳,孔徑通常為 1.05–1.15 mm。 智能佈局:將接地引腳放在訊號旁邊以降低噪聲,並配合線纜引腳編號。 組裝規則:回流焊應使用 LCP 材料,並達到至少 75% 的垂直焊料填充率。 PCB 排針通常是電路板上最便宜的連接器,但卻承受最多的操作。線纜會插入其中,電路板也可能堆疊在其上。即使組裝完成很久之後,使用者仍可能以斜角拉扯線纜。所有這些負載最終都會集中到幾個焊點上,因為排針同時承擔兩項工作。從電氣角度看,它是一排傳輸電源及訊號的裸露短導體;從機械角度看,它是一個固定件。每根引腳都穿過鍍銅通孔,可防止拉扯線纜時將焊盤從層壓板上撕下。 圖 1:電路板上的直式、直角及堆疊式 PCB 排針 許多排針故障其實是機械問題,卻表現得像電氣問題,例如只有在線纜移動時才會斷開的焊點。將排針同時視為結構件及連接器,間距、孔徑及方向的選擇便不再是隨意決定。本指南涵蓋......
深入了解具高熱穩定性的聚酰亞胺 PCB 材料
重點摘要 兩種形態:可製成柔性薄膜(彎曲時不會開裂)或硬質玻璃纖維層壓板(提供結構穩定性)。 極高耐熱性:可承受超過 200°C 的工作溫度,Tg 可達 250°C–410°C。 高過孔可靠性:在 50°C 至 260°C 之間,Z 軸方向只膨脹 1.2%,可防止鍍孔裂紋。 必須烘焙:可吸收相當於自身重量 2.8% 的水分,因此回焊前必須烘焙,以避免分層。 JLCPCB 柔性電路支援:適合高可靠性應用;JLCPCB 支援 1 至 4 層柔性聚酰亞胺 FPC。 聚酰亞胺 PCB 可以在 FR-4 已經軟化的溫度下繼續運作,因此會被用於引擎艙、衛星及深井鑽探工具。代價是成本:聚酰亞胺層壓板的價格可能是傳統 FR-4 的數倍,所以只有在應用真正需要其熱性能及機械性能時,才值得選用。 本指南將介紹: 聚酰亞胺是甚麼,以及它為何有兩種不同形態 Tg、CTE 及分解溫度與 FR-4 有何差異 在哪些情況下吸濕特性有幫助,哪些情況下會造成問題 哪些行業願意為其付費,以及能獲得甚麼回報 JLCPCB 目前實際可以製造哪些聚酰亞胺產品 圖 1:聚酰亞胺柔性電路 了解聚酰亞胺這種先進 PCB 材料 聚酰亞胺之所以被列......
掌握高良率製造中的 PCB 電鍍類型及製程控制
重點摘要 兩步電鍍:先建立化學種子層,再以電解銅增加結構強度。 工藝選擇:圖形電鍍適合細線路;整板電鍍適合厚銅。 導通孔完整性:將縱橫比保持在 10:1 或以下,避免孔壁最薄處開裂。 表面處理:BGA 平面焊盤使用 ENIG,高磨損接點使用硬金。 IPC 標準:Class 2 要求 20 µm 銅孔壁厚度;Class 3 要求 25 µm 且不得有空洞。 PCB 電鍍會將一疊已鑽孔的覆銅板變成可運作的電路。這也是唯一無法從外部直接檢查的製程。電路板上的每個過孔,都是一個內部生長出銅管的孔。阻焊層完成後,你便再也看不到這條銅管。理解以下概念,便能掌握整個主題:銅不會黏附在已固化的環氧樹脂上,而環氧樹脂也不導電,因此製造商必須先在裸露樹脂上形成化學種子層。 圖 1:板件通過垂直連續銅電鍍線 只有完成這一步,電流才可以建立真正關鍵的銅厚。這種先化學處理、再通電增厚的兩步方法,解釋了你會遇到的大部分電鍍類型、缺陷及檢查規則。本指南將說明這兩種機制的差異,以及圖形電鍍與整板電鍍的不同;同時也會介紹 ENIG 及硬金 等表面處理的沉積方式。最後才會討論電鍍液化學成分及電流密度,因為它們決定深孔過孔能否通過回流......
了解 IPC-6012 標準:高可靠性剛性 PCB 製造指南
重點摘要 IPC-6012 與 IPC-A-600:IPC-6012 是具約束力的性能規範,而 IPC-A-600 僅作為外觀驗收參考文件。 Class 2 與 Class 3:Class 3 要求更厚的孔壁銅厚(25 μm,而 Class 2 為 20 μm),並且不允許鍍層空洞。 測試驗證:品質透過對拼板上的測試 coupon 進行熱應力測試後,再進行微切片分析確認。 提前指定等級:必須在製造圖紙中提前標註所需等級,電路板製造完成後無法再升級為更高等級。 IPC-6012 是決定 PCB 製造商可以交付什麼品質電路板的重要規範。許多設計者會在製造圖紙中標註「依 IPC-6012 Class 2 製造」後便繼續下一步,但製造商會仔細閱讀這項要求,因為它將成為檢驗人員判定是否合格的依據。 裸 PCB 並不是僅靠外觀即可判定是否合格。為確認鍍通孔品質,製造商會從樣品板中切取通孔截面,研磨拋光後,使用顯微鏡測量孔壁銅厚。 圖 1:金相顯微鏡下的鍍通孔微切片 PCB 等級並不會改變您的設計,因此 Class 3 電路板並不是「更聰明」或設計更好的電路板。它只是同一份設計圖稿,在更嚴格的驗收標準下進行評估......
電容 ESR 完整指南:定義、合適數值與量測方法
重點摘要 定義:電容 ESR(等效串聯電阻)以單一電阻值表示實際電容內部的損耗,包括來自電極、端接結構、電解質與介電材料的損耗。 重要性:漣波電流流經 ESR 時,會在電源軌上產生漣波電壓跳變,並在電容內部造成 I²R 發熱,進而限制電容的額定漣波電流與使用壽命。 測試條件:ESR 會隨頻率、溫度、電容量、封裝尺寸與技術類型而變化,因此只有同時註明測試頻率與溫度,ESR 數值才具有意義。 量測方式:ESR 電表適合快速檢查;搭配四線式 Kelvin(克爾文)接線的 LCR 電表,則可用於依規格書核對元件。一般萬用電表無法量測 ESR。 並非越低越好:部分線性穩壓器依賴輸出電容的 ESR 維持迴路穩定性,並規定最低 ESR,因此替換成低 ESR 元件之前,請先查看穩壓器規格書。 電容 ESR(等效串聯電阻)是實際電容阻抗中的電阻性成分,會將漣波電流轉化為漣波電壓與熱量。即使每顆電容量測出的電容量都正確,ESR 仍可能是電源供應器過熱,或輸出漣波高於設計預期的常見原因。 本指南將帶您了解: 什麼是電容 ESR,以及它的來源。 ESR 為何會影響漣波電壓、自發熱與穩壓器穩定性。 不同電容技術應具備什麼樣......
掌握 PCB 走線寬度設計,預防熱失效與訊號失效
重點摘要 預防焊接缺陷:熱隔離輻條可保留焊接熱量,避免冷焊點,並防止小型元件出現立碑現象。 電源焊墊避免使用熱隔離:散熱焊墊與承載超過 3 A 電流的走線應採用實心連接,以最大限度散熱並降低壓降。 選擇合適的輻條尺寸:被動元件使用較細的輻條(0.10–0.20 mm),一般 SMD 元件則使用較寬的輻條(0.20–0.30 mm)。 預留蝕刻餘裕:輻條寬度應比板廠的最小製造能力增加 30%,以承受生產過程中的過度蝕刻。 談到尺寸,電路板上有一項尺寸直接關係到實際電流、發熱與失效風險,那就是 PCB 走線寬度。您只需幾秒鐘就能在佈線時設定線寬,但它究竟能否承受負載,結果截然不同。如果設定錯誤,銅線路可能過熱、防焊層變成褐色、邏輯電源軌的電壓降至臨界值以下,最後讓電路板不是在您的工作台上,而是在客戶手中失效! 本指南將說明走線寬度如何影響電氣性能,透過一個完整計算範例介紹標準線寬公式,解釋計算器何時有幫助、何時可能誤導您,以及為什麼內層與外層需要不同線寬,並介紹板廠實際能夠蝕刻出的線路尺寸。 PCB 走線寬度選擇錯誤的隱藏風險 您可以將銅走線想像成延長線。較細的延長線可以整天為桌燈供電而沒有問題;但如......