理解 PCB 熱導率:材料選擇、計算方法與高效能解決方案
1 分鐘
- PCB 材料導熱基礎
- 常見 PCB 材料及其導熱係數
- 計算 PCB 有效導熱係數
- 實現高導熱 PCB 的策略
- 實際應用與性能考量
- 常見問題 (FAQ)
談到小型電子產品,功耗是主要挑戰,隨之而來的就是散熱問題。一塊 PCB 可能通過 DRC 檢查、SI 模擬,甚至功能測試,卻因散熱不良在實際場域中慘敗。PCB 的導熱能力對電子設計者而言已不再是可選項目,而是現代設計的核心考量。隨著元件尺寸縮小,熱裕度消失,在設計高密度且結構緊湊的 PCB 時,必須正確掌握 PCB 材料的導熱係數。
本文將說明如何計算 PCB 的有效導熱係數,這往往決定了產品是堅固可靠還是得付出高昂代價重新設計。以下提供工程師導向的實用深入解析,涵蓋建議材料、計算方法與經實證的高導熱 PCB 設計策略。
PCB 材料導熱基礎
導熱係數定義及其在熱傳遞中的角色
導熱係數 k 的單位為 W/mK,用以衡量材料將熱傳遞至周圍環境的效率。在 PCB 設計中,k 值決定元件產生的熱能多快離開接面,並透過整片板子散開。實務上:
- 低導熱 PCB:熱能累積在元件附近
- 高導熱 PCB:熱能透過銅平面、導熱孔與散熱器擴散
製造商通常將 PCB 基材最佳化於電氣絕緣,而非熱流。標準環氧樹脂層壓板更像是熱絕緣體而非導體,因此必須透過佈局與材料選擇來補償。電流沿低阻抗銅路徑流動,熱則試圖沿銅傳導,但板中介電層會阻礙熱流。
面內與貫穿平面導熱差異
PCB 熱行為最常見的誤解之一是方向性導熱。PCB 呈現各向異性導熱,即熱流隨方向而變。
面內導熱:
- 熱沿 PCB 表面橫向擴散
- 主要取決於銅平面與走線密度
- 通常高於貫穿平面數值
貫穿平面導熱:
- 熱垂直流經 PCB 厚度
- 主要受介電材料主宰
- 通常為熱瓶頸
以 FR4 為例,面內導熱約 0.3 W/mK,貫穿平面約 0.25 W/mK;銅本身可達 400 W/mK,但製成疊構後差距巨大,說明銅面對改善散熱的重要性,可透過導熱孔與加厚銅箔進一步緩解。
對元件溫度與板級可靠度的影響
導熱係數直接影響:
- 接面溫度
- 平均失效時間
- 焊點可靠度
- 板材穩定性
經驗法則:接面溫度每升高 10 °C,半導體壽命減半。導熱不良將導致:
- 層間分層
- 焊點疲勞龜裂
- LED 光通量衰減
- 元件提前老化
總之,熱設計決定 PCB 能否在客戶端存活。
常見 PCB 材料及其導熱係數
標準 FR4 與低成本層壓板
FR4 因成本低、易加工,仍為預設選擇,典型特性:
- 導熱係數:0.25–0.35 W/m·K
- 電氣絕緣:優異
- 成本:低
- 取得性:高
由散熱角度,FR4 僅屬中等;其絕熱特性對功率電子反而不利。業界仍大量使用 FR4 及其變種,主因是其阻燃安全性,對低功率數位與控制板已足夠。
含填料或高 Tg 樹脂的增強材料
為兼顧成本與性能,供應商提供添加陶瓷填料的環氧樹脂,導熱範圍 0.6–2.5 W/m·K,可在製程變動最小的情況下提升散熱與高溫穩定性,適用於中功率 DC-DC 轉換器與小型工業電子,堪稱「認真看待散熱的 FR4」。
金屬核心與陶瓷基板實現卓越散熱
當熱性能不可妥協且成本不再是首要考量,可採用金屬核心 PCB(MCPCB)或陶瓷基板。MCPCB 以鋁或銅為底座,具薄介電隔離層,常見於 LED 照明與功率模組;陶瓷 PCB(如 Al₂O₃、AlN)導熱達 20–170 W/m·K,兼具電絕緣與高溫穩定性,成本與製程複雜度較高,用於傳統層壓板無法應付的場合。
計算 PCB 有效導熱係數
多層板體積加權平均模型
實際 PCB 由多種材料疊構,可用體積加權平均快速估算:

其中:
- (ki) = 各層導熱係數
- (fi) = 各層體積分率
納入銅平面、導熱孔與疊構
即使少量銅也能主導熱行為。策略包括:增加高密度區的銅厚與覆蓋率、提高導熱孔密度並選擇填孔型式(填孔 > 鍍通孔 > 空孔),孔徑越大傳導越好。忽略導熱孔相當於在電路分析中忽略電阻。
快速估算工具與公式
工程師常用:
- 試算表熱阻模型
- 一維熱阻網路
- ECAD 熱估算器
- 製造商設計指南
實現高導熱 PCB 的策略
導熱孔與銅平面佈局
佈局層級的熱最佳化應優先考慮:
- 在熱源下方布置密集孔陣
- 鋪設大面積連續銅面
- 使用厚內層銅平面
良好的導熱孔矩陣成本遠低於高階材料,效果卻更優。
選用高導熱基材與填料
材料選擇應與功率密度匹配:<1 W 用標準 FR4,1–5 W 用增強環氧,更高功率則改用 MCPCB 或陶瓷。選錯 PCB 材料的導熱係數,往往導致後期重新設計。
實際應用與性能考量
功率電子與 LED 照明需求
功率電子需要激進的熱管理,MOSFET、IGBT、高電流調節器與高亮度 LED 皆然。LED 的接面溫度直接影響色溫與亮度,熱設計不良將使產品前景黯淡。
高速與 RF 設計的熱限制
RF 與高速材料需兼顧阻抗控制與低 Dk,但導熱係數通常一般,需平衡訊號完整性、散熱與機械穩定性。熱規劃應在疊構定義時啟動,而非佈線後。
熱性能、成本與可製造性之取捨

最佳熱設計若無法製造或成本過高皆屬無用。應先在佈局端解決散熱,再考慮材料升級。早期即與 JLCPCB等製造商工程師合作,熱工程重點在於最佳化而非極端。

常見問題 (FAQ)
什麼是高導熱 PCB?
使用高導熱材料、銅結構與導熱孔,有效將熱從元件移走的 PCB。
如何計算 PCB 的有效導熱係數?
採用體積加權材料模型,並納入銅與導熱孔的貢獻。
FR4 適用於功率電子嗎?
僅限低功率。中高功率通常需增強層壓板或金屬核心。
金屬核心 PCB 昂貴嗎?
比 FR4 貴,但比現場失效與召回便宜。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......