印刷線路板(PWB)在現代電子產品中的重要性
1 分鐘
- 1. 什麼是印刷線路板(PWB)?
- 2. 印刷線路板(PWB)的類型:
- 3. PWB 在電子設計中的重要性:
- 4. PWB 的關鍵材料:
- 5. PWB 與 PCB 的差異:
- 6. PWB 設計考量:
- 7. PWB 在電子領域的應用:
- 8. 選擇合適的 PWB:
- 9. PWB 佈線最佳實務:
- 10. PWB 技術的未來趨勢:
- 結論:
印刷線路板(PWB)對現代電子產品極為關鍵,幾乎所有電子設備都建立在這些元件之上。PWB 是組裝與連接電子零件的核心,提供零件正常運作所需的機械與電氣連結。從重型工具到智慧型手機,所有現代科技都以 PWB 為中心。
本文將探討印刷線路板(PWB)在電子領域的重要性,並說明其結構、類型、功能,以及設計與實作的最佳做法。
1. 什麼是印刷線路板(PWB)?
印刷線路板(PWB)是一塊平坦的板材,其非導電基板上蝕刻或印刷出電氣線路圖案。這些路徑又稱為走線,可讓電流在零件之間流動。PWB 與印刷電路板(PCB)的差異僅在於是否已焊接主動與被動元件。
印刷線路板(PWB)可讓您排列並連接電阻、電容、電晶體等多種零件,確保裝置依需求運作。
2. 印刷線路板(PWB)的類型:
依電子裝置的需求與複雜度,PWBs 有多種類型,常見如下:
⦁ 單面 PWB:
此類板僅在單面佈線,用於零件較少的簡單裝置,如基礎電子產品或家用物品。
⦁ 雙面 PWB:
雙面皆有導電走線,可形成更複雜的線路圖案;兩面皆可安裝元件,並以貫穿孔導通。
⦁ 多層 PWB:
由多層導電走線與絕緣材料交疊而成,透過導通孔連接各層,適用於高密度零件的複雜電子產品。
3. PWB 在電子設計中的重要性:
PWB 決定了電子產品的功能與可靠度,其連接各零件,對電路順暢運作至關重要。主要原因如下:
⦁ 可靠互連:
PWB 提供穩定且耐久的電氣連接,降低連接失效風險,延長整體裝置壽命。
⦁ 精簡設計:
PWB 有效排列零件與走線,縮小電子產品體積,對智慧型手機與連網裝置尤為重要。
⦁ 成本效益:
PWB 使連接與佈線自動化,大量生產時相較手工配線大幅降低成本。
4. PWB 的關鍵材料:
製作 PWB 會依用途與工作環境選用不同材料:
⦁ 基板:
通常採用玻璃纖維強化環氧樹脂(FR-4)作為非導電基底材料,提供板材形狀。
⦁ 銅箔:
薄銅層經酸蝕形成電氣通道,銅厚依電流需求而異。
⦁ 防焊層:
覆蓋銅走線,防止短路與外部損傷。
⦁ 絲印:
板面印刷文字與符號,標示零件位置與電路識別。
5. PWB 與 PCB 的差異:
兩者常被交替使用,但意義不同:PWB 僅指連接零件的線路或走線,而 PCB 則包含線路與已焊接的零件。
差異雖小,對製程卻很關鍵;當零件安裝到 PWB 後,即成為 PCB。
6. PWB 設計考量:
設計 PWB 需多步驟,確保與電子裝置相容,重點包括:
⦁ 零件擺放:
正確擺放可最佳化空間並降低訊號干擾,將關鍵零件靠近可提升效能並降低雜訊。
⦁ 銅走線寬度與間距:
須符合電氣與散熱規範,寬走線可承載更大電流,訊號線可用較細走線。
⦁ 熱管理:
高功率應用需適當間距、散熱導孔與散熱片,避免零件過熱失效。
⦁ 導通孔:
多層 PWB 的導通孔可為盲孔、貫穿孔或埋孔,依板子複雜度選用。
7. PWB 在電子領域的應用:
PWB 應用廣泛,從家用電子到高科技醫療與工業設備,常見如下:
⦁ 消費性電子:
智慧型手機、電視、電腦與遊戲機皆使用 PWB,實現各類電子通訊。
⦁ 汽車電子:
PWB 用於引擎控制、娛樂系統及安全機制(如安全氣囊與防鎖死煞車)。
⦁ 醫療裝置:
心律調節器、影像系統與診斷設備等醫療裝置皆依賴 PWB 正常運作。
⦁ 工業自動化:
工廠設備與控制系統廣泛使用 PWB,實現精準自動化與順暢生產流程。
8. 選擇合適的 PWB:
為專案挑選最適 PWB 需考量多重因素,以獲得最佳效能與耐用度:
⦁ 材料選擇:
選對基板材料可調整板的電氣與熱特性;一般用途常用 FR-4,高頻或高溫應用則需其他材料。
⦁ 層數:
依電子裝置複雜度決定層數;高密度設計適用多層板,簡單需求可用單面板。
⦁ 載流能力:
需依銅厚與走線寬度確保板子可承受所需電流,避免過熱或壓降過大。
⦁ 環境耐受性:
PWB 須能在溫濕度、灰塵或化學物質環境中正常運作。
9. PWB 佈線最佳實務:
正確的佈線與設計對 PWB 效能至關重要,遵循最佳實務可避免常見錯誤並提升可靠度。
⦁ 靠近電源接腳:
將電容等零件靠近 IC 電源接腳,可降低雜訊與電壓變動,提升穩定性。
⦁ 功能分區:
將功能相關的零件集中擺放,可簡化規劃並降低訊號干擾或串音。
⦁ 熱管理:
確保零件間留有足夠空間利於散熱,避免板子或零件過熱損壞。
10. PWB 技術的未來趨勢:
隨著技術進步,PWB 也不斷演進,以支援更小、更快、更高效的裝置。主要趨勢包括:
⦁ 軟性 PWB:
可彎曲軟板適用於穿戴式裝置及其他對尺寸與外形要求嚴格的應用。
⦁ 高頻 PWB:
為滿足更快通訊速度,高頻 PWB 可在更高頻率下運作且訊號損失極低。
⦁ 嵌入式元件:
先進系統將元件直接嵌入板內,進一步縮小尺寸並提升速度。
結論:
印刷線路板(PWB)是現代電子設計的核心,實體與電氣部分在此交會,使裝置高效正確運作。了解不同類型、材料與設計要素,工程師就能打造更小、更強、更便宜的產品。隨著技術演進,PWB 將持續升級,在消費電子、醫療、汽車等領域推動創新。在今日快節奏的科技環境中,正確選用與應用 PWB 是確保電子裝置可靠與成功的關鍵。
持續學習
為什麼 PCB 排針對可靠電路板設計至關重要
重點摘要 雙重功能:同時作為電氣引腳及機械固定件;準確的孔徑可防止焊點承受過大應力。 間距與電流:2.54 mm 引腳約可承載 3 A,而 1.27 mm 引腳約可承載 1 A。 焊盤尺寸:應根據引腳對角尺寸設計鍍通孔;對於 0.64 mm 方形引腳,孔徑通常為 1.05–1.15 mm。 智能佈局:將接地引腳放在訊號旁邊以降低噪聲,並配合線纜引腳編號。 組裝規則:回流焊應使用 LCP 材料,並達到至少 75% 的垂直焊料填充率。 PCB 排針通常是電路板上最便宜的連接器,但卻承受最多的操作。線纜會插入其中,電路板也可能堆疊在其上。即使組裝完成很久之後,使用者仍可能以斜角拉扯線纜。所有這些負載最終都會集中到幾個焊點上,因為排針同時承擔兩項工作。從電氣角度看,它是一排傳輸電源及訊號的裸露短導體;從機械角度看,它是一個固定件。每根引腳都穿過鍍銅通孔,可防止拉扯線纜時將焊盤從層壓板上撕下。 圖 1:電路板上的直式、直角及堆疊式 PCB 排針 許多排針故障其實是機械問題,卻表現得像電氣問題,例如只有在線纜移動時才會斷開的焊點。將排針同時視為結構件及連接器,間距、孔徑及方向的選擇便不再是隨意決定。本指南涵蓋......
深入了解具高熱穩定性的聚酰亞胺 PCB 材料
重點摘要 兩種形態:可製成柔性薄膜(彎曲時不會開裂)或硬質玻璃纖維層壓板(提供結構穩定性)。 極高耐熱性:可承受超過 200°C 的工作溫度,Tg 可達 250°C–410°C。 高過孔可靠性:在 50°C 至 260°C 之間,Z 軸方向只膨脹 1.2%,可防止鍍孔裂紋。 必須烘焙:可吸收相當於自身重量 2.8% 的水分,因此回焊前必須烘焙,以避免分層。 JLCPCB 柔性電路支援:適合高可靠性應用;JLCPCB 支援 1 至 4 層柔性聚酰亞胺 FPC。 聚酰亞胺 PCB 可以在 FR-4 已經軟化的溫度下繼續運作,因此會被用於引擎艙、衛星及深井鑽探工具。代價是成本:聚酰亞胺層壓板的價格可能是傳統 FR-4 的數倍,所以只有在應用真正需要其熱性能及機械性能時,才值得選用。 本指南將介紹: 聚酰亞胺是甚麼,以及它為何有兩種不同形態 Tg、CTE 及分解溫度與 FR-4 有何差異 在哪些情況下吸濕特性有幫助,哪些情況下會造成問題 哪些行業願意為其付費,以及能獲得甚麼回報 JLCPCB 目前實際可以製造哪些聚酰亞胺產品 圖 1:聚酰亞胺柔性電路 了解聚酰亞胺這種先進 PCB 材料 聚酰亞胺之所以被列......
掌握高良率製造中的 PCB 電鍍類型及製程控制
重點摘要 兩步電鍍:先建立化學種子層,再以電解銅增加結構強度。 工藝選擇:圖形電鍍適合細線路;整板電鍍適合厚銅。 導通孔完整性:將縱橫比保持在 10:1 或以下,避免孔壁最薄處開裂。 表面處理:BGA 平面焊盤使用 ENIG,高磨損接點使用硬金。 IPC 標準:Class 2 要求 20 µm 銅孔壁厚度;Class 3 要求 25 µm 且不得有空洞。 PCB 電鍍會將一疊已鑽孔的覆銅板變成可運作的電路。這也是唯一無法從外部直接檢查的製程。電路板上的每個過孔,都是一個內部生長出銅管的孔。阻焊層完成後,你便再也看不到這條銅管。理解以下概念,便能掌握整個主題:銅不會黏附在已固化的環氧樹脂上,而環氧樹脂也不導電,因此製造商必須先在裸露樹脂上形成化學種子層。 圖 1:板件通過垂直連續銅電鍍線 只有完成這一步,電流才可以建立真正關鍵的銅厚。這種先化學處理、再通電增厚的兩步方法,解釋了你會遇到的大部分電鍍類型、缺陷及檢查規則。本指南將說明這兩種機制的差異,以及圖形電鍍與整板電鍍的不同;同時也會介紹 ENIG 及硬金 等表面處理的沉積方式。最後才會討論電鍍液化學成分及電流密度,因為它們決定深孔過孔能否通過回流......
了解 IPC-6012 標準:高可靠性剛性 PCB 製造指南
重點摘要 IPC-6012 與 IPC-A-600:IPC-6012 是具約束力的性能規範,而 IPC-A-600 僅作為外觀驗收參考文件。 Class 2 與 Class 3:Class 3 要求更厚的孔壁銅厚(25 μm,而 Class 2 為 20 μm),並且不允許鍍層空洞。 測試驗證:品質透過對拼板上的測試 coupon 進行熱應力測試後,再進行微切片分析確認。 提前指定等級:必須在製造圖紙中提前標註所需等級,電路板製造完成後無法再升級為更高等級。 IPC-6012 是決定 PCB 製造商可以交付什麼品質電路板的重要規範。許多設計者會在製造圖紙中標註「依 IPC-6012 Class 2 製造」後便繼續下一步,但製造商會仔細閱讀這項要求,因為它將成為檢驗人員判定是否合格的依據。 裸 PCB 並不是僅靠外觀即可判定是否合格。為確認鍍通孔品質,製造商會從樣品板中切取通孔截面,研磨拋光後,使用顯微鏡測量孔壁銅厚。 圖 1:金相顯微鏡下的鍍通孔微切片 PCB 等級並不會改變您的設計,因此 Class 3 電路板並不是「更聰明」或設計更好的電路板。它只是同一份設計圖稿,在更嚴格的驗收標準下進行評估......
電容 ESR 完整指南:定義、合適數值與量測方法
重點摘要 定義:電容 ESR(等效串聯電阻)以單一電阻值表示實際電容內部的損耗,包括來自電極、端接結構、電解質與介電材料的損耗。 重要性:漣波電流流經 ESR 時,會在電源軌上產生漣波電壓跳變,並在電容內部造成 I²R 發熱,進而限制電容的額定漣波電流與使用壽命。 測試條件:ESR 會隨頻率、溫度、電容量、封裝尺寸與技術類型而變化,因此只有同時註明測試頻率與溫度,ESR 數值才具有意義。 量測方式:ESR 電表適合快速檢查;搭配四線式 Kelvin(克爾文)接線的 LCR 電表,則可用於依規格書核對元件。一般萬用電表無法量測 ESR。 並非越低越好:部分線性穩壓器依賴輸出電容的 ESR 維持迴路穩定性,並規定最低 ESR,因此替換成低 ESR 元件之前,請先查看穩壓器規格書。 電容 ESR(等效串聯電阻)是實際電容阻抗中的電阻性成分,會將漣波電流轉化為漣波電壓與熱量。即使每顆電容量測出的電容量都正確,ESR 仍可能是電源供應器過熱,或輸出漣波高於設計預期的常見原因。 本指南將帶您了解: 什麼是電容 ESR,以及它的來源。 ESR 為何會影響漣波電壓、自發熱與穩壓器穩定性。 不同電容技術應具備什麼樣......
掌握 PCB 走線寬度設計,預防熱失效與訊號失效
重點摘要 預防焊接缺陷:熱隔離輻條可保留焊接熱量,避免冷焊點,並防止小型元件出現立碑現象。 電源焊墊避免使用熱隔離:散熱焊墊與承載超過 3 A 電流的走線應採用實心連接,以最大限度散熱並降低壓降。 選擇合適的輻條尺寸:被動元件使用較細的輻條(0.10–0.20 mm),一般 SMD 元件則使用較寬的輻條(0.20–0.30 mm)。 預留蝕刻餘裕:輻條寬度應比板廠的最小製造能力增加 30%,以承受生產過程中的過度蝕刻。 談到尺寸,電路板上有一項尺寸直接關係到實際電流、發熱與失效風險,那就是 PCB 走線寬度。您只需幾秒鐘就能在佈線時設定線寬,但它究竟能否承受負載,結果截然不同。如果設定錯誤,銅線路可能過熱、防焊層變成褐色、邏輯電源軌的電壓降至臨界值以下,最後讓電路板不是在您的工作台上,而是在客戶手中失效! 本指南將說明走線寬度如何影響電氣性能,透過一個完整計算範例介紹標準線寬公式,解釋計算器何時有幫助、何時可能誤導您,以及為什麼內層與外層需要不同線寬,並介紹板廠實際能夠蝕刻出的線路尺寸。 PCB 走線寬度選擇錯誤的隱藏風險 您可以將銅走線想像成延長線。較細的延長線可以整天為桌燈供電而沒有問題;但如......