OPAMP 101:每位工程師都該知道的運算放大器基礎
1 分鐘
- 什麼是運算放大器(Op-Amp)?
- 為什麼我們使用 Op-Amp?
- Op-Amp 的關鍵特性
- 理想 Op-Amp 與實際 Op-Amp
- 負回授及其重要性
- 虛擬接地的概念
- 基本負回授放大器配置:
- 結論
類比數學?是的,這正是我們在 OPAMP 101 系列中要學習的內容。運算放大器是類比電路中最常見、最廣泛使用的元件之一,我們無法想像沒有放大器的積體電路。它雖然常見,但學生們卻常對它又愛又恨:「看起來這麼簡單的東西(只是一個三角形!)怎麼會讓人這麼困惑?」運算放大器能執行許多數學運算,我們將在 OPAMP 101 系列的下一篇文章中看到。
一旦掌握了基礎,運算放大器(op-amps)就不再那麼可怕,反而會成為你在類比設計中的最佳夥伴。不論你是在處理PCB 佈局、嵌入式硬體,還是感測器介面,你都會到處遇到 op-amp。在本文中,我們將看到真正的類比電子學。我們會探討理想與實際行為的差異、虛擬接地的魔力、負回授的角色,以及每位工程師都該掌握的基本 op-amp 配置。
什麼是運算放大器(Op-Amp)?
運算放大器(op-amp)是一種高增益的差動放大器,具有兩個輸入端和一個輸出端。它會比較兩輸入端的電壓,並輸出與差值成比例的訊號。這裡的差動放大器是必要的,因為我們想消除雜訊,以提高整體訊號雜訊比(SNR)。在一個基本的運算放大器中,你會看到以下接腳:
- 反相輸入(–)
- 非反相輸入(+)
- 輸出(單端,進階設計中有時為差動)
- 電源接腳(VDD、VSS 或 GND)
常見情況下,op-amp 使用雙電源 VDD、VSS 工作。若 VDD 為 +5V,則 VSS 為 –5V,我們還需要一個虛擬接地(中心端點)GND,可透過變壓器架構或電阻分壓器產生。那為什麼需要中心端點?答案是為了讓交流訊號正確偏壓。因為交流訊號會在正負之間變化,我們需要將訊號疊加在中心端點上,使其維持在偏壓範圍內。
為什麼我們使用 Op-Amp?
Op-amp 就像萬用積木,它們可以:
- 放大微弱訊號(將麥克風訊號放大至喇叭位準)。
- 執行算術運算(加、減、積分、微分)。
- 建構類比濾波器與振盪器。
- 作為比較器與 ADC/DAC 的前端。
- 在 PCB 類比前端中介接感測器。
換句話說,如果你在設計 PCB 並需要處理類比訊號,運算放大器就是電路 訊號處理的核心區塊。
Op-Amp 的關鍵特性
要理解 op-amp,你需要知道它們的關鍵參數:
- 輸入阻抗:理想上為無限大,因此不會對訊號源造成負載。實際上在 MΩ 到 GΩ 範圍。
- 輸出阻抗:理想上為零,以便將完整訊號傳遞給負載,實際上約數十歐姆,多數情況下與負載阻抗匹配以達最大功率傳輸。
- 開環增益(AOL):極高(100,000 以上),理想上為無限大。
- 頻寬與增益頻寬積(GBW):兩者的乘積為頻域參數,彼此相依。
- 共模拒斥比(CMRR):衡量 op-amp 對兩輸入端共同雜訊/訊號的抑制能力。
- 轉換速率:輸出電壓的最大變化率(V/µs)。轉換速率在高速、高增益 op-amp 中扮演重要角色。
理想 Op-Amp 與實際 Op-Amp
理想 Op-Amp 聽起來很棒吧?但現實中,這種 op-amp 並不存在。為什麼?因為物理學不買帳。雜訊、寄生效應、電晶體限制與熱效應都阻礙了完美。若提升某一因素,另一因素就會依據電路定律下降。那該怎麼辦?這就是設計師的價值所在;op-amp 會依應用需求設計。為特定應用設計時,必須記住取捨。
負回授及其重要性
負回授用於在無回授系統中穩定響應。Op-amp 作為比較器時,輸出會飽和在 VDD 或 VSS。若開環增益極大,只要輸入差值極小,輸出就會直接衝到正或負電源軌。透過將部分輸出回授到反相輸入,我們「馴服」了 op-amp:
Op-amp 會調整其輸出,使兩輸入端電壓差幾乎為零。這樣只需兩顆電阻就能精確且穩定地控制增益。
虛擬接地的概念
對初學者來說最酷(也最困惑)的概念之一就是虛擬接地(或虛擬短路)。實際上它並不存在,但為了更方便解電路,我們使用這個概念。虛擬接地適用於有負回授、op-amp 增益無限大且輸出未飽和的情況。
在此配置下,op-amp 會試圖讓其反相(–)與非反相(+)輸入相等。若其中一輸入接地(例如非反相輸入),反相輸入也會維持在約接地電位,但實際上並未真的接地。這就是為什麼稱為虛擬接地:
- 它表現得像接地。
- 但實際上並未與接地相連。
基本負回授放大器配置:
基礎打好後,讓我們探索每位工程師都該掌握的基本放大器配置。
1. 反相放大器
輸入訊號透過電阻 Rin 接到反相端(–),非反相端(+)接地,輸出經電阻 Rf 回授。
增益公式:Av=−RfRin
負號表示訊號反相 180°(輸出反向)。
2. 非反相放大器
輸入訊號接到非反相端(+),反相端(–)接收回授。
增益公式:Av=1+RfRin
此配置無相位反相,廣泛用於感測器電路的緩衝/放大級。
放大器電路圖完成後,你可輕鬆轉成 PCB 佈局,並向 JLCPCB 訂製原型板。
結論
以上就是 Op-Amps 101 指南。我們從「這個神祕三角形到底是什麼?」一路學到:
- Op-amp 是什麼。
- 為何它們在 PCB 設計中無所不在?
- 理想與實際模型。
- 虛擬接地與負回授。
- 核心放大器配置(反相、非反相、緩衝、加法、差動)。
不論你是在音訊電路中混音、放大感測器輸出,還是為 ADC 做訊號調理,op-amp 都能搞定。記住,理想 op-amp 並不存在,但工程師仍愛用它。為什麼?因為在大多數 PCB 設計中,實際 op-amp 已足夠接近理想,值得信賴。在本系列第二篇文章中,我們將看到更多配置。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......