如何為您的柔性 PCB 設計選擇最佳材料
1 分鐘
- 1. 基材:可撓性的根基
- 2. 膠黏系統:層間結合的關鍵
- 3. 保護塗層:覆蓋膜與保護膜
- 結語:
軟性印刷電路板(Flex PCB)徹底改變了電子產業。如今我們能將電路裝進極為小巧、輕薄且可撓的外殼中。從穿戴式裝置、醫療植入物到航太系統,FPC 無所不在。這些電路仰賴特殊材料,在機械可撓性與電氣性能之間取得完美平衡。
設計 Flex PCB 時,選擇合適的 基材、膠黏劑與保護塗層組合至關重要。剛性 PCB 的知識已相當成熟,相關資料豐富,但 FPC 設計領域仍缺乏完整資訊。材料本身就是電路的骨幹,直接影響其可靠度。本文將探討最常用的材料,並提供選材指南,協助您依應用需求做出最佳決策。
1. 基材:可撓性的根基
基材是 Flex PCB 的基礎層,也就是軟性電路中「軟」的關鍵。它支撐銅導線,並決定電路板的機械與熱性質。FPC 主要使用三大類材料:
1) 聚醯亞胺(PI):業界標準
2) 聚酯(PET):高性價比替代方案
3) PTFE(鐵氟龍)與 LCP(液晶高分子)
1) 聚醯亞胺(PI):
如同 FR4 在 剛性 PCB 中佔據七成市場並成為低成本與業餘製作的業界標準,聚醯亞胺在 FPC 中也扮演相同角色。憑藉優異的可撓性、耐熱性與介電特性,PI 是 Flex PCB 最廣泛使用的基材,常見於低頻消費電子。主要優點如下:
⦁ 高耐溫(短期可達 260°C)
⦁ 優異的尺寸穩定性
⦁ 良好的化學與溶劑耐受性
2) 聚酯(PET):
聚酯成本比 PI 低,適合要求不高的應用。多用於已完全優化的電路以降低生產成本。耐熱性較低(熔點約 260°C),高溫銲接製程受限。常見應用:穿戴式裝置、拋棄式電子、低功耗感測器。
主要優點:
⦁ 良好介電特性
⦁ 低吸濕
⦁ 大量低成本應用的高性價比選擇
3) PTFE(鐵氟龍)與 LCP(液晶高分子):
PTFE 擁有最佳介電性能,也是價格最高的材料,僅用於高頻訊號完整性或極端化學耐受性的利基應用,多見於研究、航太與醫療植入。與另兩種材料的全方位比較表已列於首段。
2. 膠黏系統:層間結合的關鍵
膠黏劑用於將銅箔貼合至基材,並固定覆蓋膜與補強板。膠的選擇不僅影響接著強度,也關乎可撓性與熱穩定性。以下三種膠/製程最為常見:
⦁ 壓克力膠
⦁ 環氧膠
⦁ 無膠製程
1) 壓克力膠:
壓克力膠為熱塑性或熱固性壓克力樹脂系統,在軟板製程中常用於將銅箔貼合至聚醯亞胺或聚酯基材。常見於一般工業與消費性軟板,但易釋氣並可能吸濕。主要優點:
⦁ 優異接著力與可撓性
⦁ 耐熱可達約 150°C
2) 環氧膠:
用於高耐熱與化學耐久性的關鍵場合。接著強度高,可耐 180°C 以上,適合嚴苛環境。主要優點:
⦁ 熱穩定性高於壓克力
⦁ 良好的化學與溶劑耐受性
3) 無膠製程:
在高可靠度應用中,製造商採用無膠基材,透過鑄造或濺鍍將銅直接貼合至基材。精度高但成本高,用於高密度 PCB 與細間距焊墊。優點包括:
⦁ 更薄結構
⦁ 更佳尺寸穩定性
⦁ 高速電路訊號完整性更佳
3. 保護塗層:覆蓋膜與保護膜
覆蓋膜作為保護層,可絕緣並隔絕銅電路免受環境損害。軟板通常使用覆蓋膜而非傳統防銲漆。兩種覆蓋膜塗層如下:
⦁ 聚醯亞胺覆蓋膜+膠
⦁ 液態感光防銲漆(LPI)
1) 聚醯亞胺覆蓋膜+膠
預塗膠的聚醯亞胺薄膜,提供優異機械強度與絕緣性,可承受反覆撓折不破裂。
2) 液態感光防銲漆(LPI)
LPI 類似剛性板的防銲漆,但已針對軟板調整,相容自動化 PCB 製程,易於細間距元件應用。
4. 選材其他考量
熱需求:
選擇能承受熱循環與長時間高溫的材料。聚醯亞胺與環氧系統通常表現良好。
機械撓折:
FPC 的撓折次數與時間很重要;動態撓折應用需薄且高可撓基材,靜態撓折設計則可用較厚結構。
電氣性能:
高速訊號完整性應用須選低介電損耗材料。高頻與阻抗控制設計可受益於 PTFE 等低介電常數材料。
結語:
Flex PCB 的材料選擇並非一體適用。從穿戴式到航太,每種應用對可撓性、熱議題與訊號完整性都有獨特要求。選對基材、膠黏劑與保護層是電子工程師的核心任務之一。透過理解各種材料的優缺點,工程師能設計出不僅符合、更能超越預期表現的 Flex PCB。
準備將您的 Flex PCB 設計付諸實現?JLCPCB 提供最先進的製程、具競爭力的價格與快速交期——從單片原型到大量生產皆能滿足。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......