透過 PCB 拼板技術,在大批量生產中實現效率最大化
1 分鐘
- 常見拼板方法與排版策略
- 設計準則,讓拼板無縫接軌
- 專業製程中的進階拼板
- JLCPCB 如何讓拼板更上一層樓
- 常見問題(FAQ)
每當新的 PCB 設計師開始「轉動輪子」,很快就會面臨從製作幾個原型轉向量產的關卡。隨之而來的,還有一個原型工程師常忽略的新觀念:PCB 拼板(panelization)。簡單來說,拼板就是把多片相同(或不同)的電路板,排進一張標準尺寸的製造大板內,讓所有製程與組裝都把這張大板當成單一單位處理。為什麼這很重要?因為現代製造與組裝設備——從 CNC 鑽孔、蝕刻線、錫膏印刷機到貼片機——都是針對「大板」而非單片小板設計的。

一片 30 mm 見方的 IoT 感測板,若單片流片,速度只剩幾分之一,成本卻翻好幾倍;同樣的板子若二十合一拼進標準大板,就能兼顧速度與成本。經濟效益很直觀:每張大板容納越多電路板,每小時產出越高、材料浪費越少、單位成本越低。只要批量超過幾十片,拼板就不再是選項,而是必要。
核心優勢:減少浪費、加快製程、品質一致
良好的拼板設計能在生產各環節帶來連鎖效益。材料利用率可從單片加工的 40–50% 提升到 80–95%(視板形與排版而定)。FR-4 基材是成本大宗,利用率提升 40% 會直接反映在利潤上。
產出與每板片數成正比:一張 16 合一大板,每道手續只做一次,卻得到 16 倍產出。對 SMT 組裝 而言,效應更明顯:一次鋼板印刷、一次貼片循環、一次回焊,就完成 16 片板子。

品質一致性則是常被忽略的第三項好處:同一大板內的電路板經歷完全相同的蝕刻、電鍍電流密度、回焊溫度曲線,讓變異降低,品管更有效。
專業提示: 報價時務必以「每片大板」而非「每片小板」比較成本。單看似乎貴的板子,經高效拼板後可能極具競爭力。
常見拼板方法與排版策略
V-Cut、Router 走刀、斷軌邊框說明
三大分板方式決定了單片電路板在大板內如何連接、之後又如何分離。
V-Cut(V-Scoring)在板子上下各切出 V 型槽,保留約三分之一板厚做連接,組裝後用分板機或手掰折斷。優點:適合矩形板、分離快速、板間不需額外間隙;限制:只能直線分離,對邊緣元件有應力風險。

Router 走刀(Tab Routing,含老鼠咬)用 CNC 割出板外框,僅留小段連接橋並打一排重疊鑽孔(穿孔)。優點:任何板形皆可、分離應力小、連接強度可調;代價:板間需留 1.6–2.4 mm 走刀道,占用面板面積。
斷軌邊框(Breakaway Rails)是在大板四周加的非功能 FR-4 邊條,供組裝設備夾持並增加剛性。通常每邊留 5 mm,並放置光學點、定位孔、測試點。因占用原本無用的邊料,不會增加單板成本。
標準大板尺寸與材料利用率最佳化
各家廠商提供的標準大板尺寸不同,常見工作區域有 100 mm × 160 mm、200 mm × 250 mm,到 457 mm × 610 mm 甚至更大。製造母板會比工作區再大一些,用來容納邊框與定位條。

最佳化材料利用率就是幾何拼圖:在可用工作區內塞進最多板子,同時保留走刀通道、結構強度、邊框與工具特徵空間。有時板子尺寸只差 1 mm,就能多擠出一整排,大量時可明顯降本。
JLCPCB 線上訂單系統會在您上傳設計檔後,自動計算最佳拼板,即時顯示每板可放幾片並給出報價。
多連片與嵌套設計(Multi-Up & Nested)
最普遍的是簡單多連片:同一片板以矩陣重複。這種方式通用、簡單,也是大多數量產的預設做法。
嵌套拼板則把不同設計的板子排在同一張大板上,特別適合「成套」產品——例如主控板與介面板總是一起下單。同步生產還能利用板形互補提高材料利用率。
混合拼板的前提是所有板子必須共用相同的疊構、銅厚、表面處理與板厚。不同防焊顏色通常可行,但可能有額外設定費。
設計準則,讓拼板無縫接軌
邊距、光學點、定位孔需求
設計之初就把「大板級」特徵納入,才能順利拼板。元件離板邊距離需依分板方式調整:V-Cut 線至少 1.0 mm(高元件或應力敏感件需 2.0 mm 以上);Router 邊至少 0.5 mm。
大板邊框上的全域光學點(fiducials)是 SMT 線 的主要基準,至少放三點且不對稱,讓貼片機明確辨識位置與角度。單板上的局部光學點則可提升細腳距元件精度。

邊框定位孔(tooling holes)直徑通常 2.0–4.0 mm,非鍍通,位置不對稱,供自動化設備機械定位。
板子方向與旋轉的平衡取捨
板子在大板內的方向同時影響材料利用率與組裝品質。為最大化利用率,可嘗試直放、橫放或混合,自動拼板工具能瞬間試算。
從組裝角度看,一致方向可簡化回焊溫度曲線與檢測程式。若為了利用率必須旋轉,需確認各方向溫度曲線仍適用——不對稱銅分布可能導致不同熱特性。
若採用波焊,應讓細腳距元件最長邊垂直於焊錫波行進方向,可減少橋接並提高良率。
分板與結構強度的 DFM 規則
拼板設計不良,分板時就會頭痛:分離線旁邊太近的元件會受應力,導致焊點龜裂甚至元件破裂;薄板支撐不足,印錫時凹陷影響錫膏量;V-Cut 殘留厚度不對,又可能沿線分層。
務必遵守:元件與銅箔距 V-Cut 至少 1.0 mm、距 Router 邊 0.5 mm;大板剛性需能承受印錫壓力(變形 <0.5 mm);連接橋強度夠撐住流程又易折斷;支撐數量足以免回焊時熱脹翹曲。
專業提示:量產前務必向製造商索取分板樣品,先測五張大板,可及早發現分離問題,避免數千片潛在損壞。
專業製程中的進階拼板
自動排版與製程整合
換句話說,現今板廠的拼板已完全自動化。把 Gerber 上傳到 JLCPCB 後,系統會讀取板外框、銅層、元件分布,自動算出最佳拼板,同時考慮間距、走刀道、邊框、光學點、定位孔與設備極限。
產出的拼板資料直接餵給 CAM、鑽孔、鋼網、貼片、檢測程式,保證實體大板與所有工序坐標一致。
混板與高密度拼板的處理
更複雜的專案可把利用率推到 90% 以上,把多種設計塞進同一張大板,或讓大小不同的板子像拼圖般互補。仍需確保高密度下仍能印刷與貼片。
極窄間距對製造與組裝都是折磨:走刀道過窄易讓鑼刀偏移,也壓縮 鋼網 與吸嘴空間。經驗豐富的工藝師知道可行極限,能給出最佳折衷。
全板一致性品質管控
大板級品管確保每個位置的板子都符合規格,包括:全位置電測(不只測邊緣試片)、外觀檢查(邊緣板可能鍍厚略不同)、尺寸量測以保證分板精度。
大板層級的統計製程管制能發現單板抽樣看不出來的趨勢,例如某區鑽孔偏移同時影響大板同一側所有板子,在單板隨機抽檢中會被忽略,但在整板分析中一目了然。
JLCPCB 如何讓拼板更上一層樓

優化標準大板尺寸,實現成本效益
JLCPCB 的設備圍繞優化的標準大板尺寸校準,兼顧材料利用率、產能與品質一致性。這些尺寸歷經數百萬片大板驗證,是涵蓋最廣板形的成本甜蜜點。
客製拼板與高良率輸出的專家支援
當標準拼板無法滿足特殊板形、混板或特定方向需求時,JLCPCB 工程團隊提供直接支援,借鑒數千件客製拼板經驗,為您的專屬排版爭取最大良率與可靠組裝。
整合製程確保分板與交貨可靠

製板、組裝、分板在同一屋簷下,使 JLCPCB 能在生產前就確保最佳拼板同時符合組裝線與分板機的限制,避免「只顧一段」帶來的昂貴驚喜。

常見問題(FAQ)
Q. 簡單來說,什麼是 PCB 拼板?
PCB 拼板就是把多片單板排進一張大製造板,整張板一起流過所有製程與組裝,大幅提高生產效率並降低單位成本。
Q. 如何選擇 V-Cut 還是 Router 走刀?
矩形板、邊緣無元件,選 V-Cut,速度快且無間距。異形板、邊緣有連接器,或需要低應力、切口平整,選 Router。
Q. 哪種大板尺寸最省成本?
能放最多板子且浪費最少的就是最佳尺寸,視您的板形而定。上傳設計到 JLCPCB,系統會自動算出最經濟的拼板。
Q. 不同設計可以拼在同一張大板嗎?
可以,只要疊構、板厚、銅厚、表面處理相同。混板適合總是一起下單的板組,與板廠討論可了解額外設定需求。
Q. 板子太靠近大板邊緣會怎樣?
元件太靠近 V-Cut 或 Router 邊,分板時可能受機械應力,導致焊點龜裂或元件本體破裂。請保持 V-Cut 1.0 mm、Router 邊 0.5 mm 以上距離,高元件或應力敏感件需 2.0 mm。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......