交流電與直流電之戰
1 分鐘
- 交流電與直流電的差異:
- 衝突的起源:
- 電流大戰:
- 戰後結果:交流電的勝利:
- 單相與三相交流電的基本原理:
- 今日的交流電與直流電:重新燃起的辯論:
- 結論:
19 世紀末見證了歷史上最重要的技術競爭之一:交流電(AC)與直流電(DC)之間的戰爭。這場被稱為「電流大戰」的對決,主要發生在兩位傳奇發明家之間——湯瑪斯·愛迪生支持直流電,而尼古拉·特斯拉則在實業家喬治·西屋的支持下推廣交流電。
湯瑪斯·愛迪生是電氣技術的先驅,發明了第一個實用的電燈泡,並創立了愛迪生電燈公司。他主張建立以直流電為基礎的電網,認為這樣更安全且可靠。然而,隨著城市擴張,直流電的缺點——尤其是無法高效地進行長距離輸電——變得日益明顯。
尼古拉·特斯拉這位才華橫溢的塞爾維亞裔美國發明家,提出了一種以交流電為基礎的替代系統。特斯拉的交流電技術在西屋的支持下,能夠以高電壓發電,並以極低的損耗進行長距離輸電,然後再轉換為較低且更安全的電壓供消費者使用。這場衝突的結果對電力分配的未來以及我們今日為世界供電的方式產生了深遠影響。若想了解更多關於電子與印刷電路板技術,請參閱我們的詳細文章:JLCPCB 如何製造 PCB。
交流電與直流電的差異:
在深入了解這場戰爭的細節之前,必須先了解交流電與直流電的核心差異:
1. 直流電(DC):在直流系統中,電荷以單一方向流動。這是電池與愛迪生早期設計的電力系統所產生的電流類型。直流系統必須將發電站設置在使用者附近,因為長距離輸電會造成高損耗。只要電流方向不變,電壓與電流可以隨時間變化。為了簡化,我們假設電壓是恆定的。例如,我們假設一顆 AA 電池提供 1.5V。
2. 交流電(AC):與直流電不同,交流電會週期性地改變方向,因此在長距離輸電上更有效率。交流電可透過變壓器輕鬆轉換為不同電壓,降低傳輸過程中的功率損耗。因此,電壓也會隨著電流方向的改變而反向。交流電被用於為住宅、辦公大樓等場所供電。
交流電可透過一種稱為交流發電機的裝置產生。這種裝置是一種特殊設計的發電機,專門用來產生交流電。只要電壓與電流是交替的,交流電可以有多種形式。如果我們將示波器連接到一個交流電路並繪製其電壓隨時間的變化,可能會看到多種不同的波形。最常見的交流電形式是正弦波。大多數家庭與辦公室的交流電壓會產生正弦波。
衝突的起源:
愛迪生開創了直流電(DC),這種電流持續以單一方向流動,就像電池與燃料電池一樣。在電力發展早期,直流電是美國的標準。然而,它有一個主要缺點——難以轉換為不同電壓。另一方面,特斯拉則將交流電(AC)視為解決方案。交流電每秒改變方向多次(在美國為 60 次),並可透過變壓器輕鬆轉換為更高或更低的電壓。
為了保護他在直流電專利中的財務利益,愛迪生發起了一場抹黑交流電的宣傳戰。他散佈錯誤資訊,聲稱交流電更危險,甚至公開用交流電電死流浪動物來支持他的論點。1893 年的芝加哥世界博覽會是「電流大戰」中的關鍵時刻,愛迪生的直流電與特斯拉的交流電展開對決。通用電氣(General Electric)輸掉了為博覽會供電的合約,西屋公司以更低的成本使用特斯拉的交流電系統贏得標案。
雖然交流電成為主流,但直流電在現代應用如電腦、LED、太陽能與電動車中重新崛起。高壓直流(HVDC)現在被用於高效的長距離輸電。與其說是一場戰爭,不如說交流電與直流電如今共存於一個混合系統中——展現了特斯拉與愛迪生兩者的持久影響力。
電流大戰:
交流電與直流電的競爭很快升級為一場全面戰爭:
第一章:愛迪生的恐懼行銷
愛迪生展開了一場激進的宣傳戰,試圖抹黑交流電。他公開展示交流電的危險性,電死動物,甚至支持發明電椅,以展示交流電的致命潛力。他主張交流電不適合家庭使用,可能導致致命事故。
第二章:西屋與特斯拉的反擊
西屋與特斯拉持續改進交流電技術,並透過大型專案展示其優越性。他們的一大成就是贏得 1893 年芝加哥世界哥倫布博覽會的供電合約,向全球觀眾證明了交流電的效率與可靠性。
第三章:尼加拉瀑布發電計畫
1895 年,特斯拉與西屋成功開發了尼加拉瀑布發電廠,這是一座突破性的交流水力發電站,為紐約州水牛城供電。這一里程碑鞏固了交流電作為主電力傳輸系統的地位,最終使其在全球被廣泛採用。
戰後結果:交流電的勝利:
儘管愛迪生極力反對,交流電最終成為明顯的贏家。透過變壓器升壓與降壓的能力,使交流電在長距離輸電上更為實用。因此:
- 美國與許多其他國家將交流電定為電力分配的標準。
- 愛迪生的直流電系統在大規模電網中被逐步淘汰,但直流電仍在電池與電子設備等專業應用中保有一席之地。
單相與三相交流電的基本原理:
單相交流電:單相交流電是一種電壓與電流以單一正弦波形流動的系統。這表示只有一條火線與一條中性線(有時會多一條接地線)。電壓在單一循環週期中於正負值之間交替。
在多數國家,單相電的供電電壓為 120V 或 230V(依地區標準而定)。標準頻率為 50Hz 或 60Hz,依國家而定。由於電壓會定期穿越零點,功率輸出不連續,可能導致波動。單相交流電主要用於住宅與小型商業場所、照明、加熱與小型家電、低功率馬達與設備如風扇、冰箱與冷氣機。
三相交流電:三相交流電是一種更高效的電力系統,由三個交流電壓波形組成,彼此之間相差 120°。此系統使用三條火線與一條中性線(或在工業設置中有時不使用中性線)。
常見的電壓等級為 400V(歐洲)或 208V(北美)用於低壓應用,工業輸電則可達 11kV 或更高。頻率與單相相同,為 50Hz 或 60Hz。由於使用三個波形,功率輸出幾乎恆定且不會降至零,使其在重負載下更高效。三相交流電的應用包括工業設施、工廠與資料中心、高功率電動馬達與機械、大型商業建築、機場與醫院。
今日的交流電與直流電:重新燃起的辯論:
雖然交流電主導了電力傳輸,但由於現代技術的進步,直流電正在重新崛起:
- 再生能源系統:許多太陽能板與電池儲能系統產生並儲存直流電,需要 DC-DC 或 DC-AC 轉換才能與電網整合。
- 電動車(EV):電動車使用直流電池,而快速充電站通常依賴直流電來高效充電。
- HVDC(高壓直流)輸電:HVDC 系統被用於超長距離輸電,與交流電相比可減少能量損耗。
結論:
電流大戰是電氣歷史上的關鍵時刻,塑造了我們今日分配與使用電力的方式。交流電與直流電之間的辯論遠未結束。兩者各有優缺點,最佳選擇取決於應用的具體需求。雖然交流電在 19 世紀獲勝,但直流電在現代應用中仍然至關重要。展望未來,我們必須持續探索並推進交流電與直流電技術,以滿足快速變化的世界日益增長的需求。無論最終是交流電還是直流電佔上風,有一件事是肯定的:電力將繼續成為人類進步的驅動力,代代相傳。隨著技術演進,交流電與直流電之間的辯論仍在繼續,凸顯了兩者在未來能源分配中的重要性。
持續學習
為什麼 PCB 排針對可靠電路板設計至關重要
重點摘要 雙重功能:同時作為電氣引腳及機械固定件;準確的孔徑可防止焊點承受過大應力。 間距與電流:2.54 mm 引腳約可承載 3 A,而 1.27 mm 引腳約可承載 1 A。 焊盤尺寸:應根據引腳對角尺寸設計鍍通孔;對於 0.64 mm 方形引腳,孔徑通常為 1.05–1.15 mm。 智能佈局:將接地引腳放在訊號旁邊以降低噪聲,並配合線纜引腳編號。 組裝規則:回流焊應使用 LCP 材料,並達到至少 75% 的垂直焊料填充率。 PCB 排針通常是電路板上最便宜的連接器,但卻承受最多的操作。線纜會插入其中,電路板也可能堆疊在其上。即使組裝完成很久之後,使用者仍可能以斜角拉扯線纜。所有這些負載最終都會集中到幾個焊點上,因為排針同時承擔兩項工作。從電氣角度看,它是一排傳輸電源及訊號的裸露短導體;從機械角度看,它是一個固定件。每根引腳都穿過鍍銅通孔,可防止拉扯線纜時將焊盤從層壓板上撕下。 圖 1:電路板上的直式、直角及堆疊式 PCB 排針 許多排針故障其實是機械問題,卻表現得像電氣問題,例如只有在線纜移動時才會斷開的焊點。將排針同時視為結構件及連接器,間距、孔徑及方向的選擇便不再是隨意決定。本指南涵蓋......
深入了解具高熱穩定性的聚酰亞胺 PCB 材料
重點摘要 兩種形態:可製成柔性薄膜(彎曲時不會開裂)或硬質玻璃纖維層壓板(提供結構穩定性)。 極高耐熱性:可承受超過 200°C 的工作溫度,Tg 可達 250°C–410°C。 高過孔可靠性:在 50°C 至 260°C 之間,Z 軸方向只膨脹 1.2%,可防止鍍孔裂紋。 必須烘焙:可吸收相當於自身重量 2.8% 的水分,因此回焊前必須烘焙,以避免分層。 JLCPCB 柔性電路支援:適合高可靠性應用;JLCPCB 支援 1 至 4 層柔性聚酰亞胺 FPC。 聚酰亞胺 PCB 可以在 FR-4 已經軟化的溫度下繼續運作,因此會被用於引擎艙、衛星及深井鑽探工具。代價是成本:聚酰亞胺層壓板的價格可能是傳統 FR-4 的數倍,所以只有在應用真正需要其熱性能及機械性能時,才值得選用。 本指南將介紹: 聚酰亞胺是甚麼,以及它為何有兩種不同形態 Tg、CTE 及分解溫度與 FR-4 有何差異 在哪些情況下吸濕特性有幫助,哪些情況下會造成問題 哪些行業願意為其付費,以及能獲得甚麼回報 JLCPCB 目前實際可以製造哪些聚酰亞胺產品 圖 1:聚酰亞胺柔性電路 了解聚酰亞胺這種先進 PCB 材料 聚酰亞胺之所以被列......
掌握高良率製造中的 PCB 電鍍類型及製程控制
重點摘要 兩步電鍍:先建立化學種子層,再以電解銅增加結構強度。 工藝選擇:圖形電鍍適合細線路;整板電鍍適合厚銅。 導通孔完整性:將縱橫比保持在 10:1 或以下,避免孔壁最薄處開裂。 表面處理:BGA 平面焊盤使用 ENIG,高磨損接點使用硬金。 IPC 標準:Class 2 要求 20 µm 銅孔壁厚度;Class 3 要求 25 µm 且不得有空洞。 PCB 電鍍會將一疊已鑽孔的覆銅板變成可運作的電路。這也是唯一無法從外部直接檢查的製程。電路板上的每個過孔,都是一個內部生長出銅管的孔。阻焊層完成後,你便再也看不到這條銅管。理解以下概念,便能掌握整個主題:銅不會黏附在已固化的環氧樹脂上,而環氧樹脂也不導電,因此製造商必須先在裸露樹脂上形成化學種子層。 圖 1:板件通過垂直連續銅電鍍線 只有完成這一步,電流才可以建立真正關鍵的銅厚。這種先化學處理、再通電增厚的兩步方法,解釋了你會遇到的大部分電鍍類型、缺陷及檢查規則。本指南將說明這兩種機制的差異,以及圖形電鍍與整板電鍍的不同;同時也會介紹 ENIG 及硬金 等表面處理的沉積方式。最後才會討論電鍍液化學成分及電流密度,因為它們決定深孔過孔能否通過回流......
了解 IPC-6012 標準:高可靠性剛性 PCB 製造指南
重點摘要 IPC-6012 與 IPC-A-600:IPC-6012 是具約束力的性能規範,而 IPC-A-600 僅作為外觀驗收參考文件。 Class 2 與 Class 3:Class 3 要求更厚的孔壁銅厚(25 μm,而 Class 2 為 20 μm),並且不允許鍍層空洞。 測試驗證:品質透過對拼板上的測試 coupon 進行熱應力測試後,再進行微切片分析確認。 提前指定等級:必須在製造圖紙中提前標註所需等級,電路板製造完成後無法再升級為更高等級。 IPC-6012 是決定 PCB 製造商可以交付什麼品質電路板的重要規範。許多設計者會在製造圖紙中標註「依 IPC-6012 Class 2 製造」後便繼續下一步,但製造商會仔細閱讀這項要求,因為它將成為檢驗人員判定是否合格的依據。 裸 PCB 並不是僅靠外觀即可判定是否合格。為確認鍍通孔品質,製造商會從樣品板中切取通孔截面,研磨拋光後,使用顯微鏡測量孔壁銅厚。 圖 1:金相顯微鏡下的鍍通孔微切片 PCB 等級並不會改變您的設計,因此 Class 3 電路板並不是「更聰明」或設計更好的電路板。它只是同一份設計圖稿,在更嚴格的驗收標準下進行評估......
電容 ESR 完整指南:定義、合適數值與量測方法
重點摘要 定義:電容 ESR(等效串聯電阻)以單一電阻值表示實際電容內部的損耗,包括來自電極、端接結構、電解質與介電材料的損耗。 重要性:漣波電流流經 ESR 時,會在電源軌上產生漣波電壓跳變,並在電容內部造成 I²R 發熱,進而限制電容的額定漣波電流與使用壽命。 測試條件:ESR 會隨頻率、溫度、電容量、封裝尺寸與技術類型而變化,因此只有同時註明測試頻率與溫度,ESR 數值才具有意義。 量測方式:ESR 電表適合快速檢查;搭配四線式 Kelvin(克爾文)接線的 LCR 電表,則可用於依規格書核對元件。一般萬用電表無法量測 ESR。 並非越低越好:部分線性穩壓器依賴輸出電容的 ESR 維持迴路穩定性,並規定最低 ESR,因此替換成低 ESR 元件之前,請先查看穩壓器規格書。 電容 ESR(等效串聯電阻)是實際電容阻抗中的電阻性成分,會將漣波電流轉化為漣波電壓與熱量。即使每顆電容量測出的電容量都正確,ESR 仍可能是電源供應器過熱,或輸出漣波高於設計預期的常見原因。 本指南將帶您了解: 什麼是電容 ESR,以及它的來源。 ESR 為何會影響漣波電壓、自發熱與穩壓器穩定性。 不同電容技術應具備什麼樣......
掌握 PCB 走線寬度設計,預防熱失效與訊號失效
重點摘要 預防焊接缺陷:熱隔離輻條可保留焊接熱量,避免冷焊點,並防止小型元件出現立碑現象。 電源焊墊避免使用熱隔離:散熱焊墊與承載超過 3 A 電流的走線應採用實心連接,以最大限度散熱並降低壓降。 選擇合適的輻條尺寸:被動元件使用較細的輻條(0.10–0.20 mm),一般 SMD 元件則使用較寬的輻條(0.20–0.30 mm)。 預留蝕刻餘裕:輻條寬度應比板廠的最小製造能力增加 30%,以承受生產過程中的過度蝕刻。 談到尺寸,電路板上有一項尺寸直接關係到實際電流、發熱與失效風險,那就是 PCB 走線寬度。您只需幾秒鐘就能在佈線時設定線寬,但它究竟能否承受負載,結果截然不同。如果設定錯誤,銅線路可能過熱、防焊層變成褐色、邏輯電源軌的電壓降至臨界值以下,最後讓電路板不是在您的工作台上,而是在客戶手中失效! 本指南將說明走線寬度如何影響電氣性能,透過一個完整計算範例介紹標準線寬公式,解釋計算器何時有幫助、何時可能誤導您,以及為什麼內層與外層需要不同線寬,並介紹板廠實際能夠蝕刻出的線路尺寸。 PCB 走線寬度選擇錯誤的隱藏風險 您可以將銅走線想像成延長線。較細的延長線可以整天為桌燈供電而沒有問題;但如......