PCB 的標準厚度是多少?
1 分鐘
- 什麼是標準 PCB 厚度?
- 決定 PCB 厚度的因素
- 標準 PCB 厚度選項與應用
- 如何選擇合適的 PCB 厚度
- PCB 厚度 vs. 層數
- 結論
印刷電路板(PCB)是電子設備的基礎,作為支撐電子元件的基板。在 PCB 設計中,厚度是一項關鍵參數,會影響多個重要製程。它不僅影響電路板的機械性能,也會影響電氣特性、可加工性與成本。目前最常見的 PCB 厚度為 1.6 mm,但還有許多其他選項可滿足不同需求。了解何時該遵循規則、何時可以打破規則,有助於設計師做出正確決策,確保電路板如預期運作。
若您想在下一個專案中探索不同的 PCB 厚度選項,可在 JLCPCB 下單時輕鬆自訂。他們的即時線上報價可讓您比較多種厚度的價格與交期。
什麼是標準 PCB 厚度?
1.6 mm(0.063 英寸)是最常見的標準 PCB 厚度。此尺寸之所以成為業界標準,是因為它在強度、可製造性與大多數電子組裝的相容性之間取得了平衡。這種厚度也廣泛用於 PCB 組裝。 1.6 mm 的電路板剛性足夠,便於操作,同時又夠薄,可放入緊湊的裝置中。然而,1.6 mm 並非唯一選擇,其他常見厚度包括:
- 0.8 mm – 常見於小型消費性電子產品。
- 1.0 mm – 常用於手持裝置與小型電路板。
- 2.0 mm 至 2.4 mm – 需要額外剛性時選用。
- 3.2 mm – 用於電源電子與工業板,強度至關重要。
這些厚度可滿足不同設計目標,但 1.6 mm 仍是通用 PCB 製造的首選厚度。
決定 PCB 厚度的因素
層數
PCB 的層數會顯著影響整體厚度。基本雙層 PCB 可輕鬆容納在 1.6 mm 內;然而,對於 4 層或高速控制阻抗設計等多層板,我們可透過調整內部介電層與銅層厚度來維持相同厚度。8–12 層甚至更多層的 PCB 也可在 1.6 mm 內生產,但介電層需更薄。超過 12 層時,通常需增加整體厚度以確保足夠的耐用性與可製造性。
機械強度
PCB 越厚就越硬,不易彎曲或翹曲。這對汽車電子、工業設備或需頻繁插拔連接器的板子非常理想。反之,較薄的板子適合重視外形尺寸與柔性的應用,如穿戴式裝置、智慧型手機或軟性 PCB。適當的比例對耐用性與性能至關重要。PCB 的熱性能也會隨厚度改變。
電氣性能
PCB 厚度也會影響電氣特性。例如,控制阻抗對高速與/或高頻設計至關重要。銅層間介電層的厚度直接影響訊號品質與交換,進而影響整體訊號完整性。設計師通常會與 PCB 製造商討論,決定最適合特定應用的疊構與厚度,以達到穩定可靠的電氣性能。
製造標準與成本
選擇 1.6 mm 等標準厚度是較佳做法,因為它符合 IPC-2221 標準,且大多數 PCB 製造廠皆常規生產。此外,這些選項更容易取得與製造,成本也較低。雖然可製作更厚或更薄的 PCB,但會增加交期與整體生產成本。
標準 PCB 厚度選項與應用
以下厚度範圍常見於業界,各自服務於不同應用。
| PCB 厚度 | 典型應用 |
| 0.2–0.5 mm | 軟性 PCB、超薄裝置、緊湊感測器 |
| 0.8–1.0 mm | 消費性電子、手持裝置、緊湊模組 |
| 1.6 mm(標準) | 通用電子、電腦與通訊板 |
| 2.0–2.4 mm | 汽車 PCB、工業控制器、重型連接器板 |
| 3.2 mm | 電源電子與長壽命工業系統 |
這顯示 1.6 mm 是通用標準,但設計師仍可依性能與機械需求自由選擇厚度。
如何選擇合適的 PCB 厚度
考量電氣需求
設計高速 PCB 時,必須精確控制阻抗。在 1.6 mm 疊構中使用較薄的介電層,可讓訊號走線維持一致阻抗。阻抗會影響傳播延遲與訊號損失,在 RF 與高頻板中尤其如此。設計師需在選擇厚度前先計算阻抗需求。
考量機械需求
若電路板可能承受物理應力、振動或連接器插拔,可考慮將厚度增加至 2.0 mm 或以上。反之,對於可攜式、穿戴式或手持設備,則偏好使用較薄的板子。
考量製造與成本
1.6 mm / 1.2 mm 等常見厚度更容易取得且成本較低。特殊專案可能需要客製化規格,但通常會帶來更高的製造成本與更長的交期。遵循產業標準可簡化生產流程。
PCB 厚度 vs. 層數
較厚的板子不一定層數更多,這是常見誤解。實際上,1.6 mm 厚的 PCB 可達約 2–12 層。製造商會調整銅層與介電層厚度,以維持標稱尺寸。
- 雙層 PCB:簡單、低成本,用於基本消費性電子。
- 4 層 PCB:常見於需要更佳 EMI 性能與電源分配的裝置。
- 6 層 PCB:用於通訊設備、電腦與中高速設計。
- 8–12 層:高密度板,用於網路、伺服器與高階 FPGA 板。
若層數超過 12 層,整體厚度通常會增至 2.0 mm,以確保可製造性與機械強度。
結論
PCB 厚度看似微不足道,實則影響機械強度、訊號品質、疊構順序甚至價格。PCB 厚度範圍從 0.2 mm 到 3.2 mm 或更厚,1.6 mm 則是最受歡迎的業界標準。此厚度在性能與可製造性之間取得平衡,是大多數應用的最佳選擇。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......