了解 PCB 基材:材料、類型及其重要性
1 分鐘
PCB 是一種扁平的板材,由非導電基板材料製成,上面附有導電路徑與元件。PCB 的關鍵組件之一是 PCB 基材。典型的基材 PCB 由核心材料構成,例如玻璃纖維或複合環氧樹脂。因此,它的實際作用是
● 提供結構支撐
● 提升訊號完整性
● 將各層與核心材料黏合
玻璃纖維層彼此堆疊,並在高溫高壓下壓合,形成堅固的板材。最終得到一塊剛性且平整的板子,能夠支撐構成 PCB 的導電路徑與元件。本文將探討 PCB 基材是什麼,以及有哪些不同類型可供選擇。
什麼是 PCB 基材?
PCB 基材基本上是一種複合材料,由一層或多層浸漬樹脂的結構組成。若沒有壓合,PCB 會過於脆弱而無法正常運作,導致電路損壞且板子無法使用。基材還包含額外的絕緣層,稱為預浸料(prepreg)。預浸料置於銅層之間,提供電氣絕緣並維持層間所需的間距。基材中銅層與預浸層的數量可依 PCB 的複雜度而異。總體而言,PCB 中的基材是由以下部分組成的複合結構:
● 核心材料
● 銅箔層
● 預浸層
它為電路板提供基礎,使電氣連接能夠正常運作,並確保 PCB 的機械穩定性。
PCB 基材的類型
PCB 基材材料的選擇取決於應用的需求,包括機械強度、耐熱性與電氣性能。以下是一些常見的 PCB 基材類型:
部分特性如下:
FR-4:
● 阻燃(自熄性)
● 良好的機械強度(抗拉、抗彎、抗壓)
● 低吸濕率(通常 <0.1%)
● 良好的電氣絕緣性,在乾燥與潮濕環境中性能可靠
● 成本相對較低且供應充足
● 中等熱穩定性(玻璃轉化溫度約 130–140°C,高 Tg 變體可達約 180°C)
PTFE(鐵氟龍):
● 優異的高頻性能(低介電常數、低損耗因子)
● 良好的耐熱與耐化學性
● 低吸濕率
● 低表面能(需特殊處理以增強銅箔附著力)
● 尺寸穩定性差,對機械應力敏感
● 用於射頻/微波與高速數位電路
聚醯亞胺(Polyimide):
● 卓越的熱穩定性(可在 260°C 以上運作)
● 高機械強度與柔韌性(適用於軟板與軟硬結合板)
● 低熱膨脹係數(CTE)
● 良好的耐化學性
● 低介電常數與損耗因子(適用於高頻與高可靠性應用)
● 成本較 FR-4 高
PCB 基材的考量因素
功率與能源效率也是確保 PCB 與終端應用相容的關鍵因素。依應用與期望結果,其他重要考量包括:
● 玻璃轉化溫度(Tg)
● 熱導率(k)
● 熱膨脹係數(CTE)
● 介電常數(Dk)
● 表面電阻率(pS)
● 阻燃性
● 吸濕率
● 密度
● 耐化學性
● 分層時間
最後,應將 PCB 製造商的認證及其研發能力納入考量,以確保獲得最高品質的產品。
PCB 壓合製程的類型:
不同的電子應用需要不同類型的 PCB 組件,以符合操作需求。選擇正確的方法將提升產品可靠性並減少層間對位誤差。這些類型包括:
多層 PCB 壓合:
多層 PCB 壓合利用高溫高壓將預浸材料黏合各層。預浸材料通常由玻璃纖維或紙張浸漬熱固性樹脂製成。這提供了:
● 良好的尺寸穩定性
● 優異的層間對位精度
● 高可靠性
順序壓合(Sequential PCB Lamination)
當需要黏合兩到四片基板時,順序壓合是最佳選擇。順序壓合採用逐步製程,一次建構一層板子。透過逐層添加與固化介電材料與銅箔,直到達到所需板厚。其優點包括:
● 可微調每一層的特性
● 提升尺寸穩定性
● 低翹曲
● 優異的層間對位精度
鐵氟龍(PTFE)微波壓合
鐵氟龍具有良好的尺寸穩定性,可承受極端溫度,且為優異的電絕緣體。其抗濕與耐熱特性使其成為高頻應用的理想選擇。優點包括:
● 高訊號速度
● 連接中斷極小
● 嚴格的深度公差
● 優異的尺寸穩定性
PCB 壓合步驟
雖然每種壓合製程的細節各異,但所有製程都遵循以下通用步驟:
準備:
清潔基板、金屬化層與介電材料,確保組件無任何汙染物。
微蝕刻:
材料清潔後,下一步是在金屬化層蝕刻微結構,以確保各層能正確黏合。
黑氧化處理:
此步驟用於提升金屬化層與基板的附著力,避免常見的分層問題。
內層疊構:
下一步是建構內層疊構。此製程在貼合機上將內層與預浸料黏合,確保在固化過程中不會移位。
疊板:
透過疊加銅箔與介電材料完成層結構。層數由應用需求決定。
壓合:
此步驟可手動或自動進行,視板子尺寸與複雜度而定。這是最後一步,將疊構送入壓合製程,使所有層黏合為一體。
常見 PCB 壓合問題
起泡: 當壓合過程中濕度或溫度過高時會發生起泡,導致氣泡與間隙。解決方法包括在壓合前充分乾燥材料,以及在製程中使用較低溫度。
空洞: PCB 壓合空洞可能因黏合材料間的樹脂間隙、壓合前層間濕氣過多,或層間氣泡所致。可透過烘箱乾燥或提高樹脂壓力來解決。
從日常消費電子到複雜的航太系統,PCB 基材的品質在全球電子產品的成功中扮演關鍵角色。JLCPCB 採用業界標準基材,提供高品質 PCB。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......