針對混合 SMD 元件優化迴焊溫度曲線
2 分鐘
- 什麼是回流銲接曲線?
- 為何回流曲線最佳化如此重要?
- 如何為 SMD 電阻最佳化回流曲線
- 如何為 SMD 電容最佳化回流曲線
- 如何為 IC 封裝最佳化回流曲線
- 如何監控與最佳化混合 SMD 元件的回流曲線
- 混合 SMD 元件回流後的檢驗與品質保證
- JLCPCB 的 PCB SMT 組裝服務
- 結論
- 回流銲接曲線常見問題
在現代表面貼裝技術(SMT)組裝中,回流銲接是將電子元件精準且可靠地固定到印刷電路板(PCB)上的關鍵製程。隨著 PCB 設計日益複雜——元件密度更高、多層結構、以及持續的微型化——回流銲接在電子製造業中的角色比以往任何時候都更為關鍵。
回流銲接是一種受控的熱製程,將銲膏加熱至熔點後冷卻,形成堅固且電性良好的 SMD 元件與 PCB 焊墊之間的接點。這些銲點的可靠性高度依賴精確的熱控與經過妥善校準的回流曲線。若缺乏最佳化的製程,即使最先進的 PCB 設計也可能在組裝階段失效。
回流銲接
什麼是回流銲接曲線?
回流銲接曲線是一條溫度-時間曲線,描述 PCB 在 SMT 組裝過程中通過回流爐各溫區時的加熱方式。
最佳化此溫度曲線可確保以下關鍵結果:
● 銲料完全回流,消除冷銲等缺陷。
● 透過控制升溫速率保護元件免受熱應力。
● 即使不同 SMD 元件具有不同熱容量與吸熱特性,也能實現良好的潤濕。
回流爐
為何回流曲線最佳化如此重要?
當板上同時存在尺寸、熱容量與封裝類型各異的 SMD 元件時,要實現無缺陷的 SMT 組裝會變得格外困難。
0402 這類小型被動元件幾乎瞬間吸熱,而功率電感、連接器、QFN、BGA 等大型元件則需要更多時間與能量才能達到正確的回流溫度。這種不平衡使得板上所有元件同時處於理想熱條件變得困難。
若 SMT 回流曲線未妥善最佳化,可能產生以下風險:
● 小型元件可能過熱,導致銲球、立碑或熱損傷。
● 大型元件可能加熱不足,造成潤濕不良、冷銲或 BGA 銲球未完全回流。
● PCB 上的溫差擴大,增加翹曲、焊墊剝離與應力相關失效的機率。
因此,回流曲線最佳化並非可選項目,而是生產高品質、可靠 SMT 組裝的關鍵要求。
經過妥善調校的曲線可確保所有 SMD 元件無論其熱特性如何,都能在建議的溫度窗口內完成回流,將缺陷降至最低並最大化產品的長期可靠性。
如何為 SMD 電阻最佳化回流曲線
SMD 電阻尺寸繁多,從迷你 0201 到較大的 2512,每種尺寸在回流時的加熱行為各異。
較大電阻因體積大而需更長加熱時間,而小型電阻幾乎瞬間升溫。若某一焊墊升溫較快或銲膏量較多,電阻一端可能翹起,即所謂「立碑」現象;在密集板或氣流不平衡時更易發生。
SMD 電阻建議回流參數
● 升溫速率:1.0–2.5 °C/s(小型電阻 ≤1.5 °C/s)
● 浸潤區:150–180 °C,持續 60–120 秒
● 峰值溫度:240–250 °C(無鉛 SAC305)
● 液相時間(TAL):40–60 秒
● 冷卻速率:3–6 °C/s 受控
確保 SMD 電阻熱均勻性的技巧
● 兩焊墊均上銲膏且厚度相等。鋼網開口稍有差異就可能導致加熱不均,回流時立碑。
● 在被动元件群與電容旁放置熱電耦監控熱平衡,目標是回流時焊墊間溫差 ΔT ≤5 °C。
● 板上元件尺寸不一時,以延長浸潤時間而非提高峰值溫度來平衡加熱。
● 調整風速與輸送速度,降低密集區熱不平衡。
範例:Panasonic ERJ 0402 電阻可承受 250 °C 峰值,但長期可靠性在峰值 <245 °C 且 TAL <60 秒時更佳。
如何為 SMD 電容最佳化回流曲線
MLCC(陶瓷電容)回流曲線最佳化
多層陶瓷電容(MLCC),特別是 0805 及以上尺寸,對熱衝擊敏感,因其陶瓷與金屬介面易因急冷急熱產生微裂紋,進而導致開路或電容值漂移。
MLCC 回流溫度指引
● 升溫速率:0.5–1 °C/s
● 浸潤區:150–170 °C,持續 60–120 秒
● 峰值溫度:235–245 °C(可靠性考量)
● 液相時間(TAL):30–60 秒
● 冷卻速率:≤6 °C/s
防止 MLCC 回流開裂的方法
● 預熱均勻,延長浸潤段以減少 PCB 橫向溫差。
● 經過大銅面時調整輸送速度,確保加熱一致。
● 避免回流後急冷,緩冷可降低微裂風險。
● 選用 X7R 或 C0G 介質的電容,對熱循環耐受更佳。
鉭質與鋁電解電容回流曲線最佳化
此類電容內含電解質或聚合物,高溫下易劣化,超過規格峰值可能導致永久失效或 ESR 不穩。
鉭質與電解電容回流參數
● 升溫速率:≤1 °C/s
● 浸潤區:150–160 °C,持續 90–120 秒
● 峰值溫度:220–235 °C
● 液相時間(TAL):≤45 秒
● 冷卻:受控自然對流
回流最佳化策略
● 確認電容標有「回流相容」,許多濕式鋁電解電容無法安全回流。
● 聚合物鉭質電容使用氮氣氛圍,可降峰值 (~225 °C) 並減少氧化。
● 高濕元件需預烘,防止膨脹破裂。
● 避免小件緊鄰高質量 IC,以防局部熱點。
範例:AVX TPS 聚合物鉭質系列峰值上限 235 °C、60 s;超過會降低 ESR 與電容保持率。
如何為 IC 封裝最佳化回流曲線
QFN / DFN 回流曲線最佳化
QFN 與 DFN 底部有大散熱焊墊,升溫較引腳慢,若回流不當易產生空洞或潤濕不全。
QFN / DFN 建議回流參數
● 升溫速率:1.0–2.0 °C/s
● 浸潤:150–180 °C,持續 90–120 秒
● 峰值:240–250 °C
● TAL:50–80 秒
● 冷卻:3–5 °C/s
QFN / DFN 回流最佳化策略
● 在引腳與中心焊墊放置熱電耦,實測溫差 ΔT ≤10 °C。
● 鋼網開口:散熱焊墊約 50–70%(窗格型開口)。
● 厚銅接地層板延長浸潤而非提高峰值,以平衡熱量。
● 氮氣氛圍可減少氧化並提升潤濕。
BGA / CSP 回流曲線最佳化
BGA 與 CSP 熱容量大,亦有開裂風險,需避免枕頭效應與潛在裂紋,回流均勻性至關重要。
BGA / CSP 建議回流參數
● 升溫速率:多為 1.0–1.5 °C/s
● 浸潤:150–180 °C,持續 90–120 秒
● 峰值:245–255 °C
● TAL:60–90 秒
● 冷卻速率:≤6 °C/s
BGA / CSP 回流最佳化策略
● 8–12 溫區熱風爐,提供足夠液相時間與漸進加熱。
● 中心與四角放置熱電耦,ΔT >10 °C 表示浸潤不足。
● 調整 TAL 並選用優質銲膏,避免枕頭效應。
● 空洞過多(>20–25%)時採用真空回流。
範例:Xilinx UltraScale BGA:峰值 245–250 °C,TAL 60–80 s,翹曲 <0.15 mm。
引腳型封裝(SOIC、QFP、PLCC)回流曲線最佳化
熱量主要經由引腳傳遞,對升溫速率與 TAL 敏感,細間距引腳氧化會降低接點可靠性。
引腳型封裝建議回流參數
● 升溫速率:1.5–2.5 °C/s
● 浸潤:150–180 °C,持續 60–90 秒
● 峰值:240–250 °C
● TAL:40–60 秒
● 冷卻:4–6 °C/s
SOIC、QFP、PLCC 回流最佳化策略
● 細間距(<0.5 mm)使用氮氣。
● 確認 IC 引腳共面且銲膏對位精準。
● 避免峰值或 TAL 過高造成過度金屬間化合物生長。
如何監控與最佳化混合 SMD 元件的回流曲線
1. 先辨識板上最耐熱敏感的元件(如聚合物電容、MLCC)。
2. 在 BGA 中心球、QFN 中心焊墊、0402 電阻群、大型 MLCC 等關鍵點黏貼熱電耦。
3. 在達到峰值前,延長或調整浸潤區時間/溫度,使板面溫差 ΔT 最小化。
4. 調整輸送速度與各溫區偏移,使所有元件峰值落在目標 ±10 °C 內。
5. 最後以 X-Ray 檢查空洞,切片分析確認 IMC 厚度與銲點品質。
監控與最佳化後,仍需執行額外檢驗與品質保證,確保銲點可靠與元件功能正常。
混合 SMD 元件回流後的檢驗與品質保證
● 自動光學檢測(AOI):可偵測立碑、元件偏移、銲膏缺陷、銲量不足。
● X-Ray 檢測:必備於 QFN、BGA、CSP 等隱藏銲點,可發現空洞與橋接。
● 熱曲線驗證:確保被動與 IC 元件皆達設計回流目標,峰值與 TAL 一致。
● 切片分析:驗證 IMC 厚度與接點強度,確保長期可靠。
● 功能測試:確認 PCB 於正常電氣條件下運作,各元件性能符合規格。
JLCPCB 的 PCB SMT 組裝服務
JLCPCB 是全球工程師、企業與電子愛好者值得信賴的合作夥伴,將設計概念轉化為可運作的 PCB。憑藉高精度回流爐、先進自動化與快速打樣能力,確保混合 SMD 元件精準可靠地組裝。
主要服務包括:
1. PCB 製造:快速打樣與量產,品質穩定可靠。
2. 元件採購:63 萬+ 現貨元件,快速可靠。 瀏覽 JLCPCB 零件庫
3. SMT 組裝:可貼裝複雜 BGA 至 0201 小型被動件,透過精準回流曲線與高精度貼裝確保銲點可靠。
4. 品質保證與測試:含 SPI、飛針測試、FCT、AOI、AXI,維持一致品質。
5. 全球服務:支援國際運輸與技術諮詢,簡化組裝流程並確保可靠。
JLCPCB 結合先進製造與豐富元件採購經驗,降低組裝錯誤、提升生產效率並加速產品開發週期。
結論
回流銲接並非僅將銲料加熱至熔點,而是一套針對 IC、電容、電阻等不同熱需求所設計的精細步驟。
最佳化回流曲線可:
● 防止小型電阻立碑。
● 避免 MLCC 微裂與聚合物電解質劣化。
● 確保 QFN、BGA 焊墊潤濕無空洞與裂紋。
透過數據驅動的回流製程、精準熱分析與多層檢測(AOI、X-Ray、功能測試),工程師可實現高良率且可靠的 PCBA。了解每顆元件的熱與材料限制,即可在複雜的混合設計中持續產出高品質且長期穩定的產品。
回流銲接曲線常見問題
Q1:混合 SMD 元件的回流曲線未最佳化會如何?
將導致銲接不均。大型 IC 或 BGA 可能潤濕不足,造成潛在失效與可靠度下降;同時小型 SMD 可能過熱或立碑。
Q2:升溫速率如何影響銲點品質?
受控升溫(約 1–2 °C/s)使 PCB 均勻加熱。過快易使陶瓷電容熱衝擊,過慢則可能在回流前氧化,削弱接點。
Q3:為何浸潤區時間很關鍵?
浸潤階段平衡板溫並活化助銲劑。過短會有冷點;過長則易氧化。對混合 SMD 通常 60–120 秒效果最佳。
Q4:如何防止空洞與枕頭效應?
妥善儲存銲膏、保持均溫梯度與受控濕度,多溫區爐與氮氣氛圍可進一步確保潤濕一致且無空洞。
Q5:哪些檢測技術可確保回流品質?
AOI 可偵測偏移與橋接;AXI 揭露 BGA、QFN 下方隱藏缺陷。搭配熱曲線驗證,可確保強固可靠的連接。
Q6:回流銲接技術有哪些?
1. 熱風回流:爐內熱空氣循環,均勻加熱 PCB 與元件。
2. 紅外回流:利用紅外輻射加熱板與元件。
3. 氣相回流:PCB 通過 Galden 飽和蒸氣,冷凝提供精準熱傳。
4. 雷射回流:窄束雷射精準熔化特定銲點。
回流銲接技術
Q7:回流曲線的四個溫區是什麼?
1. 預熱:逐步升溫避免熱衝擊。
2. 浸潤:平衡板溫、活化助銲劑並揮發溶劑。
3. 回流(峰值):銲料熔化形成金屬鍵結。
4. 冷卻:固化銲點,抑制過度金屬間化合物生長。
回流溫度曲線
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......