如何在手焊元件時塗抹助焊劑
1 分鐘
- 步驟教學:手焊元件時如何使用助焊劑
- 手焊助焊劑常見錯誤(與避免方法)
- 專業 SMT 產線如何管控助焊劑
- 結論
- 助焊劑使用常見問題
助焊劑在打造可靠焊點上扮演關鍵角色,卻是手焊中最常被誤解的材料。用量太少會導致潤濕不良與冷焊;用量過多——或用法錯誤——則會留下殘渣、產生煙霧並造成重工問題。
本指南說明手焊元件時如何正確使用助焊劑,聚焦於可重複的實務技巧,而非純理論。你將學到該在哪裡塗抹、多少才算足夠、在焊接流程的哪個步驟施加,以及助焊劑受熱後的行為變化。
不論是組裝原型、維修 PCB,或想提升焊點一致性,這份步驟教學都能幫助你獲得乾淨、機械強度高且電性可靠的焊點。
進入步驟之前,先回答手焊助焊劑最常見的實務問題。
Q1:助焊劑要塗在哪裡?(焊墊、引腳,還是兩者?)
理想情況下,焊墊與元件引腳都要薄塗一層。助焊劑能去除氧化物並降低表面張力,兩個表面都處理好,焊料熔化時才能順利流動,形成強固的金屬間化合物。
Q2:助焊劑用量多少?(視覺參考)
不需要積成一灘。對 0805 元件或插裝引腳來說,米粒大小或極薄一層就夠。過多會弄髒板子且需額外清潔;太少則快速氧化,導致冷焊。

圖:PCB 焊墊上正確與過量助焊劑的對比。
Q3:何時施加助焊劑——焊接前還是焊接中?
永遠在烙鐵接觸焊點前施加。金屬升溫時助焊劑必須在場,才能防止快速氧化並清除既有氧化物;焊料熔化後才補助焊劑,通常已來不及確保良好潤濕。
Q4:手焊該選助焊筆還是液態助焊劑?
● 助焊筆:精準、易控制,適合維修與一般用途,不會讓板子到處都是助焊劑。
● 液態助焊劑(瓶裝/刷塗):適合大面積或氧化嚴重的老板,但較難控制用量。
步驟教學:手焊元件時如何使用助焊劑
1. 表面去污:助焊劑是化學還原劑,不是除油劑。塗抹前,先用99% 異丙醇 (IPA)清潔焊墊與元件引腳,去除油脂、指紋等有機污染物,避免阻礙助焊劑反應。
2. 策略性施加:在焊墊與元件端點薄而均勻地塗上助焊劑。對插裝元件,要讓助焊劑流入電鍍導孔。目的是覆蓋將形成金屬間化合物 (IMC) 的金屬面,避免積成一灘,否則助焊劑沸騰時會推動小元件。
3. 熱啟動與熱橋:烙鐵尖端同時接觸焊墊與引腳。你可能聽到短暫「嘶」聲,這是助焊劑溶劑揮發。溫度升至 150–200°C 時,助焊劑活化劑開始剝離氧化層。關鍵:勿超過 1–2 秒,否則助焊劑會耗盡(碳化)並失去潤濕能力。
4. 送入焊料:將焊絲直接送入接點介面,而非烙鐵尖端。活化後的助焊劑降低液態焊料表面張力,使其瞬間沿焊墊與引腳爬升。
5. 回焊與固化:焊料形成凹形焊角(fillet)後,先移開焊絲,再移開烙鐵。讓焊點自然冷卻,避免擾動造成「擾動裂紋」。

圖:手動塗抹助焊劑進行 PCB 維修的步驟示意。
手焊助焊劑常見錯誤(與避免方法)
1. 燒焦助焊劑:烙鐵停留數秒才送焊絲,會使助焊劑碳化失效。
解決:加熱後立即送焊絲。
2. 忽略煙霧:助焊劑煙含松香與酸,對呼吸道有害。
解決:務必使用抽風設備。
3. 使用水管助焊劑:絕不可用酸性水管助焊劑,會腐蝕 PCB 銅箔。
解決:確認標示為「電子級」或「松香芯」。
專業 SMT 產線如何管控助焊劑
雖然去氧化原理相同,但量產的施加方式完全不同。你無法用針筒對 1,000 片板子、每片 500 顆元件手擠助焊劑——太慢、不一致且易出錯。
從手焊到量產:JLCPCB 的優勢
你已學會手動使用助焊劑做維修與原型;當需要放大產量時,純靠手工反而成為瓶頸。此時SMT(表面黏著技術)服務就能創造價值。
JLCPCB PCB 組裝採用嚴格管控的自動化流程,每天為數百萬焊點精準施加助焊劑:
● 體積鋼網印刷:助焊劑直接包含在焊膏內,高精度鋼網確保沉積量一致。
● 可控回焊曲線:10 溫區回焊爐精準匹配助焊劑活化窗口,避免手焊常見的「耗盡」「碳化」問題。
● 3D SPI 檢測:自動光學設備量測焊膏體積,在元件還沒貼裝前就確保無缺膏。

結論
正確使用助焊劑的重點在於時機、位置與熱控制——而非越多越好。清潔表面、施加適量電子級助焊劑、高效加熱焊點,並將焊絲送入接點本身,才能確保良好潤濕與焊點強度。
這些原則雖源於手焊,專業 SMT 產線則透過自動助焊劑控制、精準回焊曲線與檢測系統,在任一規模下都能重現同樣可靠的焊點。在工作台掌握助焊劑行為,是邁向大量高品質焊接的基礎。
助焊劑使用常見問題
Q:可以用凡士林當助焊劑嗎?
不行。凡士林是油脂,不是化學還原劑,無法去除氧化物或幫助潤濕,只會燒焦並在板子上留下碳化物。請使用真正的「松香」或「合成」助焊劑。
Q:可以用手指塗助焊劑嗎?
不行。手指的油脂與鹽分會污染 PCB,且助焊劑化學品可能刺激或致敏。請使用助焊筆、針筒或刷子。
Q:助焊劑塗太多會怎樣?
會形成黏膠般的殘渣,吸附灰塵並阻礙檢視。過量助焊劑沸騰時可能推動小元件(立碑)或流入開關、連接器導致失效。
Q:助焊劑該在焊接前還是焊接後加?
焊接前。金屬升溫時助焊劑必須在場,才能清除氧化物並防止新生氧化層。焊料熔化後才補助焊劑為時已晚。
Q:可以用水管助焊劑焊 PCB 嗎?
不行。水管助焊劑含氯化鋅或氯化銨(酸芯),腐蝕性極強,會攻擊銅箔與元件引腳。請確認標示為「松香芯」或「電子級」。
Q:助焊劑會過期嗎?
會。溶劑(載體)揮發會改變黏度,影響流動與固化,導致焊球等缺陷,因化學活化已與溫度曲線不同步。正常保存下保存期限約 1–2 年。
Q:No-Clean 與水溶助焊劑可以混用嗎?
勿混用不同化學體系。殘留物可能反應生成白色不溶結晶,難以清除且可能導電。若維修時需更換助焊劑類型,請先用 IPA 或超音波清洗乾淨。
Q:助焊劑煙霧有害嗎?
煙霧為汽化的松香與酸活化劑,是已知呼吸道致敏原,可能引發「松香氣喘」。請使用抽風設備或保持通風。
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......