無鉛銲料與含鉛銲料:有何不同?
1 分鐘
- 什麼是含鉛焊料?
- 什麼是無鉛焊料?
- 含鉛與無鉛焊料的主要差異:
- 無鉛與含鉛焊料的成本比較:
- 熔點方程式:
- 全球法規要求:
- 結論:
大多數電子設備都使用焊料將元件連接到 PCB 上。焊接的過程是,當焊料熔化時,它會形成一個連接。這個連接可以是在焊盤之間或導線之間。焊接與焊接不同,我們可以透過稍微加熱來重新連接兩個接點。雖然在進行焊接步驟後需要進行固化和冷卻,但如果在冷卻過程中系統受到任何干擾,將會導致乾焊。電子產業中主要使用兩種 焊料:
- 含鉛焊料
- 無鉛焊料
焊料的經典成分是錫和鉛。電子產業長期依賴這種組合。由於健康和環境問題日益增加,人們已經大幅轉向遠離含鉛焊料,這些焊料曾經是標準。在本文中,我們將了解為什麼無鉛焊料已經超越了含鉛焊料。我們將介紹成分差異、熔點和法規標準。
什麼是含鉛焊料?
含鉛焊料是一種含有鉛和錫的焊料合金。含鉛焊料通常被稱為 63/37,這是錫和鉛的比例。這意味著它含有 63% 的錫和 37% 的鉛。但我們為什麼要使用含鉛焊料呢?為什麼它們如此受歡迎?答案是因為它們的低熔點約為 185°C。這種焊料曾經是標準的原因有很多:
冷卻和固化: 含鉛焊料比其他金屬選項冷卻得更慢。這降低了接點開裂的可能性,也不會有乾焊等問題。
潤濕接點: 潤濕接點意味著使將要焊接的兩根導線更有效。這意味著給它們額外的黏附力。使用這種類型的焊料在潤濕接點方面是有效的。
我們不能依賴含鉛產品,它是有毒的。鉛對生態系統和人類健康有負面影響。根據美國疾病控制與預防中心(CDC)的說法,它屬於與鉛暴露相關的健康問題。
什麼是無鉛焊料?
無鉛焊料成分中的金屬含量可能有所不同。錫、銅、銀、鎳和鋅等金屬可用作成分。為了更好的性能和環境安全,也有無鉛焊料的替代品。用鉍(Bi)或銻(Sb)等替代金屬替代鉛。在無鉛混合物中,錫銅是最受歡迎的,因為其熔點為 217°C。與傳統的錫鉛焊料相比,無鉛焊料具有獨特的特性。由於這些特性,製造商必須調整其產品設計和製程。
常見的無鉛焊料成分:
- SAC305: 96.5% 錫、3% 銀、0.5% 銅,熔點:217-221°C
- SnCu0.7: 99.3% 錫、0.7% 銅,熔點:227°C
錫和銅構成了最常用於無鉛組合的成分。與含鉛替代品相比,無鉛焊料具有更高的熔點。與含鉛焊接相比,這種技術還能產生更堅固、更強的接點。
含鉛與無鉛焊料的主要差異:
無鉛與含鉛焊料的成本比較:
鉛並不昂貴,這是它被使用的第二個原因。另一方面,如果我們使用其他替代品或使用更多的錫,這將是一個昂貴的選擇。如果製造商使用鉛,他們可以節省高達 10 倍的成本。銀等其他替代品會使交易更加昂貴,但由於其導電性,可用於高端系統。
使用 無鉛焊料 可能會增加整體成本,更不用說初始投資了。因為製造無鉛焊料通常需要更多的資源和加工,這比含鉛焊料更昂貴。由於熔點更高,設備磨損和能源成本都可能增加。
熔點方程式:
為了量化這種影響,我們可以使用一個線性方程式來描述合金成分、熔點和溫度(Tm)之間的關係:
方程式:T=Tm −kC
其中:
T 表示合金的熔點。
C 是合金中元素的濃度。
Tm 是純金屬(如鉛或錫)熔化的溫度。
k 保持不變。
全球法規要求:
鉛是有毒的,並且會因長期暴露而在體內積累。它是一種危險的廢棄物,會污染土地和地下水。歐盟有害物質限制指令於 2006 年生效。多虧了這項規則,歐盟設備中的含鉛焊料現在受到限制。
歐洲聯盟(EU):
歐洲聯盟(EU)限制將鉛和其他有毒材料納入電子設備。根據新的限制法規,在均質材料中,含量不能超過重量的 0.1%。
美國:
雖然沒有聯邦 RoHS 規則,但幾個州已經實施了自己的法規。由於其經證實的可靠性,含鉛焊料被豁免。
結論:
關於無鉛與含鉛焊料的爭論不僅僅是一個簡單的技術問題。邁向更清潔的電子產業、合規性和永續性是關鍵問題。由於電子產品在我們日常生活中無處不在,避免使用含鉛物品至關重要。電子組裝是無鉛焊料表現出色的領域之一。但它不適合航空或醫療應用。無鉛焊接的接點可能沒有足夠的表面張力來承受衝擊。
對於 PCB 應用來說,這不是一個大問題,因為大多數電子產品不會受到惡劣條件的影響。使用無鉛焊料有幾個優點。在 JLCPCB,無鉛焊料符合全球環境標準,同時確保可靠的性能。對於製造商、工程師和愛好者來說,了解成分中的重要差異至關重要。以便教育他們做出決定。
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......