焊料熔點指南:圖表、合金類型與回流焊注意事項
2 分鐘
- 焊錫的熔點是多少?
- 焊錫熔點對照表:常見合金比較
- 焊錫熔點物理:固相線、液相線與共晶合金
- 針對焊錫熔點最佳化 SMT 回焊溫度曲線
- 選擇焊錫熔點的關鍵因素
- 維修與手焊時的焊錫熔點
- 結論
- 常見問題
在電子製造這個講究精準的世界裡,僅僅幾度的差異,就可能決定焊點是完美可靠,還是成為災難性的「冷焊」失敗。雖然許多業餘玩家把焊接簡單視為「把金屬熔化黏在一起」,但專業的 PCB 組裝 需要對熱力學有細膩的理解。
焊錫熔點 並非規格書上單一數值那麼簡單;它是一道決定性界線,決定了元件選擇、PCB 基材 (FR-4 Tg) 的挑選,以及整個 表面黏著技術 (SMT) 回焊溫度曲線的制定。
不論你做的是消費性 IoT 裝置還是汽車控制單元,了解不同合金在熔點附近的行為,都是成功製造的關鍵。

圖:焊錫在 PCB 焊墊上熔化,展示固態到液態的相變過程。
焊錫的熔點是多少?
焊錫熔點取決於合金成分。常見焊錫從 138°C (Sn42Bi58) 到 183°C (Sn63Pb37),再到無鉛 SMT 常用的 217–220°C (SAC305)。
焊錫熔點對照表:常見合金比較
產業轉向 RoHS(有害物質限用指令)後,焊錫合金的選擇更多。選合金通常要在熔溫、機械強度與成本之間做取捨。
Sn63Pb37 熔點(含鉛焊錫)
● 熔點:183°C(共晶)
● 特性:熔點低、潤濕性佳,對元件與 PCB 基材的熱應力較小。但因含鉛毒性,現僅限醫療、航太、軍規等可靠度優先的應用。
SAC305 熔點(無鉛焊錫)
● 成分:Sn96.5% / Ag3.0% / Cu0.5%(錫銀銅)
● 熔點範圍:217°C – 220°C(固相線/液相線:217°C / 220°C)
● 特性:商用電子預設合金,熔點比含鉛高約 34°C,需更高回焊溫度,元件與 MSD 管理也得更嚴格。
Sn42Bi58 低溫焊錫熔點
● 熔點:138°C(共晶)
● 特性:含鉍,熔點極低,適合雙面製程(避免第二次回焊時底面重件掉落)或對熱敏感的 LED、塑膠連接器。但鉍接點較脆,耐機械衝擊(掉落測試)表現差。
Sn10Pb88 高溫焊錫熔點
● 熔點範圍:268°C – 290°C
● 特性:多用於晶片內部晶粒黏著等特殊應用,熔點夠高,可確保後續以 SAC305 組裝時內部接點不會重熔。
焊錫合金種類與熔點
| 合金類型 | 成分 | 熔點(固相線/液相線) | RoHS? | 最佳應用 |
|---|---|---|---|---|
| Sn63Pb37(含鉛共晶) | 63% Sn,37% Pb | 183°C(單點) | 否 | 航太、軍規、高可靠度 |
| SAC305(標準無鉛) | 96.5% Sn,3% Ag,0.5% Cu | 217°C – 220°C | 是 | 消費性電子、IoT、手機 |
| Sn42Bi58(低溫) | 42% Sn,58% Bi | 138°C(單點) | 是 | LED、階梯焊接、熱敏元件 |
| Sn99.3Cu0.7(低成本) | 99.3% Sn,0.7% Cu | 227°C(單點) | 是 | 波焊、低成本 SMT |
| Sn10Pb88(高溫含鉛,典型成分) | 10% Sn,88% Pb,2% Ag | 268°C – 290°C | 否 | 高功率晶粒黏著、汽車引擎室 |
焊錫熔點物理:固相線、液相線與共晶合金
要掌握焊錫熔點,首先得知道大多數焊錫不是單一元素,而是合金——錫 (Sn)、鉛 (Pb)、銀 (Ag)、銅 (Cu) 的混合物。這些混合物的熔化通常不是瞬間完成。
固相線 vs. 液相線溫度範圍
工程師分析焊錫合金時,會聚焦三個狀態:
1. 固相線:合金完全為固態的最高溫度,低於此點焊錫保有結構強度。
2. 液相線:合金完全為液態的最低溫度,高於此點焊錫自由流動並能「潤濕」銅墊。
3. 塑性區:許多非共晶合金在固相線與液相線之間存在「糊狀」區,焊錫呈半固態——部分晶體、部分液體。
工程風險:若焊點在塑性區受到機械擾動(如輸送帶震動),會形成顆粒狀、黯淡且電性不可靠的「擾動焊點」。
什麼是共晶焊錫?為何重要?
這就帶到共晶焊錫。共晶合金的金屬比例特殊,能消除塑性區,固相線與液相線溫度相同。
● 範例:經典 Sn63Pb37(63% 錫,37% 鉛)是共晶合金,在剛好183°C瞬間固轉液。
這種「瞬間凝固」特性在製造上極受歡迎,因為它能縮短冷卻階段缺陷生成的空窗期。

圖:錫鉛焊錫相圖,標示 183°C 共晶點及非共晶比例的塑性區。
針對焊錫熔點最佳化 SMT 回焊溫度曲線
在 JLCPCB 這類專業組裝廠,知道熔點只是第一步。你不能把烤箱設 217°C 就指望 SAC305 有好結果。整個回焊流程必須依特定熱曲線執行,才能活化助焊劑並確保焊接成功。
標準回焊曲線分四區,深受合金特性影響:
1. 預熱區:緩慢升溫以活化助焊劑並揮發溶劑。
2. 浸潤區:溫度在熔點以下保持穩定,讓大元件(如電感)與小元件(如 0402 電阻)同步升溫,避免立碑。
3. 回焊區 (TAL):關鍵峰值,溫度衝過液相線。
○ 峰值溫度:通常比熔點高 20–40°C(例如 SAC305 用 245°C)。
○ 液相線以上時間 (TAL):焊錫需維持熔融 60–90 秒;太短潤濕不足,太長則傷板材或生成脆性 IMC。
4. 冷卻區:快速冷卻,使焊點結晶細緻。

圖:SMT 回焊溫度曲線,標示 SAC305 液相線以上時間。
JLCPCB 的 SMT 產線採用先進 10 溫區回焊爐,工程師會依你下單時選的「含鉛」或「無鉛」自動調整熱曲線,確保熔點安全到達又不熱衝擊敏感元件。
選擇焊錫熔點的關鍵因素
為何不一律選最低熔點焊錫來省能源?以下技術因素決定選擇。
元件熱敏感度與熔點門檻
某些元件如塑膠 OLED 屏或特定電解電容無法承受 SAC305 所需的 245°C 峰值,此時就得用低溫錫鉍焊錫(138°C 熔點)。
PCB 基材 Tg 與焊錫熔點
FR-4 的玻璃轉移溫度 (Tg) 是板材開始軟化膨脹的點。
● 標準 FR-4 Tg:~130°C - 140°C。
● 高 Tg FR-4:>170°C。若無鉛回焊溫度高,板材在 Z 軸(厚度)膨脹劇烈,可能撕裂導通孔銅壁(桶裂)。高可靠度無鉛製程,JLCPCB 建議在報價時選高 Tg FR-4。
工作溫度與合金穩定性
產品使用環境也很重要。汽車引擎室感測器可能面臨 120°C 環溫,若用錫鉍(熔點 138°C)焊接,接點會在運作中軟化失效。工作溫度應遠低於合金固相線。

圖:焊錫潤濕角度示意;溫度低於最佳熔點導致潤濕不良。
維修與手焊時的焊錫熔點
焊錫熔點 也決定手動維修的方式。
● 烙鐵溫度:手焊時,烙鐵頭是熱庫,溫度須遠高於熔點才能快速傳熱——含鉛通常設350°C,無鉛380–400°C。

圖:正確烙鐵頭放置位置,確保高效傳熱超過焊錫熔點。
● 拆焊:技術員常把含鉛焊錫覆蓋在無鉛接點上,形成熔點較低的新合金,以便低溫拆件,減少焊墊熱應力。
若手焊易橋接或過熱,可使用 JLCPCB SMT 鋼網精準印刷焊膏,再用熱板或烤箱整板回焊,確保全板同時達到熔點。

圖:BGA 焊球宏觀圖,需精準溫控使所有球同時達熔點。
結論
了解焊錫熔點是電子製造極重要的一環,它連結了材料科學與量產。不論你操作 Sn63Pb37 的銳利共晶點,還是面對 SAC305 的更高熱需求,精準度都是關鍵;只差幾度就可能冷焊、翹墊或毀晶片。
讓你的下一個專案符合最高業界標準。掌握這些熱特性,就能在設計端把製程風險降到最低。
準備實現設計?立即上傳 Gerber 到 JLCPCB,享受高可靠度製造與組裝服務,依你的材料需求量身打造。

常見問題
Q1. 維修時能混用含鉛與無鉛焊錫嗎?
技術上可行,但高可靠度產品不建議。SnPb 與 SAC305 混合會生成熔點不定的新三元合金(約 177°C),雖利於拆件,卻可能留下熱裂或相偏析,降低接點強度。
Q2. 為何我的無鉛焊點黯淡?是冷焊嗎?
不一定。冷焊(未達熔點)呈顆粒狀且黯淡,但正常的 SAC305 焊點本就比 Sn63Pb37 黯淡,這是高錫合金冷卻後的自然晶粒結構。目檢標準需隨無鉛製程調整。

圖:目視焊點判斷指南,比較亮面含鉛、黯淡無鉛與缺陷冷焊。
Q3. 「熱質量」如何影響烤箱內的熔點到達?
焊錫熔點固定,但各焊墊到達該溫度的時間不同。小電阻墊 3 分鐘就達 217°C,而接大銅面的 USB 接地腳可能同時間只有 200°C。因此JLCPCB工程師會優化「浸潤區」,讓熱量平均,重銅區與小焊墊同時達到熔點。
Q4. 舊焊膏會影響熔點嗎?
金屬合金本身熔點不變,但助焊劑會劣化。助焊劑失效後無法去除氧化物,即使爐溫高於熔點,焊錫也只會成球(graping)而不潤濕。
Q5. 板子回焊兩次會怎樣?
雙面 SMT 需兩次回焊,第一面焊點會在第二 pass 重熔(除非用膠或低溫合金)。雖然接點會重新形成,但每多一次回焊,金屬間化合物 (IMC) 層會增厚,過多循環將使焊點變脆、易裂。
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......