冷焊點:原因、檢測與預防的完整工程指南
1 分鐘
- 什麼是冷焊點?
- 冷焊點看起來像什麼?
- 冷焊點為何危險?
- 冷焊點的成因?
- 如何識別冷焊點
- 如何修復冷焊點
- 如何在 PCB 組裝中預防冷焊點
- 冷焊點 vs 其他焊接缺陷
- 與冷焊點相關的產業標準
- 結論
- 冷焊點常見問題
冷焊點是 PCB 組裝中最常見且最危險的焊接缺陷之一。
它們通常看起來無害,但可能導致間歇性故障、意外的電阻飆升,甚至在產品通過初始測試後很久仍出現現場退貨。在易受振動或熱應力的環境中,單一冷焊點就可能導致整個系統失效。
本指南解釋什麼是冷焊點、它的外觀、發生原因,以及如何可靠地識別、修復與預防。無論您是在排除故障板還是優化 SMT 生產線,本文都提供實用的工程級參考,幫助您消除冷焊點並提升長期可靠性。
什麼是冷焊點?
技術上,冷焊點發生在焊料未完全熔化,或被焊接表面未達到合金的液相溫度時。
在正常的焊點中,焊料進入液相,潤濕焊盤與元件引腳,並促進原子擴散形成 IMC 層。在冷焊點中,這種潤濕不完整,焊料只是「坐在」焊盤上而非與其「結合」。這導致初期可能導電,但電阻極高且機械脆弱的連接。

展示焊料潤濕接觸角;小於 90 度表示良好結合,大於 90 度表示冷焊點。
冷焊點看起來像什麼?
識別這些缺陷高度依賴視覺分析。要在出廠前發現它們,您必須知道冷焊點在放大下的確切外觀。
● 質地: 良好焊點光滑且有光澤(SnPb 焊料尤甚)。冷焊點常顯得暗淡、顆粒狀、粗糙或結晶。注意:無鉛焊料(SAC305)天生較暗,因此僅顆粒感不一定是缺陷,但「乾澀」外觀是警訊。
● 形狀: 正常潤濕形成凹形焊腳。冷焊點常呈凸形、球狀或「堆球」,因為焊料表面張力大於對焊盤的附著力。
● 介面: 可能看到焊料與引腳間有可見縫隙或微裂紋。
冷焊點 vs 良好焊點
評估冷焊點與良好焊點時,重點觀察焊腳形狀。
● 良好焊點: 呈「火山」形,側面凹形,焊料平滑延伸至焊盤。
● 冷焊點: 像「球」放在表面,邊緣陡峭,焊料看似要脫離焊盤。

宏觀比較 PCB 上冷焊點與良好焊點的差異。
快速診斷檢查表避免冷焊
若用顯微鏡檢查板子,請使用以下清單:
1. 焊料是否暗淡或灰白? → 可能熱量不足(冷焊)。
2. 表面是否顆粒/粗糙? → 冷卻時可能移動(擾動焊點)。
3. 焊料是否像球一樣坐在焊盤上? → 潤濕不良(冷焊)。
4. 用鑷子輕戳是否裂開? → 機械失效。
冷焊點為何危險?
冷焊點很隱蔽,因為它們常能通過簡單導通測試,卻帶來多種失效模式:
● 間歇性電氣連接: PCB 運作升溫時,熱膨脹使板彎曲,瞬間拉開弱結合。
● 高接觸電阻: 不良連接產生電阻,造成局部發熱(I²R 損耗),可能燒毀走線或損壞敏感元件。
● 振動脆弱性: 在汽車或航太應用中,冷焊點的脆性使標準振動即可造成疲勞斷裂。
冷焊點的成因?
了解冷焊點的成因是預防的第一步。很少是「單一」因素,而是多重製程變數阻礙正常潤濕。
1. 焊接溫度不足
若烙鐵或回焊爐未達合金峰值回焊溫度(無鉛通常約 245°C),焊料維持半固態「糊狀」,無法潤濕焊盤。
2. 加熱時間不當(回焊曲線)
即使達到峰值溫度,若液相時間(TAL)過短,助焊劑無法清除氧化物,IMC 層也無法形成。
3. 熱容量不匹配
將小元件引腳焊接到大面積接地層卻無「熱隔離」焊盤時,接地層充當散熱片,熱量被吸走快於烙鐵供熱。
4. 固化期間移動(擾動焊點)
若元件在焊料冷卻(液態轉固態)時移動,晶體結構被破壞,呈現霜狀、顆粒外觀且極脆。
| 缺陷類型 | 主要原因 | 外觀指標 |
|---|---|---|
| 冷焊點 | 熱量不足 / 潤濕不良 | 球狀,未潤濕焊盤。 |
| 擾動焊點 | 冷卻時移動 | 霜狀、皺褶表面。 |
| 乾焊點 | 助焊劑不足 | 不規則、尖刺或鋸齒形。 |
如何識別冷焊點
專業組裝廠如 JLCPCB 使用自動化設備,但手動識別也可行。
1. 目視檢查(手動)
對於原型或小批量,技術員使用顯微鏡或放大鏡(Mantis 視鏡)檢查焊點,尋找前述視覺特徵,如暗淡、凸形或微裂紋。此方法靈活但易使操作員疲勞。
2. 自動光學檢測(AOI)
AOI 系統分析焊點形狀、紋理與反光模式。冷焊點常表現異常表面粗糙或潤濕不良,可被標記為缺陷,是高量產標準。
然而,AOI 檢測視覺異常而非電氣完整性。
3. 電氣測試
用萬用表電阻檔測量,良好焊點應接近零電阻(不含元件/走線電阻)。若輕壓或搖動元件時讀值飄動,即為冷焊點。
4. X-Ray 檢測(AXI)
對於 BTC(底部端接元件)如 BGA 或 QFN,目視無法檢查,需 X-Ray 透視。BGA 下的冷焊點常呈現較淡、密度不均圓圈,或形狀不規則。

X-Ray 檢測揭示 BGA 元件下的冷焊點空洞。
如何修復冷焊點
若發現缺陷,正確掌握修復方法可挽救板子免於報廢。
注意: 僅重新加熱通常無效,因原助焊劑已燒盡。
冷焊點重工流程:
1. 施加助焊劑: 添加新助焊劑至關重要,以去除失敗嘗試中形成的氧化物。
2. 重熔: 用烙鐵加熱焊點直至焊料完全流動,應見「球」塌陷成漂亮焊腳。
3. 移除並重焊(如需): 若焊料嚴重氧化(灰/結痂),用吸錫器或吸錫帶完全去除舊焊料,再用新焊線重焊。
對複雜元件,建議使用熱風重工站而非烙鐵,以確保均勻加熱。

使用助焊劑和烙鐵修復冷焊點的步驟示意圖。
不建議重工的情況:
有時嘗試修復冷焊點反而更糟,避免重工若:
● 焊盤翹起: 若銅焊盤因過熱自 FR4 基材剝離,板子結構已受損。
● 熱敏感元件: 如晶振、LED 或塑膠連接器,多次加熱可能熔化或失校。
● 嚴重氧化: 焊盤發黑或嚴重腐蝕,焊料難以潤濕,PCB 可能報廢。
● 無法觸及: 在密集 HDI 板中,若烙鐵頭無法不拆鄰件即觸及焊點,重工風險過高。
如何在 PCB 組裝中預防冷焊點
預防總比重工便宜。JLCPCB 的 SMT(表面貼裝技術)服務 實施嚴格控制,將預防冷焊點融入製程。
1. 優化回焊曲線
回焊爐的溫度曲線至關重要。
● 浸潤區: 讓助焊劑活化並使板面溫度均勻。
● 回焊區: 確保焊料保持液相(TAL)通常 45-90 秒,以確保完全潤濕。

SMT 回焊曲線圖,顯示液相時間以預防冷焊點。
2. 可製造性設計(DFM)
設計者需考慮熱分佈,避免焊盤直接連大銅面,使用熱隔離 花焊盤(輻條)熱隔離,使回焊時焊盤快速升溫。
了解更多: 可製造性設計(DFM):優化生產的綜合指南

PCB 佈線比較:熱隔離輻條 vs 直接連接地平面。
3. 正確選擇助焊劑
使用過期或活性不足的助焊劑無法去除氧化物。確保助焊劑活性匹配元件氧化程度(如對老舊氧化引腳使用 RA 活化松香)。
4. 元件儲存
引腳潮濕與氧化是潤濕不良的主因。使用可靠供應商的新鮮元件,確保引腳潔淨可焊。
冷焊點 vs 其他焊接缺陷
易與其他問題混淆,快速對照如下:
● 冷焊點 vs 乾焊點: 冷焊通常焊料足但熱不足;乾焊(常混用)特指焊料「乾涸」或助焊劑不足,導致開路。
● 冷焊點 vs 焊料不足: 焊料不足指焊腳凹但過小(饑餓)。冷焊通常焊料體積夠,但形狀錯(凸)。
● 冷焊點 vs 焊點裂紋: 裂紋焊點可能最初焊得完美,但後因機械應力或熱循環而失效。

冷焊點 vs 焊料不足 vs 裂紋焊點的比較。
與冷焊點相關的產業標準
為確保可靠性,工程師遵循嚴格標準:
● IPC-A-610: 電子組裝驗收主要指標,將冷焊點定義為所有等級(1、2、3 級)的缺陷。
● J-STD-001: 規定產生高品質焊接互連的材料與製程要求。
對於關鍵產業(醫療、汽車),必須嚴格遵守 3 級要求,不允許任何可見冷焊異常。
結論
冷焊點不只是外觀瑕疵,更是可靠性的定時炸彈。無論因熱量不足、表面污染或設計不良,結果都是設備失效。
透過理解潤濕物理、採用正確回焊曲線並遵循 DFM 指南,可大幅減少這些缺陷。然而,最佳預防是與了解細節的製造商合作。在 JLCPCB,我們的先進 SMT 產線利用 AOI、X-Ray 與精準熱分析,確保每個焊點符合嚴格產業標準。
冷焊點常見問題
Q1. 為何冷焊點常出現在接地連接?
接地引腳連大銅面,充當巨大散熱片。設計中若無「熱隔離」花焊盤,銅面會快於烙鐵供熱速度吸走熱量,使焊點無法達到潤濕所需液相溫度。
Q2. 我能只重新加熱冷焊點來修復嗎?
不行。僅重新加熱很少有效,因原助焊劑已燒盡。正確修復必須添加新助焊劑以破壞氧化層。若焊點嚴重氧化,最好完全去除舊焊料再重焊。
Q3. 混用有鉛與無鉛焊料會造成冷焊嗎?
會。混用合金(如 SnPb 與 SAC305)因熔點不同(183°C vs 217°C)可能形成「分離」焊點,結構顆粒脆弱,類似冷焊且易裂。
Q4. 冷焊點的典型電阻值?
良好焊點電阻可忽略(<0.1Ω),冷焊點變化極大,可能 10Ω、100Ω 甚至開路(OL)。最危險的是電阻常隨溫度變化而飄移。
Q5. PCB 表面處理會影響冷焊形成嗎?
會。某些處理如 OSP(有機保焊膜)儲存不當會加速氧化,阻礙潤濕。ENIG(化鎳浸金)較抗氧化,潤濕更佳,降低回焊冷焊風險。
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......