關於 SMT 的一切:現代 PCB 組裝的表面黏著技術
2 分鐘
- 什麼是表面黏著技術(SMT)?
- 表面黏著技術(SMT)與表面黏著元件(SMD)的差異
- 表面黏著技術在 PCBA 的優勢
- 表面黏著技術(SMT)在 PCB 組裝的運作:步驟式流程
- SMT 元件與封裝尺寸
- 表面黏著技術(SMT)與穿孔技術(THT)
- SMT 設計準則與 DFM 檢查表
- SMT 組裝的關鍵成本因素
- SMT 焊接缺陷與解決方法
- SMT 品質標準與 IPC 等級
- 結論
- 常見問題
什麼是表面黏著技術(SMT)?簡單來說,SMT 是一種革命性的電子製造方法,可將微小元件直接黏著在印刷電路板(PCB)上。傳統的穿孔元件因具有長引腳,在裝置追求更高處理速度與更高電路密度的趨勢下正逐漸被淘汰。這些舊式元件在高頻時會因電阻與電感較高而導致訊號衰減。
SMT 透過更小、更精準的元件與高品質的 PCB 組裝來解決這些難題。然而,處理如此微小的元件在焊接與放置上帶來了新挑戰,因此專用機台、回流焊爐與 SMT 鋼板已成為現代 PCB 組裝的必備工具。
本文將探討 SMT 的製程、相較於手焊的優勢,以及它為何已成為工業與業餘電子領域的標準。
什麼是表面黏著技術(SMT)?
如前所述,電晶體數量不斷翻倍,1980 年代初期,由於 VLSI 的進步,創新的封裝與組裝方法開始流行。在此之前,使用的是較舊的穿孔與 DIP 元件,但將元件引腳直接焊接在 PCB 表面焊墊上的製程在當時變得非常普及。
在表面黏著技術組裝過程中,機械手臂將積體電路放置於綠色 PCB 上
為此製程設計的元件稱為 表面黏著元件(SMD)。常見範例包括四方扁平封裝(QFP)與 球柵陣列(BGA)。封裝類型顯示了內部元件的密度。SMT 封裝將於後續章節詳述。如今 PCB 不再鑽孔,但初始製造步驟並無改變。
這降低了生產成本與材料浪費。組裝流程也隨之發展,現今的 PCBA 廠商可透過自動化製程輕鬆生產電路板。完整流程包含透過鋼板或網印將焊膏塗抹於焊墊,再由自動取放機將元件精準置入焊膏中,接著進行焊接。然而,這項新技術花了多年才達到完美境界。
憑藉多年的 PCB 製造與組裝經驗,以及全球數千筆訂單,JLCPCB 已成功降低成本,並運行完全 成熟的 SMT PCB 組裝產線,提供業界最低的組裝成本。
表面黏著技術(SMT)與表面黏著元件(SMD)的差異
許多人混淆 SMT 與 SMD,兩者並不相同——
- SMT(Surface Mount Technology,表面黏著技術)——指組裝製程/技術的術語。
- SMD(Surface Mount Device,表面黏著元件)——指利用 SMT 安裝於 PCB 上的實際電子元件,如電阻、電容與積體電路。
SMT 是技術,SMD 是該技術的產物。
表面黏著技術在 PCBA 的優勢
- 在相同尺寸下可達到更高的元件密度。
- 大量生產時單位組裝成本更低(自動化)。
- 高頻性能更佳(互連更短)。
- 相容於先進 IC 封裝(BGA、CSP)。
- SMD 可搭配自動取放機,投資報酬率高。
- 支援自動光學檢測(AOI)等缺陷偵測方法。
表面黏著技術(SMT)在 PCB 組裝的運作:步驟式流程
表面黏著技術(SMT)PCB 組裝流程
1. 焊膏印刷
將 PCB 焊墊與鋼板對位,利用鋼板與刮刀將焊膏(金屬粉末與助焊劑)塗抹於 PCB 焊墊上。焊膏量與均勻度為焊點品質的主要決定因素。
2. 元件放置
自動取放機將表面黏著元件精準擺放在塗有焊膏的焊墊上。這些機器通常具有 ±0.03 – 0.1 mm 的放置精度,視設備而定。
3. 回流焊接
電路板通過依焊膏熔點曲線設定的溫控回流焊爐,熔化焊膏並形成焊點。利用熱分析確保正確的升溫斜率、浸潤、峰值溫度與冷卻。
4. 背面焊接
若 PCB 含有穿孔或底層 SMD,亦會進行相同焊接製程。
5. 檢測與測試:
利用 自動光學檢測(AOI) 等設備檢測焊橋、立碑與 BGA 問題。JLCPCB 採用 X-Ray 檢測,檢視 IC 下方焊球缺陷。接著以線上測試(ICT)或飛針測試進行功能測試,驗證電氣訊號。
SMT 元件與封裝尺寸
1. SMD 被動元件
電容與電阻常見的表面黏著尺寸為 0402、0603、0805 與 1206。詳細說明如下:
- 01005 – 0.4 × 0.2 mm(JLCPCB 組裝能力可達 01005)
- 0201 – 0.6 × 0.3 mm
- 0402 – 1.0 × 0.5 mm
- 0603 – 1.6 × 0.8 mm
- 0805 – 2.0 × 1.25 mm
- 1206 – 3.2 × 1.6 mm
2. SMT IC 封裝
IC 有多種相容於 SMT 的封裝,例如:
- 小型外廓積體電路(SOIC)
- 四方扁平封裝(QFP)
- 無引腳四方扁平封裝(QFN)
- 球柵陣列 BGA
提示:SMT 元件的正確極性與方向
二極體、LED 與電解電容等極性元件必須正確放置,以避免故障。
表面黏著技術(SMT)與穿孔技術(THT)
雖然 SMT 主導現代電子,但穿孔技術(THT)在需要機械強度的應用中仍有一席之地。
何時使用表面黏著技術(SMT)
- 空間受限時,表面黏著技術(SMT)是最佳選擇。
- 讓裝置更小、更輕、更正確。
- 適用於高速電路與自動化流程,
- 手機與筆電皆採用 SMT。
何時使用穿孔技術(THT)
- 穿孔技術(THT)堅固可靠。
- 連接器與功率元件可承受壓力。
- 手焊原型製作容易,
在嚴苛環境中始終屹立不搖。下表比較兩者:
| 面向 | SMT(表面黏著技術) | THT(穿孔技術) |
|---|---|---|
| 板子密度 | 元件直接貼於表面,可高密度布局,甚至雙面組裝。 | 需為每個元件鑽孔,整體布局密度較低。 |
| 強度 | 焊點機械強度較弱,不適合承受應力的零件。 | 提供更強的機械結合,適合連接器、大型元件與功率元件。 |
| 組裝速度 | 組裝快速且高度自動化,適合大量生產。 | 組裝耗時,通常需手動或半自動製程。 |
| 成本 | 大量生產時更經濟,自動化降低人力成本。 | 因鑽孔需求與較高人力,通常成本較高。 |
SMT 設計準則與 DFM 檢查表
良好的設計確保可製造性並減少錯誤。關鍵準則包括——
- 採用符合 IPC-7351 的焊墊尺寸與封裝圖案。
- 保持適當間距,避免焊錫橋接。
- 確保鋼板開孔設計正確,使焊膏均勻分布。
- 於絲印清楚標示方向與極性。
SMT 組裝的關鍵成本因素
使用 SMT 完成 PCB 的成本受以下特性立即影響:
- 元件類型與封裝尺寸:微間距 BGA、QFN 與微型元件需要更精密的製程控制與放置設備。
- 電路板複雜度:雙面組裝、更高走線密度與多層結構導致設計時間與處理成本增加。
- 焊膏與鋼板需求:微間距鋼板或特殊焊錫合金會提高材料與加工費用。
- 回流曲線與加熱循環:多次焊接導致更長的製程時間與更高能耗。
- 拼板利用率:低效的 PCB 拼板會降低產量並浪費材料。
- 先進測試與檢測方法,如 X 光、AOI 與 ICT,會提高成本,尤其是對隱藏焊點。
如何優化 SMT 組裝成本
為在維持品質與可靠度下同時降低成本,設計者可採取以下實踐:
- 可製造性設計(DFM):使用標準間距、焊墊尺寸與過孔管理,使組裝順暢。
- 有效拼板:排列板子以最大化拼板利用率,減少製造與處理浪費。
- 標準化元件封裝:使用常見封裝如 0603/0805 電阻,減少送料器更換。
- 減少唯一料號數量:簡化 BOM,使採購、物流與放置設計更精簡。
- 層數優化:在不影響電性性能下,使用最少層數。
- 盡可能單面組裝:減少雙面回流需求以降低成本。
- 易於測試的測試點:確保留有測試焊墊,提高良率並降低返工。
- 材料選擇:除非高可靠性需求,否則選用成本較低的板材與表面處理如 HASL,而非 ENIG 等高端塗層。
- 熱設計考量:規劃元件擺放使熱分布均勻,減少焊接缺陷。
SMT 焊接缺陷與解決方法
即使在高度自動化的環境下,SMT 組裝缺陷仍可能影響性能。立碑(tombstoning)是主要問題之一,小型元件一端在焊接時翹起,可透過保持均等焊膏量與一致加熱來預防。焊橋(solder bridge)是另一常見缺陷,過多焊錫導致相鄰接腳意外連接,可透過控制焊膏量與精心設計鋼板來降低風險。
若仔細控制回流溫度曲線,可避免冷焊(cold joint)——焊錫未正確熔化,導致焊點脆弱或電性接觸不良。元件偏移常因取放機誤差造成,定期校正設備可確保精準放置並減少返工。
SMT 品質標準與 IPC 等級
為確保一致性與可靠度,SMT 組裝遵循國際認可的 IPC 標準。IPC-A-610 制定電子組裝的可接受性標準,IPC-7351 規定焊墊圖案設計要求,確保元件定位正確,這對性能至關重要。
第 1 級組裝用於消費與一般電子產品,僅需基本功能。第 2 級組裝用於專用服務應用,如通訊設備與汽車電子,需具備性能與較長壽命。第 3 級組裝用於高可靠性應用,如航太、醫療電子,不允許失效。
結論
表面黏著技術讓裝置更快、更小、更便宜,徹底改變了電子產業。自導入以來,從微型化元件到全自動組裝的改進,使 SMT 始終位居消費電子、汽車、醫療、航太等領域的創新前沿。
對製造商、學生與工程師而言,掌握 SMT 不僅是理解組裝流程,還包括學習設計原則、成本削減技巧與品質控制標準,以確保可靠結果。無論是製作原型或大量生產,SMT 都是打造高效、高性能與現代電子系統的關鍵。
常見問題
Q1. 表面黏著技術(SMT)優於穿孔技術(THT)嗎?
THT 適用於高強度應用,而 SMT 則更適合自動化、高速與緊湊組裝。
Q2. 哪些產業使用表面黏著技術(SMT)?
消費電子、汽車、航太、醫療設備與電信業皆廣泛採用 SMT。
Q3. 業餘愛好者也能使用表面黏著技術(SMT)嗎?
可以,愛好者亦可利用價格合理的回流套件與 PCB 服務設計與製作 SMT 板。
Q4. 最小的 SMT 元件是什麼?
目前最小的 SMT 元件尺寸之一為 0.4 x 0.2 mm 的 01005。
持續學習
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......
BGA 返修工作站完整指南:2026 熱風、紅外線與設備選購比較
如果您经常处理 BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)元件,就会知道它们的维修或更换有多么困难。由于焊点隐藏在晶片底部,BGA 返修需要专用工具以及精确的温度控制——这正是 BGA 返修工作站发挥关键作用的地方。 不过,市面上的选择非常多,要挑选合适的 BGA 返修工作站并不容易。应该选择热风加热还是红外线加热?是否需要光学对位?手动、半自动与全自动系统之间又有什么差异? 本指南将说明 BGA 返修工作站的运作方式、比较不同类型、介绍选购时应注意的关键功能,并整理 2026 年值得考虑的设备选择,协助您找到符合实际需求的解决方案。 什么是 BGA 返修工作站? BGA 返修工作站是一套专业整合式工作系统,专门透过严格控制的温度曲线来拆卸与更换表面黏著元件(SMD)。与一般烙铁或基础热风枪不同,这类设备能够进行局部加热,同时避免周围 PCB 或邻近微型元件承受可能造成损伤的热应力。 专业 BGA 返修工作站的核心通常包括:用于熔化晶片焊球的上部加热器、用于预热整个 PCB 并防止翘曲的底部预热器、将电路板牢固固定并维持平整的 PCB 夹具,以及用于准确放置新元件的精密对位系统。 图:专业......