如何實現完美的 PCB 焊接:物理原理、製程與最佳實務
1 分鐘
- 完美 PCB 焊接的物理基礎:潤濕與介金屬化合物
- 工業級 PCB 焊接方法:回焊與波峰焊
- 原型與維修用的手焊技巧
- 實現完美焊接的材料選擇
- 可組裝設計 (DFA):為完美焊接設計 PCB
- 常見 PCB 焊接缺陷與預防
- 高階焊接技術與可靠性考量
- 高可靠性 PCB 焊接的品質控制與檢驗
- 結論
- PCB 焊接常見問題
焊接常被誤解為只是將兩塊金屬表面「黏」在一起。實際上,PCB 焊接是一個複雜的物理化學過程,受熱力學、表面能與冶金學共同支配。
對 PCB 設計工程師與硬體新創來說,掌握可靠焊點背後的科學,往往是原型在現場失效與產品順利量產的關鍵分水嶺。
在原型階段,工程師經常依靠手動焊接快速迭代與除錯。然而,對於高可靠性電子產品,唯有透過受控的工業製程(如表面貼裝技術 SMT)才能獲得一致結果。JLCPCB 以工業級 SMT 組裝服務彌補這段差距,消除人為變異,同時維持量產水準的品質。
話雖如此,每位工程師仍須扎實理解 PCB 焊接基礎。了解焊點如何形成——以及為何失效——才能做出更好的可製化設計 (DFM)、提升良率,並在整個產品生命週期中高效排除組裝問題。
完美 PCB 焊接的物理基礎:潤濕與介金屬化合物
要形成可靠焊點,必須發生兩項基本物理事件:潤濕與介金屬化合物 (IMC) 的生成。
1. 潤濕角 (𝜽)
潤濕指的是液態焊料如何在固體表面(PCB 焊墊與元件引腳)上鋪展,其行為由表面張力競爭決定。
● 良好潤濕 (𝜽 < 90°):焊料完全鋪展,形成平滑凹形焊腳。這表示焊墊表面能高(銅面潔淨)且焊料表面張力低(助焊劑協助)。
● 潤濕不良 (𝜽 > 90°):焊料成珠狀,如同水珠在打蠟表面。此凸形通常因氧化或熱量不足,代表焊點強度弱。
2. 介金屬化合物 (IMC) 生成
焊接是一連串化學反應。當熔融錫 (Sn) 接觸銅 (Cu) 時,會溶解少量銅形成新合金層,通常為 Cu₆Sn₅。
● 「恰到好處」區間:唯有維持 1–3µm 厚的 IMC 層才能形成焊點。缺點是若持續加熱,IMC 會過度生長變脆,成為振動下的斷裂點。
● 助焊劑角色:熔融焊料無法潤濕氧化銅。助焊劑作為還原劑,在高溫下剝除氧化物,使活性金屬裸露以利 IMC 形成。
PCB 焊點剖面圖
工業級 PCB 焊接方法:回焊與波峰焊
儘管原型仍會用到手焊,JLCPCB 的 SMT 組裝服務 採用全自動化製程,確保大量生產中焊點品質一致。
回焊焊—SMT 組裝標準
回焊焊 先在焊墊上印刷焊膏,再置件,最後將整板通過溫控精準的對流烤箱。
溫度曲線:四個關鍵區
1. 預熱(室溫至約 150°C):蒸發溶劑並緩慢加熱 PCB 避免熱衝擊。升溫過快 (>3°C/s) 會導致元件龜裂。
2. 浸潤(150°C 至約 180°C):使整板達到熱平衡,助焊劑在此活化並清除氧化物。
3. 回焊(液相線以上時間 TAL):焊料達到最高熔點(SAC305 約 245°C)並完全熔化。
4. 冷卻:快速冷卻可形成細晶粒結構,帶來優異機械強度。
SAC305 無鉛焊料標準 SMT 回焊溫度曲線
波峰焊 – 插件 (THT) 焊接
用於插件技術 (THT)。PCB 行經熔融焊料噴泉。
限制:背面若有 SMT 零件需先點膠固定。現今設計師常改用選擇性焊接,避免 SMD 元件受熱衝擊。
比較:回焊 vs. 波峰焊
| 特性 | 回焊焊 | 波峰焊 |
|---|---|---|
| 主要應用 | 表面貼裝元件 (SMD) | 插件元件 (THT) |
| 焊料來源 | 焊膏(鋼網印刷) | 熔融焊錫槽 |
| 熱應力 | 受控、漸進曲線 | 潛在高熱衝擊 |
| JLCPCB 服務 | 標準 SMT 組裝 | 後製 THT 選項 |
原型與維修用的手焊技巧
每位工程師都需要手焊技能做研發。焊接物理不變,只是改用烙鐵加熱。
1. 烙鐵的熱力學
熱回復:350°C 的細尖烙鐵一碰到接地層可能瞬間掉到 200°C。你需要高熱容量/回復的烙鐵,而非僅高溫。
建議:
● Sn63Pb37(含鉛):約 315°C – 340°C。
● SAC305(無鉛):350°C – 375°C。切勿超過 400°C。
2. 熱橋技巧解析
利用熔融焊料改善熱耦合(「熱橋」技巧)
問題:乾烙鐵尖與引腳/焊墊接觸面積極小。
解決:先給烙鐵尖點一小滴新焊料,液態焊料填滿空隙,形成 熱橋,立即傳熱。
焊接熱橋技巧,展示如何在烙鐵尖加少量熔融焊料以改善對 PCB 焊墊的熱傳導。
3. 三步手焊流程
加熱:烙鐵同時接觸焊墊與引腳(1 秒)。
送錫:焊絲送入接點(而非烙鐵)。
移開:先移開焊絲,再移開烙鐵。
三步手焊流程
烙鐵頭選擇
| 烙鐵頭形狀 | 理想應用 | 熱傳導能力 |
|---|---|---|
| 圓錐 | 極細間距 (<0402) | 低(接地層效果差) |
| 鑿形 | 通用、插件 | 高(接觸面積大) |
| 斜面/蹄形 | 拖焊 IC | 高(可含焊料) |
| 刀形 | 維修/清理焊墊 | 中等 |
實現完美焊接的材料選擇
材料決定製程窗口。
● SAC305(無鉛):業界最常見(Sn-Ag-Cu),熔點約 217°C,焊點外觀較含鉛黯淡且顆粒感明顯。
● Sn63Pb37(含鉛):共晶(183°C 熔點),因潤濕性佳多用於原型,但多數商業產品因 RoHS 禁用。
表面處理:
● HASL:低成本、耐用,但表面粗糙,不適細間距。
● ENIG:鎳金鍍層,極度平整,BGA/QFN 必備。
● JLCPCB 提示:凡間距 <0.5mm 的設計,選 ENIG 以確保共面性。
深入了解:比較 PCB 的 HASL 與 ENIG 表面處理
可組裝設計 (DFA):為完美焊接設計 PCB
完美焊接從 CAD 開始。
● 熱隔離:切勿將焊墊直接連接地平面,否則會形成散熱片導致焊料無法熔化。使用熱隔離輻條兼顧電氣連接與隔熱。
● 鋼網開口:JLCPCB 採用最高階 LPKF 雷射鋼網,細間距元件開口通常縮小至焊墊的 85–90%,避免橋接。
● 焊墊定義 (NSMD):BGA 建議採非防焊層定義 (NSMD) 焊墊(防焊開口 > 銅墊),讓焊料可包裹銅墊邊緣,增強抓附力。
PCB 佈線比較:元件焊墊直接接地與使用熱隔離輻條避免散熱的差異。
常見 PCB 焊接缺陷與預防
1. 冷焊:焊點黯淡不平,因熱量不足或冷卻時晃動。
2. 立碑:元件一端翹起,因兩焊墊潤濕力不均(一側升溫較快)。
3. 橋接:兩引腳被焊料相連,因焊膏過多或防焊壩不足。
4. 氣孔:焊點內部氣泡,因助焊劑排氣不良(浸潤時間不足)。
完美凹形焊腳與常見缺陷(冷焊、立碑)比較。
高階焊接技術與可靠性考量
選擇性焊接與維修:
混裝板可用選擇性焊接,以程式化迷你噴嘴針對特定插件腳焊接,避免鄰近 SMD 受熱。維修 BGA 時,整板最多回焊 3 次,以防 FR4 劣化與脆性 IMC 過度生長。
RoHS 與助焊劑殘留:
● RoHS 合規:歐盟指令強制多數電子設備使用無鉛 (SAC305),合規已成必要。
● 助焊劑清洗:「免洗」助焊劑殘留惰性,但高可靠性(Class 3)航太/醫療板常採水洗助焊劑並自動清洗,徹底去除腐蝕性殘留。
高可靠性 PCB 焊接的品質控制與檢驗
現代高密度板僅靠目視檢查已不足。
● 自動光學檢測 (AOI):攝影機掃描缺件、極性錯誤與橋接。JLCPCB 所有 SMT 訂單皆經 AOI。
● X-Ray 檢測:唯一能看見 BGA/QFN 底部的方式。X 光可量測氣孔率(IPC 限值 <25%)與「枕頭效應」缺陷。
BGA X-Ray 檢測,區分良好焊球與氣孔/橋接。
結論
高品質 PCB 焊接是物理與製程控制的結合。實驗室必備的「熱橋」技巧,到了量產端則仰賴精準的熱曲線與自動化檢測。
JLCPCB 以先進 AOI、X-Ray 與製程,提供可靠品質。不論原型或量產,掌握這些原則都能讓硬體一次到位。
準備量產?上傳您的 Gerber 檔案至 JLCPCB,享受高可靠性 SMT 組裝。
PCB 焊接常見問題
Q1:無鉛 PCB 烙鐵溫度應設多少?
SAC305 等合金建議 350°C–375°C。雖然熔點約 217°C,額外熱量用於補償板子散熱並確保接地焊墊的熱回復。注意這是烙鐵尖溫度,接點實際低 30–50°C。超過 400°C 會損壞焊墊並燒毀助焊劑。
Q2:為何需要助焊劑?
助焊劑有三重作用:化學清潔金屬表面(還原反應去除氧化物)、高溫下防止再氧化、降低表面張力使焊料能順利潤濕焊墊。無助焊劑時,焊料會在氧化銅上成珠,無法形成所需介金屬化合物。
Q3:回焊與波峰焊差異?
回焊使用焊膏與對流烤箱,依四區溫控曲線焊接 SMT 元件;熱源為循環熱風。波峰焊讓 PCB 通過熔融焊料噴泉,主要用於插件 (THT)。回焊對細間距控制更佳,波峰焊則高效處理連接器與功率元件。
Q4:可以結合手焊與 JLCPCB SMT 服務嗎?
當然可以,這是常見且省成本的流程。先由 JLCPCB 自動焊接所有複雜 SMT(BGA、細間距 IC、0402 被動件),再於實驗室手焊插件連接器或非標準元件。如此可省去簡單插件件的工具成本,同時確保精度。
Q5:如何防止小 SMT 元件立碑?
立碑是因回焊時兩焊墊升溫不均,產生不同潤濕力。可透過對稱熱連接、平衡走線寬度、調整浸潤區使整板熱平衡,以及使用適量焊膏來避免。SAC305 較寬的塑性區也有助均衡潤濕力,降低立碑機率。
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......