在 PCB 製造流程中使用助焊劑的隱藏優勢
1 分鐘
- 什麼是助焊劑
- 助焊劑的種類
- 使用助焊劑的隱藏優勢
- 助焊劑使用最佳實務
- 案例研究與應用
- 結論
在PCB 製造領域,助焊劑常被忽略,卻扮演關鍵角色。本完整指南旨在揭示助焊劑的重要性與諸多優點。無論您是設計師還是製造商,了解助焊劑的價值都能優化 PCB 製程,產出更高品質的電路板。
什麼是助焊劑
助焊劑是電子焊接過程中的關鍵材料,主要功能是促進焊接。其成分通常包含松香、有機酸與活化劑。加熱時,助焊劑會清潔 PCB 與元件表面,去除氧化層與污染物,並促進熔融焊料的潤濕與擴散,確保良好附著。助焊劑有液態、膏狀或粉狀,可在焊接前與焊接中使用。
助焊劑的功能:
- 清潔 PCB
助焊劑可去除 PCB 與元件表面的氧化層、灰塵或其他污染物。
- 強化電子元件的結合力
助焊劑能在焊料與 PCB 及元件表面之間建立強固可靠的結合。
- 防止雜質與焊點反應
助焊劑可阻止氧化物等雜質與焊點反應,避免結合弱化或產生缺陷。
- 防止氧化
助焊劑能隔絕空氣,防止金屬表面在焊接過程中氧化。
- 提升焊料潤濕性
助焊劑降低焊料表面張力,使其更容易流動並潤濕待焊表面。
助焊劑的種類
市面上有多種助焊劑,各有特定優勢。常見類型包括松香助焊劑、水洗助焊劑、免洗助焊劑與含銀助焊劑。選擇時需考量組裝流程、材料相容性及殘留清除需求。以下介紹三大主要類型:
松香助焊劑:源自松脂,含酸、添加劑與溶劑,有液態與膏狀。能有效清潔表面並促進焊料潤濕。
水洗助焊劑:由有機材料組成,焊後無殘留為其特色,可用水輕鬆清洗。適用於醫療或精密電子等對潔淨度要求高的應用。
免洗助焊劑:焊後無需清洗,殘留極少且具導電性,不影響電路性能。廣泛用於電路焊接,特別適合難以清洗或時間受限的場合。
請依專案需求選擇合適助焊劑,考量焊接材料、潔淨度要求及焊後是否需清洗。
使用助焊劑的隱藏優勢
提升潤濕與擴散能力:助焊劑提升熔融焊料的潤濕性,使其均勻流動並附著於焊點,降低虛焊或冷焊風險,同時減少焊球、橋接等缺陷。
降低缺陷、提升可靠度:透過去除氧化與污染物,助焊劑減少空洞、焊料噴濺及立碑等缺陷,確保 PCB 長期可靠運作。
提高生產效率並節省成本:使用助焊劑可優化焊接流程,減少重工與維修,提升焊接速度與良率,進而降低製造成本並提高整體效率。
助焊劑使用最佳實務
為發揮助焊劑最大效益,請遵循以下最佳實務:
塗布適量:用量需依設計與元件特性調整,過少可能清潔不足,過多則易殘留或噴濺。
儲存與處理:助焊劑應存放於陰涼乾燥處,避免陽光直射與高溫,並遠離濕氣與極端溫度。操作時請戴乾淨手套,防止污染。
減少殘留:即使現代助焊劑殘留極少,仍建議以異丙醇或專用清潔劑進行清洗,保持板面潔淨。正確選擇與使用助焊劑,可確保焊點潔淨可靠,提升電子專案焊接品質。
案例研究與應用
案例 1:某製造商導入助焊劑後,焊接缺陷降低 20%,提升客戶滿意度、減少重工並增加獲利。
案例 2:一位電子設計師為環保專案改用水洗助焊劑,不僅優化焊接流程,也易於清除殘留,無需使用強力化學清潔劑。業界專業人士的見證均肯定助焊劑在提升焊點品質、降低重工及增強可靠度方面的優勢。
結論
助焊劑是 PCB 製造中不可或缺的材料,具備多項隱藏優勢。透過提升潤濕性、降低缺陷、增強可靠度並提高生產效率,助焊劑對高品質 PCB 的生產至關重要。遵循最佳實務、選擇合適助焊劑並減少殘留,設計師與製造商即可優化整體製程。
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......