SMT 組裝流程詳解與設備介紹:PCBA 製造逐步指南
1 分鐘
- 第一階段:組裝前準備與焊膏印刷
- 第二階段:高速元件貼裝
- 第三階段:回焊銲接
- 第四階段:回焊後檢測與品質保證
- 結論
- 常見問題
今日的高效能電子產品——從口袋大小的智慧型手機與 IoT 感測器,到精密的工業控制系統——都仰賴一項製造奇蹟:表面貼裝技術(SMT)。SMT 是電子製造的骨幹,讓我們得以實現驚人的元件密度與微型化。
一塊裸板只是基材。將其轉變為功能電路的流程稱為印刷電路板組裝(PCBA)。本文針對工程師、設計師與採購專家,提供 SMT PCB 組裝流程的詳細技術說明,讓您了解如何實現高品質、高可靠性的 PCBA。
SMT 流程由一連串高精度步驟組成,第一階段的錯誤可能導致最終災難性失效。
SMT 組裝基本步驟
第一階段:組裝前準備與焊膏印刷
統計上,絕大多數 SMT 缺陷都可追溯至此初始階段。此處的精度不只是建議,而是高良率量產的強制要求。
A. 資料準備與 DFM(可製造性設計)檢查
在任何板子進入 SMT 產線前,必須先產生數位藍圖,這遠不止 Gerber 檔案。完整的資料包需包含:
● BOM(材料清單):列出每顆料、製造商料號(MPN)與板上的位號。
● 取放檔:純文字檔,列出每顆元件的 X-Y 坐標、方向(旋轉角度)與板面。
這些資料會匯入自動化 DFM 檢查軟體,在設計錯誤變成昂貴實體問題前先行攔截。
檢查項目包括:
● 元件封裝與實體尺寸不符。
● 焊墊間或元件間距離不足。
● 缺少或位置不佳的基準點(fiducial)。
DFM 檢查標示焊墊至板邊錯誤
JLCPCB 的 SMT PCB 組裝服務簡化此DFM 檢查。透過連結 PCB 製造與組裝資料,可在鋼網開孔前預先攔截可能導致組裝停擺的錯誤,例如封裝與鑽孔衝突。
B. 焊膏印刷
焊膏印刷是電子業的「網版印刷」工序,目標是在 PCB 的每個元件焊墊上沉積特定且可重複體積的焊膏。
● 介質:焊膏為觸變性(靜置時高黏度,受剪切時流動)混合物,由微米級焊球與助焊劑組成。現代無鉛製程採用 SAC305 合金(96.5% 錫、3% 銀、0.5% 銅)搭配「免洗」助焊劑,顧名思義無需後續清洗。
● 工具:通常使用雷射切割不鏽鋼製成的焊膏鋼網。鋼網開孔的設計本身就是一門學問,需考量開孔寬厚比與面積比,以確保細間距元件(如 0.4 mm pitch BGA)的「脫膏」效果。
● 焊膏印刷流程:
1) 裸板載入產線並夾持定位。視覺系統利用板上的基準點將 PCB 與鋼網精準對位。
2) 金屬刮刀(或密閉式印刷頭)刮過鋼網,將焊膏擠入開孔。
3) 鋼網與板子進行可控垂直分離(snap-off),留下精確定義的焊膏沉積。
C. 焊膏檢測(SPI)
焊膏檢測(SPI)是第一道也是最重要的品質關卡。印刷後板子立即進入 3D-SPI 機台,利用雷射三角量測建立板上所有焊膏沉積的完整 3D 模型。
SPI 不只檢查有無,更量測:
● 體積
● 高度
● 面積
● X-Y 對位
機器會在尚未放置任何昂貴元件前,先標示「不足」「過量」或「橋接」的沉積,節省大量成本與重工時間。
SMT 焊膏印刷流程
第二階段:高速元件貼裝
確認焊膏沉積無誤後,板子進入 SMT 產線的核心:取放機(PnP)。這些高速機器人負責將元件精準擺放。
A. 「取放」機(PnP)
這些高度複雜的設備包含幾大核心:
● 送料器:通常為捲帶包裝,大型 BGA 或 QFN 則用托盤或管裝。
● 龍門與貼裝頭:高速機械臂(常配多吸嘴)在送料器與 PCB 間往返。
● 吸嘴:利用真空吸取單顆元件。
● 視覺系統:「飛行」相機在吸取後立即檢查元件方向與外觀;另一組相機利用 PCB 基準點,實現優於 30 µm 的貼裝精度。
取放機將元件精準定位於 PCB
B. 取放流程
軟體以取放檔為地圖,優化路徑以最小化龍門移動時間。貼裝頭吸取元件後,視覺系統檢查並校正方向,再將元件精準置於黏性焊膏上。現代機台速度可達每小時 10 萬顆以上(CPH)。
C. 特殊元件注意事項
對於BGA(球柵陣列)與QFN(無引腳四方扁平)這類元件,焊點隱藏於底部,焊膏的黏性是在進入回焊爐前唯一能保持對位的力量,因此第一階段的 SPI 檢查至關重要。
| 焊接缺陷名稱 | 技術成因 |
|---|---|
| 立碑 | 兩焊墊熱容量不均,一端先熔化將元件拉起。 |
| 橋接 | 焊膏過量或貼裝偏移,使相鄰焊墊相連。 |
| 焊球 | 焊膏吸濕或回焊曲線不當,於板面形成小錫球。 |
| 開焊 | 焊膏不足(鋼網堵塞)或元件腳翹,導致無焊點形成。 |
4 種常見焊接缺陷
第三階段:回焊銲接
此階段建立金屬鍵結,將暫時組裝轉變為牢固永久的 PCBA。已貼件完畢的板子進入長型回焊爐進行回焊銲接。
A. 回焊爐
現代對流回焊爐為多溫區隧道(8–12 區),後段設冷卻區,可精準控制板子溫度曲線。
B. 關鍵回焊曲線(「熱配方」)
每片 PCBA 都需量身打造熱曲線。測試板會在不同熱容量區域(小電容腳、大 BGA 中心、大銅面)黏附熱電偶,再據此調校烤箱,確保全板遵循精準溫度曲線。
曲線分四區:
1. 預熱:緩升溫(1–2 °C/s),避免熱衝擊並初步活化助焊劑。
2. 浸潤(熱平衡):短暫恆溫(60–90 s),讓全板不論大小元件皆達均溫。
3. 回焊(峰值):快速升溫超過焊料液相線(SAC305 為 217 °C),峰值約 245–250 °C,焊球熔化並潤濕焊墊與元件腳,助焊劑同時清除氧化物。
4. 冷卻:受控快速降溫,促使生成細晶粒的介金屬化合物(IMC)層,形成真正金屬鍵結。
C. 關鍵回焊參數
回焊區最關鍵參數為液相時間(TAL),通常 45–75 秒。過短則焊點強度不足,過長可能損壞元件或生成過厚脆性 IMC,導致長期可靠度失效。
D. 雙面 SMT 組裝
雙面板需兩次流程。先完成「底面」(通常為較小較輕元件)的印刷、貼裝與回焊;翻板後再進行「頂面」印刷、貼裝與第二次回焊。
第二次回焊時,底面元件靠熔融焊料的表面張力固定而不掉落,但此特性也限制底面可貼裝元件的最大尺寸與重量。
JLCPCB 提供單面與雙面 SMT PCB 組裝,以全自動化與可靠流程確保高品質。
第四階段:回焊後檢測與品質保證
板子已組裝完成,但流程尚未結束。需經多道嚴格檢測,確保組裝結果符合設計且無隱藏缺陷。
A. 自動光學檢測(AOI)
板子立即進入 AOI 機台,利用高解析度相機與影像比對軟體檢查:
● 元件偏移或旋轉
● 極性元件方向(如二極體、鉭電容)
● 立碑或側立
● 焊橋、焊量不足或過量
然而 AOI 為「視線」檢測,無法看到元件下方的關鍵焊點。
自動光學檢測(AOI)運作示意
B. 自動 X 光檢測(AXI)
此為回焊後品質保證的「透視」方案。AXI 可檢查 BGA、QFN 等底部焊點,X 光能穿透晶片矽體,檢視每顆錫球:
● 空洞:焊點內氣泡。
● 短路:BGA 錫球橋接。
● 開路:錫球未連接。
JLCPCB 將 SPI、AOI、AXI 整合於產線各環節,形成即時回饋:若 AOI 發現元件偏移,可立即回饋給 PnP 機台進行微調。
C. 電性測試:飛針測試、在線測試(ICT)與功能測試(FCT)
最終步驟是確認板子能正常工作。
● 飛針測試(FPT) 適用於原型與小批量。2–6 支機械探針移動觸點,檢測短路、斷路與元件值,無需治具,但單片測試時間較長。
● ICT(在線測試)使用「針床」治具,以彈簧探針接觸測試點,檢查短路、斷路與被動元件值。
● FCT(功能測試)為客製測試治具,給板子上電並模擬實際運作,確認 LED 亮起、訊號發送與資料處理皆正常。
JLCPCB 提供飛針測試(FPT)與功能測試,作為完整 PCBA 測試服務的一環。
D. 保形塗層
適用於汽車、航太、醫療等高可靠度應用。
保形塗層為薄層非導電聚合物,噴塗於整個 PCBA,可防潮、防塵、防化學腐蝕與熱衝擊,大幅延長嚴苛環境壽命。採用「免洗」助焊劑尤為重要,因殘留物可能影響塗層附著。
結論
SMT(表面貼裝技術)流程是一場高科技交響曲,各步驟環環相扣:從 DFM 檢查、焊膏印刷,到精心調校的回焊與 X 光檢測,每一步都影響下一步。
最終電子產品的可靠度不僅取決於設計,更奠基於組裝流程的精度、管控與嚴謹品保。為您的下一個原型或量產,選擇高品質、可信賴的 SMT 組裝流程,讓設計完美落地。
探索 JLCPCB 的 SMT PCB 組裝服務,了解我們如何透過全自動化產線與整合品保系統,為您的專案提供可靠與高品質。
常見問題
Q1:SMT 與 THT(插件技術)有何不同?
SMT 與 THT為兩種元件安裝方式。
● SMT(表面貼裝技術):元件焊於 PCB 表面焊墊,可實現高密度、自動化,並易於雙面組裝。
● THT(插件技術):元件引腳插入鑽孔並於另一側焊接,機械強度較高,仍用於大型連接器、繼電器等需承受機械應力的零件。
Q2:同一板子能混用 SMT 與 THT 嗎?
可以,此為混裝技術,極為常見。通常先完成 SMT 面的印刷、貼裝與回焊,再插入 THT 元件,並以波峰焊或選擇性焊(機器人烙鐵)焊接插件腳,而不影響已回焊的 SMT 零件。
Q3:如何處理濕敏元件(MSL)?
此類元件會吸濕,回焊時可能「爆米花」破裂。它們存放於乾燥袋,若暴露時間超過「車間壽命」,需烘烤除濕。
Q4:什麼是「免洗」助焊劑,真的不用洗嗎?
其殘留物不具腐蝕性與導電性,一般應用(IPC 1/2 級)可不予清洗;高可靠度(3 級)或需塗層板子仍可能要求清洗。
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......