焊錫橋接終極指南——它是什麼、成因與解決方法
1 分鐘
- 什麼是焊錫橋接?
- 焊錫橋接為何發生?
- 如何檢測焊錫橋接
- 如何修復焊錫橋接
- 焊錫橋接的風險
- 如何預防焊錫橋接
- JLCPCB 如何以可靠 PCB 製造與組裝降低焊錫橋接
- 常見問題
- 結論
隨著現代電子產品持續微型化——從 0805 被動元件縮小到微型 0201 與高密度球柵陣列(BGA)——PCB 組裝(PCBA)的容錯空間幾乎消失。在這種精密環境下,即使極微量的多餘合金也可能導致製程中最令人頭痛的缺陷之一:焊錫橋接。
對工程師與玩家而言,焊錫橋接不只是外觀瑕疵,更是可能毀損元件、延誤生產的關鍵失效。雖然「可製造性設計」(DFM)規範能提供協助,但與 JLCPCB PCBA 服務 這類高精度製造商合作,才是第一道防線。
本指南將剖析焊錫橋接的根本原因、如何以專業方法檢測,以及修復與預防的具體步驟。
什麼是焊錫橋接?
技術上,焊錫橋接是指兩個應該隔離的導電引腳或焊墊之間出現非預期的電氣連接。理想情況下,焊錫只應附著於金屬焊墊與元件引腳,並由非導電的防焊層隔開。當焊錫越過防焊層並連接相鄰點時,便形成橋接。
必須區分「焊錫橋接缺陷」與「刻意設計的橋接」。工程師常設計「焊錫跳線」——由兩個緊鄰焊墊組成,可手動橋接以設定板級功能。然而,若這種橋接意外發生在微控制器的細間距引腳上,即為關鍵缺陷。

圖:乾淨的 SMT 焊點與微處理器上焊錫橋接缺陷對比。
焊錫橋接如何影響 PCB 功能
最直接的影響是短路。若橋接將 電源線(VCC)與地線(GND) 相連,最佳情況是裝置無法上電;最糟則是災難性熱失效——走線燒毀、電池洩漏或敏感 IC 瞬間損壞。
即使肉眼難見的「微橋接」也具可靠性風險,可能因電遷移或運作時的熱脹冷縮,導致間歇性訊號失效。
焊錫橋接為何發生?
PCB 組裝中的焊錫橋接極少是運氣問題,通常是特定製程參數超出規格所致。
#1 過多焊錫導致橋接
最常見原因是 焊錫膏 塗佈過量。在 表面黏著技術(SMT) 製程中,鋼板用於印刷膏於焊墊。若鋼板開孔相對於焊墊過大(例如 0.4 mm 間距元件採 1:1 比例),回流時多餘膏體無處可去,便溢至鄰墊。
#2 PCB 設計問題(焊墊間距與防焊層)
有時問題出在 Gerber 檔案。若焊錫橋接的腳位設計違反最小間距規則,橋接將不可避免。
● 防焊壩不足:「壩」是焊墊間綠色防焊的細條。若壩窄於 4 mil(0.1 mm),製程中可能剝落或無法阻擋熔融焊錫。
● 防焊碎屑:細碎防焊可能剝落並漂浮於熔錫中,形成橋接路徑。

圖:防焊壩阻止焊錫於 PCB 焊墊間流動。
#3 焊接溫度與回流曲線錯誤
焊接仰賴表面張力。若回流曲線不當,此張力將失效:
● 升溫過快:助焊劑劇烈活化,濺錫導致橋接。
● 峰值溫度過低:焊錫未達液相線足夠時間,無法適當「潤濕」。良好潤濕會將焊錫拉回焊墊;潤濕不良則使其塌陷於焊墊間。

圖:標準 SMT 回流曲線圖,強化浸潤區對助焊劑活化的重要性。
#4 波峰焊接成因(引腳長度與輸送角度)
雖然 SMT 最受關注,橋接卻是通孔波焊的頭號缺陷。
● 引腳長度:若元件引腳於板底伸出過長(如 >2 mm),會拖曳熔融焊錫波,將錫帶至鄰腳形成橋接。
● 輸送問題:速度過快或角度過淺,多餘焊錫未及時流回錫槽即固化。

圖:過長元件引腳於波焊時導致焊錫橋接。
#5 元件或鋼板偏移
精度至關重要。若貼片機僅偏移 0.1 mm,引腳可能落於焊墊邊緣。回流時元件下沉,擠出的焊膏可能溢出並橋接。

圖:鋼板偏移使焊膏印於焊墊間,導致橋接。
#6 表面污染或焊膏品質不良
過期焊膏(助焊劑乾涸)或氧化 PCB 焊墊(表面處理不良)會阻礙流動。焊錫無法順利包覆金屬,反而聚成球狀滾入引腳間隙。
如何檢測焊錫橋接
#1 放大鏡目檢
對於有引腳元件(如 QFP 與 SOP)及被動元件,目檢為首要步驠。技術員使用 Mantis 立體顯微鏡或數位放大鏡,尋找引腳間反射的焊錫亮點。
#2 使用萬用表導通測試
若懷疑橋接但不可見(如隱於連接器下方),萬用表不可或缺。
1. 將萬用表設為導通模式(嗶聲)。
2. 參考線路圖,確認焊錫橋接符號或原設計連接。
3. 探測相鄰引腳。嗶聲表示短路。務必對照線路圖,因部分相鄰引腳(如多組 GND)原即相連。
#3 SMT 量產用自動光學檢測(AOI)
JLCPCB 不只仰賴人眼。 AOI 機台以高解析度相機與多角度光源掃描每片組裝板。軟體分析每個焊點的形狀與反光,若焊點與鄰點看似連續,即標記為缺陷。
#4 BGA 元件用 X-Ray 檢測(AXI)
對於 BGA,焊點夾於元件與板子間,無法目檢。需採用 自動 X-Ray 檢測(AXI)。X 光可穿透矽與塑膠,揭示下方焊球是否合併成橋。

圖:X-Ray 影像揭示 BGA 元件下方隱藏的焊錫橋接缺陷。
如何修復焊錫橋接
#1 使用吸錫編帶/除錫辮
這是移除焊錫橋接缺陷的標準方法。
1. 於橋接處點少量液態或凝膠助焊劑。
2. 將銅質吸錫編帶置於橋接上。
3. 以熱烙鐵壓於編帶上。
4. 等待數秒讓熱傳導,編帶會以毛細作用吸走熔錫。
5. 同時提起烙鐵與編帶,避免黏附。

圖:使用銅質吸錫編帶吸收多餘焊錫,修復橋接。
#2 熱風槍與拖焊技巧
對多引腳 IC,「拖焊」技巧可在不清除所有焊錫下修復橋接。
1. 於引腳塗大量助焊劑。
2. 使用乾淨的蹄形烙鐵頭或熱風。
3. 沿引腳拖曳烙鐵。熔錫的表面張力加上助焊劑,會使焊錫縮回焊墊並斷開橋接。

圖:技術員執行拖焊技巧,清除細間距 IC 的焊錫橋接。
#3 機械移除(僅限原型)
極少數情況下,於 原型 板,技術員可能以加熱刀尖於焊錫熔化時「切開」橋接。
警告:風險高,一滑就可能切斷走線或剝離焊墊。專業量產絕不使用,但可應急拯救原型。
#4 論壇與社群的專家技巧
● 助焊劑是良伴:多數橋接其實是「缺助焊劑」問題。助焊劑導引焊錫流向正確位置。
● 避免過熱:加熱過久會使銅焊墊與玻纖(FR4)分層,永久毀板。
焊錫橋接的風險
1. 電氣短路與裝置失效
短路是首要危險。高功率電路中,橋接可能引發電弧;資料線上則造成訊號損壞,且極難除錯,因裝置看似「活著」卻行為異常。
2. 對高密度 PCB 設計的衝擊
設計邁向 高密度互連(HDI) 後,修復橋接難度倍增。CSP(晶片級封裝)下方的橋接,烙鐵根本無法觸及。
3. 製造重工成本與良率損失
重工摧毀效率。檢出橋接、人工解焊、清板、再檢驗,每片板需 10–20 分鐘。若 1,000 批量有 5% 橋接率,將增加數十小時工時並延遲出貨。
如何預防焊錫橋接
預防總比重工便宜。 如何預防焊錫橋接 有賴嚴守設計規範與製程管控。
#1 PCB 設計規則檢查(焊墊間距與防焊層)
確保 CAD 布局符合板廠製程能力。
| 元件間距 | 建議防焊壩 | 鋼板開口縮減 |
|---|---|---|
| > 0.65mm | 0.1mm(4mil) | 0 - 10% |
| 0.5mm | 0.08mm(3-3.5mil) | 10 - 15% |
| 0.4mm | 0.05mm - 0(連片開口) | 20 - 25% |
#2 細間距 BGA 採用 NSMD 焊墊防橋接
細間距元件使用 非防焊層限定(NSMD) 焊墊可有效降低橋接。NSMD 的防焊開口大於銅墊,銅邊與防焊間留間隙,對位更佳,焊錫可沿銅面包覆,相較於防焊層限定(SMD)焊墊更不易橋接。

圖:防焊層限定(SMD)與非防焊層限定(NSMD)焊墊結構比較,提升 BGA 可靠性。
#3 SMT 正確焊膏量
選用合適鋼板至關重要。細間距元件的開口應略小於焊墊(如「本壘板」或圓角方形),以減少膏量。JLCPCB 採用電拋光鋼板,孔壁更光滑,確保焊膏完全釋放而不殘留塗抹。
#4 優化回流溫度曲線
回流爐必須針對特定焊膏調校。延長「浸潤區」使整板均溫,待峰值區到來時,助焊劑已活化並清潔焊墊,焊錫即熔化。
#5 手焊技巧避免過多焊錫
玩家黃金法則:加熱焊墊,而非焊錫。將烙鐵置於焊墊與引腳交界,停一秒後再將焊錫 送入接點。直接將焊錫餵給烙鐵會形成球狀,掉落即橋接。
#6 表面處理與清潔
油漬、指紋與灰塵會排斥焊錫。組裝前務必以異丙醇(IPA)清潔裸板。對濕敏元件與板子進行烘烤,可避免排氣擾動焊點成形。
JLCPCB 如何以可靠 PCB 製造與組裝降低焊錫橋接
JLCPCB 導入工業級管控,確保板子零缺陷交貨。
1. LDI 技術:採用雷射直寝成像製作防焊層,對位極精,即使 0.4 mm 間距 IC 的防焊壩仍能保留。
2. 高品質鋼板:高精度鋼板確保焊膏量精準。
3. 100% AOI 檢測:每筆 SMT 訂單皆經自動光學檢測,於出廠前過濾橋接缺陷。

常見問題
Q1:為何 QFP 晶片某一側更常出現焊錫橋接?
多因回流時「塌陷」或加熱不均。若爐內氣流先觸及晶片一側,該側先熔化;亦可能因 PCB 微翹或該象限焊膏印刷不均。
Q2:無鉛焊錫比含鉛更易橋接嗎?
一般而言是的。無鉛合金(如 SAC305)表面張力更高、潤濕性較差,焊錫不易拉回焊墊,若製程參數不完美,略易橋接。
Q3:過期助焊劑會導致橋接嗎?
會。助焊劑用以清除氧化物使焊錫流動。若過期失效,焊錫無法潤濕焊墊,反而成球並易滾動橋接。
Q4:橋接板應報廢還是重工?
視板子價值而定。若為 5 美元 IoT 節點,重工工時成本高於板子,報廢較佳;若為 500 美元 FPGA 板,則必須重工。然而過多重工會降低可靠性,目標仍是零缺陷。
Q5:焊錫橋接與焊錫球有何不同?
橋接是兩引腳相連;焊錫球則是散布於板面的獨立小球(常於防焊層),未必連接任何東西。焊球若滾動可能造成短路,但兩者成因不同(焊球多因濕氣或預熱過快)。
結論
焊錫橋接是焊接物理固有的挑戰,但完全可控。結合強健的 可製造性設計(DFM) 實踐——如適當防焊壩與開口縮減——與精準組裝製程,即可近乎消除此缺陷。不論只打樣一片或量產一萬片,理解潤濕與流動的科學是可靠性的關鍵。
準備打造下一個設計?選擇洞悉細節的製造商。
立即於 JLCPCB 取得 PCBA 即時報價,體驗高精度製造的差異。

持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......