剛撓結合 PCB 組裝:設計、製程、品質與成本
1 分鐘
- 什麼是剛撓結合 PCB 組裝?
- 標準 PCB 組裝、柔性 PCB 組裝與剛撓結合 PCB 組裝的比較
- 剛撓結合 PCB 組裝的完整流程
- 影響剛撓結合 PCB 組裝品質、可靠度與成本的要素
- 結論
- 剛撓結合 PCB 組裝常見問題
微型化、更高功能性與機械適應性,是現代電子產品的三大趨勢。能夠承受彎曲、震動,並安裝於狹小空間的電路板,對於智慧型手機、醫療植入裝置與航太系統等現代設備而言,已成為必要條件。
結合剛性與穩定性,剛撓結合 PCB 同時提供機械強度與設計自由度,而 柔性 PCB 則可在狹小空間內彎曲與折疊。
這種混合方式讓工程師能利用剛性區域安裝元件,並以柔性區域進行互連,創造出降低連接器需求、提升可靠度,並在應力下強化機械完整性的理想組合。因此,剛撓結合 PCB 組裝已成為先進電子設計的基礎元件。
剛撓結合 PCB
什麼是剛撓結合 PCB 組裝?
將電子元件安裝並銲接於整合剛性與柔性層的單一電路結構上的製程,稱為剛撓結合 PCB 組裝。柔性聚醯亞胺(Polyimide)區段作為動態互連,可折疊、彎曲或進行三維佈線;而由 FR4 或類似層壓板製成的剛性區段,則用於承載較重與熱敏感元件。
與純剛性或純柔性 PCB 不同,剛撓結合 PCB 必須面對熱膨脹不匹配、過渡區應力集中,以及跨不同材料類型的精準對位等獨特挑戰。這種混合特性要求在製程控制與機械設計上具備極高水準,特別是在迴銲、層壓與組裝後處理方面。
最終產出的電路兼具高機械耐久性、電氣可靠度與空間效率,使次世代先進、精巧的電子裝置得以實現。
標準 PCB 組裝、柔性 PCB 組裝與剛撓結合 PCB 組裝的比較
了解剛撓結合 PCB 組裝與標準或柔性 PCB 組裝的差異,對於掌握其優勢與複雜度至關重要。
在標準 PCB 組裝中,整個電路皆製作於剛性 FR4 板材上。材料本身提供穩定性,使錫膏印刷、元件置放與迴銲製程簡單易行。這類板材在受熱時保持平整且尺寸穩定,可進行高速自動化組裝;然而,對於需要機械彎曲或三維安裝的應用則不適用。
另一方面,柔性 PCB 組裝 則帶來完全不同的挑戰。由於柔性聚醯亞胺(PI)剛性不足,在高溫與壓力下容易拉伸與翹曲。組裝時必須將電路置於剛性載具或托盤上以保持平整,並採用低溫、慢速的銲接曲線,同時加強製程控制,以避免因尺寸不穩、熱敏感與機械應力裂紋而產生缺陷。因此,柔性 PCB 雖然極適合高度動態設計,但其組裝難度高且成本高昂。
剛撓結合 PCB 組裝 則橋接兩者。它結合柔性 PI 層以提供可動性,並以剛性 FR4 區域提供穩定性,使小巧結構內的機械與電氣連接得以順暢實現。
由於大多數元件皆安裝於剛性區域,組裝時無需外部載具。主要難題在於控制剛性與柔性區域間的熱膨脹不匹配與應力分布。FR4 與 PI 在受熱時的膨脹率不同,會在交界處產生張力,因此必須透過緩慢冷卻與漸進升溫來仔細降低應力。
因此,剛撓結合 PCB 兼具簡單性與適應性,但代價是製程更複雜、精度要求更高,且需要專門的製程處理。
剛撓結合 PCB 組裝的完整流程
剛撓結合 PCB 組裝遵循表面黏著技術(SMT)的一般原則,但需要更先進的製程準備、精準的溫控與嚴格的製程紀律,以維持機械完整性與電氣可靠度。
第一階段:材料準備與預處理
進料品質管控(IQC)與烘烤
由於剛性與柔性基材皆具吸濕性,組裝前必須以控溫烘烤去除吸附的水分。此關鍵步驟可防止迴銲時因濕氣導致的分層、起泡或其他缺陷。
表面清潔與穩定化
為去除氧化與雜質,避免銲接缺陷,電路表面必須進行清潔。由於柔性區段可能下垂或翹曲,需使用精密載具或局部夾具固定柔性部分,同時讓剛性區域保持可進行元件安裝。
材料準備與預處理
第二階段:錫膏印刷與元件置放
錫膏塗佈
使用不鏽鋼鋼板,將錫膏精準印刷於將安裝元件的剛性區域。柔性部分會暫時固定或遮蔽,防止此步驟變形。
元件置放(Pick-and-Place)
高速 SMT 機台將表面黏著元件(SMD)精準置放於剛性區域的錫膏上。機台的下壓力(Z 軸力道)經過仔細校準,確保元件正確就位,同時避免材料變形。視覺對位系統可確保微米級精度。
錫膏印刷與元件置放
第三階段:受控迴銲
相較於剛性 PCB,剛撓結合 PCB 組裝的迴銲更為複雜。為防止機械失效,混合板材必須在受控溫度下進行加熱。
● 漸進升溫:為降低熱衝擊,加熱曲線起始緩慢。
● 低峰值溫度:為保護聚醯亞胺層,峰值溫度維持在 230–240 °C。
● 均勻氣流與熱平衡:為避免剛性與柔性區域間的受熱不均,烤箱氣流必須最佳化,以降低分層與翹曲風險。
● 慢冷卻速率:受控冷卻確保材料間平滑收縮。
迴銲
第四階段:迴銲後與最終組裝
補強板與連接器安裝
於折疊區連接器附近,貼附 FR4 或 PI 製成的補強板與加強板,以強化關鍵區域,為重複彎曲循環中的銲點提供結構支撐。
插件元件組裝
對於混裝技術設計,插件元件採用選擇性銲接或手工銲接。控溫技術可防止缺陷並避免損傷鄰近柔性層。
清潔、分板與檢驗
銲接完成後,進行助銲劑清潔,再進行分板,將每片組裝板小心分離。透過自動光學檢測(AOI)與 X 光檢測,檢查精度與 銲點缺陷 。
電性與機械測試
透過飛針或線上測試(ICT)驗證電性性能;透過機械測試程序確認彎曲、折疊耐久與熱循環穩定性。
迴銲後與最終組裝
影響剛撓結合 PCB 組裝品質、可靠度與成本的要素
剛撓結合 PCB 製造的技術要素
1. 熱膨脹不匹配
由於剛性板(FR4)與柔性層(PI)的膨脹收縮速率不同,可能在銲接時產生微裂紋或分層。為避免此情況,迴銲時必須採用緩慢升降溫,使材料能平順適應。
2. 層間黏合
若黏合不良,板材在彎曲或受熱時可能剝離或斷裂。所有內層必須牢固黏合,因此材料須先烘烤除濕,並在真空壓力下進行層壓,以確保良好黏合。
3. 過渡區設計
過渡區極為關鍵。突然的形狀變化或銳角可能導致裂紋。製造商應以平滑曲線、圓角銅線與漸變層厚設計,使應力均勻分布。
4. 銅厚與材料
較厚銅箔雖提升強度,卻降低柔性,因此製造商必須選擇適當銅厚,在強度與柔性間取得平衡。
剛撓結合 PCB 製造的技術要素
2. 剛撓結合 PCB 組裝的品質管控與測試
維持良好品質是剛撓結合 PCB 組裝的關鍵。組裝前,所有板材必須預烘烤除濕,避免起泡或分層。銲接後,以 AOI 檢查元件位置,以 X 光(AXI)檢查隱藏銲點缺陷。
透過電性測試確認連接正確,並以機械測試驗證彎曲與柔性品質。部分高階產品會在熱與震動環境下進行測試,確保穩定與可靠。這些步驟確保板件性能與安全標準。
剛撓結合 PCB 組裝的品質管控與測試
3. 剛撓結合 PCB 組裝的成本要素
由於特殊材料、更多製程步驟與更長生產時間,剛撓結合 PCB 組裝成本高於一般板材。組裝時,需對不同材料進行細心層壓,並使用特殊夾具或載具維持板件穩定。
此外,迴銲時的受控升溫與降溫也需更長時間。銲後檢測則需先進設備,進一步推高製造成本。
雖然製造成本高,但剛撓結合 PCB 組裝可節省空間、減少連接器與線纜需求,並延長使用壽命,因此成本合理。在醫療、航太與汽車等產業,可靠度重於成本,剛撓結合 PCB 扮演關鍵角色。
總結而言,剛撓結合 PCB 組裝的成本與品質高度取決於材料處理、黏合與測試的完善程度。憑藉優異的機械穩定性、柔性互連與長期可靠度,剛撓結合 PCB 是高可靠度電子設備的理想選擇。
剛撓結合 PCB 組裝的成本要素
立即取得剛性 or 柔性 PCB 製造與組裝報價
想製造或組裝剛性 PCB 或柔性 PCB?試試 JLCPCB 的 線上即時報價平台——只需上傳 Gerber 檔案,選擇規格,即可在幾秒內獲得即時透明的報價。體驗一站式管理 PCB 製造與組裝的便捷。
注意:JLCPCB 目前暫不支援剛撓結合 PCB 的製造與組裝。

結論
剛撓結合 PCB 組裝實現了機械耐久性與設計適應性的完美平衡。透過將剛性與柔性層整合於單一架構,工程師可獲得卓越的電氣性能、長期可靠度與最佳空間利用率。
最終產出的是一款高效率電路,即使在需要嚴格控制熱、機械與層壓參數的複雜組裝中,也能最大化佈線潛力。
剛撓結合 PCB 組裝常見問題
Q1:可以在柔性 PCB 上安裝元件嗎?
可以,但通常僅限於輕薄短小元件。主要限制在於這些區域不得進行動態彎曲,否則銲點會迅速劣化。為提供穩定安裝點,通常會在柔性區域局部加貼 FR4 或聚醯亞胺補強片。
Q2:剛撓結合 PCB 可承受多少次彎曲?
依應用而定。
靜態彎曲:只要柔性區段僅於安裝時彎曲一次,且運作中幾乎無動態應力,電路可在整個裝置壽命內持續工作,相當於數百萬次循環。
動態彎曲:若板件持續運動,通常設計可承受 10,000–500,000 次完整彎曲。工程師會刻意使用較薄銅箔並優化走線,以分散彎曲應力,達到更高循環次數。
Q3:柔性 PCB 的最小彎曲半徑是多少?
最小安全半徑取決於柔性疊構的厚度與層數。單層柔性板的最小半徑可達材料厚度的 3–5 倍;多層柔性區段為避免外層銅線過度應力與開裂,半徑需更大,通常為總厚度的 6–10 倍。
Q4:層壓時如何對準剛性與柔性層?
高精度工具與定位系統可在層壓前確保柔性與剛性層精準對位。所有層(含聚醯亞胺、銅、FR4 與膠片)均鑽出高精度工具孔,以維持層間對位。每疊層在加熱加壓前,以定位銷機械固定,將層壓偏移降至最低。
Q5:柔性 PCB 適用於高速訊號嗎?
柔性走線在電氣上有限制:
● 功率/電流:由於薄介電層散熱能力有限,柔性導體的載流能力較低。設計者應加寬走線,降低熱累積並確保穩定。
● 阻抗控制:柔性 PCB 缺乏完整參考平面,難以維持穩定訊號阻抗,可能導致高頻訊號損失或失真。
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......