為您的 PCB 組裝選擇合適的焊膏
1 分鐘
- 什麼是焊膏?
- 依合金成分區分的焊膏類型
- 焊膏中的助焊劑類型:
- 焊接中的合金缺陷:
- 選擇正確焊膏的其他參數:
- 結論
選擇焊膏至關重要,我們在挑選時可以遵循一些準則。助焊劑殘留、合金強度、合金柔韌性、空洞控制、潤濕性能以及其他性能指標的差異,都可能產生重大影響。在 PCB 組裝中,焊膏是一種具黏性的導電介質,用於連接兩種金屬;在電子領域,我們可以說是連接兩條導線或兩個元件的引腳。焊膏的選擇可能決定一次無縫且零錯誤的生產,或是導致昂貴的重工或產品問題。簡單的焊膏需求應涵蓋:
- 品質: 選擇最適合您的設計、材料與加熱方式的焊膏。
- 產能: 使用能夠實現更快、更有效加熱與印刷的焊料。
- 成本: 在材料之間取得平衡,以降低整體製造成本。
本完整指南將涵蓋為 PCB 組裝選擇最佳焊膏所需知道的一切,包括焊膏類型、助焊劑成分、粉末粒徑以及重要的產業標準。
什麼是焊膏?
焊膏是由助焊劑與粉末焊料合金混合而成的黏稠物質,可用於 PCB 網版或鋼板印刷。加熱(回焊)時,焊料顆粒熔化,在 PCB 焊墊與元件引腳之間形成堅固且導電的連接。
焊膏的基本組成:
金屬粉末合金(重量占比 92–96%)與助焊劑(重量占比 6–10%)。
以下提供合金與助焊劑類型的詳細清單。由於某些合金含鉛,我們已撰寫一篇關於無鉛與含鉛焊料優缺點的完整文章。
依合金成分區分的焊膏類型
第一步是選擇合適的合金類型,依據性能需求與法規合規性而定。選擇焊料合金時,主要考量鉛含量、熔點與合金粉末粒徑三個因素。不同合金的成分如下:
焊膏中的助焊劑類型:
助焊劑成分對焊點品質與組裝後的清潔需求有重大影響。我們已為您準備了助焊劑選擇的完整指南。
1. 免洗型(No-Clean): 用於消費性產品,焊接後無需清潔。
2. RMA(弱活化松香): 適用於一般 PCB 組裝,活性適中且殘留較少。
3. 水溶型: 用於高活性應用,焊接需求更高,可靠且可用水輕鬆清洗。
焊接中的合金缺陷:
由於無鉛焊料仍是相對新的技術,各種問題仍在解決中。常見的焊接缺陷包括:
成分問題: 包括錫鬚(富錫合金)、長時間加熱導致合金成分變化,以及熔點或粒徑問題。
使用錯誤: 包括高溫焊墊潤濕不良、焊膏沉積不足導致的焊珠、焊膏不均造成立碑,以及熱或機械應力引起的龜裂。
其他原因: 包括無鉛焊接的表面張力問題、高焊接溫度導致的龜裂、助焊劑或材料不匹配造成的空洞,以及 PCB 翹曲。
選擇正確焊膏的其他參數:
1. 網目數(粒徑):
粒徑決定了焊膏對不同 PCB 設計的適用性。對於 0.3 mm 或更小的超細間距應用,建議使用 Type 5 焊膏。細間距約 0.4 mm 的元件最適合使用粒徑 20–40 μm 的 Type 4 焊膏。Type 3 焊膏常用於 0.5 mm 間距的傳統 SMT 應用。基本指南如下:
- Type 3: 適用於標準 SMT(間距 ≥0.5 mm)
- Type 4: 適用於細間距(0.4 mm 間距)
- Type 5: 適用於超細間距(0.3 mm 或更小)
網目數越高表示粉末越細,越低則表示顆粒越大。為獲得最佳效果,粒徑應為鋼板開口的 1/4。
2. 黏度:
此因素影響焊膏在處理與印刷時的行為。黏度較低者印刷速度更快,也更容易清潔與點膠;細間距印刷則偏好較高黏度。
- 200–600 Pa·S: 最適合自動點膠。
- 600–1200 Pa·S: 最適合鋼板印刷。
靜置時黏度上升,受擾時下降;此外,黏度對溫度敏感,溫度越高黏度越低。
結論
PCB 組裝需仔細考量合金成分、助焊劑類型與粒徑。Type 3/4 粒徑的無鉛免洗焊膏可滿足現代多數電子產品的性能與法規需求。 選擇缺陷較少、與組裝製程及產業標準相容的焊膏。最佳情境的整理資訊如下:
- 助焊劑類型: 標準電子產品選免洗型,航太應用選水溶型。
- 粒徑: 細間距選 Type 4/5,一般應用選 Type 3。
- 熔點: 無鉛約 215–220°C,含鉛約 185°C。
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......