回流焊接:你需要知道的一切
2 分鐘
- 什麼是回流焊接?
- 回流焊接 vs 波峰焊接 vs 選擇性焊接
- 回流焊接常用焊料合金類型
- 回流焊接製程:四個關鍵溫區
- 選擇合適的回流爐
- 回流焊接的熱曲線:品質基礎
- 混合技術回流焊接:挑戰與製程解決方案
- 常見回流焊接缺陷與解決方法
- 結論
回流焊接是當今表面貼裝技術(SMT)中的關鍵製程,能將從最小的 0201 被動元件到複雜的高密度球柵陣列(BGA)牢牢固定。隨著元件尺寸持續縮小,精準的熱管理已成為可靠性的關鍵要求,這意味著製程必須零失誤。
本工程指南深入剖析製程背後的熱力學、流體力學與冶金學。我們將涵蓋溫度曲線的四個關鍵溫區、對流熱傳導機制,以及預防裂紋電容或熱焊盤空洞等潛在失效的先進策略。
為了實現高可靠性焊接,高精度設備必不可少。JLCPCB 採用先進的 10 溫區對流回流爐,嚴格控制溫度。這項能力使我們能成功處理航太與醫療等產業的複雜 PCBA 專案,持續達到零缺陷標準。
現代多溫區對流回流爐
什麼是回流焊接?
簡單來說,回流焊接是一種利用焊膏——由焊料合金粉末與助焊劑混合而成的黏性物質——暫時固定電子元件,再將整個組件送入受控熱處理流程的方法。這段加熱使焊料熔化,從而形成永久的機電結合。
不同於焊料來源為熔融焊料槽的波峰焊接,回流焊接依賴已預先塗佈在板上的材料。製程由相變定義:
1. 固態/黏彈態:焊膏在貼裝時固定元件。
2. 液態:合金達到液相線溫度 (TL),聚結並潤濕金屬表面。
3. 固態:合金冷卻,形成決定機械強度的特定晶粒結構。
回流焊接 vs 波峰焊接 vs 選擇性焊接
要選擇正確的組裝路徑,必須區分回流與其對應製程:
回流焊接:SMT 的主要方法。其最大特點之一是自對位——由於液態焊料的表面張力,輕微偏移的元件會被拉回到焊盤中心。它允許雙面貼裝並可大批量同時處理。
波峰焊接:傳統上用於通孔技術(THT)。電路板通過熔融焊料的湍流波。雖然對於舊型電路板速度快,但會產生高熱衝擊,且因橋接風險不適用於細間距 SMT。
選擇性焊接:波峰焊接的機器人變體,針對特定通孔引腳。精準但速度較慢。
回流焊接常用焊料合金類型
所使用的熱曲線完全取決於合金化學成分。熔點決定了爐子的峰值溫度。
| 合金 | 熔點 | 峰值回流溫度 | 潤濕性 | 應用 |
|---|---|---|---|---|
| Sn63/Pb37 (含鉛) | 183℃ (共晶) | 210℃ - 220℃ | 極佳 | 軍用、航太、舊型 (非 RoHS) |
| SAC305 (無鉛) | 217℃ - 220℃ | 235℃ - 250℃ | 良好 | 標準消費電子 (RoHS 相容) |
| BiSnAg (低溫) | 138℃ | 170℃ - 180℃ | 一般 | 熱敏感元件 (LED、軟板) |
展示從塗佈到介金屬形成的焊膏回流階段
回流焊接製程:四個關鍵溫區
「熱曲線」是成功焊點的 DNA。它是溫度(Y 軸)對時間(X 軸)的圖表,代表 PCB 穿越爐子的歷程。標準無鉛曲線分為四個不同溫區。
回流爐溫度曲線的四個關鍵溫區
#溫區 1:預熱 (升溫段)
溫度範圍:環溫 (25℃) 至 150℃。
目標升溫速率:每秒 1℃ 至 3℃。
預熱區的主要目的是安全地提升整個組件的溫度。「安全」是關鍵詞。若升溫過快(例如 >3℃/s),助焊劑中的揮發性溶劑會迅速膨脹並「爆裂」,造成焊料飛濺或焊球。
此外,快速加熱會在元件陶瓷體與其內部金屬電極之間產生巨大溫差 (ΔT)。這種應力可能導致多層陶瓷電容 (MLCC) 出現微裂紋,進而引起即時或潛在短路。
#溫區 2:熱浸 (均溫段)
溫度範圍:150℃ 至 180℃ (平台)。
持續時間:60 至 120 秒。
熱浸區是熱傳導物理的關鍵。PCB 很少是均勻的;它包含大銅接地層(高熱容)與孤立走線(低熱容)。若無熱浸,小型 0402 電阻會比大型 BGA 提前數秒達到回流溫度。
熱浸充當熱暫停,讓較重部分「趕上」較輕部分,使整板溫差 (ΔT) 在進入回流區前接近零。
助焊劑活化:此階段助焊劑中的有機酸會攻擊焊盤與引腳上的氧化物,清潔金屬以確保潤濕。
風險:若熱浸過長,助焊劑可能在焊料熔化前失去清潔效果,導致葡萄狀(未聚結焊粉)或枕頭效應等缺陷。
#溫區 3:回流 (液相線以上時間)
峰值溫度:235℃ - 250℃ (SAC305)。
液相線以上時間 (TAL):45 至 90 秒。
僅在此期間焊料呈液態。液態焊料的表面張力主導局面,使元件自動對位。
冶金學:熔融焊料與銅焊盤反應,形成介金屬化合物 (IMC) 層,常見為 Cu6Sn5。此層充當接點的「膠水」。
金髮女孩原則:
● 太短:焊料潤濕不足,形成冷焊點(暗淡、顆粒狀、脆弱)。
● 太長:IMC 層過厚 (>5μm),變脆,易受機械衝擊斷裂。
專家提示:BGA 在此溫區回流後無法光學檢查。JLCPCB 利用 X-Ray 檢測 (AXI) 穿透封裝,確認焊球已塌陷並良好潤濕。
了解 JLCPCB 品質控制。
#溫區 4:冷卻
冷卻速率:每秒 2℃ 至 4℃。
冷卻必須快速但受控。快速冷卻可迅速凍結焊料結構,形成細晶粒,機械強度高且耐疲勞。慢冷卻會使粗大晶粒成長,強度降低。然而冷卻過快(急冷)可能因熱膨脹係數 (CTE) 不匹配而導致 FR-4 基板翹曲或陶瓷元件開裂。
選擇合適的回流爐
熱的種類不同。焊點一致性取決於熱如何傳遞到板上。
對流回流爐(產業標準)
現代大量生產,包括 JLCPCB 的產線,採用強制對流爐。
● 機制:加熱的空氣或氮氣經噴嘴吹向 PCB。
● 優點:熱傳導高效,且很大程度不受元件顏色影響。可減少「陰影」效應,即高大元件阻擋熱量傳遞給相鄰小型元件。
回流爐示意圖:風扇將熱空氣經加熱器循環至下方 PCB 輸送帶。
氣相回流爐
VPS 利用特殊全氟化液體(如 Galden)的冷凝潛熱。將板子降至蒸氣層中。
● 優點:溫度物理上被流體沸點限制(例如 230℃),不可能過熱。對極厚銅板提供完美加熱均勻性。
● 缺點:成本高且複雜;通常用於低量航太或打樣。
回流爐中的氮氣氛圍
先進回流爐常以氮氣 (N2) 取代空氣。
● 化學原理:氧氣會促進氧化。以 N2 充滿爐道並將氧氣維持 <50 ppm,可阻止氧化。
● 效益:顯著改善焊料潤濕角,尤其對 OSP 等難焊表面及細間距元件。
氮氣回流焊接
回流焊接的熱曲線:品質基礎
常見誤解是將爐子設為「250℃」就代表板子會達到 250℃。實際上板溫是輸送帶速度、風速與板子本身熱容的函數。
製程窗口工程
工程師必須建立製程窗口——以下兩者的重疊區域:
1. 元件限制:最敏感元件(如塑膠連接器或電解電容)可承受的最高溫度(通常 260℃)。
2. 焊料需求:熔化合金並建立有效結合所需的最低溫度 217℃ 以上 15℃。
| 問題 | 症狀 | 根本原因 | 解決方案 |
|---|---|---|---|
| 溫差過大 | 板面溫差 >15℃ | 熱容不平衡 | 增加熱浸區時間讓重件趕上;調整溫區風流。 |
| TAL 不足 | 液相線以上 <45 秒 | 輸送帶速度過快 | 降低輸送速度或略提高峰值溫區。 |
| 元件過熱 | 超出元件 MSL | 峰值溫度過高 | 降低峰值溫區設定;檢查對流效率/風速。 |
準確曲線的熱電偶擺放
為建立有效曲線,技術人員會在「金板」(生產板的可犧牲副本)上放置 K 型熱電偶。位置具策略性:
● 冷點:通常是大型 BGA 的接地引腳或重電感。確保重件獲得足夠熱量。
● 熱點:通常是板邊小元件或薄 PCB 區域。確保輕件不會燒毀。
● 敏感元件:任何溫度關鍵感測器。
若「冷點」未達液相線,會出現冷焊;若「熱點」超過 260℃,元件受損。曲線的藝術在於平衡爐溫區,使所有點落在窗口內。
圖表顯示不同熱電偶均保持在綠色「安全區」框內,介於最低焊料溫度與最高元件溫度之間。
混合技術回流焊接:挑戰與製程解決方案
PCBA 中最艱鉅的挑戰之一是混合技術:將微小 0201 電容與巨大螺絲端子或屏蔽罩放在同一板。
混合 SMT 組裝與熱容不平衡
混合技術(或混合組裝)定義為在同一 PCB 上整合熱容差異極大的元件。通常涉及將微型被動件(如 0201 或 01005 晶片)相鄰於高質量元件,例如:
● 大型 BGA:常整合金屬散熱蓋。
● 屏蔽電感:含緻密鐵氧體或鐵芯,充當散熱器。
● 通孔連接器:越來越多採用「Pin-in-Paste」技術回流,而非波峰焊接。
標準 SMT 產線優化產能速度,混合技術產線則需優化熱平衡。根本工程挑戰在於 0201 電阻幾乎瞬間加熱,而大型屏蔽電感落後 20-30 秒。若曲線未完美調校,電阻會在電感焊膏達液相線前過熱氧化。
熱滯後問題與執行
0201 幾乎零熱容,瞬間加熱。相反,重 BGA 或屏蔽電感充當散熱器,顯著落後。若升溫過快(線性曲線),0201 已熔化而端子仍固態。若僅提高溫度,0201 可能「烤焦」,助焊劑耗盡而重件尚未準備好。
執行方式(Ramp–Soak–Reflow):混合 SMT 焊接透過「延長熱浸」策略實現。製程工程師將爐子溫區 2 設定為維持穩定平台(通常 150℃ - 175℃)達 90 至 120 秒。
● 機制:在此「熱暫停」中,較重元件持續吸熱,小元件僅等待(停止升溫)。
● 結果:溫差 (ΔT) 消除。當板子進入回流溫區,輕重元件同時跨越液相線,確保均勻潤濕且無熱損傷。
此圖清楚顯示處理不同元件類型所需的熱曲線差異。
Pin-in-Paste(侵入式回流)用於通孔元件
工程師常希望消除通孔連接器的手工或波峰焊接步驟。
● 技巧:焊膏印刷於通孔上,插入元件引腳,回流時焊膏熔化並藉毛細作用吸入孔內。
● 要求:焊膏體積須精確計算以符合 IPC 標準(環形體積 + 孔體積 - 引腳體積)。
需要複雜組裝協助?JLCPCB 工程團隊審核您的 Gerber 檔案,評估「Pin-in-Paste」可行性與鋼網設計優化。取得混合組裝報價
混合組裝 PCB:BGA 相鄰通孔排針與 0402 電阻
常見回流焊接缺陷與解決方法
即使有完美設備,物理也可能無情。找出根本原因是預防關鍵。
| 缺陷 | 與曲線相關原因 | 與材料相關原因 | 與設計相關原因 |
|---|---|---|---|
| 冷焊點 | 峰值溫度過低;TAL 過短 | 焊盤/引腳氧化;焊膏過期 | 高熱容焊盤無熱 relief 輻條 |
| 立碑 | 升溫過快 (>2℃) | 焊膏沉積不均 | 焊盤尺寸不對稱(一大一小) |
| 焊球 | 升溫過快(爆裂排氣) | 焊膏受潮;粉末氧化 | 防焊層侵入焊盤 |
| 空洞 | 熱浸過短(揮發物被困) | 助焊劑含量高;活性低 | 焊盤中導通孔(開孔吸錫) |
#1 立碑(曼哈頓效應)
症狀:小型被動元件 (0402/0603) 一端豎起,形似墓碑。
根本原因:扭矩不平衡。一側焊盤先熔化潤濕,表面張力將元件拉直。
解決:
● 設計:確保焊盤熱連接對稱。別將一焊盤直接連大銅面無熱 relief。
● 製程:降低進入回流的升溫速率,使兩焊盤同時達液相線。
#2 焊球
症狀:焊點或防焊層周圍散落微小焊球。
根本原因:
● 爆裂排氣:升溫過快 (>3°C/s) 使溶劑被困。
● 氧化:焊粉氧化(焊膏處理不當)。
解決:檢查預熱斜率並確保焊膏正確儲存/回溫。
#3 空洞(氣泡)
症狀:焊點內部存在空腔,僅能透過 X 光檢測看見。這對 QFN 散熱焊盤來說至關重要。
根本原因:助焊劑中的揮發物在液相階段被困住。
解決方法:
● 增加恆溫浸泡(Soak)時間,讓揮發物在回流焊前逸出。
● 對於關鍵的電力電子元件,使用「真空回流焊」製程(利用壓力差去除氣泡)。
#4 枕頭效應 (HiP)
症狀:BGA 錫球停留在焊盤上,但未與錫膏融合。看起來像是一顆頭枕在枕頭上。
根本原因:
1. 翹曲:BGA 在加熱過程中發生翹曲(呈現笑臉或哭臉狀),導致錫球從錫膏上抬起。
2. 助焊劑耗盡:助焊劑在錫球接觸錫膏之前就已乾涸。
解決方法:確認濕敏等級(MSL)處理程序,並優化恆溫區曲線,使其時間更短或溫度更低。
4 種焊接缺陷:(1) 冷焊(顆粒狀),(2) 立碑(電阻直立),(3) 錫珠,(4) BGA X 光影像中顯示的空洞(白點)。
回流焊接的品質控制與檢測
你無法改善你無法測量的事物。回流焊後檢測是品質的守門員。
1. AOI(自動光學檢測):相機利用不同角度的光線掃描電路板。它們檢查元件是否存在、極性、歪斜以及可見的焊錫圓角。
2. AXI(自動 X 光檢測):對於 BGA、QFN 和 LGA 元件來說是強制性的。此處使用的 X 光技術能穿透保護層,顯示空洞和橋接的百分比,以及底下是否存在枕頭效應 (HiP) 缺陷。
3. 電氣測試 (ICT/飛針測試):檢查物理連接是否導電。
回流焊接的 DFM 最佳實踐
某些黃金法則構成了回流焊製程的成功標準:
1. 錫膏處理:錫膏是易變質的。請保持冷藏 (2-10℃)。
關鍵:開罐前務必讓其自然回溫 4 小時。打開冰冷的罐子會引發冷凝,使水氣進入錫膏 → 立即導致錫珠產生。
2. 鋼網設計:對於細間距元件,鋼網開孔應略小於焊盤(例如縮小 10%)以防止橋接。
3. 熱風焊盤(Thermal Reliefs):當焊盤連接到接地層時,務必使用十字花輻條(Thermal spokes)。這是防止冷焊和立碑效應的第一大方法。
結論
回流焊接是材料科學與製程工程的勝利。它使我們能夠以過去無法想像的規模和密度製造可靠的電子產品。然而,這需要對「製程窗口」保持敬畏。從錫膏的觸變性到冷卻過程中形成的晶粒結構,每一個變數都很重要。
對於設計師來說,顯而易見的一點是 DFM從佈局階段就開始了。因此,除了原理圖本身之外,還必須考慮對稱焊盤、適當的熱風焊盤以及元件間距。
準備好擴展您的 PCBA 生產了嗎?JLCPCB 結合了 10 溫區回流焊爐、自動 X 光檢測和嚴格的 DFM 檢查,提供從原型到大規模生產的高可靠性組裝服務。
關於回流焊接的常見問題 (FAQs)
Q1: SAC305 的最佳液相線以上時間 (TAL) 是多少?
對於標準的 SAC305 無鉛焊錫,業界習慣將 217℃ 以上維持 60 到 90 秒視為「甜蜜點」。如果 TAL 太短(<45秒),可能會導致潤濕不良或冷焊等問題。另一方面,如果時間太長(>120秒),元件可能會過熱,導致形成脆性的 IMC 層,從而更容易發生跌落衝擊失效。
Q2: 可以對通孔元件進行回流焊嗎?
可以,使用通孔回流焊 (Pin-in-Paste, PiP) 或侵入式回流焊技術。這最適用於能承受 $260^\circ\text{C}$ 的元件(耐高溫塑膠),並且需要仔細計算鋼網,以確保有足夠的錫膏量填充孔洞。
Q3: 為什麼我的 0402 電阻會立起來(立碑)?
這通常是熱不平衡造成的。如果一個焊盤連接到大銅箔走線,另一個連接到細走線,細的一側會升溫較快。焊錫熔化並潤濕元件,在大銅箔側熔化之前就將元件拉直。解決方法是在連接大銅箔處增加熱風焊盤輻條(thermal relief spokes)。
Q4: 氮氣回流焊是必要的嗎?
對於標準電路板,空氣回流焊已足夠。然而,氮氣 (N2) 強烈建議用於:
1. OSP(有機保焊膜)表面處理。
2. 超細間距元件(0.3mm 間距 BGA)。
3. 關鍵任務的航太/醫療電路板。氮氣可防止恆溫階段的氧化,顯著改善潤濕性。
Q5: PCB 可以經歷幾次回流焊?
標準做法允許三次熱循環:
1. 第一面回流焊(頂面)。
2. 第二面回流焊(底面)。
3. 一次返修循環(如果需要)。超過此次數會降解 FR-4 材料(有分層風險)並可能使元件破裂。務必追蹤電路板的累積熱暴露量。
Q6: 空氣回流焊與氮氣環境回流焊有什麼區別?
氮氣環境回流焊(氧氣濃度 <50 ppm)顯著減少了高溫回流焊過程中的氧化。好處包括改善潤濕性(特別是對於無鉛 SAC 合金)、焊點更光亮、減少錫渣形成,並可能允許稍低的峰值溫度。成本包括氮氣產生/供應基礎設施以及增加的營運費用。
對於許多經過適當曲線優化的應用來說,空氣回流焊已經足夠。對於無鉛焊接、OSP 表面處理電路板、細間距元件以及需要最高可靠性的航太/軍事應用,氮氣變得更為重要。
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......